Comprendre les matériaux utilisés dans les PCB : Sélection, types et importance
12 min
- Types de Substrats Utilisés dans les PCB
- Types de Feuilles de Cuivre Utilisées dans les PCB
- Types de Soldermask Utilisés dans les PCB
- Types d'Adhésifs Utilisés dans les PCB
Les cartes de circuits imprimés (PCB) sont un élément essentiel de l'électronique moderne. Elles connectent et soutiennent les composants électroniques, offrant une plateforme stable pour le transfert des signaux électriques et de l'énergie. Une carte de circuit imprimé typique est composée de plusieurs couches de matériaux qui sont stratifiées ensemble pour former une unité unique. Les PCB sont utilisés dans tout, des appareils électroniques grand public aux applications automobiles et aérospatiales, et sont essentiels au bon fonctionnement des dispositifs électroniques.
Types de Matériaux Utilisés dans les PCB
1. Substrats
Les substrats sont les matériaux de base pour les PCB et servent de fondation sur laquelle d'autres matériaux sont déposés. Les substrats sont généralement fabriqués à partir de résine époxy renforcée de fibre de verre, également connue sous le nom de FR-4. D'autres types de substrats incluent le CEM-1, CEM-3, Polyimide (PI) et Rogers. Le choix du substrat dépend des exigences spécifiques telles que la température de fonctionnement, la résistance diélectrique et le coût.
Quelques critères courants pour choisir les substrats :
- Constante diélectrique : La constante diélectrique mesure la capacité du substrat à stocker de l'énergie électrique. Une constante diélectrique élevée peut entraîner des pertes de signal et des interférences.
- Tg (Température de transition vitreuse) : Tg est la température à laquelle le substrat passe d'un état rigide à un état flexible. Un Tg élevé est requis pour des applications à haute température, comme l'électronique automobile et aérospatiale.
- CTE (Coefficient d'expansion thermique) : Le CTE mesure la tendance du substrat à se dilater ou se contracter avec des variations de température. Un faible CTE est nécessaire pour les applications où le PCB doit maintenir sa forme et ses dimensions sur une large plage de températures.
- Absorption d'humidité : Les substrats qui absorbent l'humidité peuvent provoquer des délaminations et d'autres problèmes pendant l'assemblage et l'exploitation. Une faible absorption d'humidité est souhaitée pour la plupart des applications.
2. Feuilles de Cuivre
Les feuilles de cuivre sont utilisées pour créer les traces conductrices à la surface du PCB. Il existe deux types de feuilles de cuivre : feuilles de cuivre laminées et feuilles de cuivre électro-déposées. Le choix de la feuille de cuivre dépend de facteurs tels que l'épaisseur, la pureté et la rugosité de la surface nécessaires pour le PCB.
- Épaisseur : L'épaisseur de la feuille de cuivre détermine la capacité de transport de courant des traces. Des feuilles plus épaisses sont nécessaires pour les applications à haute intensité de courant.
- Pureté : Les feuilles de cuivre de haute pureté sont plus conductrices et ont une meilleure adhésion au substrat.
- Rugosité de surface : La rugosité de surface de la feuille de cuivre affecte l'adhésion du masque de soudure et la qualité des joints de soudure.
3. Masque de Soudure
Le masque de soudure est un revêtement protecteur appliqué sur la surface du PCB pour éviter les ponts de soudure et autres défauts pendant le processus de soudure. Les types de masque de soudure incluent le masque photo-sensibilisable liquide (LPI), le masque de soudure à film sec (DFSM) et le masque de soudure thermodurcissable (TCS). Le choix du masque de soudure dépend de facteurs tels que la résistance chimique, l'adhésion et la résistance à l'isolation nécessaires pour le PCB.
- Résistance chimique : Le masque de soudure doit être résistant aux produits chimiques utilisés dans le processus d'assemblage du PCB.
- Adhésion : Le masque de soudure doit adhérer correctement au substrat et aux feuilles de cuivre pour éviter les délaminations et autres problèmes.
- Résistance à l'isolation : Le masque de soudure doit fournir une isolation adéquate autour des traces pour éviter les courts-circuits.
4. Sérigraphie
La sérigraphie est utilisée pour imprimer du texte et des graphiques sur la surface du PCB. Elle se divise généralement en deux types :
Sérigraphie des composants : Utilisée pour imprimer les désignations de référence, les contours des composants et autres informations pour aider à identifier les composants sur le PCB. Elle est généralement imprimée en encre blanche ou noire sur le côté des composants du PCB.
Sérigraphie légende : Utilisée pour imprimer du texte et des graphiques fournissant des informations supplémentaires sur le PCB, telles que le nom de la carte, le logo de l'entreprise et toute autre information pertinente. Elle est généralement imprimée en encre blanche ou noire sur le côté de soudure du PCB.
Lisibilité : La sérigraphie doit être lisible sous différentes conditions d'éclairage et sous différents angles.
Durabilité : La sérigraphie doit être résistante à l'usure pendant l'assemblage et l'utilisation du PCB.
5. Adhésifs
Les adhésifs sont utilisés pour lier les différentes couches du PCB. Les types d'adhésifs les plus courants dans les PCB sont la résine époxy et l'adhésif acrylique. Le choix de l'adhésif dépend de facteurs tels que la stabilité thermique et la résistance chimique.
- Stabilité thermique : L'adhésif doit maintenir sa résistance au collage sur une large plage de températures.
- Résistance chimique : L'adhésif doit être résistant aux produits chimiques utilisés dans le processus d'assemblage du PCB.
- Résistance à l'humidité : L'adhésif doit être résistant à l'humidité pour éviter la délamination et autres problèmes.
Le choix des matériaux pour un PCB implique souvent un compromis entre différentes propriétés. Par exemple, un substrat avec un Tg élevé peut avoir un CTE plus faible, mais peut également être plus coûteux. De même, une feuille de cuivre avec une pureté élevée peut être plus conductrice, mais peut aussi augmenter le coût. Le choix des matériaux dépend des exigences spécifiques du PCB, et un équilibre entre différentes propriétés est souvent nécessaire pour répondre aux besoins particuliers d'une application.
Types de Substrats Utilisés dans les PCB
1. Substrats FR-4
Les substrats FR-4 sont les types les plus courants utilisés dans les PCB. Ils sont fabriqués à partir de tissu de fibre de verre tissée imprégné de résine époxy. Les substrats FR-4 offrent d'excellentes propriétés électriques, notamment une faible constante diélectrique et une bonne résistance à l'isolation. Ils possèdent également un Tg élevé, ce qui les rend adaptés aux applications à haute température. Les substrats FR-4 sont relativement peu coûteux et largement disponibles sur le marché.
2. Substrats Polyimide (PI)
Les substrats Polyimide (PI) sont utilisés dans des applications nécessitant une résistance à haute température. Ils ont un Tg plus élevé que les substrats FR-4, ce qui les rend adaptés aux applications dans l'aérospatiale et l'électronique industrielle. Les substrats PI sont également flexibles, ce qui les rend idéaux pour les PCB flexibles. Cependant, les substrats PI sont plus coûteux que les substrats FR-4 et ont un taux d'absorption d'humidité plus élevé.
3. Substrats Rogers
Les substrats Rogers sont un type de substrat à haute fréquence utilisé dans des applications où la perte de signal est un problème. Ils possèdent une faible constante diélectrique et un faible facteur de perte, ce qui les rend adaptés aux applications à haute fréquence. Les substrats Rogers sont plus coûteux que les substrats FR-4 et ont un Tg inférieur.
Types de Feuilles de Cuivre Utilisées dans les PCB
1. Feuille de Cuivre Laminée
La feuille de cuivre laminée est produite en traitant une feuille de cuivre à travers une série de rouleaux. Elle est plus fine que la feuille de cuivre électro-déposée et possède une surface plus lisse. La feuille de cuivre laminée est utilisée dans des applications où une surface de cuivre fine et de haute qualité est requise, comme les circuits à pas fin et les circuits à haute fréquence.
2. Feuille de Cuivre Électro-Déposée
La feuille de cuivre électro-déposée est créée en déposant une couche de cuivre sur un substrat mince à l'aide d'un processus de galvanoplastie. Elle est plus épaisse que la feuille de cuivre laminée et a une surface plus rugueuse. La feuille de cuivre électro-déposée est utilisée dans des applications où une haute capacité de transport de courant est requise, telles que les alimentations électriques et les circuits à haute intensité de courant.
Types de Soldermask Utilisés dans les PCB
Voici les trois types de soldermask les plus couramment utilisés dans les PCB :
Liquid Photoimageable Soldermask (LPI)
Le soldermask LPI est un matériau liquide appliqué à la surface du PCB, puis exposé à la lumière ultraviolette (UV) à travers un photomasque. Les zones non exposées à la lumière UV sont ensuite éliminées, laissant le motif de soldermask souhaité sur le PCB. Le LPI est populaire grâce à sa facilité d'application, à sa haute résolution et à une excellente adhésion au substrat. Il est aussi disponible en plusieurs couleurs, ce qui le rend adapté pour le codage couleur des PCB. Cependant, il peut être plus coûteux que d'autres types de soldermask et peut affecter l'intégrité des signaux dans les applications à haute fréquence.
Dry Film Soldermask (DFSM)
Le soldermask DFSM est un matériau en film sec qui est laminé sur la surface du PCB. Le film est exposé à la lumière UV à travers un photomasque, et les zones non exposées sont enlevées, laissant le motif de soldermask souhaité sur le PCB. Le DFSM est populaire en raison de son faible coût, de sa facilité d'application et de son excellente adhésion au substrat. Cependant, il peut être moins précis que le LPI et avoir une finition de surface légèrement plus rugueuse.
Thermal Cure Soldermask (TCS)
Le soldermask TCS est un matériau liquide appliqué à la surface du PCB, puis durci par exposition à la chaleur. Il est principalement utilisé dans les applications à haute température, car il peut résister à des températures allant jusqu'à 300°C. Le TCS est apprécié pour sa haute résistance chimique et son excellente adhésion au substrat. Cependant, il peut être plus difficile à appliquer que les autres types de soldermask et nécessiter des étapes de traitement supplémentaires.
Types d'Adhésifs Utilisés dans les PCB
Voici les trois types d'adhésifs les plus couramment utilisés dans les PCB :
1. Adhésif en Résine Époxy
L'adhésif en résine époxy est un type courant d'adhésif utilisé dans la fabrication de PCB. Il offre une excellente adhésion et une stabilité thermique, ce qui le rend adapté aux applications à haute température. L'adhésif en résine époxy est également résistant aux produits chimiques et à l'humidité, ce qui le rend idéal pour les environnements difficiles. Il est généralement appliqué en étalant une fine couche sur la surface du PCB, puis durci par exposition à la chaleur.
2. Adhésif Acrylique
L'adhésif acrylique est un autre type courant utilisé dans la fabrication de PCB. Il offre une bonne adhésion et une résistance chimique, ce qui le rend adapté aux environnements difficiles. L'adhésif acrylique est également résistant aux UV et à l'humidité, ce qui le rend idéal pour des applications extérieures. Il est généralement appliqué sous forme de film mince sur la surface du PCB, puis durci par exposition à la chaleur.
3. Adhésif Polyuréthane
L'adhésif polyuréthane est un type d'adhésif utilisé dans la fabrication des PCB pour sa grande résistance à l'adhésion et sa flexibilité. Il est couramment utilisé dans les PCB flexibles et dans d'autres applications nécessitant de la flexibilité. L'adhésif polyuréthane est également résistant aux produits chimiques et à l'humidité, ce qui le rend idéal pour les environnements difficiles. Il est généralement appliqué sous forme de film mince sur la surface du PCB, puis durci par exposition à la chaleur.
Conclusion
À mesure que la technologie continue de progresser, la demande pour des appareils électroniques plus petits, plus rapides et plus puissants continuera de stimuler le développement de nouveaux matériaux et technologies pour les PCB. L'importance de la sélection des matériaux dans la conception et la fabrication des PCB ne cessera d'augmenter, et les concepteurs et fabricants devront se tenir à jour avec les dernières avancées en science des matériaux et en technologie.
En résumé, le choix des matériaux pour les PCB est une étape cruciale dans le processus de conception et de fabrication, et il est essentiel de choisir des matériaux qui répondent aux exigences spécifiques du PCB tout en équilibrant les compromis entre différentes propriétés. L'utilisation de matériaux de haute qualité, associée à des processus de conception et de fabrication rigoureux, aboutira à des PCB fiables, performants et ayant une longue durée de vie.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Pourquoi la température de transition vitreuse est essentielle à la fiabilité des PCB
Avez-vous déjà sorti du four une série de PCB fraîchement refondus, puis découvert des cloques de délaminage ou des vias cylindriques fissurés? Le problème ne vient peut-être ni du profil de refusion ni de la pâte à braser. Il peut être lié au substrat de votre carte. L'une des caractéristiques les plus importantes, mais souvent négligées, du stratifié PCB, celle qui peut faire la différence entre une carte qui traverse correctement la fabrication et une carte fiable sur le terrain, est la température......
Techniques de conception des lignes microstrip pour des PCB haute vitesse performants
Avez-vous déjà routé un signal haute vitesse sur une couche externe de votre PCB en vous demandant si la géométrie des pistes choisie fonctionnerait réellement à des débits de plusieurs gigabits? Vous n'êtes certainement pas le seul. La structure de ligne de transmission la plus utilisée dans la conception des PCB est la ligne microstrip, mais cette ligne est extrêmement sensible à la géométrie, au matériau et aux tolérances du fabricant. La différence entre un diagramme de l'oeil net et un cauchemar ......
Comprendre la constante diélectrique des PCB: choisir les matériaux pour des signaux optimaux
Points clés La constante diélectrique du PCB (Dk) est un facteur essentiel qui détermine directement la vitesse de propagation des signaux, l'impédance caractéristique et les pertes de transmission dans les conceptions haute fréquence. Le choix du matériau adapté, du FR4 standard pour les usages généraux aux matériaux Rogers, PTFE et LCP à faible Dk pour les applications à plusieurs gigahertz, permet d'améliorer les performances, de mieux contrôler l'impédance et de réduire la dégradation du signal. L......
PCB à cuivre épais: gestion de puissance et performances thermiques supérieures
Dans mon étude, j'ai découvert que, sur le marché des PCB, 1 oz/ft² (environ 35 µm) sur les couches externes et 0,5 oz/ft² sur les couches internes sont généralement considérés comme un poids de cuivre standard. Une autre approche, qui s'écarte de la pratique traditionnelle, consiste à utiliser un poids de cuivre de 3 oz/ft² (105 µm) ou plus et, dans certaines conceptions extrêmes, jusqu'à 20 oz/ft² ou davantage. Il ne s'agit pas d'une faute de frappe: nous parlons de couches de cuivre presque épaisse......
Conception PDN: assurer une alimentation stable aux PCB hautes performances
Vous est-il déjà arrivé de mettre sous tension un PCB récemment fabriqué et de constater que votre FPGA ne démarre pas, que les entrées de votre ADC ne sont pas aussi propres que prévu ou que votre liaison série à haute vitesse produit des erreurs absentes lors de la simulation? Ne remettez pas immédiatement en cause votre travail sur l'intégrité du signal. Commencez par examiner la conception de votre PDN. Dans de nombreux produits qui n'ont jamais abouti, le problème ne provient pas du chemin du sig......
Comment le contrôle des règles de conception évite les erreurs coûteuses de production des PCB
Avez-vous déjà envoyé des fichiers Gerber à votre fabricant et reçu un e-mail vous demandant de corriger des problèmes de dégagement ou d'anneau annulaire avant le lancement de la production? Si cela vous est arrivé, vous savez à quel point la situation peut être frustrante: jours perdus, numéros de révision qui augmentent et dates d'expédition qui s'éloignent. Détecter tous ces problèmes constitue en réalité le principal avantage d'une bonne conception: un contrôle des règles de conception (DRC) comp......