Rôle du Prepreg dans la Fabrication de PCB Multicouches
13 min
- 1. Le prepreg dans la fabrication de PCB
- 2. Comment le choix du Prepreg influence le PCB
- 3. Types de Prepreg utilisés dans la fabrication des PCB
- 4. Processus de fabrication du Prepreg
- 5. Défauts du Prepreg dans la conception de PCB
- 6. Détermination de l’impédance du PCB pour un Prepreg
- 7. Quelle est la différence entre le Prepreg et le Core dans un PCB ?
- Conclusion :
Un agencement de superposition de PCB comprend des couches, des plans, des cœurs, une base, un substrat, un laminé et du prepreg. Pour les cœurs, on peut citer le FR4, l'aluminium, Rogers, etc. D'autre part, les prepregs sont les matériaux diélectriques entre les cœurs adjacents ou entre le cœur et une couche. Dans les PCBs multicouches, le prepreg est une partie vitale qui maintient les cœurs et les couches du PCB ensemble. Une fois que la différence entre le prepreg et le cœur est claire, quel matériau précis devez-vous utiliser pour votre application ? Comment les paramètres électriques importants changent-ils pendant les étapes de plaquage, gravure et durcissement ?
Le meilleur matériau prepreg pour un PCB multicouche dépend de l'épaisseur, de la structure des couches et de l'impédance. Les trois types de prepreg disponibles, en fonction du contenu en résine, sont HR (Haute Résine), MR (Résine Moyenne), SR (Résine Standard). Cet article discute des cartes multicouches et des superpositions de PCB, ainsi que de ce qu'est le prepreg et du rôle qu'il joue.
1. Le prepreg dans la fabrication de PCB
Le prepreg est l’abréviation de « composite pré-imprégné », ce qui fait référence à un tissu de fibre de verre pré-imprégné avec un système de résine partiellement durci. Comme son nom l’indique, un prepreg n’est rien d’autre qu’un film isolant. Le transfert de chaleur permet au prepreg d’agir comme matériau diélectrique inséré entre deux cœurs ou entre une feuille de cuivre et un cœur lors de la préparation du PCB, afin de fournir l’isolation requise. Il sert de couche de liaison entre les laminés cuivrés dans les PCB multicouches, assurant à la fois l’isolation électrique et le support physique.
Le prepreg est responsable de l’ajustement des propriétés électriques souhaitées, telles que l’impédance contrôlée, en fonction de leurs constantes diélectriques. Les propriétés mécaniques sont également renforcées pour maintenir la fiabilité et la durabilité du PCB. Le prepreg agit comme un adhésif qui lie les couches entre elles tout en fournissant une isolation électrique. Comme la résine n’est que partiellement durcie, lorsque la chaleur et la pression sont appliquées lors du laminage, la résine durcit complètement et se solidifie, créant ainsi une liaison solide et uniforme.
2. Comment le choix du Prepreg influence le PCB
Le choix du prepreg joue un rôle crucial dans la détermination de la qualité, de l’intégrité de la liaison de laminage et de la dissipation thermique des PCB. À haute fréquence, dans un design, l’impédance et les pertes de signal peuvent être influencées par la permittivité relative. Il est donc important de s’assurer que la résine s’écoulera correctement entre chaque couche de laminage. Choisir un prepreg avec la bonne température de transition vitreuse (Tg) pour la gestion thermique permet au PCB de supporter la chaleur générée en fonctionnement sans se plier ni se fissurer pendant l’utilisation.
3. Types de Prepreg utilisés dans la fabrication des PCB
Il existe différents types de prepregs utilisés dans la fabrication des PCB multicouches, chacun adapté à des besoins spécifiques :
1. Prepreg époxy :
Les prepregs époxy sont les plus couramment utilisés dans la fabrication de PCB en raison de leurs excellentes propriétés d’adhésion, de leur haute résistance mécanique et de leur faible constante diélectrique. Les prepregs époxy sont idéaux pour les applications nécessitant une grande fiabilité et performance, telles que l’électronique grand public et les télécommunications.
2. Prepreg polyimide :
Les prepregs polyimide sont souvent utilisés pour les applications à haute température grâce à leur excellente stabilité thermique et leur résistance aux conditions environnementales extrêmes. Ces prepregs sont idéaux pour l’aérospatiale, l’automobile et les applications de télécommunications.
3. Prepreg sans halogène :
Pour les conceptions respectueuses de l’environnement, les prepregs sans halogène sont une alternative aux matériaux conventionnels. Ces prepregs contribuent à réduire l’impact environnemental du processus de fabrication des PCB et sont utilisés dans les industries nécessitant des équipements électroniques sûrs et durables, comme les dispositifs médicaux.
4. Processus de fabrication du Prepreg
Le processus de fabrication doit être à la fois complet et précis afin de garantir que le prepreg final pour PCB respecte les exigences standard.
1. Processus d’imprégnation
Ce processus permet de fabriquer le prepreg, qui agit à la fois comme adhésif et diélectrique en enrobant le tissu de fibre de verre avec de la résine. Comme la résine polyester de haute qualité enrobe le tissu de fibre de verre, l’imprégnation doit être soigneusement contrôlée pour assurer un dépôt uniforme de résine sur chaque couche.
Préparation du tissu de fibre de verre :
Cette étape concerne le matériau de renfort ou tissu de support qui fournit la résistance mécanique. Ce tissu est généralement tissé selon une densité dictée par les propriétés mécaniques prévues pour le produit prepreg.
Bain de résine époxy :
Le tissu de fibre de verre passe à travers un bain de résine époxy, parfois enrichi d’additifs pour améliorer certaines propriétés comme la résistance au feu ou la flexibilité. Bien que la composition de la résine puisse varier selon l’application, l’époxy reste la plus utilisée pour ses performances d’isolation et de collage.
Pré-durcissement (B-staging) :
La résine est partiellement durcie (stade B). À ce stade, elle reste collante et non complètement durcie, ce qui permet à la résine de s’écouler lors du laminage du PCB, créant ainsi une liaison solide entre les couches.
2. Séchage et durcissement
Après l’imprégnation, les étapes suivantes concernent le séchage et le durcissement pour garantir que la résine est correctement durcie tout en conservant sa capacité de liaison lors du laminage. Cette étape est cruciale pour obtenir un prepreg final de qualité.
Séchage contrôlé :
Le séchage est réalisé de manière contrôlée pour permettre une pénétration uniforme de la résine dans le tissu. Le fil passe dans un four spécialement conçu pour ce processus. La température et le temps dans le four sont soigneusement régulés pour obtenir un durcissement partiel uniforme sur tout le prepreg.
Contrôle du pré-durcissement :
Il est essentiel de surveiller le niveau de durcissement : un surdurcissement rend le laminage difficile, tandis qu’un sous-durcissement n’apporte pas la solidité nécessaire. La précision à cette étape est donc cruciale pour la qualité globale du prepreg.
3. Découpe et emballage
Une fois la résine durcie selon les spécifications, le prepreg est découpé et emballé en rouleaux pour la vente. Cette préparation vise à garantir que le matériau est prêt pour une utilisation correcte dans la fabrication de PCB.
Découpe de précision :
Le prepreg, maintenant sec et partiellement durci (polymérisation en état solide), est découpé avec précision. Cette étape permet d’aligner parfaitement les feuilles de prepreg lors du laminage, évitant ainsi les défauts dans le produit fini.
Feuilles de prepreg stériles :
Les feuilles de prepreg sont étiquetées avec le contenu en résine époxy, le type de fibre de verre et l’épaisseur. L’emballage assure que le prepreg reste propre et non contaminé avant la fabrication du PCB.
4. Contrôle de la teneur en résine
Lors de la fabrication d’un prepreg, l’une des variables les plus importantes à contrôler est la teneur en résine, car elle influence fortement les propriétés mécaniques et électriques. Un ratio résine/fibre approprié permet d’adapter le prepreg aux spécifications des PCB.
Quantité de résine ajustée :
La quantité de résine est contrôlée avec précision lors de l’imprégnation, car elle affecte directement les propriétés finales du prepreg. Une teneur élevée en résine augmente l’adhésion et l’isolation, idéale pour les applications à haute fréquence ou à grande vitesse.
Résistance et flexibilité :
À l’inverse, une faible teneur en résine rend le prepreg plus rigide, réduisant sa déformation sous contrainte pour répondre aux besoins de haute résistance mécanique. Ajuster le ratio résine/fibre de verre sans excès est essentiel pour permettre aux fabricants de calibrer le prepreg selon les performances mécaniques et électriques souhaitées.
Ce processus structuré de fabrication du prepreg rend le matériau idéal pour diverses applications PCB, tout en garantissant robustesse mécanique et performances électriques.
5. Défauts du Prepreg dans la conception de PCB
Délaminage : C’est un défaut où les couches du PCB se séparent parce que leur adhérence n’est pas suffisante. Les causes fréquentes incluent : un flux de résine insuffisant lors du laminage, une contamination par l’humidité, ou un prepreg trop ancien (plus d’un an).
Prévention : stocker correctement le prepreg, contrôler la température et la pression de laminage, utiliser des matériaux de préparation récents pour améliorer la liaison.
Manque de résine (Resin Starvation) : Ce défaut survient lorsqu’il n’y a pas assez de résine dans le prepreg pour remplir les zones entre les couches, entraînant une mauvaise adhésion.
Prévention : choisir un prepreg avec une quantité suffisante de résine pour le type de carte et gérer attentivement le laminage pour que la résine se répartisse correctement entre les couches.
Vides (Voids) : Les vides sont de petites bulles d’air piégées à l’intérieur des couches du PCB, généralement causées par la rétention d’humidité ou des conditions de laminage inadéquates.
Prévention : stocker le prepreg dans une armoire déshydratante, acclimater les feuilles avant le lay-up et appliquer une chaleur et une pression uniformes pendant le durcissement.
Corrosion : Elle peut être contrôlée en gérant les conditions de stockage et les paramètres de laminage, ce qui aide à maintenir le prepreg en bon état et à prévenir les défauts.
6. Détermination de l’impédance du PCB pour un Prepreg
Choisir l’épaisseur correcte du prepreg pour le contrôle de l’impédance est crucial afin de préserver l’intégrité du signal, surtout dans les applications à haute fréquence. Voici les directives principales :
Impédance cible : Définir d’abord l’impédance cible du design : par exemple 50 ohms pour une trace simple ou 90 ohms pour des paires différentielles. Cela permet de déterminer la constante diélectrique (Dk) et l’épaisseur requise.
Calcul de la largeur et de l’espacement des traces : L’épaisseur du prepreg doit être choisie en fonction de la largeur et de l’espacement des traces en cuivre. L’impédance augmente avec des couches de prepreg plus épaisses et diminue lorsque la couche est mince. Des géométries de trace appropriées et la bonne épaisseur de prepreg sont essentielles pour atteindre l’impédance cible.
Choisir un prepreg avec une constante diélectrique stable : Une variation de la Dk du prepreg entraîne des variations de vitesse du signal lors de la propagation. Il est donc recommandé de sélectionner un matériau prepreg à Dk faible et stable pour maintenir une impédance constante entre les différentes couches de signal.
Utilisation de calculateurs d’impédance : Certains utilisent des simulateurs d’impédance pour PCB, qui relient l’épaisseur du prepreg, la largeur des traces et la constante diélectrique afin d’obtenir l’impédance correcte en ajustant l’épaisseur.
7. Quelle est la différence entre le Prepreg et le Core dans un PCB ?
Bien que les matériaux prepreg et core soient des composants essentiels dans la fabrication de PCB multicouches, ils ont des fonctions et des caractéristiques distinctes.
Défis et considérations
Bien que le prepreg joue un rôle important dans la fabrication des PCB, il présente également certains défis :
- Contrôle de la qualité : Le prepreg doit être soigneusement contrôlé lors de la fabrication pour s'assurer qu'il respecte l'épaisseur et la teneur en résine requises. Toute déviation par rapport aux spécifications peut affecter les performances et la fiabilité du PCB.
- Sensibilité environnementale : Le prepreg est sensible à l'humidité, ce qui peut dégrader ses propriétés. Par conséquent, des conditions de stockage appropriées sont cruciales pour maintenir sa qualité et ses performances.
Chez JLCPCB, nous comprenons à quel point le bon choix de matériau prepreg est crucial pour le succès de votre conception de PCB, surtout lorsqu'il s'agit de cartes multicouches à haute vitesse. C'est pourquoi nous proposons une large sélection de matériaux prepreg et core de haute qualité, y compris FR4, aluminium et des substrats haute fréquence comme Rogers, afin de garantir que vos cartes répondent aux exigences mécaniques et électriques.
JLCPCB aide les ingénieurs à atteindre une intégrité de signal optimale et une fiabilité à long terme. Que vous soyez en phase de prototypage ou en production de masse, nos capacités de fabrication avancées et nos services à faible coût rendent plus facile que jamais de créer des PCBs de qualité professionnelle.
Conclusion :
Choisir le bon prepreg est essentiel pour garantir un PCB performant, conforme aux normes de qualité et durable. Le prepreg, en tant qu'agent de liaison et diélectrique, permet de maintenir la stabilité mécanique des cartes tout en assurant les propriétés électriques appropriées des composants. Dans les conceptions à haute vitesse, la sélection du bon matériau diélectrique est particulièrement importante, surtout lorsque des lignes de communication en GHz sont utilisées. En comprenant le rôle crucial du prepreg dans la fabrication des PCB multicouches, les ingénieurs et les concepteurs peuvent optimiser leurs conceptions de PCB pour de meilleures performances.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Pourquoi la température de transition vitreuse est essentielle à la fiabilité des PCB
Avez-vous déjà sorti du four une série de PCB fraîchement refondus, puis découvert des cloques de délaminage ou des vias cylindriques fissurés? Le problème ne vient peut-être ni du profil de refusion ni de la pâte à braser. Il peut être lié au substrat de votre carte. L'une des caractéristiques les plus importantes, mais souvent négligées, du stratifié PCB, celle qui peut faire la différence entre une carte qui traverse correctement la fabrication et une carte fiable sur le terrain, est la température......
Techniques de conception des lignes microstrip pour des PCB haute vitesse performants
Avez-vous déjà routé un signal haute vitesse sur une couche externe de votre PCB en vous demandant si la géométrie des pistes choisie fonctionnerait réellement à des débits de plusieurs gigabits? Vous n'êtes certainement pas le seul. La structure de ligne de transmission la plus utilisée dans la conception des PCB est la ligne microstrip, mais cette ligne est extrêmement sensible à la géométrie, au matériau et aux tolérances du fabricant. La différence entre un diagramme de l'oeil net et un cauchemar ......
Comprendre la constante diélectrique des PCB: choisir les matériaux pour des signaux optimaux
Points clés La constante diélectrique du PCB (Dk) est un facteur essentiel qui détermine directement la vitesse de propagation des signaux, l'impédance caractéristique et les pertes de transmission dans les conceptions haute fréquence. Le choix du matériau adapté, du FR4 standard pour les usages généraux aux matériaux Rogers, PTFE et LCP à faible Dk pour les applications à plusieurs gigahertz, permet d'améliorer les performances, de mieux contrôler l'impédance et de réduire la dégradation du signal. L......
PCB à cuivre épais: gestion de puissance et performances thermiques supérieures
Dans mon étude, j'ai découvert que, sur le marché des PCB, 1 oz/ft² (environ 35 µm) sur les couches externes et 0,5 oz/ft² sur les couches internes sont généralement considérés comme un poids de cuivre standard. Une autre approche, qui s'écarte de la pratique traditionnelle, consiste à utiliser un poids de cuivre de 3 oz/ft² (105 µm) ou plus et, dans certaines conceptions extrêmes, jusqu'à 20 oz/ft² ou davantage. Il ne s'agit pas d'une faute de frappe: nous parlons de couches de cuivre presque épaisse......
Conception PDN: assurer une alimentation stable aux PCB hautes performances
Vous est-il déjà arrivé de mettre sous tension un PCB récemment fabriqué et de constater que votre FPGA ne démarre pas, que les entrées de votre ADC ne sont pas aussi propres que prévu ou que votre liaison série à haute vitesse produit des erreurs absentes lors de la simulation? Ne remettez pas immédiatement en cause votre travail sur l'intégrité du signal. Commencez par examiner la conception de votre PDN. Dans de nombreux produits qui n'ont jamais abouti, le problème ne provient pas du chemin du sig......
Comment le contrôle des règles de conception évite les erreurs coûteuses de production des PCB
Avez-vous déjà envoyé des fichiers Gerber à votre fabricant et reçu un e-mail vous demandant de corriger des problèmes de dégagement ou d'anneau annulaire avant le lancement de la production? Si cela vous est arrivé, vous savez à quel point la situation peut être frustrante: jours perdus, numéros de révision qui augmentent et dates d'expédition qui s'éloignent. Détecter tous ces problèmes constitue en réalité le principal avantage d'une bonne conception: un contrôle des règles de conception (DRC) comp......