Comment les repères de fiducie garantissent un alignement parfait dans la fabrication professionnelle de PCB
23 min
- Le Rôle Critique des Repères de Fiducie dans la Production Moderne de PCB
- Directives de Conception pour des Repères de Fiducie Efficaces
- Processus de Fabrication Qui Dépendent des Repères de Fiducie
- Défis Courants et Solutions Professionnelles
- La Précision de JLCPCB dans la Mise en Œuvre des Repères de Fiducie
- Questions Fréquemment Posées (FAQ)
Aujourd'hui, la machine de placement la plus sophistiquée peut placer un QFP à pas de 0,5 mm sur son empreinte, carte après carte, des milliers de fois, sans jamais manquer son coup. Ce n'est pas seulement une question de caméras coûteuses ou de servomoteurs de haute qualité, mais cela commence par un petit point de cuivre, très petit, simplement suspendu dans le coin de votre PCB. Ce point représente un repère de fiducie, et sans lui, même la ligne CMS la plus performante placerait des composants à l'aveugle.

Les héros méconnus de l'assemblage automatisé sont les repères de fiducie sur le PCB. Ils fournissent aux machines une référence optique prédéterminée pour déterminer où se trouvent tous les pads, pistes et empreintes de composants sur la carte réelle. Dans les conceptions petites et à haute densité, comme une carte de développement basée sur le CH32V003, qui ne mesure que 34,9 mm sur 17,9 mm, remplie d'un microcontrôleur, d'un oscillateur à cristal, d'une interface USB, de LED indicatrices et de connecteurs de programmation/GPIO, l'alignement n'est pas une option. C'est la différence entre un prototype fonctionnel et un panneau de rebut.
Aujourd'hui, je vais passer en revue tout ce que vous devez comprendre sur les repères de fiducie : ce qu'ils sont, comment les concevoir correctement, quels processus de fabrication les exigent, et comment contourner les pièges les plus dangereux. Que vous déployiez votre première carte double face ou que vous fassiez passer une conception établie à la production en volume, la connaissance des repères de fiducie fera de vous un concurrent sérieux dans le jeu de la DFM.
Le Rôle Critique des Repères de Fiducie dans la Production Moderne de PCB
Ce Que Sont les Repères de Fiducie et Pourquoi Ils Comptent
Un repère de fiducie est essentiellement un petit pad de cuivre exposé (généralement rond) gravé sur la surface du PCB de manière à pouvoir être identifié par les systèmes de vision industrielle. Ce sont les ancres optiques des machines de placement, des équipements AOI et des imprimantes de pochoir. Le système détecte deux repères de fiducie ou plus pour créer une grille de coordonnées qui convertit l'emplacement et l'orientation réels de la carte en données de coordonnées de la conception.

Les repères de fiducie peuvent être considérés comme les satellites GPS d'une chaîne d'assemblage de PCB. S'ils ne sont pas là, le robot ne sait vraiment pas où se trouve la carte sur le convoyeur ou le gabarit. Il est important de distinguer les repères de fiducie des autres caractéristiques qui peuvent sembler similaires : les pads de test sont utilisés pour sonder les contacts électriques lors des tests ICT ou fonctionnels, les trous d'outillage sont utilisés comme points de référence mécaniques pour le montage et l'alignement du panneau lors du perçage. Les repères de fiducie sont de simples points de repère optiques ; en revanche, ils ne font pas partie intégrante du circuit électrique ou mécanique.
Même un dixième de millimètre est important dans le cas d'une carte telle que la carte CH32V003, dont la taille est inférieure à 35 mm x 18 mm. Un pochoir décalé ou une coordonnée de placement déplacée peut entraîner une connexion entre les pads adjacents du microcontrôleur ou peut déplacer une petite capacité de découplage 0402. Les repères de fiducie résolvent toute cette incertitude : ils fournissent à toutes les machines de la chaîne un point de référence clair et unique.
Comment Ils Permettent des Processus Automatisés de Haute Précision
L'assemblage CMS actuel repose sur une série de processus alignés. La pâte à souder doit être déposée sur chaque pad par l'imprimante de pochoir. La machine de placement doit être capable d'aligner tous les composants sur leur empreinte. Le système AOI est utilisé pour comparer les joints de soudure réels avec la conception prévue. Chacune de ces étapes corrige le décalage de la carte, la rotation et même un léger étirement dimensionnel qui se produit pendant le traitement thermique en utilisant des repères de fiducie.

L'amélioration est même quantifiable. L'absence de correction visuelle basée sur les repères de fiducie peut entraîner une dérive de précision de 100 à 200 micromètres lors du placement sur une machine moyenne, simplement en raison de la variation du chargement de la carte. Lorsque la reconnaissance des repères de fiducie est correctement effectuée, cette erreur est réduite à la capacité inhérente de la machine, généralement inférieure à 25 microns. Dans le cas de composants à pas fin tels que les QFP à pas de 0,5 mm ou les BGA à pas de 0,4 mm, une telle différence peut faire la différence entre des joints de soudure propres, des ponts et des ouvertures.
Dans les constructions en panneau, les repères de fiducie sont encore plus essentiels. Un panneau de plusieurs copies d'une carte, comme la conception CH32V003, nécessite une référence d'efficacité volumétrique dans chaque sous-carte, ainsi que les repères de fiducie de référence du cadre du panneau. En l'absence de cette méthode en couches, l'accumulation d'erreurs de placement se produira dans le panneau, ce qui affectera négativement le rendement des cartes les plus éloignées de la position initiale de la machine.
Directives de Conception pour des Repères de Fiducie Efficaces
Taille, Forme et Règles de Placement Optimales
Ainsi, la conception de repère de fiducie la plus simple sur un PCB est simplement un cercle plein de pad de cuivre avec une ouverture de masque de soudure concentrique au centre. Le point de cuivre a généralement un diamètre compris entre 1,0 mm et 3,0 mm, parmi lesquels 1,0 mm est la taille de travail standard pour le CMS. Le dégagement du masque de soudure, ou l'anneau de substrat ouvert qui entoure le cuivre, doit être au moins égal au rayon du repère de fiducie, ce qui fournit à la caméra une zone facile à repérer.

La forme est importante dans une certaine mesure. Les marques circulaires fournissent au système de vision une cible à symétrie de rotation, et la détection du centroïde devient beaucoup plus facile. Il est préférable d'éviter les carrés, les losanges, les croix ou tout ce qui n'est pas symétrique, car cela peut désorienter la reconnaissance de formes, fournir une ambiguïté d'orientation et augmenter le temps de cycle d'alignement.
Les règles relatives au placement sont également importantes. Évitez le texte de sérigraphie, les pistes adjacentes, les plans de cuivre et les pads de vias dans la zone du repère de fiducie. Pour garantir que la caméra observe une cible propre à contraste élevé sans encombrement, il doit y avoir une zone d'exclusion d'un rayon minimum de 3 mm autour du centre du repère de fiducie. Placez les repères de fiducie en face des pièces que vous assemblez. Si la carte contient des composants sur chaque face, ajoutez simplement des repères de fiducie sur chaque face.
| Paramètre | Valeur Recommandée | Remarques |
| Diamètre du pad de cuivre | 1,0 mm (typique) | Plage : 1,0 - 3,0 mm selon les directives du fabricant |
| Ouverture du masque de soudure | 2,0 mm (pour un pad de 1,0 mm) | Dégagement minimum égal au rayon du pad |
| Rayon de la zone d'exclusion | 3,0 mm minimum | Aucune sérigraphie, piste, cuivre ou via à l'intérieur |
| Forme | Cercle plein | Pas de croix, de carrés ou de marques asymétriques |
| Finition de surface | Identique aux pads de la carte | HASL, ENIG ou OSP ; doit fournir un contraste |
| Quantité minimale (globale) | 2 par carte (3 de préférence) | Placement en diagonale ou en forme de L |
Repères de Fiducie Globaux et Locaux pour Différentes Étapes de Fabrication
Essentiellement, il existe deux types de repères de fiducie selon leur étendue. Les repères internationaux sont placés sur la carte ou le panneau pour établir le système de coordonnées principal. Au moins deux d'entre eux, un de chaque côté, sont nécessaires pour pouvoir déterminer où se trouve la carte et dans quelle direction elle est inclinée. Lorsque vous ajoutez un troisième en forme de L, c'est encore mieux car cela éliminera toute confusion avec les images miroir et rendra votre ajustement d'étirement plus précis.

Le rôle des repères de fiducie locaux est plus restreint. Ils sont placés directement à côté de certaines empreintes de composants, généralement des circuits intégrés à pas fin, des BGA ou des QFN, où la tolérance est la plus critique. La machine de placement effectuera un deuxième ajustement fin lorsqu'elle détectera ces marqueurs locaux près d'un composant important pour fournir la meilleure précision, même lorsque la configuration globale plus large présente une petite erreur résiduelle.
La décision est assez claire dans le cas de la carte CH32V003. Le microcontrôleur est soit un TSSOP-20, soit un QFN-20, et a un pas de 0,65 mm ou 0,5 mm. Deux ou trois bons repères de fiducie globaux maintiennent généralement les choses à jour sur une si petite carte. Néanmoins, lorsque vous utilisez le QFN-20 qui ouvre un pad thermique, c'est toujours une bonne idée de placer quelques repères de fiducie locaux près du microcontrôleur, juste au cas où, et particulièrement lorsque vous faites de la production de masse et que vous visez le rendement de première passe le plus élevé possible.
Processus de Fabrication Qui Dépendent des Repères de Fiducie
Perçage, Gravure et Alignement du Masque de Soudure Précision
Ainsi, lorsque votre carte arrive même sur la ligne CMS, les repères de fiducie font déjà le gros du travail dans le processus de fabrication. Pour aligner chaque couche du processus, le fabricant de PCB s'appuie sur des cibles d'alignement, qui sont généralement des repères de fiducie au niveau du panneau ou des caractéristiques d'outillage. Le perçage doit être précis pour s'adapter au motif de cuivre, le masque de soudure aux pads qu'il est censé révéler, et la sérigraphie doit superposer les bons contours de composants. Si l'un de ces processus d'alignement devient capricieux, le désordre se propage simplement en chaîne jusqu'à l'assemblage. Un masque de soudure décalé peut enfermer une partie d'un pad, ce qui réduit la zone soudable et crée des joints faibles ou ouverts. Les erreurs d'alignement dans les perçages font que le trou traversant est poussé contre les anneaux annulaires, ce qui peut violer les exigences minimales de la classe 2 de la norme IPC-6012 concernant l'anneau. Le fait d'avoir des cibles de repère de fiducie de qualité sur le panneau de fabrication aide le fournisseur à garantir l'alignement des couches entre elles, généralement de 50 à 75 µm dans les procédures standard.
Un masque de soudure imprécis peut recouvrir partiellement les pads, limitant la zone de mouillage de la soudure et créant des joints faibles ou ouverts. Les erreurs d'alignement des perçages varient autour des emplacements des trous traversants par rapport aux anneaux annulaires, ce qui peut entraîner une violation des exigences minimales d'anneau annulaire de la classe 2 de l'IPC-6012. Les cibles de repère de fiducie de qualité sur le panneau de fabrication sont utilisées pour garantir que le fabricant a le même alignement couche à couche, généralement entre 50 et 75 microns dans les processus standard.
Assemblage CMS et Inspection Optique Automatisée (AOI)
C'est ici que les repères de fiducie viennent littéralement à la rescousse. La première machine à rencontrer votre carte CH32V003 est l'imprimante de pochoir lorsqu'elle atteint la ligne CMS. Le système de vision de l'imprimante identifie les repères de fiducie sur la carte afin que les ouvertures du pochoir soient positionnées précisément au-dessus des pads. Une pâte décentrée est une recette pour l'effet tombeau sur les petites passivités ou pour les ponts sur les broches à pas fin. Ensuite, il y a la machine de placement. Les positions des repères de fiducie sont ensuite capturées par la caméra montée sur la tête, puis tout est placé. Le logiciel détermine le décalage (X, Y et rotation thêta) entre les coordonnées de repère de fiducie de conception basées sur les données de conception et les mesures réelles sur la carte.

La correction est répétée sur toutes les coordonnées de placement de composants suivantes : le microcontrôleur, le cristal, le connecteur USB et toutes les terres passives 0402 sont placés précisément là où ils doivent être. L'AOI réutilise les repères de fiducie après le refusion. Le système d'inspection nécessite des points de référence solides pour superposer la comparaison d'image dorée sur la carte réelle. L'incapacité de l'AOI à détecter les repères de fiducie de manière fiable entraînera le signalement de faux défauts, ou pire encore, de faux défauts seront négligés. Des repères de fiducie réguliers rendent les données d'inspection précises et réduisent le niveau d'évasion des défauts.
Panneautage et Précision du Dépanneautage
La plupart des séries de production et même la plupart des commandes de prototypes vont panneauter plusieurs cartes à la fois pour être efficaces. Un panneau moyen pour la carte CH32V003 pourrait avoir 20 copies ou plus disposées en grille avec un cadre et des languettes de rupture ou des morsures de souris. Il a des rails de panneau, qui sont les bords du cadre entourant le réseau de cartes, qui ont leurs propres repères de fiducie. Les repères de fiducie utilisés au niveau du panneau fournissent à la machine d'assemblage un point de référence principal pour l'ensemble du réseau. Leur absence forcerait la machine à rechercher des repères de fiducie sur chaque sous-carte avant le placement des composants, ce qui est très lent. Des repères de fiducie de panneau propres sont utilisés, où la machine positionne la géométrie du réseau une seule fois et parcourt chaque position de carte avec des décalages calculés.

Des vérifications de repère de fiducie par carte sont également effectuées à l'aide de certaines machines pour fournir une plus grande précision, en particulier avec de grands panneaux où la dilatation thermique ou la flexion mécanique peut faire sortir les cartes extérieures du centre du panneau. Une politique de repère de fiducie de panneau solide élimine l'erreur de placement accumulée. Lorsque la machine est basée uniquement sur les repères de fiducie du bord du panneau et que le panneau lui-même oscille ou se déforme, les cartes à l'extrémité du réseau sont les plus erronées. L'introduction de repères de fiducie de sous-carte en plus des repères de fiducie de panneau produit un système auto-correcteur qui garantit que la précision de placement reste la même sur tout le panneau, quel que soit le nombre de cartes sur le panneau ou la taille du panneau.
Défis Courants et Solutions Professionnelles
Risques de Désalignement et Comment les Prévenir
La défaillance la plus fréquente liée aux repères de fiducie n'est pas si compliquée : ils sont absents. En tant que concepteur étudiant réalisant des projets d'assemblage CMS, j'ai rencontré des situations où des concepteurs peu familiers avec le processus d'assemblage CMS ignorent simplement les repères de fiducie et apprennent grâce à la géométrie des pads que la machine s'en sortira. Ce n'est pas le cas. D'autres problèmes courants sont les repères de fiducie trop proches du bord de la carte, les languettes de rupture ou les lignes de V-score qui empiètent sur la zone d'exclusion, ou des repères de fiducie obscurcis par la sérigraphie ou le masque de soudure.

Un autre problème typique est le mauvais contraste. Lorsque le plan de cuivre environnant se fond visuellement avec le point de repère de fiducie, le système de vision aura du mal à différencier la marque de l'arrière-plan. C'est particulièrement problématique sur les cartes avec de grands plans de masse qui s'étendent près de la zone du repère de fiducie. La réponse est d'appliquer strictement les règles de dégagement du masque de soudure et les règles d'exclusion du cuivre.
Voici une liste de contrôle pratique pour prévenir les problèmes de désalignement des repères de fiducie :
1. Incluez au moins deux repères de fiducie globaux par carte, placés en diagonale. Trois en forme de L est encore mieux.
2. Maintenez un rayon d'exclusion minimum de 3 mm autour de chaque repère de fiducie, sans cuivre, pistes, sérigraphie ni vias.
3. Vérifiez que les ouvertures du masque de soudure autour des repères de fiducie sont correctement définies dans votre sortie Gerber.
4. Placez les repères de fiducie à au moins 5 mm du bord de la carte pour éviter les interférences des rails de panneau ou des V-scores.
5. Utilisez le DRC ou le plugin DFM de votre outil EDA pour vérifier la présence et le placement des repères de fiducie avant de soumettre pour fabrication.
6. Pour les conceptions en panneau, ajoutez trois repères de fiducie sur les rails du panneau en plus des repères de fiducie par carte.
Facteurs de Matériau et de Processus Affectant les Performances des Repères de Fiducie
Les repères de fiducie sont très visibles, et le choix de la finition de surface de votre PCB est un gros problème. L'ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold) offre un contraste imbattable avec le masque de soudure car l'or plat et brillant brille. Le HASL (Hot Air Solder Leveling) est également capable de fonctionner, bien que la surface ne soit pas parfaitement lisse et puisse occasionnellement provoquer d'étranges réflexions sur la caméra. L'OSP (Organic Solderability Preservative) est beaucoup plus difficile à observer et, par conséquent, vous devez vous assurer que le dégagement du masque est important.
| Finition de Surface | Contraste du Repère de Fiducie | Remarques |
| ENIG | Excellent | Surface dorée plate, contraste optique élevé contre le masque vert |
| HASL (Sans Plomb) | Bon | Légèrement inégal ; éblouissement occasionnel sur les caméras réfléchissantes |
| OSP | Modéré | Revêtement transparent sur cuivre ; nécessite un dégagement de masque généreux |
| Argent Immersion | Bon | Surface brillante ; peut ternir avec le temps si stocké longtemps |
| Étain Immersion | Modéré à Bon | Finition mate ; adéquat pour la plupart des systèmes de vision |
C'est également douloureux en ce qui concerne la rigidité du panneau et le gauchissement. Lorsque la carte se plie ou se déforme, les repères de fiducie sont mis hors de mise au point et la précision de la caméra est perdue. Les panneaux minces, en particulier ceux de moins de 1,0 mm, sont les plus sensibles à cela. Ensuite, lorsque vous utilisez un substrat mince, assurez-vous que les rails du panneau sont larges ou ajoutez des barres de renfort ou un cadre plus lourd, afin qu'il reste plat lorsqu'il entre dans le four de refusion. La leçon apprise ici est que vous ne devez pas prendre la décision de concevoir vos repères de fiducie et votre panneau comme une décision indépendante. Un repère de fiducie, même le meilleur du monde, ne viendra pas à la rescousse d'une carte qui se déforme lors de la refusion ou d'une finition de surface qui tue le contraste optique.
La Précision de JLCPCB dans la Mise en Œuvre des Repères de Fiducie
Équipement Avancé pour une Précision d'Alignement Sub-Micronique
Ainsi, les chaînes d'assemblage CMS actuelles, comme celles de JLCPCB, ne sont rien d'autre qu'un placement dirigé par caméra, qui dépend entièrement des repères de fiducie pour positionner les cartes sur la chaîne d'assemblage. Ils capturent ces positions de repère de fiducie à une résolution inférieure au pixel et corrigent les décalages en ligne avant chaque battement de placement. Le résultat final ? Une précision de placement atteignant les limites mécaniques de la machine, d'environ -25 microns ou mieux pour ces minuscules composants de la taille d'une puce.
Ce degré de précision, cependant, n'apparaît pas tant que les repères de fiducie eux-mêmes ne sont pas construits correctement. La meilleure machine sera aussi précise que les marques qu'elle mesure. Des repères de fiducie mal formés, obstrués ou manquants amènent la machine à s'arrêter, à entrer dans des modes de repli, à nécessiter une retouche manuelle, ou simplement à abandonner le travail. C'est pourquoi la mise en œuvre des repères de fiducie attachés au PCB est une condition préalable, et non un effet secondaire, des performances de l'équipement.
Production à Haut Rendement Constante sur Tous les Volumes
Opérer sur une plateforme comme JLCPCB vous offre une bonne cohérence des processus, que vous commandiez cinq cartes pour finaliser l'idée du CH32V003, ou que vous passiez à l'échelle de cinq mille pour entrer sur le marché. Les normes de repère de fiducie, les règles de panneau, les étalonnages de machine, etc., jouent le même rôle entre le prototype et la production complète, et donc votre première série et votre millième série sont toutes deux soumises aux mêmes références d'alignement et atteignent la même précision.
Pour les ingénieurs qui travaillent sur une plateforme, cela est inestimable. Vous pouvez optimiser votre carte CH32V003 avec une série de révisions - peut-être souhaitez-vous inclure une interface de capteur ou remplacer le cristal par un oscillateur MEMS - et comprendre que la stratégie de repère de fiducie + panneau que vous avez mise au point dans votre prototype fonctionnera directement sans dérive de processus. Pour obtenir cela sur la carte, je recommande le service combiné de fabrication de PCB / assemblage CMS de JLCPCB, qui n'est que de 2 $ pour les PCB et de 6 $ pour le pochoir, et vous pouvez avoir votre matériel en test en quelques jours.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)
Q1 : Combien de repères de fiducie globaux une petite carte doit-elle avoir au minimum ?
Un minimum de deux repères de fiducie globaux placés en diagonale est requis pour définir à la fois la position et la rotation. Cependant, trois repères de fiducie en forme de L sont fortement recommandés. Le troisième repère de fiducie résout l'ambiguïté du miroir et améliore la compensation de l'étirement de la carte ou de la variation dimensionnelle. Même sur une petite carte comme la conception CH32V003 de 34,9 mm x 17,9 mm, trois repères de fiducie sont faciles à placer et offrent un meilleur alignement.
Q2 : Quand les repères de fiducie locaux sont-ils obligatoires plutôt qu'optionnels ?
Les repères de fiducie locaux deviennent obligatoires lorsque votre conception comprend des composants à pas fin avec des pas de broches inférieurs ou égaux à 0,5 mm, des boîtiers BGA avec des pas de billes inférieurs ou égaux à 0,8 mm, ou des boîtiers QFN avec des pads thermiques exposés où le centrage est critique pour les performances thermiques et électriques.
Q3 : Les repères de fiducie doivent-ils être sur la carte uniquement, sur les rails du panneau uniquement, ou sur les deux ?
Pour de meilleurs résultats, utilisez les deux. Les repères de fiducie des rails de panneau donnent à la machine une référence principale rapide et fiable pour l'ensemble du réseau. Les repères de fiducie au niveau de la carte fournissent une correction par unité qui tient compte de toute distorsion du panneau ou variation dimensionnelle entre les sous-cartes.
Q4 : Quels dégagements autour des repères de fiducie sont généralement requis par les assembleurs ?
La plupart des assembleurs exigent une ouverture de masque de soudure minimale qui est au moins deux fois le diamètre du cuivre du repère de fiducie, créant une zone de contraste annulaire claire. Au-delà de l'ouverture du masque, un rayon d'exclusion d'au moins 3 mm à partir du centre du repère de fiducie doit être exempt de toute caractéristique de cuivre, piste, sérigraphie ou via.
Continuez à apprendre
Comprendre la technologie des cartes PCB SMT: un composant essentiel de l'électronique moderne T: Technologie des cartes PCB SMT
La technologie de montage en surface (SMT) a transformé la fabrication des appareils électroniques modernes. Elle a rendu les conceptions et les méthodes d'assemblage plus efficaces. De nombreux appareils électroniques modernes reposent sur des cartes PCB SMT, qui permettent de créer des circuits compacts et performants. C'est ce qu'exige la technologie actuelle. Cet article présente les différents types de cartes PCB SMT, leurs utilisations ainsi que les meilleures méthodes pour les concevoir et les ......
Types de forets utilisés dans la fabrication des PCB
Le perçage est l'étape la plus coûteuse et la plus longue de la fabrication des circuits imprimés. La procédure doit être exécutée avec une grande précision afin de garantir le meilleur niveau de qualité possible. Le perçage mécanique ou laser des PCB est généralement utilisé pour réaliser différents types de découpes, notamment le contour, les trous et les découpes intérieures du PCB. Le perçage joue un rôle essentiel dans la fabrication des PCB. Des trous mal percés peuvent provoquer de mauvaises co......
Importance du photorésist dans un circuit imprimé
La photolithographie n'est pas seulement largement connue, c'est la seule technique par laquelle les semi-conducteurs sont fabriqués. C'est la méthode utilisée pour fabriquer les PCB, les circuits intégrés et d'autres composants électroniques. Le point le plus important à comprendre, cependant, est de savoir comment fonctionne le processus lithographique et où le photorésist s'insère. Une couche de masque est utilisée lors de la création d'une piste par le processus de gravure. Ce photorésist est ensu......
La science derrière les encres de sérigraphie PCB et les techniques d'impression
Vous êtes-vous déjà demandé quels types de procédés sont utilisés dans la fabrication des PCB pour obtenir un sérigraphie permanente ? Comment cette encre ne s'efface-t-elle pas même dans des conditions très difficiles ? D'ailleurs, la sérigraphie est la couche supérieure d'un PCB, les légendes blanches qui comprennent les étiquettes de composants, les logos et les marques de polarité. Aujourd'hui, nous allons voir la chimie derrière tout cela et savoir quel type de technologie d'impression est nécess......
Qu'est-ce que la FAO : Les bases de la fabrication assistée par ordinateur
Lorsque l'électronique commence à évoluer, les circuits deviennent plus complexes et intégrés. Auparavant, ces circuits étaient réalisés à l'aide de papier dessiné à la main, mais l'évolution de l'électronique numérique a changé la perspective. De nos jours, nous avons la CAO (Conception Assistée par Ordinateur), qui est devenue l'art de créer un plan. Il suffit de définir la fonctionnalité d'un circuit, et nous pouvons aujourd'hui facilement synthétiser un circuit uniquement par logiciel. Le logiciel......
Gravure Laser vs. Fabrication Professionnelle de PCB : Comprendre les Limites du DIY et les Avantages Industriels
Dans l'approche conventionnelle, on applique d'abord un motif de masque, puis on retire le métal à l'aide de produits chimiques. En électronique de loisir, utiliser une graveuse laser pour fabriquer des circuits imprimés est une idée passionnante. Le concept de base consiste à générer un laser pour graver une plaque de cuivre. En général, un PCB nu est d'abord recouvert d'une couche de résine sombre qui protège le cuivre. Ensuite, une découpeuse laser suit votre conception de circuit pour brûler la ré......