La guía definitiva del símbolo de relé: bobina, contactos, diagramas y aplicaciones de circuitos
19 min
- ¿Qué representa un símbolo de relé en los diagramas de circuitos?
- Anatomía del símbolo de relé: bobina y terminales de contacto
- Tipos de símbolos de relé
- Símbolos de relé normalmente abierto (NO) y normalmente cerrado (NC)
- Cómo leer un símbolo de relé en un circuito
- Buenas prácticas para dibujar símbolos de relé
- Ejemplos de símbolos de relé en circuitos reales
- Símbolo esquemático de relé vs. otros símbolos de conmutación
- Cómo asignar el símbolo de relé a una huella de PCB
- Pautas de layout de PCB para circuitos con relés
- Errores comunes de diseño de PCB al utilizar símbolos de relé
- Montaje y fabricación de PCB con relés en JLCPCB
- Preguntas frecuentes sobre el símbolo de relé
- Conclusión
Piensa en un interruptor convencional como un puente levadizo que subes a mano. Ahora imagina el símbolo de un relé como un puente levadizo que se acciona a distancia. Un relé permite que una señal electrónica pequeña y de baja potencia controle de forma segura una carga eléctrica de alta potencia.
Saber leer las distintas configuraciones del símbolo de relé es la base de cualquier diseño de circuitos avanzado. Cuando dominas el símbolo esquemático del relé, dejas atrás la electrónica básica y entras en el terreno de la lógica de hardware profesional y del diseño de PCB seguro.
Qué vas a aprender en esta guía:
1. Qué significa un símbolo de relé en los diagramas de circuitos
2. Cómo identificar la bobina y los terminales COM, NO y NC
3. Los distintos tipos de símbolos de relé (SPST, SPDT, DPDT, SSR)
4. Las diferencias entre las normas de símbolos IEC y ANSI
5. Cómo leer un símbolo de relé paso a paso
6. Cómo asignar el símbolo de relé a su huella (footprint) en la PCB
7. Cómo evitar errores comunes en el diseño de PCB (anchura de pistas, distancias de fuga)

Figura: Ilustración de la transición de un diagrama de símbolo esquemático de relé a componentes de relé físicos reales montados en una PCB.
¿Qué representa un símbolo de relé en los diagramas de circuitos?

Figura: El símbolo de relé representa tanto el lado de control de baja potencia (la bobina) como el lado de conmutación de alta potencia (los contactos) de un interruptor accionado por bobina.
| Elemento | Función |
|---|---|
| Bobina | Entrada de control |
| COM | Terminal común |
| NO | Abierto en reposo |
| NC | Cerrado en reposo |
El símbolo de relé como interruptor controlado eléctricamente
En esencia, un relé es un interruptor que se controla eléctricamente. Por eso su símbolo se divide visualmente en dos mitades: el lado de control y el lado de conmutación.
En el lado de control está la bobina del relé. En el lado de conmutación están los contactos metálicos que abren o cierran el circuito.
Símbolo esquemático del relé vs. layout físico de PCB
El símbolo esquemático de un relé representa una función lógica, no una forma física. En un esquema, la bobina y los contactos pueden dibujarse muy separados para que se lea mejor.
Sin embargo, en el hardware real están dentro de la misma carcasa de plástico. Tener clara la diferencia entre el esquema del relé y el layout de la PCB es fundamental en el diseño con CAD.
Aislamiento eléctrico en diagramas de símbolos de relé
La característica más importante de cualquier relé es el aislamiento. Fíjate en que, en un símbolo de relé estándar, las líneas de la bobina nunca tocan las de los contactos.
Ese espacio visual representa el aislamiento galvánico físico. Gracias a él, un delicado microcontrolador de 5 V en el lado de control puede conmutar sin riesgo un aparato conectado a la red de 240 V en el lado de conmutación, sin dañar tu placa lógica.
Anatomía del símbolo de relé: bobina y terminales de contacto

Figura: Anatomía detallada del símbolo de relé con la bobina y los terminales COM, NO y NC, unidos por una línea discontinua que indica el acoplamiento mecánico.
Variaciones del símbolo de la bobina del relé (estándares IEC vs ANSI)
La forma de representar la bobina del relé depende de la norma de dibujo que se use:
- Estándar IEC 60617: normalmente se dibuja como un rectángulo.
- Estándar ANSI/IEEE 315: normalmente se dibuja como una línea ondulada, igual que una inductancia.
En los esquemas actuales, las bobinas casi siempre llevan una referencia como K1, K2 o RL1, para que puedas localizarlas fácilmente en la lista de materiales (BOM).
Terminales COM, NO y NC del relé
El lado de conmutación del símbolo se define por tres terminales clave, COM, NO y NC:
- COM (común): la línea de entrada principal, por donde llega la tensión al lado de conmutación.
- NO (contacto normalmente abierto): la salida que permanece desconectada hasta que se alimenta el relé.
- NC (contacto normalmente cerrado): la salida que permanece conectada mientras el relé no está alimentado.
Conexión mecánica en diagramas de símbolos de relé
Observa con atención el símbolo de relé. A menudo verás una línea discontinua que une la bobina con la palanca del contacto (la armadura).
Esa línea discontinua representa el acoplamiento físico. Le dice al ingeniero: «cuando esta bobina genera un campo magnético, atrae físicamente esta palanca».
Tipos de símbolos de relé
Estos son los tipos de símbolos de relé más habituales en los esquemas eléctricos:

Figura: Distintos tipos de símbolos de relé: SPST, SPDT, DPST, DPDT, relé biestable (latching) y relé de estado sólido (SSR).
Símbolo de relé SPST (un polo, una vía)
El símbolo SPST (Single Pole Single Throw, un polo y una vía) es el más sencillo. Consta de una bobina y un interruptor básico de encendido/apagado.
Se usa únicamente para abrir o cerrar un solo circuito de alta potencia.
Símbolo de relé SPDT (un polo, dos vías)
El símbolo de relé SPDT (Single Pole Double Throw, un polo y dos vías) es el estándar indiscutible del sector. Tiene una entrada común y la bobina la conmuta entre dos salidas independientes (NO y NC).
Entender bien el símbolo del relé SPDT es clave, porque permite una lógica de conmutación (changeover): apagar un dispositivo y, al mismo tiempo, encender otro.
Símbolo de relé DPST (dos polos, una vía)
El símbolo DPST (Double Pole Single Throw, dos polos y una vía) representa dos interruptores SPST independientes, unidos mecánicamente y accionados por una sola bobina.
Se utiliza a menudo en aplicaciones críticas para la seguridad, por ejemplo para aislar por completo y a la vez la fase y el neutro de una carga conectada a la red de corriente alterna.
Símbolo de relé DPDT (dos polos, dos vías)
El símbolo DPDT (Double Pole Double Throw, dos polos y dos vías) es como tener dos interruptores SPDT uno al lado del otro.
Una línea discontinua une ambas palancas a una única bobina, lo que significa que una sola señal eléctrica controla al mismo tiempo dos circuitos de conmutación totalmente independientes.
Símbolo de relé con enclavamiento (biestable y monoestable)
El símbolo de relé con enclavamiento (latching) representa un relé que mantiene mecánicamente su estado aunque se le quite la alimentación, lo que lo hace muy eficiente desde el punto de vista energético.
- Biestable: suele dibujarse con dos bobinas distintas (una de «set» o activación y otra de «reset» o desactivación).
- Monoestable (inversión de pulso): utiliza una sola bobina y el estado depende de la polaridad del pulso que recibe.
Símbolo del relé de estado sólido (SSR)
El símbolo del relé de estado sólido (SSR) prescinde por completo de la palanca mecánica. Al no tener piezas móviles, representa una velocidad de conmutación y una durabilidad muy elevadas.
En lugar de una bobina magnética, el símbolo suele mostrar un LED interno (optoacoplador) que emite luz a través de una separación para activar un semiconductor de potencia.
- Cargas de alterna (CA): la salida suele ser un TRIAC.
- Cargas de continua (CC): la salida suele ser un MOSFET.
Atención: los SSR con salida de alterna (TRIAC) no funcionan con cargas de continua. Elige siempre el tipo de SSR según tu carga. Si usas el tipo equivocado, el circuito no funcionará o acabará dañado.
Símbolos de relé normalmente abierto (NO) y normalmente cerrado (NC)

Figura: Recorrido de la corriente en un relé SPDT con la bobina desactivada (contacto normalmente cerrado) y con la bobina activada (contacto normalmente abierto).
Nota
«Normalmente» se refiere al estado del relé cuando no está alimentado, no al estado en el que se encuentra mientras tu circuito está funcionando.
Cómo funciona el símbolo de relé normalmente abierto (NO)
En el símbolo esquemático de un relé, el contacto normalmente abierto (NO) se dibuja con una separación entre el contacto móvil y el terminal.
El circuito permanece abierto (no circula corriente) mientras la bobina está desexcitada, y se cierra (conduce) cuando la bobina se excita.
Cómo funciona el símbolo de relé normalmente cerrado (NC)
El contacto normalmente cerrado (NC) se dibuja con el contacto móvil tocando el terminal.
El circuito permanece cerrado (circula corriente) mientras la bobina está desexcitada, y se abre cuando la bobina se excita.
Tabla de conmutación de estados NO/NC
| Estado del relé | Bobina OFF (sin alimentar) | Bobina ON (alimentada) |
|---|---|---|
| Terminal NO | Abierto (no hay corriente) | Cerrado (circula corriente) |
| Terminal NC | Cerrado (circula corriente) | Abierto (no hay corriente) |
Cómo leer un símbolo de relé en un circuito

Figura: Guía visual paso a paso para leer un símbolo de relé y seguir el recorrido interno de la corriente.
Saber leer bien los símbolos de relé evita errores de cableado. Sigue siempre este orden:
Paso 1: identificar terminales de la bobina
Localiza los pines de control (a menudo A1/A2 o los pines 1/2) que alimentan el electroimán.
Paso 2: localizar el terminal COM
Busca la entrada común principal, por donde entra la tensión de potencia al lado de conmutación.
Paso 3: identificar NO y NC
Fíjate en qué terminal está conectado en reposo (NC) y cuál necesita que se alimente la bobina para conectarse (NO).
Paso 4: Seguir la ruta de conmutación
Recorre el flujo lógico de la corriente tanto en el estado «sin alimentar» como en el estado «alimentado» para comprobar que la lógica de tu circuito es correcta.
Buenas prácticas para dibujar símbolos de relé
- Consulta siempre la hoja de datos antes de dar por buena la asignación a la huella.
- Identifica los relés con claridad en el esquema usando referencias estándar como K1, K2 o RL1.
- Usa librerías estándar y verificadas en tu software de diseño de PCB para evitar errores de patillaje.
- Incluye circuitos de protección (redes snubber o diodos de libre circulación) justo al lado del símbolo del relé.
Ejemplos de símbolos de relé en circuitos reales

Figura: Cuatro ejemplos prácticos de esquemas: un relé que gobierna un motor, un driver de relé controlado por microcontrolador, un circuito de protección con diodo de libre circulación y una barrera de aislamiento.
Símbolo de relé SPST accionando un motor
- Se utiliza para conmutar potencias elevadas.
- Un pequeño interruptor del salpicadero envía 12 V a la bobina, que cierra los contactos de potencia para hacer girar un gran motor de arranque.
Circuito de control de la bobina del relé con microcontrolador
- Un Arduino o un ESP32 no puede entregar suficiente corriente para alimentar una bobina directamente.
- En el esquema verás que el microcontrolador activa un transistor intermedio, que es el que entrega la corriente a la bobina del relé de forma segura.
Símbolo esquemático de relé con protección por diodo de libre circulación
- Es un circuito de protección imprescindible que verás en cualquier esquema profesional.
- Se coloca un diodo en paralelo con la bobina del relé, polarizado en inverso. Cuando el campo del electroimán desaparece, la polaridad se invierte y el diodo queda polarizado en directo, de modo que absorbe sin riesgo el enorme pico de tensión. Ten en cuenta que este diodo puede alargar ligeramente el tiempo de desconexión del relé, algo a considerar en aplicaciones en las que la temporización es crítica.
Aislamiento de alta tensión con un relé
- Muestra el paso de baja a alta tensión.
- El símbolo deja ver claramente la separación física entre una delicada placa lógica de domótica a 3,3 V y un circuito conectado a la red de 240 V.
Símbolo esquemático de relé vs. otros símbolos de conmutación
Es fundamental saber cuándo usar un relé y cuándo otro componente de conmutación. Aquí tienes una comparativa rápida:
| Característica | Interruptor | Relé | Transistor | SSR |
|---|---|---|---|---|
| Control | Manual | Bobina | Base/puerta | Óptico |
| Aislamiento | No | Total | No | Total |
| Velocidad | Lenta | Media | Rápida | Muy rápida |
| Piezas móviles | Sí | Sí | No | No |
| Uso típico | Entrada del usuario | Alta potencia | Conmutación lógica | Conmutación silenciosa |
Cómo asignar el símbolo de relé a una huella de PCB

Figura: Flujo de trabajo desde el símbolo esquemático lógico del relé hasta la huella física en el layout de la PCB y, finalmente, el componente real soldado.
Símbolo lógico vs. huella física
Para entender el símbolo de relé en el diseño de PCB tienes que separar la lógica de la realidad física.
El símbolo es lógico: organiza los pines para que se lean con facilidad. La huella es física: distribuye los pads de cobre para que coincidan con las dimensiones exactas de la carcasa del componente real.
Ejemplo de asignación de huella para un relé de 5 pines (SRD-05VDC-SL-C)
Pasar correctamente del esquema del relé al layout de la PCB exige mucho rigor. Veamos cómo asignar la huella de un relé SPDT de 5 pines muy habitual:
1. Lee la hoja de datos: la hoja de datos muestra cinco pines físicos. Dos son de la bobina, uno es COM, otro NO y otro NC.
2. Comprueba el símbolo: asegúrate de que tu símbolo esquemático tiene exactamente 5 pines que se correspondan con ellos.
3. Asigna la huella: elige la huella que coincida con el paso físico entre pines (por ejemplo, el paso estándar de 2,54 mm en los pines de la bobina, pero una separación mayor en los pines de los contactos). Si asignas una huella equivocada, la placa no se podrá montar.
Pautas de layout de PCB para circuitos con relés

Figura: Gráfico de diseño de PCB que resalta pistas gruesas de alta corriente y ranuras de aislamiento fresadas alrededor de una huella de relé
Al enrutar relés en una PCB, es imprescindible cumplir estrictamente las reglas de diseño para evitar fallos graves o riesgos para la seguridad.
| Regla de diseño | Norma | Requisito clave |
|---|---|---|
| Anchura de pista | IPC-2221 | Dimensionar según la corriente |
| Distancia de fuga | IEC 62368 | ≥ 6 mm para tensión de red |
| EMI | — | Usar snubber o diodo de libre circulación |
| Térmica | — | Usar planos de cobre |
Enrutamiento de pistas de alta corriente en circuitos con relés (norma IPC-2221)
Como los contactos de conmutación soportan cargas elevadas, las pistas de la PCB conectadas a los pines COM, NO y NC deben ser lo bastante anchas para no fundirse. Los diseñadores suelen usar la norma IPC-2221 para calcular la anchura mínima de pista en función de la corriente máxima y del aumento de temperatura admisible (como regla aproximada se suele usar ~1 mm de anchura de pista por amperio con cobre de 1 oz, pero calcúlalo siempre con precisión).
Distancias de fuga y de aislamiento para aislar el relé
Por seguridad, debes respetar estrictamente las distancias de seguridad entre las pistas de alta y de baja tensión. En aplicaciones conectadas a la red (por ejemplo, 240 V), normas como la IEC 60950 o la IEC 62368 fijan distancias de fuga mínimas (a menudo de 6 mm o más para aislamiento reforzado). Es habitual fresar ranuras en la placa para aumentar la distancia de fuga a lo largo de la superficie.
Reducción de EMI y del ruido de conmutación
Al abrir y cerrar un contacto físico se producen arcos eléctricos y picos de conmutación. Con un mal layout, esta interferencia electromagnética (EMI) puede llegar a reiniciar tus microcontroladores.
Gestión térmica en la huella del relé
Tanto la bobina excitada como los contactos de alta corriente generan calor. Asegúrate de colocar suficientes planos de cobre alrededor de la huella del relé para que actúen como disipador.
Errores comunes de diseño de PCB al utilizar símbolos de relé
- Confundir NO y NC: conectar un calefactor al pin NC, de modo que se ENCIENDE cuando el sistema se cuelga.
- Asignación de pines incorrecta: no hacer coincidir los pines del símbolo lógico con la huella física, lo que hace imposible el montaje.
- No consultar la hoja de datos: dar por hecho que todos los relés de 5 pines tienen el mismo patillaje estándar (no es así).
- Olvidar el diodo de libre circulación: no añadir la protección y acabar con los transistores de control destruidos.
- Elegir una huella equivocada: diseñar para un relé de señal diminuto cuando el circuito necesita un relé de potencia mucho más grande.
Montaje y fabricación de PCB con relés en JLCPCB
Flujo de trabajo de validación esquemática y fabricación
Convertir tu símbolo esquemático de relé en una placa física requiere un flujo de fabricación preciso.
Una vez validado el esquema, tienes que generar la lista de materiales (BOM) y el archivo de posicionamiento de componentes (CPL).
Usa la biblioteca de componentes de JLCPCB para comprobar rápidamente que el símbolo y la huella se corresponden y evitar errores de asignación de pines antes de hacer el layout.
Aspectos a tener en cuenta en el montaje de PCB con relés
Si optas por el montaje automatizado, ten en cuenta el tamaño y el peso del relé. Los relés pesados pueden sufrir esfuerzos mecánicos durante el transporte, por lo que necesitan soldaduras impecables y fiables.
Un cableado incorrecto del relé o una huella mal elegida son causas habituales de fallo en una PCB. Aprovecha la completa biblioteca de componentes de JLCPCB para encontrar huellas de relé verificadas (como la huella THT estándar de 5 pines) e integrarlas sin complicaciones en tu diseño.
Cuando lo tengas listo, consigue un presupuesto al instante y sube tus archivos Gerber a través de los servicios de ensamblaje de PCB de JLCPCB para que tus componentes queden perfectamente alineados y soldados de forma profesional.
Preguntas frecuentes sobre el símbolo de relé
P: ¿Cómo se lee un símbolo de relé?
Localiza los pines de la bobina para encontrar la entrada de control, identifica la entrada COM y sigue el camino a través de los pines normalmente abierto (NO) o normalmente cerrado (NC).
P: ¿Qué es el símbolo de un relé SPDT?
SPDT significa Single Pole Double Throw (un polo, dos vías). Tiene una entrada común y la bobina la conmuta entre dos salidas independientes.
P: ¿Qué diferencia hay entre NO y NC en un relé?
El contacto normalmente abierto (NO) mantiene el circuito abierto cuando el relé no está alimentado. El normalmente cerrado (NC) mantiene el circuito cerrado cuando el relé no está alimentado.
P: ¿Puedo controlar un relé directamente desde un Arduino?
Depende del tipo. La bobina de un relé suelto estándar consume demasiada corriente para el pin de un microcontrolador, así que necesitas un transistor o un CI driver de relés. Sin embargo, puedes usar un módulo de relé preparado para niveles lógicos, que ya incluye el circuito de control necesario y permite conectarlo directamente.
P: ¿Por qué un relé estándar tiene 5 pines?
Dos pines son para la bobina y tres para el lado de conmutación: común (COM), normalmente abierto (NO) y normalmente cerrado (NC).
P: ¿Qué es un diodo de libre circulación (flyback) y por qué hace falta?
Es un diodo que se coloca en paralelo con la bobina del relé, polarizado en inverso. Protege el circuito de control frente al enorme pico de tensión que se genera cuando desaparece el campo magnético de la bobina.
P: ¿Qué diferencia hay entre los símbolos de relé IEC y ANSI?
La norma IEC dibuja la bobina del relé como un rectángulo, mientras que la ANSI la dibuja como una línea ondulada, igual que una inductancia.
P: ¿El símbolo de relé influye en el diseño de la PCB?
Por supuesto. El símbolo lógico debe corresponderse perfectamente con una huella física, y en la placa real hay que garantizar anchuras de pista adecuadas y distancias de aislamiento suficientes para la alta tensión.
Conclusión
El símbolo de relé es el puente definitivo entre la delicada lógica digital y la potencia física. Como los relés permiten conmutar de forma segura, son imprescindibles en todo tipo de aplicaciones, desde la domótica hasta el control de motores industriales.
Si sabes leer el símbolo del relé SPDT, seguir la corriente a través de los contactos NO y NC y entiendes lo importante que es el aislamiento eléctrico, podrás integrar con seguridad circuitos de potencia complejos en tus esquemas. Estos símbolos no solo representan componentes: representan la lógica crítica que hace falta para un diseño de PCB real y fiable.
¿Listo para controlar alta potencia de forma segura en tu próxima placa? Antes de pedir tu PCB, comprueba la asignación de pines del relé, que la huella coincida y las distancias de aislamiento: son las causas de fallo más habituales.
Siga aprendiendo
Pasta de soldadura vs. flux: ¿cuáles son las diferencias y cuándo utilizar cada uno?
La pasta de soldar y el flux no son intercambiables. La pasta de soldar contiene polvo de aleación de soldadura y flux, mientras que el flux no lleva aleación de soldadura. Esta diferencia es importante a la hora de elegir materiales para SMT, soldadura por reflujo o soldadura manual. El flux (o fundente) elimina los óxidos metálicos y evita que se vuelvan a formar, de modo que la soldadura fundida moja bien los pads de cobre y los terminales de los componentes. La pasta de soldar combina el flux con ......
Tutorial de controlador LED de Arduino: Controla más LEDs con 74HC595 y MAX7219
En los proyectos con muchos LED, los pines GPIO de Arduino se agotan enseguida. Si usas drivers de LED dedicados y CI de expansión, puedes reducir drásticamente el número de pines necesarios, eliminar los bucles de multiplexación que tanto cargan el procesador y simplificar el cableado de la pantalla. En esta guía vas a ver cómo funcionan internamente el registro de desplazamiento 74HC595 y el driver de LED MAX7219, cómo se cablean, cómo conectarlos en cascada y cómo sacarles el máximo partido. Por qu......
Guía de símbolos de interruptores: significado, tipos y ejemplos de diagramas de circuitos y aplicaciones reales
Piensa en un interruptor como un puente levadizo en tu circuito electrónico. Cuando el puente está abajo, el tráfico (corriente) fluye libremente. Cuando el puente está arriba, el camino se rompe y todo se detiene. Al comprender el símbolo del interruptor eléctrico explicado en papel, puedes identificar rápidamente cómo un dispositivo se enciende, enruta señales o activa acciones. Aprender estos símbolos fundamentales hace que la resolución de problemas de circuitos sea rápida e intuitiva. Lo que apre......
Símbolos de tiristores: guía de esquemas para el diseño de PCB
Puntos clave Una familia, varios símbolos emparentados: casi todos los símbolos de tiristores se basan en el de un diodo, al que se añaden elementos gráficos para indicar la puerta, el funcionamiento en ambos sentidos u otras características del dispositivo. La puerta te dice cómo se controla el dispositivo: si el símbolo tiene puerta, es un tiristor controlado por puerta, y algunas marcas adicionales en ella distinguen los dispositivos que se pueden apagar. Los tiristores sin puerta conmutan al alcan......
La guía definitiva del símbolo de relé: bobina, contactos, diagramas y aplicaciones de circuitos
Piensa en un interruptor convencional como un puente levadizo que subes a mano. Ahora imagina el símbolo de un relé como un puente levadizo que se acciona a distancia. Un relé permite que una señal electrónica pequeña y de baja potencia controle de forma segura una carga eléctrica de alta potencia. Saber leer las distintas configuraciones del símbolo de relé es la base de cualquier diseño de circuitos avanzado. Cuando dominas el símbolo esquemático del relé, dejas atrás la electrónica básica y entras ......
Cómo crear un coche controlado por Bluetooth con Arduino: una guía paso a paso
Este tutorial explica paso a paso el diseño de ingeniería y la implementación completa de un coche RC Bluetooth de dos ruedas con un módulo Arduino Nano sobre una PCBA (Ensamblaje de Placa de Circuito Impreso) especialmente diseñada. Aunque muchos aficionados comienzan conectando los motores y el módulo Bluetooth mediante cables jumper sobre una protoboard, este enfoque es propenso a desconexiones y ruido en la señal. En esta guía aprenderás a llevar ese proyecto al siguiente nivel diseñando una placa......