This website requires JavaScript.
Cupones
Envie a
Blog

Raspberry Pi y Arduino: qué conservar del prototipo al pasar a una PCB propia

Publicado originalmente Nov 03, 2026, Actualizado Nov 03, 2026

7 min

Tabla de contenidos
  • ¿Qué conviene revisar cuando tu prototipo ya funciona?
  • ¿Cuándo tiene sentido conservar una placa o un módulo?
  • ¿Qué componentes puedes llevar a tu PCB personalizada?
  • ¿Cómo influye la disponibilidad de componentes en tu decisión?
  • Define qué conservar y qué integrar antes de cerrar la BOM
  • Conclusión

Si tu prototipo con Raspberry Pi o Arduino ya funciona como esperabas, quizá estés pensando en dar el siguiente paso y llevarlo a una PCB personalizada. Llegado ese momento, es normal preguntarse qué partes conviene conservar y cuáles puedes integrar en tu propia placa. Para ayudarte a decidir, en esta guía revisaremos los módulos, la alimentación y los circuitos auxiliares de tu montaje, teniendo en cuenta cómo vas a fabricarlo y qué componentes podrás conseguir.

Antes de preparar el montaje de PCB con JLCPCB, conviene definir qué formará parte de la nueva placa y qué se instalará después. Esa decisión te ayudará a organizar tanto el diseño como la documentación del montaje.

¿Qué conviene revisar cuando tu prototipo ya funciona?

Empieza guardando una referencia de lo que has probado: esquema de conexiones, componentes, versiones de las placas y programa utilizado. Si has hecho ajustes durante las pruebas, inclúyelos también, porque una conexión improvisada durante las pruebas puede pasarse por alto al preparar el diseño de la PCB.

Después, pregúntate en qué condiciones has comprobado el funcionamiento. Que el prototipo responda durante una prueba no significa que hayas revisado todavía el arranque, las desconexiones o su comportamiento dentro de la carcasa.

Por eso, prepara una lista breve de lo validado y lo pendiente. Te servirá para conservar las soluciones que ya funcionan y planificar las comprobaciones que necesitará la nueva versión.

Además, identifica qué elementos utilizabas únicamente para experimentar. Algunos controles o conectores pueden seguir siendo útiles para el mantenimiento; otros quizá no necesiten formar parte del producto.

Prototipo con Arduino

Figura: prototipo con Arduino Uno conectado a una protoboard para hacer pruebas antes de diseñar una PCB propia. Foto: Chengxin Zhao / Pexels.

¿Cuándo tiene sentido conservar una placa o un módulo?

Conservar hardware que ya has probado puede ayudarte cuando necesitas pocas unidades, dispones de espacio suficiente o quieres concentrarte en las funciones específicas de tu proyecto. Eso sí, revisa cómo quedará fijado y cómo accederás a sus conexiones.

Para valorar el coste, mira el conjunto. Además del precio de los componentes, cuenta el diseño, los prototipos, el montaje, la programación y las pruebas. Integrar más funciones puede aportar ventajas, pero también exige más trabajo de verificación.

Antes de decidir, hazte una pregunta concreta: ¿qué ganarás al sustituir ese módulo y qué tendrás que resolver por tu cuenta? Esa comparación suele aclarar más las cosas que buscar simplemente una placa más pequeña.

Distingue entre una placa de desarrollo y un módulo para integrar

Una placa de desarrollo facilita la experimentación gracias a sus conectores y recursos accesibles. Un módulo pensado para integrarse, en cambio, permite construir el producto alrededor de un bloque funcional, siguiendo sus requisitos eléctricos y mecánicos.

Los módulos Raspberry Pi Compute Module son un ejemplo de este segundo enfoque. Su documentación oficial explica cómo una placa portadora proporciona las conexiones necesarias y ofrece diseños de referencia para desarrollar la tuya.

En Arduino, revisa el modelo exacto que utilizas. La documentación del Nano clásico incluye el esquema, el patillaje (pinout) y los archivos de diseño. Consultarlos te permitirá saber qué funciones aporta esa placa y cuáles tendrías que reproducir si integras sus componentes.

Por ejemplo, si decides integrar el microcontrolador de un Arduino Nano directamente en tu PCB, no basta con incorporar el chip principal: también tienes que revisar la alimentación, el circuito de reloj, el circuito de reset, las conexiones de programación y, si hace falta, la interfaz USB-serie.

Raspberry Pi Compute Module

Figura: Raspberry Pi Compute Module 3 instalado en una placa portadora IO Board V3. Foto: Raspberry Pi Foundation / Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 4.0.

¿Qué componentes puedes llevar a tu PCB personalizada?

Empieza por los bloques cuyo funcionamiento puedes describir y comprobar. Los conectores, los indicadores, los controles y los circuitos auxiliares son partes que puedes estudiar al organizar tu PCB personalizada.

Ahora bien, examina el circuito completo antes de sustituir un módulo por su componente principal. Es posible que el módulo incluya regulación, filtrado o adaptación de señales que también necesitas conservar. Por eso, usa el esquema del módulo y las recomendaciones del fabricante como referencia.

Para ordenar las decisiones, anota junto a cada bloque su función, sus componentes auxiliares y la prueba que permitirá validarlo. Así podrás avanzar por partes y ver qué trabajo añade cada integración.

Revisa la alimentación, los conectores y los circuitos auxiliares

Dedica una revisión específica a la alimentación. Si retiras una placa de desarrollo o cambias una conexión USB, comprueba qué funciones dependían de ella y cómo quedarán resueltas.

Piensa también en el acceso para la programación y el diagnóstico. Si necesitas medir una tensión o cargar el firmware, tendrás que poder llegar al punto correspondiente una vez montado el producto.

En cuanto a los conectores, revisa su orientación, su fijación y el espacio para conectar los cables. Así, la distribución responderá tanto al circuito como a la forma en que vas a montarlo y utilizarlo.

¿Cómo influye la disponibilidad de componentes en tu decisión?

Conviene comprobar la disponibilidad de los componentes antes de definir sus huellas en el diseño de la PCB. En la biblioteca de componentes de JLCPCB puedes consultar las referencias disponibles para su servicio de montaje y comprobar las opciones al preparar tu pedido.

No te quedes solo con el nombre comercial. Verifica el fabricante, la referencia completa y el encapsulado. Además, define qué condiciones tendría que cumplir una alternativa, para que un cambio de proveedor no acabe en una sustitución improvisada.

Si conservas módulos, revisa también su versión y su forma de montaje. Los conectores, los soportes o las tareas adicionales tienen que quedar recogidos en la planificación, aunque no formen parte del montaje automatizado.

Define qué conservar y qué integrar antes de cerrar la BOM

Tu lista de materiales (BOM) tiene que reflejar lo que realmente vas a construir. Si conservas una placa, incluye los elementos necesarios para conectarla y fijarla; si integras una función, recoge todos los componentes que la hacen posible.

La guía de preparación de la BOM de JLCPCB te ayudará a relacionar las piezas con sus referencias y encapsulados. Comprueba también qué posiciones quedarán sin montar en cada variante.

Antes de cerrar la BOM, confirma que cada bloque tiene una decisión justificada, una opción de suministro y una prueba prevista.

Banner PCB espa￱ol   web optimizado _500KB
Del prototipo a tu propia PCB con JLCPCB
Solicitar presupuesto
  • Consulta la biblioteca de componentes de JLCPCB para verificar la disponibilidad de tus referencias antes de cerrar la BOM.
  • Encarga en un solo pedido la fabricación de tu PCB personalizada y el montaje de componentes (PCBA).

Conclusión

Una vez revisados el diseño y los archivos de producción, podrás consultar la biblioteca de componentes de JLCPCB para verificar la disponibilidad de las referencias y solicitar la fabricación de tu PCB personalizada y el montaje de componentes (PCBA). Así darás el paso de tu prototipo a una PCB propia, con las decisiones y las comprobaciones necesarias bien documentadas.

presupuesto pcb

Siga aprendiendo