Diodos LED SMD: qué son, tipos de encapsulado y cómo elegirlos para tu PCB
6 min
- Qué es un diodo LED SMD y en qué se diferencia del LED tradicional
- Tipos de encapsulado de LED SMD: cómo elegir entre 0402, 0603, 0805, 1206, 2835 y 5050
- Cómo identificar la polaridad en un LED SMD
- Criterios para elegir el diodo LED SMD adecuado
- Errores comunes al seleccionar o montar LED SMD
- Aplicaciones típicas de los diodos LED SMD
- Preguntas frecuentes sobre diodos LED SMD
Un diodo LED SMD es un componente semiconductor emisor de luz diseñado para montarse directamente sobre los pads de una PCB, sin orificios pasantes. Es decir, a diferencia del LED tradicional de dos patillas, el LED SMD se suelda plano durante el ensamblaje SMT, lo que permite diseños más compactos y una producción más rápida. Por lo tanto, conocer sus encapsulados, su polaridad y sus criterios de selección es clave antes de enviar un diseño a fabricación o ensamblaje de PCB.
Qué es un diodo LED SMD y en qué se diferencia del LED tradicional
Es precisamente en la forma de montaje donde está la diferencia principal. El LED de orificio pasante tiene dos patillas que se insertan en agujeros perforados, mientras que el diodo LED SMD se coloca sobre las almohadillas de cobre y se suelda por reflujo junto con el resto de componentes SMD del circuito. En consecuencia, el LED SMD ocupa menos espacio y permite un ensamblaje automatizado más rápido, algo relevante en indicadores, pantallas y retroiluminación. No obstante, su tamaño reducido exige mayor precisión en la huella y en el control de la polaridad.
Tipos de encapsulado de LED SMD: cómo elegir entre 0402, 0603, 0805, 1206, 2835 y 5050
De ahí la importancia de conocer los encapsulados estándar antes de diseñar la huella. Aunque todos cumplen la misma función básica, el tamaño del encapsulado influye en la disipación térmica, la intensidad luminosa, el espacio ocupado en la PCB y el tipo de aplicación para el que resulta más adecuado.
· 0402 y 0603: Son los encapsulados más pequeños y se utilizan principalmente como indicadores luminosos en dispositivos compactos, equipos portátiles y electrónica de consumo. Su reducido tamaño permite ahorrar espacio en la PCB, aunque exige mayor precisión durante el ensamblaje SMT.
· 0805 y 1206: Ofrecen una mayor superficie para disipar calor y generar más luz que los encapsulados anteriores. Son habituales en paneles de control, equipos industriales e indicadores donde se busca una mejor visibilidad sin incrementar excesivamente el tamaño del circuito.
· 2835, 3528 y 5050: Están orientados a aplicaciones de iluminación. El encapsulado 2835 destaca por su buena eficiencia luminosa y capacidad de disipación térmica, mientras que el 3528 sigue siendo una opción frecuente en señalización y retroiluminación. El 5050, por su mayor tamaño, puede integrar varios chips LED en un mismo encapsulado (como versiones RGB), por lo que se utiliza ampliamente en tiras LED, iluminación decorativa y aplicaciones que requieren una mayor potencia lumínica.
En consecuencia, la elección del encapsulado debe basarse tanto en el espacio disponible sobre la PCB como en los requisitos de brillo, disipación térmica y proceso de ensamblaje.
Puedes consultar los encapsulados disponibles en la biblioteca de componentes de JLCPCB antes de finalizar tu huella.

Cómo identificar la polaridad en un LED SMD
Aun con el encapsulado correcto, un error de polaridad impide que el LED encienda. La marca de polaridad suele ser un punto, una muesca en una esquina de la carcasa o una línea que indica el cátodo; en la serigrafía de la PCB, esa polaridad se representa con el símbolo estándar de diodo (triángulo apuntando a una línea). Verificar ambas marcas antes del ensamblaje reduce el riesgo de retrabajo.

Criterios para elegir el diodo LED SMD adecuado
Al elegir un diodo LED SMD conviene revisar color de emisión, voltaje directo, corriente nominal, intensidad luminosa y ángulo de visión, además del encapsulado y la polaridad. El voltaje directo varía según el color: los LED rojos suelen operar entre 1.8V y 2.2V, y los azules o blancos entre 2.8V y 3.3V. Y es así como estos parámetros terminan definiendo también el diseño térmico del circuito.
Errores comunes al seleccionar o montar LED SMD
Los errores más frecuentes son invertir la polaridad durante el ensamblaje, elegir un encapsulado demasiado pequeño para la corriente requerida, y no considerar la consistencia de brillo y color entre lotes (binning) cuando se usan varios LED en un mismo diseño. Verificar estos puntos con una verificación DFM antes de fabricar ayuda a evitar retrabajos.
Aplicaciones típicas de los diodos LED SMD
Los diodos LED SMD se usan como indicadores de estado, en retroiluminación de pantallas, en iluminación automotriz (luces de posición, testigos de tablero) y en señalización industrial y comercial. En consecuencia, la elección del encapsulado y del voltaje directo cambia según la aplicación: un indicador prioriza tamaño reducido, mientras que la iluminación prioriza disipación térmica. Si tu proyecto requiere ensamblar LED SMD junto con el resto de la placa, el servicio de ensamblaje SMT de JLCPCB permite integrarlos en un mismo flujo de producción, con inspección incluida.

Preguntas frecuentes sobre diodos LED SMD
¿Qué diferencia hay entre LED SMD y LED de orificio pasante?
El LED SMD se monta sobre la superficie de la PCB mediante reflujo; el de orificio pasante se inserta y se suelda por el lado opuesto de la placa.
¿Qué encapsulado de LED SMD debo elegir?
Depende de la aplicación: 0402 a 1206 para indicadores, y 2835, 3528 o 5050 para iluminación.
¿Cómo sé si un LED SMD está mal montado?
El síntoma más común es que no encienda por polaridad invertida; revisar la marca en el componente y en la serigrafía antes del montaje evita este problema.
Y es precisamente por eso que elegir el diodo LED SMD correcto depende del equilibrio entre encapsulado, polaridad, voltaje directo y aplicación final. Antes de producir, puedes revisar las opciones de fabricación de tu PCB y confirmar tu selección de componentes.
Artículos populares
Siga aprendiendo
Raspberry Pi y Arduino: qué conservar del prototipo al pasar a una PCB propia
Si tu prototipo con Raspberry Pi o Arduino ya funciona como esperabas, quizá estés pensando en dar el siguiente paso y llevarlo a una PCB personalizada. Llegado ese momento, es normal preguntarse qué partes conviene conservar y cuáles puedes integrar en tu propia placa. Para ayudarte a decidir, en esta guía revisaremos los módulos, la alimentación y los circuitos auxiliares de tu montaje, teniendo en cuenta cómo vas a fabricarlo y qué componentes podrás conseguir. Antes de preparar el montaje de PCB c......
¿Cuáles son los principales tipos de relés y cuál debería usar?
Puntos clave Dos tipos principales: los relés se dividen en dos grandes categorías: los relés electromecánicos, que conmutan el circuito mediante contactos metálicos móviles, y los relés de estado sólido, que usan componentes electrónicos sin piezas móviles. Elige según la carga: el tipo de carga determina qué relé necesitas. Ten en cuenta si la carga es de alterna o de continua, cuánta corriente consume en funcionamiento normal y en el arranque, y con qué frecuencia tiene que conmutar. Comportamiento......
Diodos LED SMD: qué son, tipos de encapsulado y cómo elegirlos para tu PCB
Un diodo LED SMD es un componente semiconductor emisor de luz diseñado para montarse directamente sobre los pads de una PCB, sin orificios pasantes. Es decir, a diferencia del LED tradicional de dos patillas, el LED SMD se suelda plano durante el ensamblaje SMT, lo que permite diseños más compactos y una producción más rápida. Por lo tanto, conocer sus encapsulados, su polaridad y sus criterios de selección es clave antes de enviar un diseño a fabricación o ensamblaje de PCB. Qué es un diodo LED SMD y......
Circuito Integrado de Contorno Pequeño (SOIC): Paquete, especificaciones y usos
A medida que los diseños transicionan de los componentes tradicionales de orificio pasante al SMT (Tecnología de Montaje Superficial) de alta densidad, el Circuito Integrado de Contorno Pequeño (SOIC) sigue siendo el estándar de la industria para amplificadores operacionales, memoria flash, sensores y microcontroladores. Es un testimonio de la ingeniería equilibrada, ofreciendo un compromiso perfecto entre la miniaturización demandada por la electrónica de consumo moderna y la robustez requerida para ......
Guía para principiantes sobre STM32 vs ESP32: Diferencias clave y mejores usos
STM32 vs ESP32 es la comparación de microcontroladores más preguntada en r/embedded por una razón: en el papel parecen intercambiables, pero resuelven problemas de ingeniería completamente diferentes. STM32 es una familia de MCU de grado industrial construida sobre núcleos ARM Cortex-M y periféricos de precisión. ESP32 es un SoC centrado en la conectividad, construido alrededor de Wi-Fi, Bluetooth e IoT lista para usar. Esta guía desglosa dónde gana cada plataforma en proyectos de ingeniería reales, u......
ESP32 vs Arduino: Diferencias, rendimiento y cómo elegir la placa correcta
Al elegir entre ESP32 y Arduino para tu próximo proyecto electrónico, la mejor opción dependerá en gran medida de los requisitos específicos de tu diseño. En términos generales, el ESP32 es la mejor alternativa para proyectos de IoT, conectividad inalámbrica y aplicaciones que requieren mayor capacidad de procesamiento, mientras que Arduino sigue siendo la opción de referencia para principiantes, el control sencillo de hardware y las aplicaciones con requisitos de temporización determinista. ¿Qué es m......