Usos innovadores de las pistas de cobre en el diseño de PCB
9 min
- Cómo elegir el acabado superficial adecuado para las pistas de cobre
- Pistas de cobre como condensadores e inductancias: diseño de PCB más eficientes
- Usos innovadores de las pistas de cobre en el diseño de PCB
- Conclusión
Las pistas de cobre son un elemento esencial de las placas de circuito impreso (PCB), ya que son los caminos por los que circula la corriente eléctrica por toda la placa. Su acabado superficial influye mucho en su funcionamiento y su fiabilidad. Hay varios acabados superficiales para las pistas de cobre, cada uno con sus ventajas, y la elección correcta depende del uso que vayan a tener. En este artículo verás algunos usos innovadores de las pistas de cobre en el diseño de PCB y los acabados superficiales que pueden mejorar su funcionamiento.
Cómo elegir el acabado superficial adecuado para las pistas de cobre
El acabado superficial de las pistas de cobre puede influir mucho en su funcionamiento y su fiabilidad. Hay varios acabados disponibles, como ENIG, HASL, plata por inmersión, OSP y estaño por inmersión. Cada uno tiene sus ventajas, y la elección correcta depende del uso que vaya a tener la pista.
El ENIG es un acabado muy utilizado cuando se necesita una gran fiabilidad y resistencia a la corrosión, por lo que es ideal para aplicaciones aeroespaciales y de electrónica industrial. El HASL es una opción más económica que ofrece buena conductividad eléctrica, pero es menos fiable que el ENIG y puede ser más propenso a la corrosión. La plata por inmersión ofrece buena conductividad eléctrica y una baja resistencia de contacto, pero tiende más a oxidarse con el tiempo. El OSP es un acabado barato con buena soldabilidad, pero es menos fiable que otros acabados y puede oxidarse con más facilidad. El estaño por inmersión deja una superficie uniforme con una soldabilidad excelente, pero es menos fiable que otros acabados y es más propenso a la formación de whiskers (bigotes de estaño), que pueden provocar cortocircuitos.

Pistas de cobre como condensadores e inductancias: diseño de PCB más eficientes
Las pistas de cobre pueden funcionar como condensadores e inductancias, que almacenan energía eléctrica. Si diseñas la pista con una forma concreta, puede actuar como condensador o como inductancia, lo que reduce la necesidad de componentes adicionales en la PCB y, con ello, el tamaño y el coste del dispositivo. El acabado superficial depende del uso que vaya a tener la pista. Para las pistas que hacen de condensador, el ENIG es una buena opción, porque ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una gran fiabilidad, lo que garantiza un funcionamiento óptimo con el paso del tiempo. Para las que hacen de inductancia, el HASL puede ser una opción adecuada, ya que es más económico y ofrece una resistencia a la corrosión suficiente.
Usos innovadores de las pistas de cobre en el diseño de PCB
Las pistas de cobre son un elemento clave del diseño de PCB, ya que permiten que la corriente circule por toda la placa. Su acabado superficial puede influir mucho en su funcionamiento y su fiabilidad, así que es fundamental elegir el adecuado para cada uso. Estos son algunos usos innovadores de las pistas de cobre en el diseño de PCB y los acabados que pueden mejorar su funcionamiento:
Compatibilidad electromagnética (CEM)
Las pistas de cobre se pueden diseñar para mejorar la CEM, reduciendo las interferencias electromagnéticas (EMI) y la diafonía. Esto es especialmente importante en dispositivos electrónicos sensibles que necesitan una gran integridad de señal. El ENIG es un acabado muy utilizado en estas pistas, porque ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una gran fiabilidad, lo que garantiza que las pistas funcionen de forma óptima con el paso del tiempo.
Líneas de transmisión microstrip
Las pistas de cobre permiten crear líneas de transmisión microstrip, que se usan para transmitir señales de alta frecuencia. Ajustando el espesor y el ancho de la pista se consigue la impedancia deseada. El ENIG es un acabado muy utilizado en las líneas microstrip, porque ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una gran fiabilidad, lo que garantiza que las pistas funcionen de forma óptima con el paso del tiempo.
Amplificadores de potencia
Las pistas de cobre se pueden usar en amplificadores de potencia para distribuir la energía y controlar el nivel de salida. El ENIG es un acabado adecuado para estas pistas, porque ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una gran fiabilidad, lo que garantiza que funcionen de forma óptima con el paso del tiempo.
Circuitos de alta frecuencia
Las pistas de cobre se pueden diseñar para mejorar el rendimiento de los circuitos de alta frecuencia, como los de los sistemas de radar y de comunicaciones. La plata por inmersión es un acabado adecuado para estas pistas, ya que ofrece buena conductividad eléctrica y una baja resistencia de contacto.
Blindaje
Las pistas de cobre se pueden usar para crear blindajes que protejan los componentes sensibles de las interferencias electromagnéticas. Estos blindajes se pueden diseñar con un patrón concreto para bloquear ciertas frecuencias y dejar pasar otras. El ENIG es un acabado adecuado para las pistas de blindaje, porque ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una gran fiabilidad, lo que garantiza que funcionen de forma óptima con el paso del tiempo.
Identificación por radiofrecuencia (RFID)
Las pistas de cobre se pueden usar en etiquetas RFID para almacenar y transmitir datos de forma inalámbrica. El acabado superficial depende del uso que vaya a tener la etiqueta. La plata por inmersión es un acabado adecuado para estas pistas, ya que ofrece buena conductividad eléctrica y una baja resistencia de contacto.
Dispositivos MEMS
Las pistas de cobre se pueden usar en dispositivos MEMS (sistemas microelectromecánicos), que combinan componentes mecánicos y electrónicos en un solo chip. El acabado superficial depende de los requisitos concretos de cada dispositivo. El ENIG es un acabado adecuado para estas pistas, porque ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una gran fiabilidad, lo que garantiza que funcionen de forma óptima con el paso del tiempo.
Paneles solares
Las pistas de cobre se pueden usar en paneles solares para distribuir la energía y controlar el nivel de salida. El acabado superficial depende de los requisitos concretos de cada panel. El HASL es un acabado adecuado para estas pistas, ya que ofrece una resistencia a la corrosión suficiente.
Disipadores de calor
Las pistas de cobre se pueden diseñar con un patrón concreto para evacuar el calor de los puntos calientes de la PCB. El ENIG es un acabado muy utilizado en las pistas que hacen de disipador, porque ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una gran fiabilidad, lo que garantiza que funcionen de forma óptima con el paso del tiempo.
Antenas
Las pistas de cobre se pueden usar como antenas para comunicaciones inalámbricas, como Bluetooth o wifi. La plata por inmersión es un acabado adecuado para las pistas que hacen de antena, ya que ofrece buena conductividad eléctrica y una baja resistencia de contacto.
Integridad de señal
Las pistas de cobre se pueden diseñar para mejorar la integridad de señal, reduciendo las interferencias electromagnéticas (EMI) y la diafonía. El ENIG es un acabado adecuado para estas pistas, porque ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una gran fiabilidad, lo que garantiza que funcionen de forma óptima con el paso del tiempo.
PCB flexibles
Las pistas de cobre se pueden usar en PCB flexibles, diseñadas para doblarse y flexionarse sin agrietarse ni romperse. El ENIG es un acabado muy utilizado en las pistas de las PCB flexibles, porque ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una gran fiabilidad, lo que garantiza que funcionen de forma óptima con el paso del tiempo.
Iluminación LED
Las pistas de cobre se pueden usar en iluminación LED para distribuir la energía y controlar el brillo de los LED. El HASL es un acabado adecuado para estas pistas, ya que ofrece una resistencia a la corrosión suficiente.
Paneles táctiles
Las pistas de cobre se pueden usar en paneles táctiles para detectar las pulsaciones. El ENIG es un acabado adecuado para estas pistas, porque ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una gran fiabilidad, lo que garantiza que funcionen de forma óptima con el paso del tiempo.
Distribución de la alimentación
Las pistas de cobre se pueden usar para distribuir la alimentación por toda la PCB, de modo que cada componente reciba la energía que necesita. La plata por inmersión es un acabado adecuado para estas pistas, ya que ofrece buena conductividad eléctrica y una baja resistencia de contacto.
Conclusión
Las pistas de cobre son un elemento muy versátil en el diseño de PCB, capaces de cumplir funciones que van mucho más allá de conducir la electricidad. Eligiendo el acabado superficial adecuado, puedes optimizar su funcionamiento y su fiabilidad para cada aplicación. Desde disipadores de calor hasta condensadores e inductancias, las pistas de cobre se pueden diseñar de muchas formas innovadoras que reducen la necesidad de componentes adicionales y mejoran el rendimiento de los dispositivos electrónicos. JLCPCB ofrece una amplia gama de acabados superficiales, como ENIG, HASL, plata por inmersión, OSP y estaño por inmersión, para que tus pistas de cobre rindan al máximo. Nuestros servicios de fabricación y montaje de PCB de alta calidad garantizan que recibas unas PCB que cumplen exactamente tus especificaciones. Con plazos de entrega rápidos, estándares de fabricación exigentes y precios competitivos, JLCPCB es un socio fiable para todos tus proyectos de PCB.

Siga aprendiendo
Cómo solucionar problemas de EMI, EMC e integridad de señal en el diseño de PCB de alta frecuencia
Diseñar PCB de alta frecuencia es todo un reto, y las interferencias electromagnéticas (EMI) y los problemas de integridad de señal (SI) están entre los obstáculos más críticos. Pueden degradar el rendimiento del circuito, afectar a su fiabilidad y hacer que no supere los ensayos de conformidad. Para evitarlos, hace falta planificar y ejecutar con cuidado todo el proceso de diseño. Aquí tienes algunas estrategias para superar estos retos. En redes con señales que van en varias direcciones, la topologí......
Filtros EMI: cómo proteger los circuitos de alta frecuencia frente a interferencias y cumplir las normativas
Las interferencias electromagnéticas (EMI) son perturbaciones no deseadas que generan los dispositivos electrónicos y que pueden afectar al funcionamiento de otros equipos cercanos. Las provoca la radiación electromagnética que emiten los circuitos eléctricos al conmutar o al trabajar a altas frecuencias. En definitiva, las EMI son energía electromagnética no deseada que altera el funcionamiento normal de los dispositivos electrónicos. 1. Tipos de EMI EMI conducidas: se propagan a través de las líneas......
Usos innovadores de las pistas de cobre en el diseño de PCB
Las pistas de cobre son un elemento esencial de las placas de circuito impreso (PCB), ya que son los caminos por los que circula la corriente eléctrica por toda la placa. Su acabado superficial influye mucho en su funcionamiento y su fiabilidad. Hay varios acabados superficiales para las pistas de cobre, cada uno con sus ventajas, y la elección correcta depende del uso que vayan a tener. En este artículo verás algunos usos innovadores de las pistas de cobre en el diseño de PCB y los acabados superfici......
Fabricar una PCB con FPGA en BGA: qué necesita tu diseño para que el ensamblaje salga bien
Un FPGA —o Field Programmable Gate Array, un circuito integrado programable de alta densidad— no se parece a un componente normal en una PCB. En lugar de tener sus conexiones visibles por los lados, estas se sitúan en la parte inferior, distribuidas en una matriz propia del encapsulado BGA, formada por cientos de bolas de soldadura. Es decir, es como intentar soldar cientos de puntos de contacto que no puedes ver ni tocar directamente una vez la placa está montada. Por eso, fabricar una PCB de alta ve......
Los beneficios de Coplanar Waveguide en el diseño de PCB de alta frecuencia
Puntos Clave La guía de onda coplanar (especialmente GCPW) mejora el rendimiento de las PCB de alta frecuencia al mantener la ruta de retorno cercana y confinar los campos, lo que aumenta la integridad de la señal y reduce la EMI/radiación. También ofrece más flexibilidad de impedancia/diseño (ajustando tanto el ancho de la traza como la separación), pero exige un control de fabricación más estricto de las tolerancias de separación, la rugosidad del cobre y el Dk/Df del material, por lo que el diseño ......
Resolviendo problemas de enrutamiento y apilamiento en el diseño de PCB de alta frecuencia
El diseño de PCBs de alta frecuencia presenta desafíos únicos, particularmente en la configuración del enrutamiento (routing) y el apilamiento (stack-up) de capas. Una planificación y ejecución adecuadas son esenciales para garantizar la integridad de la señal y el rendimiento óptimo. A continuación, exploramos los problemas comunes y las estrategias para abordarlos. La integridad de la señal está principalmente relacionada con la adaptación de impedancia. Los factores que afectan la adaptación de imp......