Fabricar una PCB con FPGA en BGA: qué necesita tu diseño para que el ensamblaje salga bien
7 min
- Por qué los FPGA en BGA son los componentes más exigentes de fabricar en una PCB
- Qué debe cumplir tu diseño PCB antes de enviarlo a fabricar con un FPGA en BGA
- ¿Cómo JLCPCB verifica y ensambla un FPGA en BGA?
- Inspección por rayos X y AOI: cómo se garantiza la calidad en el ensamblaje de FPGA en BGA
- ¿Qué necesitas tener listo para pedir tu PCB con FPGA en BGA en JLCPCB?
Un FPGA —o Field Programmable Gate Array, un circuito integrado programable de alta densidad— no se parece a un componente normal en una PCB. En lugar de tener sus conexiones visibles por los lados, estas se sitúan en la parte inferior, distribuidas en una matriz propia del encapsulado BGA, formada por cientos de bolas de soldadura. Es decir, es como intentar soldar cientos de puntos de contacto que no puedes ver ni tocar directamente una vez la placa está montada. Por eso, fabricar una PCB de alta velocidad con FPGA en BGA exige que el diseño cumpla ciertos requisitos antes de llegar a producción, y entenderlos es lo que separa un pedido que sale bien a la primera de uno que vuelve con defectos.
En proyectos con FPGA en BGA, conviene validar conjuntamente la PCB, el ensamblaje PCBA y el stencil, porque el stack-up, el via-in-pad y la deposición de pasta forman parte del mismo proceso de fabricación. JLCPCB permite revisar estos elementos antes del pedido mediante sus herramientas DFM y sus servicios integrados de PCB y ensamblaje.
Por qué los FPGA en BGA son los componentes más exigentes de fabricar en una PCB
Figura: Vista inferior de un procesador con encapsulado BGA: una matriz de conexiones que no puede inspeccionarse a simple vista. (Fuente: Foto de SHOX ART en Pexels)
Muchos FPGA en encapsulado BGA pueden tener más de 500 conexiones bajo el chip, todas a una distancia de apenas 0,5 mm entre sí. En consecuencia, cualquier imprecisión en el diseño de los pads o en la deposición de pasta de soldadura puede provocar puentes de soldadura u otros defectos difíciles de detectar a simple vista.
Más de 500 conexiones ocultas bajo el chip: el reto real del ensamblaje BGA
Imagina una ciudad vista desde el aire, con cientos de manzanas perfectamente alineadas: así es la matriz de soldadura bajo un FPGA en BGA. Ningún técnico puede inspeccionar visualmente esas conexiones una vez soldadas, porque están bajo el propio chip. Por eso la inspección por rayos X —que veremos más adelante— no es un extra, sino una necesidad técnica para comprobar la calidad de las uniones de soldadura y detectar posibles defectos bajo el encapsulado.
Qué debe cumplir tu diseño PCB antes de enviarlo a fabricar con un FPGA en BGA
No obstante, el control de calidad en fabricación solo funciona si el diseño que llega ya cumple ciertos requisitos. Tres de ellos condicionan directamente tanto la viabilidad como el presupuesto del proyecto, y los tres están documentados en las guías de diseño BGA de JLCPCB.
Via-in-pad, número de capas y control de impedancia: los tres requisitos que más condicionan el presupuesto
El via-in-pad es una vía —un pequeño túnel metálico entre capas de la PCB— colocada directamente debajo del pad de soldadura. Es como perforar el suelo exactamente donde está el pie de una mesa en lugar de hacerlo a un lado: ocupa el mismo punto, pero libera espacio alrededor. Es la solución que permite conectar cada bolita del FPGA con el resto del circuito cuando el espacio entre pads es demasiado reducido para colocar una vía tradicional junto al pad. Para placas de 6 o más capas, JLCPCB aplica automáticamente a estas vías el proceso POFV (vía rellena con epoxi y recubierta de cobre) sin coste adicional, proporcionando una superficie plana adecuada para el ensamblaje BGA.
El número de capas determina cuánto cableado interno cabe en la placa. Un FPGA con cientos de conexiones suele requerir entre 6 y 10 capas para enrutar sus señales y disponer los planos de alimentación, aunque el número final depende del encapsulado, la estrategia de fanout y otros requisitos del diseño. En proyectos con interfaces de alta velocidad, el control de impedancia es fundamental para preservar la integridad de la señal, del mismo modo que un canal con la anchura adecuada guía el flujo del agua.
¿Cómo JLCPCB verifica y ensambla un FPGA en BGA?
Es así como, una vez el diseño cumple estos requisitos, entra en juego la verificación antes de fabricar. Al subir los archivos a JLCDFM, el diseño se analiza de forma gratuita mediante más de 30 puntos de control que revisan trazas, máscara de soldadura, taladrado, serigrafía y posicionamiento de componentes. Para BGA en concreto, JLCPCB admite pitches —la distancia de centro a centro entre dos bolas de soldadura adyacentes— desde 0,35 mm, siempre que se respeten las reglas de diseño correspondientes. Esta capacidad cubre la inmensa mayoría de FPGAs disponibles en el mercado.
Verificación DFM gratuita y más de 30 puntos de control: lo que ocurre entre el upload y la fabricación
Al subir los archivos, el sistema identifica automáticamente si el diseño tiene vías sobre pads BGA que requieren el proceso POFV, si las trazas cumplen anchos y separaciones mínimos de fabricación y si el espaciado entre pads es compatible con el pitch del FPGA seleccionado. Detectar estos problemas antes de fabricar reduce el riesgo de defectos durante el ensamblaje.
Inspección por rayos X y AOI: cómo se garantiza la calidad en el ensamblaje de FPGA en BGA
Figura: Ilustración conceptual de una inspección por rayos X de una PCB con un componente BGA.
Por lo tanto, la verificación del diseño es solo la primera mitad del control de calidad. La segunda ocurre después del proceso de soldadura, cuando hay que confirmar que lo planificado se cumplió en la práctica.
Por qué las conexiones ocultas del BGA necesitan una inspección que el ojo humano no puede realizar
La inspección óptica automatizada (AOI) revisa lo que es visible: posición, orientación y presencia de cada componente sobre la placa. Pero para lo que está oculto bajo el FPGA, hace falta inspección por rayos X, que atraviesa el chip y muestra cada conexión soldada como si fuera una radiografía. En JLCPCB, la AOI y la inspección por rayos X en 3D (AXI) forman parte del proceso de ensamblaje BGA, que utiliza hornos de reflujo por convección de 10 zonas. Todas las placas con encapsulados BGA se someten a inspección por rayos X, contribuyendo a alcanzar un rendimiento de primera pasada del 99 % en PCBA.
¿Qué necesitas tener listo para pedir tu PCB con FPGA en BGA en JLCPCB?
En definitiva, fabricar una PCB con FPGA en BGA no es distinto a fabricar cualquier otra PCB en cuanto al flujo de trabajo: necesitas los archivos Gerber del diseño, la BOM y el archivo de posicionamiento CPL o Pick & Place si quieres ensamblaje. Lo que cambia es la exigencia técnica del componente, no el proceso de pedido.
El servicio de ensamblaje de PCB de JLCPCB admite encapsulados BGA con un pitch mínimo de 0,35 mm en el servicio de PCBA estándar. Además, JLCPCB ofrece fabricación rápida de PCB y opciones de ensamblaje que, para determinados pedidos, pueden completarse a partir de 24 horas, con acceso a más de 700.000 componentes en stock. La fabricación de PCB soporta hasta 32 capas con control de impedancia de alta precisión. Antes de confirmar el pedido, analizar el diseño en JLCDFM ayuda a comprobar que los elementos críticos —desde el via-in-pad hasta los pads del FPGA— están listos para fabricarse.
Siga aprendiendo
Cómo solucionar problemas de EMI, EMC e integridad de señal en el diseño de PCB de alta frecuencia
Diseñar PCB de alta frecuencia es todo un reto, y las interferencias electromagnéticas (EMI) y los problemas de integridad de señal (SI) están entre los obstáculos más críticos. Pueden degradar el rendimiento del circuito, afectar a su fiabilidad y hacer que no supere los ensayos de conformidad. Para evitarlos, hace falta planificar y ejecutar con cuidado todo el proceso de diseño. Aquí tienes algunas estrategias para superar estos retos. En redes con señales que van en varias direcciones, la topologí......
Filtros EMI: cómo proteger los circuitos de alta frecuencia frente a interferencias y cumplir las normativas
Las interferencias electromagnéticas (EMI) son perturbaciones no deseadas que generan los dispositivos electrónicos y que pueden afectar al funcionamiento de otros equipos cercanos. Las provoca la radiación electromagnética que emiten los circuitos eléctricos al conmutar o al trabajar a altas frecuencias. En definitiva, las EMI son energía electromagnética no deseada que altera el funcionamiento normal de los dispositivos electrónicos. 1. Tipos de EMI EMI conducidas: se propagan a través de las líneas......
Usos innovadores de las pistas de cobre en el diseño de PCB
Las pistas de cobre son un elemento esencial de las placas de circuito impreso (PCB), ya que son los caminos por los que circula la corriente eléctrica por toda la placa. Su acabado superficial influye mucho en su funcionamiento y su fiabilidad. Hay varios acabados superficiales para las pistas de cobre, cada uno con sus ventajas, y la elección correcta depende del uso que vayan a tener. En este artículo verás algunos usos innovadores de las pistas de cobre en el diseño de PCB y los acabados superfici......
Fabricar una PCB con FPGA en BGA: qué necesita tu diseño para que el ensamblaje salga bien
Un FPGA —o Field Programmable Gate Array, un circuito integrado programable de alta densidad— no se parece a un componente normal en una PCB. En lugar de tener sus conexiones visibles por los lados, estas se sitúan en la parte inferior, distribuidas en una matriz propia del encapsulado BGA, formada por cientos de bolas de soldadura. Es decir, es como intentar soldar cientos de puntos de contacto que no puedes ver ni tocar directamente una vez la placa está montada. Por eso, fabricar una PCB de alta ve......
Los beneficios de Coplanar Waveguide en el diseño de PCB de alta frecuencia
Puntos Clave La guía de onda coplanar (especialmente GCPW) mejora el rendimiento de las PCB de alta frecuencia al mantener la ruta de retorno cercana y confinar los campos, lo que aumenta la integridad de la señal y reduce la EMI/radiación. También ofrece más flexibilidad de impedancia/diseño (ajustando tanto el ancho de la traza como la separación), pero exige un control de fabricación más estricto de las tolerancias de separación, la rugosidad del cobre y el Dk/Df del material, por lo que el diseño ......
Resolviendo problemas de enrutamiento y apilamiento en el diseño de PCB de alta frecuencia
El diseño de PCBs de alta frecuencia presenta desafíos únicos, particularmente en la configuración del enrutamiento (routing) y el apilamiento (stack-up) de capas. Una planificación y ejecución adecuadas son esenciales para garantizar la integridad de la señal y el rendimiento óptimo. A continuación, exploramos los problemas comunes y las estrategias para abordarlos. La integridad de la señal está principalmente relacionada con la adaptación de impedancia. Los factores que afectan la adaptación de imp......