Proceso de fabricación y ventajas de las PCB flexibles
9 min
- Diseño del circuito flexible:
- Selección de materiales:
- Preparación del material:
- Impresión del circuito:
- Colocación de componentes:
- Soldadura:
- Pruebas:
- Colocación del refuerzo (Stiffener):
- Ventajas de las Flex PCBs
En el acelerado y avanzado mundo tecnológico de hoy, las placas de circuito impreso (PCBs, por sus siglas en inglés) se han convertido en una parte integral de muchos dispositivos electrónicos. Sin embargo, con la creciente demanda de dispositivos electrónicos más pequeños y flexibles, las PCBs rígidas tradicionales están demostrando ser menos eficientes. Es aquí donde las Placas de Circuito Impreso Flexibles (PCBs Flexibles) juegan un papel fundamental, proporcionando la flexibilidad necesaria sin perder el mismo nivel de funcionalidad que las PCBs rígidas.
Para los nuevos usuarios, JLCPCB ofrece cupones de registro de hasta 70 $, para que los costes de desarrollo nunca limiten su creatividad.
En este artículo, exploraremos el proceso de fabricación de las PCBs flexibles, desde el diseño hasta la producción y analizaremos las diversas técnicas utilizadas para producir estas innovadoras placas de circuito.
Puede leer también: Guía de Ensamblaje de Flex PCB: Proceso, Desafíos y Soluciones
En cuanto a la fabricación de varias PCBs, incluyendo el proceso de fabricación de Flex PCB de JLCPCB, los siguientes pasos son los fundamentales para lograr una Flex PCB exitosa:
Diseño del circuito flexible:
El primer paso es diseñar la PCB flexible utilizando software de diseño asistido por computadora (CAD). El diseño incluirá el trazado del circuito, la colocación de los componentes y cualquier requisito específico para la flexión de la PCB.
Selección de materiales:
El siguiente paso es seleccionar el material adecuado para el sustrato de la PCB flexible. Los materiales más comunes son las películas de poliamida (PI) y poliéster (PET). Estos materiales ofrecen buenas propiedades de aislamiento eléctrico, alta resistencia a la temperatura y son flexibles.
Material conductor: Este material se utiliza para crear las vías eléctricas en la Flex PCB. El cobre es el material conductor más utilizado debido a su excelente conductividad, flexibilidad y durabilidad.
Material adhesivo: Este material se usa para unir las distintas capas de la Flex PCB. Típicamente, el adhesivo está hecho de epoxi, acrílico o silicona.
Material de cobertura (Coverlay): Este material se utiliza para proteger el material conductor de la PCB flexible de factores ambientales como la humedad, el polvo y daños físicos. Los materiales más comunes para la cobertura son la poliamida y el poliéster.
Material para máscara de soldadura: Este material protege las trazas conductoras de la Flex PCB durante el proceso de soldadura. Generalmente está hecho de epoxi o materiales fotolitográficos.
Además de estos materiales, existen otros componentes utilizados en el proceso de fabricación de las Flex PCBs, como refuerzos, conectores y adhesivos para la fijación de componentes. Los materiales específicos utilizados dependen del diseño y la aplicación de la Flex PCB.
Preparación del material:
El material sustrato se prepara limpiando y grabando la superficie para crear una superficie lisa y limpia para imprimir el circuito.
Impresión del circuito:
El proceso de fotolitografía es un paso crítico en la fabricación de PCBs flexibles. Este proceso implica transferir el patrón del circuito desde un diseño de layout al material sustrato utilizando fotoresist y grabado.
Después de preparar los materiales, el primer paso es la aplicación del fotoresist. Se aplica un material fotoresist a la superficie del sustrato. El fotoresist es un material sensible a la luz que se endurece cuando se expone a luz ultravioleta (UV). Existen dos tipos de materiales fotoresist utilizados en la fabricación de Flex PCBs: fotoresist positivo y negativo. A continuación, se realiza la alineación de la fotomáscara. Se coloca una fotomáscara sobre el sustrato y se ilumina con luz UV a través de la máscara, exponiendo el material fotoresist en el patrón deseado. La fotomáscara contiene el patrón del circuito que se imprimirá en el sustrato. La alineación precisa de la fotomáscara es crucial para garantizar que el patrón del circuito se coloque correctamente en el sustrato.
Tras la exposición a la luz ultravioleta UV, el sustrato se somete a un proceso de revelado para eliminar la fotoresina no expuesta. De esta forma, solo queda la fotoresina endurecida, que protege exactamente el patrón del circuito deseado. A continuación, se realiza el grabado químico, en el que un baño de disolución elimina el cobre en las zonas no protegidas, dejando únicamente las pistas conductoras precisas sobre el sustrato.
Exposición UV
Grabado (Etching)
Una vez que el circuito se ha transferido al material sustrato, el material fotoresist restante se elimina del sustrato utilizando un disolvente que disuelve el fotoresist, dejando únicamente el patrón del circuito impreso en el sustrato.
Colocación de componentes:
Una vez que el patrón del circuito ha sido impreso, los componentes se colocan en la PCB. Los componentes pueden montarse utilizando tecnología de montaje superficial (SMT) o tecnología de orificio pasante.
Soldadura:
Luego, los componentes se sueldan a la PCB utilizando técnicas de soldadura por reflujo o soldadura por onda.
Pruebas:
Las pruebas son un paso muy importante en el proceso de fabricación de las PCBs flexibles. El objetivo de las pruebas es asegurar que la Flex PCB cumpla con las especificaciones eléctricas y mecánicas requeridas y que esté libre de defectos.
Prueba de PCB flexibles
Aquí están algunos de los métodos de prueba comúnmente utilizados en la fabricación de Flex PCBs:
Prueba eléctrica: Implica verificar la conectividad eléctrica de la Flex PCB. La Flex PCB se conecta a un dispositivo de prueba que aplica un voltaje al circuito y mide el flujo de corriente. Se detectan cualquier corte o cortocircuito en el circuito, y se miden las características eléctricas de la Flex PCB, incluyendo resistencia, capacitancia e impedancia.
Inspección visual: Implica inspeccionar visualmente la Flex PCB para detectar defectos como grietas, rayones, deslaminado o desalineaciones. La inspección se realiza bajo un microscopio o lupa para asegurar que la Flex PCB cumpla con las especificaciones mecánicas requeridas.
Prueba ambiental: Implica someter la Flex PCB a diversas condiciones ambientales, como temperatura, humedad y vibración. Se prueba la Flex PCB para asegurar que pueda soportar las condiciones ambientales esperadas y funcione de manera confiable bajo estas condiciones.
Prueba funcional: Implica probar la Flex PCB para asegurar que realice la función prevista. La Flex PCB se conecta a un dispositivo de prueba que simula la aplicación prevista, y se evalúa su rendimiento en función de las especificaciones esperadas.
Inspección por rayos X: Implica el uso de rayos X para inspeccionar las capas internas de la Flex PCB en busca de defectos como vacíos o deslaminado. La inspección por rayos X es especialmente útil para detectar defectos en las uniones de soldadura y otras áreas ocultas de la Flex PCB.
Colocación del refuerzo (Stiffener):
Finalmente, se coloca un refuerzo en la PCB flexible para proporcionar soporte y protección durante el manejo y uso. El refuerzo puede estar hecho de materiales como FR4 o acero, y generalmente se adhiere utilizando un adhesivo.
Fijar el refuerzo
Diferentes refuerzos
El refuerzo es un componente importante de la PCB flexible porque proporciona soporte y protección durante el manejo y uso de la PCB. El refuerzo evita que la PCB se doble o flexione más allá de sus límites diseñados, lo que podría dañar el circuito o los componentes. También ayuda a evitar que la PCB se agriete o rompa debido al estrés del circuito durante la flexión o doblado.
Ventajas de las Flex PCBs
Las Flex PCBs ofrecen varias ventajas sobre las placas de circuito rígidas tradicionales. Algunas de estas ventajas incluyen:
1. Flexibilidad
Como su nombre indica, las Flex PCBs son flexibles y pueden doblarse, torcerse y flexionarse sin dañar las conexiones eléctricas de la placa. Esto las hace ideales para aplicaciones que requieren doblado o torsión, como dispositivos portátiles o sensores automotrices.
2. Ahorro de espacio
Las Flex PCBs pueden diseñarse para ajustarse a espacios reducidos que las placas rígidas no pueden. Esto permite dispositivos más pequeños y compactos.
3. Durabilidad
Las Flex PCBs están diseñadas para resistir ambientes severos, como temperaturas extremas y vibraciones. Esto las hace ideales para aplicaciones en las industrias aeroespacial, automatización industrial y automotriz.
4. Rentabilidad Cost-effective
Las Flex PCBs pueden reducir el costo del desarrollo de productos al eliminar la necesidad de conectores y cables. Esto simplifica el proceso de fabricación y reduce la cantidad de componentes necesarios.
Contar con PCBs de alta calidad es crucial para llevar a cabo sus excelentes diseños de PCB. JLCPCB está comprometido a garantizar los más altos estándares de producción, invirtiendo en equipos de última generación y colaborando con los principales proveedores de materiales de todo el mundo. Además, JLCPCB cuenta con cinco bases de producción inteligentes de propiedad propia. Al aprovechar las economías de escala, JLCPCB logra reducir los costos de producción y transferir esos ahorros a los clientes, eliminando la barrera de precios para la innovación en hardware tanto como sea posible. Además, JLCPCB ofrece hasta $54 en cupones registrados para cada nuevo usuario. ¡Regístrese y suba sus archivos Gerber aquí para comenzar a pedir sus Flex PCBs premium!
Siga aprendiendo
Stackup de PCB flexible: estructura de capas y materiales para circuitos impresos flexibles
Un PCB flexible no se comporta como una placa rígida, y la diferencia empieza en el stackup. El stackup de un PCB flexible es la combinación de materiales (poliamida, cobre, coverlay) que determina si el circuito impreso flexible resiste el doblado repetido o falla en pocos ciclos. Por eso, antes de enviar un diseño a fabricación, ya sea para un PCB, un PCBA o un ensamblaje completo, conviene entender cómo se construye ese stackup. Qué es el stackup de un PCB flexible y por qué condiciona su fiabilida......
Refuerzo (Stiffener) de PCB: un elemento esencial para circuitos flexibles
Un refuerzo (Stiffener) para placas de circuito impreso (PCB, por sus siglas en inglés) juega un papel importante al proporcionar soporte mecánico a una PCB. Son especialmente útiles para placas de circuito flexibles, que, como indica su nombre, son flexibles y necesitan rigidez en ciertos puntos. Los refuerzos son particularmente necesarios cuando se colocan componentes en una zona flexible y el peso de estos componentes ejerce tensión sobre el material flexible. Estos componentes proporcionan una co......
PCBs flexibles transparentes: materiales, consejos de diseño y aplicaciones
Las FPC transparentes son un tipo especializado de circuito flexible que utiliza sustratos claros y materiales conductores transparentes. Permiten que la luz y los elementos visuales pasen a través de ellas. A diferencia de las FPC convencionales basadas en poliimida, que suelen ser de color ámbar o negro. En algunas PCB flexibles transparentes, solo el sustrato es transparente, y las pistas conductoras y pads son visibles y no transparentes. En otras PCB flexibles transparentes, incluidas las pistas ......
¿Qué son las Flex PCBs? Guía simple sobre placas de circuito impresas flexibles
Si alguna vez se ha preguntado cómo su smartphone se pliega, su reloj inteligente se ajusta a su muñeca, o un dispositivo médico encaja perfectamente dentro del cuerpo humano, la respuesta suele ser una pequeña heroína flexible: la placa de circuito impreso flexible (flex PCB). A diferencia de sus primos rígidos (las placas de circuito duras y planas), las flex PCBs se pueden torcer, doblar y adaptar a espacios donde las placas tradicionales no podrían. Vamos a desglosar qué hace especiales a estas pl......
¿Qué es una Flex PCB? Guía para Principiantes sobre Materiales y Procesos
FPCB (Flex Printed Circuit Board, Placa de Circuito Impreso Flexible) La evolución de los circuitos flexibles comenzó a principios del siglo XX con el desarrollo de la electrónica flexible utilizando técnicas como la fotolitografía en películas de poliamida de Kapton (KPI). A lo largo de las décadas, estas innovaciones han abierto el camino para la era moderna de las Placas de Circuito Impreso Flexibles (FPCBs), que han transformado el diseño electrónico con su excepcional flexibilidad y versatilidad.......
Proceso de fabricación y ventajas de las PCB flexibles
En el acelerado y avanzado mundo tecnológico de hoy, las placas de circuito impreso (PCBs, por sus siglas en inglés) se han convertido en una parte integral de muchos dispositivos electrónicos. Sin embargo, con la creciente demanda de dispositivos electrónicos más pequeños y flexibles, las PCBs rígidas tradicionales están demostrando ser menos eficientes. Es aquí donde las Placas de Circuito Impreso Flexibles (PCBs Flexibles) juegan un papel fundamental, proporcionando la flexibilidad necesaria sin pe......