Warum Toleranzanalyse der Schlüssel zu zuverlässiger und kosteneffizienter PCB-Produktion ist
12 min
- Die Toleranzanalyse in der PCB-Fertigung verstehen
- Hauptbereiche, in denen die Toleranzanalyse am wichtigsten ist
- Gängige Methoden und Werkzeuge für die Toleranzanalyse
- Vorteile einer gründlichen Toleranzanalyse
- JLCPCBs professioneller Ansatz zur Toleranzanalyse
- FAQ zur Toleranzanalyse
- Fazit
Wichtige Erkenntnisse
- Die Toleranzanalyse überbrückt die CAD-Perfektion und die Fertigungsabweichungen, um eine zuverlässige PCB-Bestückung zu gewährleisten.
- Konzentrieren Sie sich auf kritische Bereiche: Ringringe, Loch-Toleranzen, Leiterbahn-/Abstands-Toleranzen, Lageregistrierung und Lötstoppmasken-Ausrichtung.
- Wenden Sie Worst-Case-, RSS- oder Monte-Carlo-Methoden für eine effektive Toleranzsummierung an.
- Eine ordnungsgemäße Analyse steigert die Ausbeute, reduziert Nacharbeiten und Kosten – beginnen Sie mit der DFM-Überprüfung von JLCPCB.
Haben Sie jemals eine Platine zur Fertigung geschickt, die auf dem Computerbildschirm einwandfrei aussah, aber dann festgestellt, dass die Teile nicht passten? Vielleicht passte der Press-Fit-Stecker nicht, oder der feinpitchige QFN landete etwas daneben. Mir ist das passiert, und fast jedes Mal war die Ursache die Toleranzanalyse. Das CAD-Modell ist mathematisch genau, aber die Fabrik ist es nicht. Es gibt keinen perfekten Fertigungsprozess, der eine exakte Kopie Ihrer Design-Dateien erstellt. Die Löcher sind etwas größer oder kleiner, das Kupfer ist etwas dicker oder dünner, und es gibt einige Mikrometer Bewegung zwischen den Schichten im Laminierungsprozess. Diese Abweichungen sind alle sehr klein, aber sie summieren sich.

Wenn Sie nicht darauf achten, wie sie sich summieren, erhalten Sie Platinen, die technisch gesehen "innerhalb der Spezifikation" liegen, aber nicht bestückt werden können. In diesem Blogbeitrag möchte ich Sie durch die Toleranzanalyse führen, wie sie auf eine Leiterplatte angewendet wird, und die 3 wichtigsten Methoden, mit denen Ingenieure das Schlimmste vorhersagen. Wir werden auch einen modernen Hersteller betrachten und wie er oder sie das Problem angeht, um sicherzustellen, dass Ihr Design nahtlos vom Bildschirm in die Realität übergeht. Tauchen wir ein.
Die Toleranzanalyse in der PCB-Fertigung verstehen
Was die Toleranzanalyse ist und ihr Zweck
Die Toleranzanalyse ist die Kunst zu bestimmen, wie sich Toleranzen oder Abweichungen jeder einzelnen Komponente summieren und die fertige Baugruppe beeinflussen. Jede Abmessung Ihrer Leiterplatte (ein Bohrdurchmesser, eine Leiterbahnbreite, eine Pad-Position usw.) hat einen Bereich der Abweichung, den sie haben kann, ohne Probleme zu verursachen; diese werden als Toleranzen bezeichnet. Der Hersteller garantiert Ihnen, dass das Merkmal innerhalb dieses Bereichs liegt, aber nicht unbedingt beim Nennwert.
Es ist ein sehr effektives und einfaches Ziel. Sie möchten sicherstellen, dass Ihre Platine mechanisch und elektrisch funktionieren kann, selbst wenn alle Abweichungen gegen Sie arbeiten würden. Das bedeutet, dass ein Stecker immer noch verbindet, eine Via immer noch innerhalb ihres Ringrings landet und eine Leiterbahn mit kontrollierter Impedanz immer noch ihren Zielwert erreicht. Zusammenfassend: Toleranzanalyse ist Ingenieursarbeit ohne Rätselraten. Sie müssen nicht die Daumen drücken und hoffen, dass Ihre engen Toleranzen die Produktion überstehen; Sie wissen, dass sie es tun. Dies ist der Unterschied zwischen einem Design, das eine Ausbeute von 99% und 70% hat.
Die Beziehung zwischen Design-Toleranzen und der Fertigungsrealität

Sie lieben Ihr CAD-Tool und erstellen gerne eine 0,20 mm Leiterbahn und einen 0,15 mm Abstand. Nun, auf dem Papier ist das in Ordnung. Allerdings gibt es eine reale Ätz-Toleranz, und das Kupfer kann schmaler oder breiter geätzt werden als gezeichnet, wodurch die Ätz-Toleranz aufgebraucht wird. Es gibt den gleichen Unterschied zwischen dem Loch, das Sie am Ende haben werden, und dem Durchmesser Ihres Bohrers. Gebohrte Löcher werden plattiert, um die endgültige Lochgröße zu verringern, und natürlich nutzt sich der Bohrer mit jedem Schlag ab, tausende Male. Die Fertigungsrealität ist ständig in Bewegung; Ihre Nennwerte erreichen sie nie. Großartige Designer fügen ihren Dateien Spielraum hinzu, weil sie den Spielraum kennen. Die Toleranzanalyse ist die Methode, diesen Spielraum zu quantifizieren, anstatt zu raten.
Hauptbereiche, in denen die Toleranzanalyse am wichtigsten ist
Lochgrößen, Pad-Abmessungen und Leiterbahnbreitenkontrolle

Bestimmte Merkmale sind viel anfälliger für Änderungen als andere. Ein typisches Beispiel hierfür ist ein durch Bohren hergestelltes Loch, bei dem eine Fertigungstoleranz von + oder - 0,05 mm bis + oder - 0,1 mm üblich ist, abhängig von der Art des Lochs und der Plattierung. Wenn Sie dies nicht tun, kann ein Press-Fit-Stift oder ein sehr eng toleriertes Montageloch (das in vielen Fällen verwendet wird) ausfallen. Der nächste kritische Bereich ist der Ringring. Der Kupferkragen, der ein gebohrtes Loch umgibt, wird Ringring genannt und sollte auch dann über dem Minimum bleiben, wenn der Bohrer wandert und sich die Schichten bewegen. Wenn das Pad zu klein ist und das Loch außermittig gebohrt wird, erhalten Sie einen Ausbruch am Rand des Pads, wo das Loch auf das Pad trifft. Bei Hochdichte- und impedanzkontrollierten Designs sind Leiterbahn und Abstand von größter Bedeutung. Dies sind die Merkmale, nach denen ich immer zuerst suchen würde:
- Bohrung-zu-Kupfer-Abstand, der durch Bohrerwanderung kollabieren kann.
- Ein Ringring, der bei Registrierungsfehlern potenziell ausbrechen kann.
- Leiterbahnbreite für die Empfindlichkeit gegenüber Ätz-Toleranz bei kontrollierter Impedanz.
- Der am stärksten einschränkende Abstand zwischen Leiterbahnen für das Ätzen ist erforderlich.
Lageregistrierung, Kupferdicke und Lötstoppmasken-Ausrichtung
Mehrlagige Platinen führen eine zusätzliche, völlig neue Dimension ein: die Art und Weise, wie die Lagen übereinstimmen. Die Lage-zu-Lage-Registrierung gibt die Positioniergenauigkeit von jeder Kupferlage in einer geschichteten Struktur an und stellt eine direkte Bedrohung für vergrabene Vias und innenliegende Ringringe dar. Es gibt auch eine Toleranz für das Kupfergewicht. Die tatsächliche Dicke einer nominellen 1 oz Kupferoberfläche liegt in einem Bereich; die endgültige Kupferplattierung auf den Außenlagen kann erheblich abweichen und die Impedanz und Stromtragfähigkeit verändern.
Wenn Sie hohe Ströme treiben, sollte die Kupfergewichtstoleranz eine echte Berechnung sein. Schließlich bestimmt die Lötstoppmasken-Registrierung die Genauigkeit der Lötstoppmasken-Öffnungen in Bezug auf Ihre Pads. Eine falsch registrierte Maske kann in ein Pad eindringen oder Kupfer neben einem Pad freilegen, was bei feinpitchigen Bauteilen zu Lötbrücken führt.
Gängige Methoden und Werkzeuge für die Toleranzanalyse
Worst-Case-, RSS- und Monte-Carlo-Ansätze
Es gibt drei primäre Methoden für die Toleranzanalyse, und die verwendete Methode hängt vom gewünschten Konservatismusgrad ab. Beide gehen unterschiedlich mit den Abweichungen um.
- Worst-Case Analyse ist einfach die Addition aller Extremwerte der Toleranzen in die gleiche Richtung. Sie geht davon aus, dass alle Merkmale gleichzeitig an ihren extremen Grenzen abweichen (der Worst-Case). Sie stellt sicher, dass das Design niemals versagt, kann aber zu konservativ sein und unnötige und kostspielige enge Toleranzen auferlegen.
- Der Mittelweg zwischen den Extremen ist RSS (Root Mean Squared Error). Wenn mehrere Toleranzen addiert werden, verwendet sie nicht die Summe dieser Toleranzen, sondern die Quadratwurzel aus der Summe der quadrierten Toleranzen, unter der Annahme, dass alle Abweichungen normalverteilt sind. Sie zeigt die Wahrheit, dass die meisten Merkmale nicht gleichzeitig an ihren Extremen sind, und liefert eine realistischere Kombination bei einem gegebenen Konfidenzniveau.
- Die Monte-Carlo-Simulation ist eine Methode der Zufallsstichproben. Die Software randomisiert für jede Abmessung eine Zahl aus ihrer Verteilung, erstellt eine virtuelle Platine und wiederholt dies tausende Male, um die tatsächliche Verteilung der Ergebnisse abzubilden. Die flexibelste und genaueste, insbesondere für nicht-normalverteilte Daten, erfordert aber gute Daten und Werkzeuge.
Verwendung der Toleranzsummenanalyse für kritische Merkmale
Wenn eine Abmessungstoleranz mehrere gestapelte Abweichungen erfordert, ist eine Toleranzsummenanalyse erforderlich. Die Methode zur Bestimmung der kumulativen Toleranz am Ende einer Maßkette besteht darin, die einzelnen Toleranzen zu addieren. Ein einfaches Beispiel ist der innenliegende Ringring. Die endgültige Kupfer-zu-Loch-Position ergibt sich aus einer Kombination von Bohrertoleranz, Bohrerwanderung und Lage-zu-Lage-Registrierung. Eine Summierung kann verwendet werden, um festzustellen, ob im Worst-Case ausreichend Kupfer vorhanden ist. Das mache ich so ziemlich jedes Mal, wenn ich einen Blogbeitrag schreibe.

- Bestimmen Sie die kritische Abmessung, die ausfallen könnte.
- Wählen Sie Ihren Ansatz: Worst-Case für Sicherheitsmarge oder RSS / Monte Carlo für Realismus.
- Addieren Sie die Toleranzen und vergleichen Sie sie mit Ihrer Mindestanforderung.
- Wenn der Spielraum zu knapp ist, versuchen Sie, Pad-Größen, Pad-Abstände oder Lagen zu ändern.
- Weniger Fertigungsfehler und höhere Ausbeuten.
Vorteile einer gründlichen Toleranzanalyse
Reduzierte Fertigungsfehler und höhere Ausbeuteraten
Der primäre Vorteil heute ist die Ausbeute. Je mehr Sie Ihre Merkmale so dimensionieren, dass sie realistische Schwankungen berücksichtigen, desto weniger Platinen fallen während der Fertigung und Bestückung aus den akzeptablen Grenzen. Das erhöht direkt Ihre Ausbeuterate. Defekte wie Ringring-Ausbrüche, Lötbrücken und Impedanzdrift sind typischerweise getarnte Toleranzprobleme. Diese werden auf dem Bildschirm erkannt, nicht am Prüfstand, wenn der Stapel vor der Freigabe analysiert wird. IPC-Standards wie IPC-A-600 geben vor, was akzeptabel ist, und die Toleranzanalyse ist der Weg, um bequem in diesen Klassen zu bleiben. Je höher die Ausbeute, desto vorhersagbarer die Durchlaufzeiten. Platinen, die keine Nacharbeit erfordern, bewegen sich reibungslos durch die Linie, und das ist wichtig, wenn Sie vom Prototypen zur Produktion übergehen.
Geringere Kosten durch weniger Revisionen und Ausschuss
Jeder Platinenfehler ist verschwendetes Material, Energie und Zeit. Es gibt die offensichtlichen Kosten, wenn eine Designänderung Sie zurück durch Layout, Fertigung und Validierung führt. Das sind nicht nur Dollar; das sind Wochen! Die Toleranzanalyse "verlagert" den Aufwand in die Designphase, wo Änderungen billiger sind. Es dauert Minuten, einen dünnen Ringring im CAD zu erkennen, und ein Vermögen, ihn nach einem Lauf von 1.000 Platinen zu entdecken. Ein paar Stunden Analyse können eine enorme Rendite bringen. Es gibt auch ein Argument für einen optimalen Punkt hier. Wenn alle Toleranzen verschärft werden, steigen die Fertigungskosten, und wenn sie gelockert werden, die nicht-kritischen Toleranzen, wird Geld gespart. Die richtige Analyse hilft Ihnen zu wissen, welche Funktionen Genauigkeit erfordern und welche entspannt werden können.
JLCPCBs professioneller Ansatz zur Toleranzanalyse
Fortschrittliche DFM-Überprüfung mit detailliertem Toleranz-Feedback
Hier ist ein guter Fertigungspartner nützlich. Bevor Platinen überhaupt gefertigt werden, führt JLCPCB eine automatische Design for Manufacturability (DFM) Prüfung für alle Aufträge durch, um Merkmale hervorzuheben, die die eigenen veröffentlichten Toleranz- und Fähigkeitsgrenzen überschreiten. Dieses Feedback ist realitätsnah. Wenn der Ringring grenzwertig ist, der Bohrungs-zu-Kupfer-Abstand klein ist oder die Leiterbahnbreite kleiner als das Minimum ist, das zuverlässig geätzt werden kann, vergrößert das System die Ringbreite, um eine einfache Korrektur zu minimalen Kosten im CAD zu ermöglichen. Dies führt eine erste Toleranzprüfung für Sie durch.

Ab 2 $ und einer Durchlaufzeit von nur 1-2 Tagen haben Sie die Möglichkeit, Toleranzannahmen zu prototypisieren und an realen Platinen zu testen, während Sie mit Vertrauen hochskalieren. Der Schlüssel zu einer zuverlässigen, kosteneffizienten Produktion ist diese Rückkopplungsschleife - entwerfen, messen, verfeinern.
Präzise Prozesskontrolle in allen Fertigungsstufen
Die Analyse ohne einen Prozess, der diese Zahlen liefert, ist nur so gut wie der Prozess. JLCPCB hat strenge Kontrollen über Bohr-, Ätz-, Laminierungs- und Plattierungsprozesse, um sicherzustellen, dass die tatsächlichen Platinen innerhalb der in der DFM angegebenen Grenzen liegen. Diese Kontrolle umfasst die Bereiche, die wir oben besprochen haben:
- Die Genauigkeit des Lochdurchmessers und die Gleichmäßigkeit der plattierten Oberflächen
- Kontrolle des Ätzens für vorhersagbare Leiterbahn- und Abstandsbreiten
- Zuverlässige Mehrlagenaufbauten mittels Lage-zu-Lage-Registrierung.
- Registrierung der Lötstoppmaske für feinpitchige Lötöffnungen.
Erschwingliche, hochwertige Leiterplattenfertigung
Sparen Sie Zeit und Geld mit einer Komplettlösung für Fertigung, Bestückung und Teile.
Reduzieren Sie die Koordination mit Lieferanten, vermeiden Sie Teillieferungen und erhalten Sie gleichbleibend zuverlässige Qualität – ohne Ihr Budget zu sprengen. Kostenloses Angebot anfordern >
FAQ zur Toleranzanalyse
F: Was ist eine PCB-Toleranzanalyse in einfachen Worten?
Es ist der Prozess der Berechnung, wie sich kleine Fertigungsabweichungen bei Löchern, Leiterbahnen und Lagen kombinieren, um die fertige Platine zu beeinflussen. Das Ziel ist zu bestätigen, dass Ihr Design selbst im schlimmsten realistischen Fall noch korrekt bestückt werden kann und funktioniert.
F: Was ist der Unterschied zwischen Worst-Case- und RSS-Analyse?
Worst-Case addiert jede Toleranz an ihrem Extremwert in die gleiche Richtung, was das konservativste Ergebnis liefert. RSS verwendet eine statistische Kombination (Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate) unter Annahme von Normalverteilungen, was eine realistischere Summierung ergibt, da selten alle Merkmale gleichzeitig ihre Grenzen erreichen.
F: Was sind typische PCB-Fertigungstoleranzen, die ich einplanen sollte?
Übliche Werte umfassen den Lochdurchmesser um +/-0,05 mm bis +/-0,1 mm, plus Ätztoleranz für Leiterbahn und Abstand, Lage-zu-Lage-Registrierungsfehler, Kupfergewichtsschwankungen und Lötstoppmasken-Registrierung. Überprüfen Sie immer das veröffentlichte Fähigkeitsblatt Ihres spezifischen Herstellers für genaue Zahlen.
F: Wann sollte ich Monte Carlo anstelle von RSS verwenden?
Verwenden Sie Monte Carlo, wenn Ihr Maßstapel komplex ist oder die Abweichungen keiner Normalverteilung folgen. Es sampelt jede Abmessung tausende Male zufällig, um die wahre Streuung der Ergebnisse abzubilden, und liefert die realistischste Vorhersage, wenn Sie gute Prozessdaten haben.
F: Wie senkt die Toleranzanalyse die Fertigungskosten?
Sie erkennt grenzwertige Merkmale in der Designphase, wo Korrekturen billig sind, anstatt nach einem Produktionslauf. Dies reduziert Ausschuss und kostspielige Nachfertigungen und zeigt gleichzeitig, welche Toleranzen wirklich eng sein müssen, damit Sie nicht für unnötige Präzision zu viel bezahlen.
Fazit
Die Toleranzanalyse ist eine dieser weniger bekannten Disziplinen, die ein Design, das bereit für die Produktion zu sein scheint, von einem Design unterscheidet, das zuverlässig ausgeliefert wird. Indem Sie wissen, dass jedes Loch, jede Leiterbahn und jede Lage reale Schwankungen aufweist, und diese realen Schwankungen in Verbindung mit Worst-Case-, RSS- oder Monte-Carlo-Methoden verwenden, tauschen Sie Hoffnung gegen Beweis. Die erhöhte Auszahlung spiegelt sich in einer höheren Ausbeute, weniger Nachfertigungen und geringerem Ausschuss wider. Die engeren Toleranzen und die größere Dichte und Geschwindigkeit von Platinen werden die Bedeutung der Toleranzsummenanalyse nur noch erhöhen. Um diese Prinzipien umzusetzen, stellt JLCPCBs automatisierte DFM-Überprüfung und präzise Fertigung sicher, dass die Toleranzen die tatsächlichen Produktionsanforderungen erfüllen. Planen Sie die Abweichungen ein, testen Sie auf Abweichungen, und Ihre Produkte werden es Ihnen danken.