This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Wie gestapelte Vias höhere Dichte und bessere Leistung in HDI-Leiterplatten ermöglichen

Ursprünglich veröffentlicht Oct 13, 2026, aktualisiert Oct 13, 2026

14 min

Inhaltsverzeichnis
  • Gestapelte Vias verstehen und ihre Rolle in fortschrittlichen PCBs
  • Hauptvorteile von gestapelten Vias für HDI-Anwendungen
  • Design-Überlegungen für eine zuverlässige Implementierung gestapelter Vias
  • Herausforderungen in der Fertigung und professionelle Lösungen
  • JLCPCBs Expertise in der HDI-Produktion mit gestapelten Vias
  • FAQ zu gestapelten Vias
  • Fazit

Wichtige Erkenntnisse

Gestapelte Vias sind eine entscheidende Technologie, die eine höhere Routing-Dichte und überlegene Leistung in HDI-PCBs ermöglicht. Durch die vertikale Ausrichtung von Mikrovias in einer einzigen Spalte, oft kombiniert mit Via-in-Pad-Designs, reduzieren sie drastisch die Breakout-Fläche, verkürzen Signalwege, verringern die parasitäre Induktivität und verbessern die Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zu herkömmlichen versetzten Vias. Obwohl sie präzise sequentielle Laminierung, Via-Füllung und strenge Designregeln erfordern, helfen gestapelte Vias Designern, die Layeranzahl zu reduzieren, die Signalintegrität zu verbessern und die von der modernen Elektronik geforderte Miniaturisierung zu erreichen.

Haben Sie sich jemals ein aktuelles Smartphone oder ein kleines Wearable-Gerät angesehen und sich gefragt, wie die Ingenieure so viel Funktionalität in ein so kleines Gehäuse packen können? Ein Großteil der Lösung liegt in gestapelten Vias, einer wichtigen Verbindungstechnologie, die hochdichte PCB-Designs ermöglicht. Sie sind unverzichtbar, ohne sie würde der Trend zur Miniaturisierung, den wir derzeit in der Unterhaltungselektronik, der Medizintechnik und der Luft- und Raumfahrt beobachten, zum Erliegen kommen. Bei einem Komponenten-Rastermaß von weniger als 0,4 mm und einem Bedarf von mehr als 10 oder 12 Layern sind herkömmliche Durchkontaktierungen einfach nicht mehr in der Lage, Schritt zu halten. Sie beanspruchen übermäßig viel Platinenfläche, erzwingen alternative Routing-Pfade und machen die Signalwege zu lang.

HDI 1

Gestapelte Vias lösen diese Probleme, indem Vias übereinander in vielen Layern platziert werden und eine Säule vertikaler Verbindungen bilden, die klein, elektrisch effizient und thermisch besser ist. Heute werden wir alles lernen, was Sie über gestapelte Vias in HDI-PCBs wissen müssen, was sie sind und welche Bedeutung sie haben, welche Designregeln Sie befolgen müssen und welche Fertigungsschwierigkeiten auftreten. Dieser Leitfaden vermittelt Ihnen die praktische Erfahrung, um fundierte Entscheidungen zu treffen, egal ob Sie Ihre erste HDI-Platine entwerfen oder Verbesserungen an einer bestehenden HDI-Platine vornehmen.

Gestapelte Vias verstehen und ihre Rolle in fortschrittlichen PCBs

Was gestapelte Vias sind und wie sie sich von versetzten Vias unterscheiden

Ein gestapeltes Via ist ein Design, bei dem zwei oder mehr Vias direkt übereinander auf derselben vertikalen Achse angeordnet sind, um eine durchgehende Verbindung über verschiedene Layer hinweg zu bilden. Bei einem Standard-HDI-Stackup bedeutet dies, dass ein Mikrovia auf Layer 1-2 direkt über einem Mikrovia auf Layer 2-3 liegt, das sich möglicherweise über einem vergrabenen Via zu tieferen Layern befindet. Das Ergebnis ist eine einzelne vertikale Säule von Verbindungen.

HDI 4

Dies steht in starkem Kontrast zu versetzten Vias, bei denen die Vias der benachbarten Layer horizontal versetzt angeordnet sind. Bei einer versetzten Anordnung sind die Vias mit einem gemeinsamen Zwischenpad verbunden, aber nicht vertikal ausgerichtet. Stellen Sie es sich wie eine Treppe im Vergleich zu einem Aufzug vor: Versetzte Vias folgen einem stufenförmigen Pfad durch die Platine, gestapelte Vias folgen einer geraden Linie.

MerkmalGestapelte ViasVersetzte Vias
AusrichtungVertikal auf derselben Achse ausgerichtetHorizontal auf jedem Layer versetzt
Routing-DichteHöher — minimaler Pad-FootprintNiedriger — versetzte Pads beanspruchen Platz
SignallängeKürzer und direkterLänger aufgrund lateraler Versätze
FertigungskomplexitätHöher — erfordert präzise AusrichtungMittel — tolerantere Toleranzen
KostenHöher aufgrund sequentieller Laminierung und FüllungNiedriger — Standard-HDI-Prozesse
Thermische LeistungAusgezeichneter vertikaler WärmetransferGut, aber weniger direkt

Die Wahl zwischen gestapelten und versetzten Vias hängt von Ihren Design-Einschränkungen ab. Versetzte Vias sind fertigungsfreundlicher und funktionieren gut für viele HDI-Anwendungen. Wenn Sie jedoch maximale Routing-Dichte, minimale parasitäre Induktivität oder effiziente thermische Pfade benötigen, sind gestapelte Vias die richtige Wahl.

Warum sie für Hochdichte-Verbindungsdesigns unverzichtbar sind

Moderne HDI-Designs werden von Komponenten mit extrem feinen Pitch-BGA-Gehäusen mit beispielsweise 0,4 mm oder sogar 0,3 mm Kugelabstand angetrieben. Bei diesen Rastermaßen gibt es einfach nicht genug Platz zwischen den Pads, um Escape-Leiterbahnen mit herkömmlichen Vias zu routen. Gestapelte Vias lösen dies durch Via-in-Pad-Designs, bei denen das Via direkt im Komponentenpad platziert, mit leitfähigem oder nicht leitfähigem Material gefüllt und mit Kupferplattierung abgedeckt wird. Dieser Ansatz eliminiert die Notwendigkeit, Leiterbahnen vom Pad zu einem nahegelegenen Via zu routen, was enorme Mengen an Routing-Fläche freisetzt. Bei einem 400-Ball-BGA mit 0,5 mm Pitch kann der Wechsel von Dog-Bone-Fanout zu Via-in-Pad mit gestapelten Mikrovias die erforderliche Breakout-Fläche um 40-60 % reduzieren.

Hauptvorteile von gestapelten Vias für HDI-Anwendungen

Erhöhte Routing-Dichte und reduzierte Layeranzahl

Der erste Vorteil von gestapelten Vias ist, dass die Routing-Dichte dramatisch zunimmt. Da die Vias gerade sind und oft mit Via-in-Pad-Technologie verwendet werden, gewinnen Sie Platinenfläche zurück, die sonst von Via-Pads, Freiräumen und Fanout-Leiterbahnen belegt würde.

HDI 3

Das Folgende ist ein realistischer Fall: Nehmen Sie eine 12-Layer-HDI-Platine mit vier BGA-Komponenten, jede mit 500+ Pins im Abstand von 0,5 mm. Bei Verwendung von versetzten Vias mit traditionellem Dog-Bone-Fanout benötigen Sie möglicherweise alle 12 Layer nur für das Signal-Routing. Konfigurieren Sie auf gestapelte Mikrovias mit Via-in-Pad um, und Sie könnten das Routing in 10 Layern durchführen oder diese freien Layer für eine produktivere Strom- und Masseflächenverteilung einsetzen.

Selbst die Reduzierung von zwei Layern aus einem Stackup hat erhebliche Auswirkungen:

  • Geringere Materialkosten pro Platine
  • Dünneres Gesamtprofil der Platine (kritisch für tragbare Geräte)
  • Weniger Laminierungszyklen in der Fertigung
  • Reduzierte Bohr- und Plattierungsvorgänge
  • Geringeres Gewicht für Luft- und Raumfahrt- sowie Wearable-Anwendungen

Verbesserte Signalintegrität und kürzere Signalwege

Gestapelte Vias haben quantifizierbare Signalintegritäts-Vorteile in Hochgeschwindigkeits-Digital- und HF-Designs. Die gerade vertikale Route durch die Platine reduziert die Gesamtlänge der Via-Stubs und beseitigt die lateralen Leiterbahnsegmente über Layer hinweg, die ein versetztes Via mit sich bringen würde. Bei Frequenzen über 1 GHz sind die elektrischen Parasiten eines Via-Übergangs ein wichtiges Thema. Ein gestapeltes Via-Design mit entsprechend ausgelegten Antipads hat normalerweise eine niedrigere parasitäre Induktivität (im Bereich von 0,2-0,5 nH) als versetzte Designs. Dies entspricht einer verbesserten Impedanzkontinuität und sauberen Signalübergängen zwischen den Layern.

Wichtige Vorteile für die Signalintegrität sind:

  • Reduzierte Via-Stub-Effekte: Gestapelte Mikrovias verbinden nur die benötigten Layer und vermeiden die langen Stubs von Durchkontaktierungen
  • Niedrigere parasitäre Induktivität: Der direkte vertikale Pfad minimiert Schleifenfläche und Induktivität
  • Bessere Rückwegkontinuität: Kompakte Via-Strukturen erleichtern die Platzierung von Rückweg-Vias in der Nähe
  • Verbesserte thermische Via-Leistung: Gestapelte thermische Vias schaffen effiziente Wärmesäulen von Komponentenpads zu inneren oder äußeren Kupferflächen

Design-Überlegungen für eine zuverlässige Implementierung gestapelter Vias

Aspektverhältnis-Grenzen und Via-Stapelregeln

Das Aspektverhältnis eines Vias, definiert als das Verhältnis von Viatiefe zu seinem Durchmesser, ist einer der kritischsten Parameter im Design gestapelter Vias. Bei mechanisch gebohrten Vias haben Standardprozesse typischerweise ein maximales Verhältnis von 10:1, und fortschrittlichere Fertigung kann bis zu 12:1 erreichen. Lasergebohrte Mikrovias in HDI-Stackups haben typischerweise ein maximales Verhältnis von etwa 0,8:1 bis 1:1 und einen Durchmesser von 75-150 um.

Die folgenden sind die wichtigsten Designrichtlinien, die für eine zuverlässige Implementierung von gestapelten Vias zu beachten sind:

  1. Vor dem Stapeln füllen: Einzelne Mikrovias im Stapel werden gefüllt (mit Kupfer, leitfähiger Paste oder nicht leitfähigem Epoxid) und planarisiert, dann wird das nächste Via darüber gebohrt. Das Hinzufügen eines Via-Füllstoffs zu einem Stapel verursacht ein Loch, das unter thermischer Belastung reißt.
  2. Die Stapelhöhe begrenzen: Die meisten Hersteller empfehlen, bis zu 3-4 Mikrovias in einer Säule zu stapeln. Darüber hinaus sind kumulative Toleranzen der Ausrichtung und thermische Belastung schwer zu kontrollieren.
  3. Geeignete Capture-Pads auswählen: Die Größe der Capture- und Target-Pads sollte Layer-zu-Layer-Registrierungsfehler berücksichtigen. Die Größe eines normalen Mikrovia-Capture-Pads beträgt 250-350 um im Durchmesser bei einem 100-150 um Via.
  4. Die Art der Via-Füllung wählen: Wählen Sie leitfähige Füllung (Kupfer - beste thermische und elektrische Eigenschaften) oder nicht leitfähige Füllung (Epoxid - kostengünstiger, ausreichend für Signal-Via-Füllung).
  5. IPC-2226-Standards einhalten: IPC-2226 (Sectional Design Standard for HDI Printed Boards) gibt Spezifikationen für Mikrovia-Designs vor, wie z. B. gestapelte Via-Designs. Es kategorisiert HDI-Buildups in Typen I bis VI basierend auf Via-Konfigurationen.
  6. Frühzeitig mit Ihrem Fertiger abstimmen: Die Fähigkeiten für gestapelte Vias unterscheiden sich stark zwischen Anbietern. Prüfen Sie Aspektverhältnis-Grenzen, minimalen Via-Durchmesser, maximale Stapelanzahl und Fülloptionen, bevor Sie Ihr Design finalisieren.

Integration mit Layer-Stackup und Wärmemanagement

Gestapelte Vias sind keine eigenständige Komponente; sie müssen Teil Ihrer gesamten Layer-Stackup-Strategie sein. Das Stackup definiert Dielektrikumdicken, die direkt die Mikrovia-Tiefe und damit die Aspektverhältnisse beeinflussen. Ein typisches HDI-Stackup ist 1+N+1 oder 2+N+2, was sich auf die Anzahl der sequentiellen Buildup-Layer auf jeder Seite bezieht, wobei N die Anzahl der Layer im Kern ist. Ein 2+4+2-Stackup hat als weiteres Beispiel zwei Buildup-Layer auf jeder Seite eines 4-Layer-Kerns, was zu insgesamt 8 Layern mit zwei möglichen Ebenen gestapelter Mikrovias führt.

Stackup-TypGesamtlayerMikrovia-StapelebenenTypische Anwendung
1+N+14-81 (einzelnes Mikrovia)Mobile Geräte, IoT-Module
2+N+26-122 (zwei gestapelte Mikrovias)Smartphones, Netzwerkausrüstung
3+N+310-163 (drei gestapelte Mikrovias)High-End-Prozessoren, FPGA-Boards
Any-Layer HDI8-20+Alle Layer miteinander verbundenFortschrittliche SiP, Militär/Luft- und Raumfahrt

Gestapelte Vias sind besonders nützlich als thermische Via-Arrays im Wärmemanagement, typischerweise unter Leistungskomponenten. Ein Array von Vias, die auf einem thermischen Pad auf dem obersten Layer gestapelt sind, direkt zu einer Massefläche oder einem Kühlkörper auf dem untersten Layer, bildet einen sehr effizienten thermischen Pfad. Mit einer geeigneten Via-Dichte und Füllqualität kann die Wärmeleitfähigkeit eines kupfergefüllten gestapelten Via-Arrays bis zu 100-200 W/mK erreichen, was viel höher ist als die 0,3 W/mK des umgebenden FR4-Materials.

Herausforderungen in der Fertigung und professionelle Lösungen

Präzise Ausrichtung und Plattierung für gestapelte Strukturen

Die Registrierung von Layer zu Layer ist die größte fertigungstechnische Herausforderung bei gestapelten Vias. Beim Stapeln von Mikrovias muss das Via auf dem gefüllten und planarisierten Pad des darunter liegenden Vias landen. Wenn die Ausrichtung nicht perfekt ist, kann das Via sein Zielpad teilweise verfehlen und eine schwache Verbindung bilden, die während thermischer Zyklen bricht. Die üblichen Registrierungstoleranzen in der HDI-Fertigung betragen 25-50 um pro Layer, plus oder minus. Diese Toleranzen summieren sich über einen Stapel von drei Mikrovias. High-End-Hersteller verwenden optische Ausrichtung, Fiducial-Markierungen auf jedem Layer und Röntgeninspektion, um sicherzustellen, dass die Ausrichtung innerhalb akzeptabler Grenzen liegt.

HDI 2

Der sequentielle Plattierungs- und Füllprozess folgt typischerweise diesen Schritten:

  1. Mikrovias mit UV- oder CO2-Laser bohren
  2. Desmear und Reinigung der Via-Löcher
  3. Abscheidung einer elektrolosen Kupferkeimschicht
  4. Elektrolytische Kupferplattierung zum Füllen der Vias
  5. Oberflächenplanarisierung (mechanisches Polieren oder chemisch-mechanisches Planarisieren)
  6. Inspektion und Verifizierung der Füllqualität
  7. Den nächsten Buildup-Layer laminieren und wiederholen

JLCPCBs Expertise in der HDI-Produktion mit gestapelten Vias

Fortschrittliche HDI-Fertigungsfähigkeiten für komplexes Via-Stapeln

JLCPCB hat stark in HDI-Fertigungsanlagen und -Prozesse investiert, um fortschrittliche Via-Konfigurationen einschließlich gestapelter Mikrovias zu unterstützen. Ihre Produktionslinien verarbeiten 1+N+1-, 2+N+2- und HDI-Stackups höherer Ordnung mit der präzisen Ausrichtung und Füllqualität, die gestapelte Vias erfordern. Ihre Laserbohrsysteme unterstützen Mikrovia-Durchmesser bis hinunter zu 75 um, und ihre Via-Füllprozesse sowohl mit leitfähiger Kupferfüllung als auch mit nicht leitfähiger Epoxidfüllung sind qualifiziert, um die engen Planarisierungstoleranzen zu erfüllen, die für zuverlässiges Stapeln erforderlich sind. Ob Sie einen einfachen zweistufigen Stapel für ein kompaktes IoT-Modul oder einen komplexen mehrstufigen Stapel für ein FPGA-Trägerboard benötigen, ihre Fähigkeiten decken das Spektrum ab.

DFM-Unterstützung und ertragreiche Fertigung

Der Design-for-Manufacturability(DFM)-Prüfprozess von JLCPCB bei gestapelten Via-Designs ist einer der wertvollsten Aspekte bei der Arbeit an gestapelten Via-Designs. Sobald Sie Ihre Gerber-Dateien hochladen, überprüfen sie Ihr Design bezüglich Via-Einstellungen, Aspektverhältnissen, Pad-Größen und Stackup-Kompatibilität mit ihrem Engineering-Team, bevor sie mit der Produktion beginnen. Diese anfängliche DFM-Prüfung identifiziert Probleme frühzeitig - Mikrovias, die zu groß sind, um dem empfohlenen Aspektverhältnis zu entsprechen, Capture-Pads, die kleiner sind als zuverlässig registriert werden kann, oder Füllanforderungen, die nicht explizit in den Fertigungshinweisen definiert sind. Es ist besser, diese Probleme vor der Produktion zu identifizieren, um Zeit, Geld und Frustration zu sparen.

HDI 5

Ihre Qualitätskontrollprozesse umfassen:

  • Automatisierte optische Inspektion (AOI) auf jedem Buildup-Layer
  • Röntgeninspektion zur Überprüfung der Via-Füllqualität und Ausrichtung
  • Querschnittsanalyse an Coupon-Proben gemäß IPC-6012-Standards
  • Elektrische Prüfung (Flying Probe oder Fixture-basiert) auf fertigen Platinen

Bereit, Ihre PCB-Ideen zum Leben zu erwecken?Verwandeln Sie Designs in funktionierende Hardware mit fachkundiger Fertigung, Montage und Komponentendienstleistungen von einem vertrauenswürdigen Branchenführer. Laden Sie Ihre Dateien hoch, wählen Sie Ihre Optionen und erhalten Sie Platinen, die bereit zum Testen, bereit zum Versand und bereit zum Skalieren sind.Sofortiges Angebot erhalten >

FAQ zu gestapelten Vias

F: Was ist ein gestapeltes Via im PCB-Design?

Ein gestapeltes Via ist eine Konfiguration, bei der zwei oder mehr Vias direkt übereinander entlang derselben vertikalen Achse platziert sind. Jedes Via verbindet benachbarte Layer, und durch das Stapeln entsteht eine durchgehende vertikale Verbindung über mehrere Layer hinweg. Die Vias müssen gefüllt und planarisiert werden, bevor das nächste Via darüber gebohrt wird.

F: Was ist der Unterschied zwischen gestapelten Vias und versetzten Vias?

Gestapelte Vias sind vertikal auf derselben Achse ausgerichtet, während versetzte Vias horizontal zueinander auf benachbarten Layern versetzt sind. Gestapelte Vias bieten höhere Routing-Dichte und kürzere Signalwege, erfordern aber komplexere Fertigung. Versetzte Vias sind einfacher und kostengünstiger herzustellen, verbrauchen aber mehr Routing-Platz.

F: Wie viele Mikrovias können gestapelt werden?

Die meisten Hersteller unterstützen zuverlässig das Stapeln von zwei bis vier Mikrovias. Über vier Ebenen hinaus nehmen kumulative Registrierungstoleranzen und thermische Belastungsrisiken erheblich zu. Fragen Sie Ihren spezifischen Hersteller nach der maximal unterstützten Stapelhöhe.

F: Sind gestapelte Vias teurer als Standard-Vias?

Ja. Gestapelte Vias erfordern sequentielle Laminierungszyklen, Laserbohren, Via-Füllung und Planarisierung auf jeder Ebene, was alles zusätzliche Prozessschritte und Kosten verursacht. Die Gesamtplatinenkosten können jedoch vergleichbar oder sogar niedriger sein, wenn die gestapelten Vias es Ihnen ermöglichen, die Gesamtlayeranzahl zu reduzieren.

Fazit

Gestapelte Vias sind zu einer unverzichtbaren Technologie für die Realisierung hochdichter, leistungsstarker HDI-PCB-Designs geworden. Durch die Ermöglichung von Via-in-Pad-Platzierung, kürzeren Signalwegen, reduzierten Layeranzahlen und überlegenem Wärmemanagement ermöglichen sie es Ingenieuren, die physikalischen Grenzen herkömmlicher Vias zu überwinden und die unerbittliche Nachfrage nach kleineren, schnelleren und zuverlässigeren elektronischen Geräten zu erfüllen. Obwohl sie sorgfältige Designpraktiken und fortschrittliche Fertigungsfähigkeiten erfordern, überwiegen die Vorteile bei Routing-Dichte, Signalintegrität und Gesamtproduktleistung bei weitem die zusätzliche Komplexität. Da Geräte weiter schrumpfen und die Leistungsanforderungen steigen, wird die Beherrschung gestapelter Vias ein wichtiger Wettbewerbsvorteil für PCB-Designer bleiben. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Herstellern wie JLCPCB kann helfen, diese fortschrittlichen Designs mit Zuversicht und hoher Ausbeute in die Realität umzusetzen.