This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Auswahl des idealen Substratmaterials für Hochleistungs-Leiterplatten

Ursprünglich veröffentlicht Aug 03, 2026, aktualisiert Aug 03, 2026

10 min

Inhaltsverzeichnis
  • Substratmaterial in der PCB-Konstruktion verstehen
  • Wichtige Eigenschaften, die die Substratleistung definieren
  • So wählen Sie das beste Substratmaterial aus
  • Fertigungsüberlegungen für verschiedene Substratmaterialien
  • JLCPCBs Fachwissen bei der Auswahl und Fertigung von Substratmaterialien
  • FAQ zu PCB-Substratmaterial
  • Fazit

Wichtige Erkenntnisse

Die Auswahl des idealen PCB-Substratmaterials – vom Standard-FR4 für den allgemeinen Gebrauch bis hin zu fortschrittlichem Rogers oder PTFE für hohe Frequenzen – ist entscheidend, um Signalverluste und thermisches Versagen zu verhindern. Hybride Schichtaufbauten optimieren perfekt Leistung und Kosten, während JLCPCB einen zuverlässigen, qualitativ hochwertigen Übergang vom schnellen Prototyping zur Serienproduktion gewährleistet.

Haben Sie sich jemals gefragt, was sich unter all den glänzenden Kupferleiterbahnen auf einer Leiterplatte befindet? Diese Schicht ist das Substratmaterial, und sie ist wahrscheinlich die wichtigste Überlegung, die Sie berücksichtigen müssen, bevor Sie auch nur eine Ihrer Leiterbahnen verlegen. Es beeinflusst, wie sich Ihre Signale ausbreiten, wie Ihre Wärme unter Kontrolle gehalten wird, und letztendlich, ob Ihr Endprodukt die Standards erreicht, die Sie dafür festgelegt haben.

Wenn das falsche PCB-Substratmaterial verwendet wird, kann bei hohen Frequenzen eine große Menge an Signal verloren gehen, oder die Leiterplatte kann in einem leistungsdichten Design sogar ein thermisches Durchgehen oder in einer rauen Umgebung ein mechanisches Versagen erleiden. Wenn Sie es von Anfang an richtig machen, sparen Sie sich später die Kosten für Neulayouts. Dieser Leitfaden erläutert, was dieses Material ist, warum es wichtig ist, vergleicht die gängigsten Substratmaterialien und ihre wichtigsten Eigenschaften und stellt einen schrittweisen Ansatz zur Auswahl des richtigen Materials für Ihr nächstes Projekt vor. Tauchen wir ein.

Substratmaterial in der PCB-Konstruktion verstehen

Was Substratmaterial ist und seine grundlegende Rolle

Einfach ausgedrückt wird das isolierende Basismaterial, das zur Herstellung einer Leiterplatte verwendet wird, als Substrat bezeichnet. Der nichtleitende Kern trägt die Kupferfolie, verleiht mechanische Steifigkeit und trennt elektrisch eine Leitschicht von der anderen. Stellen Sie sich das im Kontext der Substratkonstruktionsdefinition als das Skelett und die Isolierung Ihrer Leiterplatte vor, alles in einem laminierten Stück.

HP PCB 1

Das Substrat erfüllt gleichzeitig drei wichtige Funktionen. Erstens dient es als Dielektrikum, das isolierende Material zwischen den Kupferschichten, das einen direkten Einfluss auf die Geschwindigkeit des Signals und seine Impedanz hat. Zweitens ist es eine mechanische Plattform, die Bauteile trägt und Löttemperaturen standhält. Drittens wird es als Wärmepfad genutzt, der Wärme von Leistungsbauteilen an die Umgebung abführt.

Gängige Arten von PCB-Substratmaterialien

Das Arbeitstier der Branche ist FR4 (Flame Retardant 4). Es ist ein glasverstärktes Epoxid-Laminat mit einer Dk von etwa 4,2 bis 4,7 und einer Tg von 130 bis 180 Grad Celsius, je nach Qualität. Es eignet sich für die meisten digitalen, Leistungs- und Allzweck-Designs. Hoch-Tg-FR4 ist eine verbesserte Version mit einer Tg über 170 °C und wird für bleifreie Montageprozesse verwendet.

  • Hochfrequenzmaterialien für HF- und Millimeterwellenanwendungen werden als Rogers Laminate angeboten. Beliebte Varianten sind RO4003C (Dk 3,38, Df 0,0027) und RO4350B (Dk 3,48, Df 0,0037). Sie sind wesentliche Komponenten für Antennenspeisungen, Radarsysteme und 5G-Infrastruktur.
  • Für flexible und starr-flexible Leiterplatten ist das Material der Wahl Polyimid. Es ist thermisch bis über 300 °C stabil und mechanisch flexibel für den Einsatz in Wearables, medizinischen Geräten und Luft- und Raumfahrtverkabelungen.
  • Die geringsten dielektrischen Verluste aller Substrate bieten PTFE- (Teflon-) Substrate, die sich gut für Satellitenkommunikation und mmWave-Radar (über 30 GHz) eignen.

Wichtige Eigenschaften, die die Substratleistung definieren

Dielektrizitätskonstante, Verlustfaktor und thermische Eigenschaften

Dielektrizitätskonstante (Dk): Ein Maß für die Wirkung des Substrats auf die Verlangsamung einer elektromagnetischen Welle, die es durchläuft, im Vergleich zum freien Raum. Je niedriger die Dk, desto schneller breiten sich die Signale aus und desto einfacher ist es, die Impedanz zu kontrollieren. Eine niedrigere und stabilere Dk führt auch zu geringerem Timing-Versatz und einfacherem Längenabgleich für Hochgeschwindigkeits-Digitalbusse (wie PCIe Gen5 oder DDR5).

HP PCB 4

Der Verlustfaktor (Df), auch als Verlusttangens bekannt, ist ein Maß für die Menge an Signalenergie, die vom Substrat absorbiert und in Wärme umgewandelt wird. Der Df von Standard-FR4 liegt bei etwa 0,017 bis 0,025, was für bis zu ~3 GHz gut ist. Darüber hinaus sind Materialien wie Rogers (Df 0,0027) oder PTFE (Df unter 0,001) erforderlich. Wärmeleitfähigkeit ist die Fähigkeit der Platine, Wärme von den heißen Stellen zu den kühleren Bereichen zu übertragen. Standard-FR4 kann nur etwa 0,3 W/mK verarbeiten; Aluminium-MCPCBs können 1-4 W/mK verarbeiten; Keramiksubstrate können > 20 W/mK verarbeiten.

So wählen Sie das beste Substratmaterial aus

Material auf Frequenz, Leistung und Anwendungsanforderungen abstimmen

Die Wahl des richtigen Substrats ist nicht die Frage, welches das beste Substrat ist – sondern welches das beste Substrat für Ihre spezielle Anwendung ist. Ein praktischer Entscheidungsrahmen.

Bestimmen Sie die maximale Frequenz Ihres zu übertragenden Signals: Wenn Ihr höchster Frequenzgehalt unter 1 GHz liegt, sollte Ihr Standard-FR4 ausreichen. Erwägen Sie Hochleistungs-FR4-Optionen oder hybride Schichtaufbauten für Frequenzen über 1 GHz und bis zu 10 GHz. Bei Frequenzen um 10 GHz sollten Substrate wie Rogers, PTFE oder Keramik verwendet werden, um die Einfügungsdämpfung zu kontrollieren.

HP PCB 2

Berechnen Sie die gesamte Verlustleistung der Platine, heiße Stellen und welche Art der Wärmeableitung erforderlich ist. Für höhere Leistungsdichten (> 1-2 W/cm²) reicht Standard-FR4 möglicherweise nicht aus. Suchen Sie nach Metallkern-Substraten, Schwerkufer-Aufbauten oder Keramiklösungen.

Kosten, Leistung und Fertigbarkeit in Einklang bringen

Der hybride Schichtaufbau hat sich bewährt. Bei diesem Ansatz werden die HF-Signallagen, die geringe Verluste erfordern, aus Rogers- oder PTFE-Material gefertigt und dann auf die Strom- und langsamen digitalen Routing-Lagen des FR4-Kernmaterials laminiert. Dies bietet Ihnen das Beste aus beiden Welten – Hochfrequenzleistung, wenn Sie sie benötigen, und Kosteneinsparungen, wenn nicht.

Was Kosten vs. Leistung betrifft, beachten Sie Folgendes:

Volumen: Die Wirtschaftlichkeit von Hochleistungsmaterialien wird durch die Panelausnutzung optimiert, da nur eine höhere Produktionsmenge dies ermöglicht.

Schnelle Lieferzeit: Standard-FR4 ist an allen Standorten verfügbar. Für Spezialmaterialien wie Rogers- oder Isola-Laminate kann eine zusätzliche Lieferzeit von 1-3 Wochen erforderlich sein.

Ausbeuteeinfluss: Bestimmte Materialien sind schwieriger zu verarbeiten, was zu einer geringeren Fertigungsausbeute führt und die effektiven Kosten erhöht.

Fertigungsüberlegungen für verschiedene Substratmaterialien

Prozessanpassungen und Qualitätskontrolle

Nicht alle Substratmaterialien verhalten sich in der Produktion gleich. Für jedes Material sind Anpassungen entlang des Fertigungsprozesses erforderlich. Die Unterschiede in den Materialeigenschaften treten zuerst beim Bohrvorgang auf. FR4 lässt sich sauber mit Standard-Hartmetallbohrern bohren; bei Rogers-Material müssen die Vorschubgeschwindigkeiten angepasst werden. Da PTFE dazu neigt, sich zu verformen und nicht sauber zu schneiden, sind spezielle Bohrergeometrien erforderlich. Es ist zu beachten, dass Keramiksubstrate überhaupt nicht für mechanisches Bohren geeignet sind und lasergestützt bearbeitet werden müssen.

HP PCB 3

Es gibt viele verschiedene Laminierparameter. Standard-FR4 laminiert bei etwa 175 - 185 °C und 200 - 400 PSI. Hybride Schichtaufbauten (FR4 und Rogers) benötigen ein sorgfältiges Profil der Zyklen, um sicherzustellen, dass die Bonding-Anforderungen beider Materialien erfüllt werden. Zur Förderung der Kupferhaftung auf PTFE- und Keramiksubstraten ist eine Oberflächenaktivierung erforderlich. Üblicherweise wird für PTFE ein Natriumätzverfahren und für Keramiken eine Plasmabehandlung verwendet. Wenn dies nicht durchgeführt wird, erfüllt die Schälfestigkeit des Kupfers nicht die Anforderungen von IPC-6012.

Zu den Qualitätskontrollpunkten gehören:

  • Impedanzprüfung zur Sicherstellung der Dk-Konsistenz gemäß IPC-TM-650
  • Mikroschnittanalyse der Beschichtungsdicke und Integrität des Via-Fasses.
  • Schälfestigkeit (gemäß IPC-TM-650 Methode 2.4.8)
  • Thermische Spannungsprüfung (Lötbad bei 288 Grad Celsius für 10 Sekunden)

JLCPCBs Fachwissen bei der Auswahl und Fertigung von Substratmaterialien

Breite Palette hochwertiger Substratoptionen

Bei der Umsetzung der Materialauswahl in eine gefertigte Platine ist es entscheidend, einen Hersteller mit umfangreichen Substratfähigkeiten zu haben. JLCPCB bietet eine große Auswahl an PCB-Substratmaterialien, von Standard-FR4 über Hoch-Tg-FR4, Aluminiumkern-MCPCB bis hin zu Rogers-Hochfrequenzlaminaten.

Dies bedeutet, dass Sie ein Design auf einem Standard-FR4-Material für die Funktionsvalidierung prototypisieren und dann für das Produktionsdesign auf einen Rogers-Hybrid-Schichtaufbau umsteigen können – alles innerhalb desselben Fertigungs-Ökosystems. Dadurch verringern Sie die Qualifikationsgefahr und vereinfachen die Verwaltung der Lieferanten.

Zuverlässige Produktion vom Prototyp bis zur Serie

Von fünf Prototypenplatinen zur Validierung einer neuen Substratwahl bis zu fünfzigtausend Produktionsplatinen ist die Fertigungsinfrastruktur von JLCPCB leicht skalierbar. Prototypenaufträge können innerhalb von 1-2 Tagen geliefert werden, und der Preis liegt mit Standard-Spezifikationen bei nur 2 $. Diese schnelle Bearbeitungszeit ermöglicht es Ihnen, verschiedene Materialien schnell zu testen, ohne auf die zeitaufwändigen und oft kostspieligen Spezialmaterialbestellungen warten zu müssen, bevor Sie ein bewährtes Design haben.

Die automatisierten Prozesskontrollen von JLCPCB gewährleisten, dass die Substratleistung, die Sie in Ihrem Prototyp verifiziert haben, bei der Serienproduktion in jeder Produktionsplatine widergespiegelt wird. Material- oder Prozessabweichungen werden in der Regel durch Standard-Qualitätsprüfungen wie automatisierte optische Inspektion (AOI), kontrollierte Impedanzprüfung und Mikroschnittanalyse erkannt, die sicherstellen, dass Platinen mit diesen Fehlern das Werk nicht verlassen.

Bereit, Ihre PCB-Ideen zum Leben zu erwecken?

Verwandeln Sie Designs in funktionierende Hardware mit professioneller Fertigung, Bestückung und Komponentenservices von einem vertrauenswürdigen Branchenführer.
Laden Sie Ihre Dateien hoch, wählen Sie Ihre Optionen und erhalten Sie Platinen, die bereit zum Testen, bereit zum Versand und bereit zur Skalierung sind.

Sofortiges Angebot erhalten >

FAQ zu PCB-Substratmaterial

F: Was ist das am häufigsten verwendete PCB-Substratmaterial?

FR4 ist mit Abstand das am weitesten verbreitete PCB-Substratmaterial in der Elektronikindustrie. Es ist ein glasverstärktes Epoxid-Laminat, das eine gute Balance aus elektrischer Isolierung, mechanischer Steifigkeit und Kosteneffizienz bietet. Standard-FR4 eignet sich für die überwiegende Mehrheit digitaler, leistungselektronischer und allgemeiner Schaltungsdesigns, die unter 1 GHz arbeiten.

F: Wann sollte ich Rogers-Material anstelle von Standard-FR4 wählen?

Sie sollten Rogers-Laminate in Betracht ziehen, wenn Ihr Design HF-, Mikrowellen- oder Hochgeschwindigkeitssignale über etwa 1 bis 3 GHz umfasst. Rogers-Materialien bieten deutlich geringere dielektrische Verluste (Df bis zu 0,0027) und engere Dk-Toleranzen (plus oder minus 2 Prozent) im Vergleich zu FR4.

F: Was ist ein hybrider PCB-Schichtaufbau und wann ist er nützlich?

Ein hybrider Schichtaufbau kombiniert zwei oder mehr verschiedene Substratmaterialien in einer einzigen Leiterplatte. Zum Beispiel könnten Sie Rogers-Material für die oberen beiden Signallagen verwenden, die HF-Leiterbahnen führen, und FR4 für die inneren Strom- und Massebenen. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, Hochfrequenzleistung dort zu erzielen, wo sie wichtig ist, während die Kosten durch die Verwendung von FR4 niedrig gehalten werden.

Fazit

Die Wahl des richtigen PCB-Substratmaterials ist ein kritischer Balanceakt, der sich direkt auf die Signalintegrität, das Wärmemanagement und die mechanische Haltbarkeit Ihres Designs auswirkt. Während Standard-FR4 als kostengünstiges Arbeitstier für Allzweck-Designs unter 1 GHz dient, erfordern anspruchsvolle Hochfrequenz- oder Hochleistungsanwendungen spezielle Materialien wie Rogers, PTFE oder Polyimid, um Signalverluste und thermisches Versagen zu vermeiden. Wenn Leistung und Budget kollidieren, bietet ein hybrider Schichtaufbau den idealen Mittelweg – er liefert erstklassige Hochfrequenzleistung nur dort, wo sie benötigt wird, und hält gleichzeitig die Gesamtkosten optimiert.

Die erfolgreiche Umsetzung dieser Materialstrategien erfordert einen Fertigungspartner mit tiefgreifenden technischen Fähigkeiten. Durch ein umfangreiches Inventar von Standard-FR4 bis hin zu Rogers-Laminaten, strenge automatisierte Qualitätskontrollen und nahtlose Skalierbarkeit vom schnellen Prototyping bis zur Serienproduktion eliminiert JLCPCB Fertigungsrisiken und hilft Ihnen, Hochleistungselektronik sicher auf den Markt zu bringen.