This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Auswahl des PCB-Laminats für zuverlässige Hochleistungsplatinen

Ursprünglich veröffentlicht Jul 03, 2026, aktualisiert Jul 03, 2026

12 min

Inhaltsverzeichnis
  • Die Grundlage jeder Leiterplatte – Laminatmaterialien verstehen
  • Gängige Arten von PCB-Laminaten und ihre Eigenschaften
  • Wichtige Faktoren bei der Auswahl von PCB-Laminaten
  • Auswirkungen der Laminatwahl auf Design und Fertigung
  • JLCPCBs Fachwissen bei der Auswahl und Fertigung von PCB-Laminaten
  • FAQ zu PCB-Laminaten
  • Fazit

Wichtige Erkenntnisse

Die Wahl des richtigen PCB-Laminats ist die Grundlage für eine zuverlässige Hochleistungsplatine. Passen Sie Ihr Material an die Anwendung an – Standard-FR4 für einfache Designs unter 5 GHz, hoch-Tg-FR4 für bleifreie Montage, verlustarme Materialien für Hochgeschwindigkeits-Digitalanwendungen und Rogers/PTFE für HF- und mmWave-Anwendungen. Priorisieren Sie immer stabile Dk, niedrige Df, hohe Tg und niedrigen Z-Achsen-CTE, während Sie Ihren Schichtaufbau für eine genaue Impedanzkontrolle neu berechnen. Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Hersteller gewährleistet optimale Verarbeitung und konsistente Ergebnisse vom Prototyp bis zur Serienproduktion.

Haben Sie sich jemals gefragt, was sich auf Ihrer Leiterplatte befindet, bevor eine Kupferbahn verlegt oder ein Bauteil platziert wird? Unter jedem Footprint und durch jede Durchkontaktierung befindet sich das PCB-Laminat, das technische Material, das Ihr gesamtes Design zusammenhält. Es wird leicht übersehen, bestimmt aber leise, ob Ihre Platine das Reflow überlebt, ihre Impedanz beibehält und Sie im Feld jahrelang überdauert. Die meisten Ingenieure verbringen ihre Zeit mit der Bauteilauswahl und dem Verlegen, aber alles beginnt mit dem Laminat. Selbst ein perfekter Schaltplan kann durch eine schlechte Wahl ruiniert werden, was zu einem Signalverlust bei hohen Frequenzen, Delamination unter thermischer Belastung oder einer außertoleranzlichen Impedanz führt.

June PCB laminate 1.4

Das richtige Laminat hingegen bietet Ihrem Design eine stabile und vorhersagbare Basis. Dieser Leitfaden wird erläutern, was ein PCB-Laminat ist, die verschiedenen Typen von gängigem FR4 bis hin zu exotischen Hochfrequenzmaterialien, und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu den verschiedenen elektrischen und thermischen Faktoren, die bei der Auswahl des richtigen Laminatmaterials eine Rolle spielen. Wir werden auch die Auswirkungen Ihrer Laminatwahl auf die Schichtaufbau Planung, die Impedanzkontrolle und innerhalb des eigentlichen Herstellungsprozesses untersuchen.

Die Grundlage jeder Leiterplatte – Laminatmaterialien verstehen

Was PCB-Laminat ist und seine entscheidende Rolle im Platinenaufbau

June PCB laminate 1.3

Ein PCB-Laminat ist ein Material, das aus einer Verstärkung, typischerweise gewebtem Glasfasergewebe, besteht, das mit einem Harzsystem, meist Epoxidharz, imprägniert, ausgehärtet und mit Kupferfolie kaschiert wird. Kupferkaschiertes Laminat (CCL) ist ein Laminat mit Kupferfolie auf einer oder beiden Seiten. Das Glasfasergewebe macht in der Regel 30% bis 50% des Laminatgewichts aus, verleiht dem Laminat mechanische Festigkeit und Zähigkeit und trägt zur Stabilisierung der Maßhaltigkeit bei. Das Harz hält alles zusammen und dient als Isoliermaterial zwischen den Kupferschichten. Bei mehrschichtigen Aufbauten werden teilweise ausgehärtete Folien, sogenannte Prepregs, verwendet, um die ausgehärteten Kerne zu laminieren.

Wie Luminateigenschaften die Gesamtleistung der Leiterplatte beeinflussen

Die Eigenschaften des Laminats beeinflussen das Verhalten Ihrer Platine. Die folgenden sind die wichtigsten Eigenschaften:

June PCB laminate 1.1

  • Dielektrizitätskonstante (Dk): beeinflusst die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Signals und die Impedanz. Die Leiterbahnimpedanz ist bei einer stabilen Dk vorhersagbar.
  • Verlustfaktor (Df): Bestimmt die dielektrischen Verluste. Je niedriger der Df, desto besser sind die Signale bei hohen Frequenzen.
  • Glasübergangstemperatur (Tg): Die Temperatur, bei der das Harz weich wird. Je höher der Tg-Wert, desto mehr Temperaturzyklen übersteht es.
  • Wärmeausdehnungskoeffizient (CTE): reguliert die Ausdehnung der Platine beim Erhitzen, insbesondere in der Z-Achse, wo die Zuverlässigkeit der Durchkontaktierungen entscheidend ist.
  • Wärmeleitfähigkeit: beeinflusst die Wärmeableitung von heißen Elementen.

Gängige Arten von PCB-Laminaten und ihre Eigenschaften

Standard-FR4 und seine Grenzen

Für die meisten Platinen wird als Laminatmaterial FR4 verwendet, und das aus gutem Grund – es ist die Standardwahl für Laminatmaterial. Das "FR" im Namen bedeutet nicht, dass es an sich flammfest ist, sondern dass es sich um einen Verbund aus Glasgewebe und Epoxidharz handelt, der kostengünstig, mechanisch robust und einfach zu verarbeiten ist und flammhemmend wirkt. Standard-FR4 bietet eine Dk von etwa 4,2 bis 4,7 und einen Df von etwa 0,017 bis 0,025, mit einer typischen Tg zwischen 130 und 180 °C. Es gibt jedoch einige Grenzen bei FR4. Der dielektrische Verlust steigt mit der Frequenz stark an, und die Dk weist eine signifikante Schwankung über das Frequenzband auf, was die Impedanzkontrolle bei hohen Geschwindigkeiten erschwert. Es gibt auch das Glasfasergewebe, das lokale Dk-Schwankungen verursacht, und dies ist ein Problem für eng abgeglichene Differenzpaare über 5 GHz. Für HF, Mikrowellen und sehr hohe Datenraten ist FR4 einfach zu schwach.

Hoch-Tg-, verlustarme und Hochfrequenz-Laminate

Mehrere spezielle Familien kommen zum Vorschein, wenn Standard-FR4 die Aufgabe nicht erfüllt. Es wurden Vergleiche mit repräsentativen Materialien angestellt und wo sie liegen, wie unten gezeigt.

Laminat-TypBeispielDkDf (@10 GHz)TgBeste Verwendung
Standard FR4Generisches FR44,2-4,70,017-0,025130-180 °CDigital, Leistung, <5 GHz
Hoch-Tg / verlustarmes FR4Isola 370HR3,920,025180 °CBleifreies Reflow, Multilayer
Verlustarm, HochgeschwindigkeitIsola I-Speed~3,6~0,006175 °C10-30 GHz digital
HF / MikrowelleRogers RO4350B3,480,0037280 °CHF, Antennen, <30 GHz
Verlustarmes HFRogers RO4003C3,380,0027>280 °CHochfrequenz-HF
PTFERogers RT/duroid 58802,200,0009N/AmmWave, Radar
  • Hoch-Tg-Laminate (Tg ≥ 170 °C) behalten ihre Beständigkeit gegen Erweichung nach mehreren bleifreien Reflow-Prozessen bei und können die Z-Achsen-Ausdehnung minimieren und so die durchkontaktierten Löcher schützen.
  • Verlustarme Laminate gewährleisten einen niedrigen Df und bieten eine günstigere Dk-gegenüber-Frequenz-Kurve, wodurch die Signalintegrität bei Multi-Gigabit-Verbindungen erhalten bleibt.
  • Hochfrequenz-PCB-Laminate wie Rogers und PTFE bieten eine sehr niedrige und stabile Dk sowie extrem geringe Verluste für HF und mmWave, wobei viele Laminate mit Keramik gefüllt oder vollständig mit PTFE verstärkt sind.

Beachten Sie auch, dass Rogers RO4350B eine höhere Wärmeleitfähigkeit (ca. 0,69 W/mK) im Vergleich zu typischen Werten für FR4-Klasse-Materialien von etwa 0,4 W/mK aufweist, was das Wärmemanagement für dichte HF-Designs unterstützt.

Wichtige Faktoren bei der Auswahl von PCB-Laminaten

Dielektrizitätskonstante, Verlustfaktor und thermische Eigenschaften

Beginnen Sie mit der Betrachtung der drei Eigenschaften, die für die Entscheidungsfindung am wichtigsten sind. Dk, das Ihre Impedanz und Ausbreitungsverzögerung bestimmt, ist umso besser, je niedriger und stabiler es ist. Für Hochgeschwindigkeitsarbeiten möchten Sie, dass Impedanz und Ausbreitungsverzögerung bei allen Frequenzen gleich sind. Df (Verlustfaktor) gibt die Energiemenge an, die vom Dielektrikum für das Signal absorbiert wird. Im zeitveränderlichen Feld verlieren polarisierte Harzmoleküle Energie in Form von Wärme, was als dielektrischer Verlust bezeichnet wird und mit zunehmender Frequenz steigt. Der Unterschied zwischen einem Df von 0,020 und 0,003 für eine 25 Gbps SerDes-Verbindung. Thermische Eigenschaften vervollständigen das Bild. Behalten Sie diese Dinge als Ziele im Hinterkopf:

  1. Tg sollte mit einem Spielraum über Ihrer PMT liegen. Streben Sie für bleifreie SAC305-Prozesse (Spitze ~245-260 °C) 170 °C oder höher an.
  2. Td (Zersetzungstemperatur) ist ein Symbol für die Temperatur, bei der das Harz chemisch zerfällt, und je höher der Wert, desto mehr Reflow-Zyklen übersteht es.
  3. Der Z-Achsen-CTE sollte unter 70 ppm/°C liegen, um Schäden an den Durchkontaktierungsschäften zu vermeiden, und steigt jenseits von Tg dramatisch an.

Laminat an Anwendung, Frequenz und Umgebung anpassen

Es gibt immer ein "bestes" Laminat für die Aufgabe! Die Anforderungen an ein Verbrauchergerät und ein Phased-Array-Radar sind sehr unterschiedlich, und es ist Verschwendung, zu hoch zu spezifizieren, oder ein Risiko, zu niedrig zu spezifizieren. Befolgen Sie diese Richtlinien für die Zuordnung von Material zur Mission:

  • Allgemeine Digital- und Leistungselektronik (<5 GHz): Standard- oder mittleres Tg-FR4 ist die Standardwahl, kosteneffektiv.
  • Dichte Multilayer mit bleifreier Montage: Hoch-Tg-FR4 (180 °C-Klasse) für thermisches Überleben.
  • Verlustarme Laminate wie I-Speed mit niedrigem Df und flachem Dk eignen sich für Hochgeschwindigkeits-Digitalfrequenzen (10-30 GHz).
  • HF und Mikrowelle (bis zu ~60 GHz): Keramikgefüllte oder PTFE-Materialien für stabile, verlustarme Leistung.

Hohe Tg, geringe Feuchtigkeitsaufnahme und angepasster CTE sind erforderlich, damit die Platine nach Temperaturwechseln in Automobil-Anwendungen unter der Motorhaube, bei Bohrlochmessungen und in der Avionik überlebt.

Auswirkungen der Laminatwahl auf Design und Fertigung

Schichtaufbauplanung und Impedanzkontrolle

Die von Ihnen gewählten Laminat- und Prepreg-Typen bestimmen die Höhen der Dielektrika zwischen den Schichten, und die Höhen bestimmen Ihre Impedanz. Beachten Sie, dass Dk-Werte aus Datenblättern typischerweise für etwa 50 Prozent Harzgehalt gelten; die tatsächliche Dk und die ausgepresste Prepreg-Dicke bestimmen die tatsächliche dielektrische Höhe und den effektiven Dk-Wert. Wenn die Impedanz kontrolliert wird, wie z.B. 50 Ohm unsymmetrisch oder 90/100 Ohm differentiell. Die Breite der Leiterbahn, die Dicke des Isolators (Dielektrikum) und das Kupfergewicht müssen aufeinander abgestimmt sein. Ein häufiger Grund für Impedanzfehler beim Test ist das Ersetzen eines anderen Laminats ohne Neuberechnung des Schichtaufbaus. Hier sind einige bewährte Verfahren für den Schichtaufbau:

  • Wählen Sie ein Laminat mit einer flachen Dk-gegenüber-Frequenz-Kurve für breitbandige Hochgeschwindigkeitsdesigns.
  • Halten Sie die Dk im Schichtaufbau ähnlich, um die gleiche Impedanz von Schicht zu Schicht beizubehalten.
  • Passen Sie den CTE für hybride Schichtaufbauten an, um Ausdehnungsunterschiede während der Lamination zu vermeiden.
  • Berücksichtigen Sie den Glasgewebestil; engere, bessere Gewebe führen zu geringeren Schwankungen der lokalen Dk für feine Differenzpaare.

Prozessanpassungen für verschiedene Laminattypen

Verschiedene Laminate werden auf verschiedene Weise hergestellt, und ein ausgezeichneter Hersteller optimiert den Prozess für jedes Material. Hier wird die Herstellbarkeit zu "echten" Kosten und Ausbeute. Die folgenden Prozessvariablen unterscheiden sich bei der Verwendung von Laminat:

June PCB laminate 1.2

  • Laminationszyklus: Jedes Harzsystem erfordert spezifische Temperatur- und Druckprofile, und hybride Schichtaufbauten müssen einen kompatiblen Zyklus gemeinsam nutzen.
  • Bohren: Unterschiedliche Vorschübe und Geschwindigkeiten für verschiedene Materialien. Bohrer verschleißen bei keramikgefüllten Laminaten und Rogers-Laminaten schneller, was die Kosten erhöht.
  • Desmear und Lochwandvorbereitung: Die Plasmachemie variiert je nach Harz für eine ordnungsgemäße Beschichtung.
  • Ätzen: Das Kupferfolienprofil und die Dicke beeinflussen die Ätzkompensation; eine geringe Dicke (niedriges Rz, 2µm) reduziert die Hochfrequenz-Kupferverluste, erfordert aber eine sorgfältige Handhabung.

Sobald Sie den Bereich des gängigen FR4 verlassen, müssen Sie auch vom Hersteller verlangen, seinen Prozess zu ändern, und hier zahlt es sich aus, mit einem Hersteller zusammenzuarbeiten, der viel Materialerfahrung hat.

JLCPCBs Fachwissen bei der Auswahl und Fertigung von PCB-Laminaten

Auswahl zertifizierter Hochleistungslaminate

Moderne Leiterplattenhersteller wie JLCPCB bieten eine breite Palette zugelassener Laminate, von gängigem und hoch-Tg-FR4 bis hin zu speziellen PCB-Laminaten für den Einsatz in Hochfrequenzanwendungen, einschließlich Rogers- und PTFE-basierter Materialien. Mit zertifizierten Optionen können Sie nach Dk, Df und Tg suchen, die Ihrer Anwendung entsprechen, ohne den Beschaffungsaufwand. Diese Familie ermöglicht es einem Designer, nahtlos von einem kostengünstigen FR4-Prototypen zu einer Rogers-basierten HF-Platine mit derselben Lieferkette und dokumentierten Materialdaten überzugehen.

Konsistente, hochwertige Ergebnisse vom Prototyp bis zur Serienproduktion

Wiederholbarkeit ist der wahre Maßstab einer Laminatstrategie. Wenn eine Platine im Prototyp impedanzangepasst ist, muss die Impedanzspezifikation der Platine in Tausenden von Platinen gleich bleiben. In Anbetracht der Anwendung dieser Prinzipien bieten die Fertigungsdienstleistungen von JLCPCB einen bequemen Weg, um von einem 2-Dollar-Prototypen zur Serienproduktion mit denselben Laminat-Eigenschaften, Impedanz und Zuverlässigkeit zu gelangen. Die von Ihnen gewählte Grundlage bleibt vom ersten Muster bis zur Massenproduktion stabil, mit einer Produktionsdurchlaufzeit von nur 1-2 Tagen und integrierter SMT-Bestückung.

Bereit, Ihre PCB-Ideen zum Leben zu erwecken?

Verwandeln Sie Designs mit fachmännischer Fertigung, Bestückung und Komponentendienstleistungen eines vertrauenswürdigen Branchenführers in funktionierende Hardware.
Laden Sie Ihre Dateien hoch, wählen Sie Ihre Optionen und erhalten Sie Platinen, die bereit zum Testen, Versand und zur Skalierung sind.Sofortiges Angebot erhalten >

FAQ zu PCB-Laminaten

F: Woraus besteht ein PCB-Laminat?

Ein PCB-Laminat ist ein Verbundwerkstoff aus einer Verstärkung, normalerweise gewebtem Glasfasergewebe, das mit einem Harzsystem wie Epoxidharz imprägniert, dann ausgehärtet und mit Kupferfolie verbunden wird. Wenn es mit Kupfer kaschiert ist, wird es zu einem kupferkaschierten Laminat, dem grundlegenden Baustein jeder starren Leiterplatte.

F: Wann sollte ich von Standard-FR4 abweichen?

Wechseln Sie zu einem Speziallaminat, wenn Ihr Design eine Hochgeschwindigkeits-Signalintegrität über etwa 5 GHz hinaus benötigt, mehrere bleifreie Reflow-Zyklen überstehen muss oder in rauen thermischen Umgebungen arbeitet. Verlustarme, hoch-Tg- oder Hochfrequenz-PCB-Laminate adressieren die dielektrischen Verluste und thermischen Grenzen, bei denen FR4 an seine Grenzen stößt.

F: Wie wirkt sich die Laminatwahl auf die Impedanzkontrolle aus?

Die Dielektrizitätskonstante des Laminats und die gepresste dielektrische Höhe setzen direkt die Leiterbahnimpedanz. Da die tatsächliche Dk vom Harzgehalt und dem Prepreg-Auspressen abhängt, müssen Sie den Schichtaufbau jedes Mal neu berechnen, wenn Sie das Laminat wechseln, um die kontrollierte Impedanz innerhalb der Toleranz zu halten.

F: Welche TG sollte ich für die bleifreie Montage wählen?

Wählen Sie für das bleifreie SAC305-Reflow mit Spitzen um 245 bis 260 °C ein hoch-Tg-Laminat mit einer Nenn-Tg von 170 °C oder höher. Höhere Tg und Zersetzungstemperatur reduzieren die Z-Achsen-Ausdehnung und schützen durchkontaktierte Löcher über mehrere Temperaturzyklen hinweg.

F: Sind Hochfrequenzlaminate schwieriger herzustellen?

Ja, Materialien wie Rogers und PTFE erfordern angepasste Laminationszyklen, unterschiedliche Bohrervorschübe und -geschwindigkeiten sowie materialspezifische Desmear-Chemie. Keramikgefüllte Laminate verschleißen auch Bohrer schneller, daher stellt die Zusammenarbeit mit einem Hersteller, der Erfahrung mit vielen Laminattypen hat, konsistente und zuverlässige Ergebnisse sicher.

Fazit

Die Auswahl des richtigen PCB-Laminats ist eine der kritischsten Entscheidungen für eine zuverlässige, leistungsstarke Leiterplatte. Von Standard-FR4 für alltägliche Anwendungen bis hin zu hoch-Tg-, verlustarmen und fortschrittlichen HF-Materialien wie Rogers RO4350B oder PTFE wirkt sich Ihre Wahl direkt auf die Signalintegrität, thermische Zuverlässigkeit, Impedanzkontrolle und langfristige Produkthaltbarkeit aus. Ein gut abgestimmtes Laminat stellt sicher, dass Ihr Design das Reflow überlebt, eine stabile elektrische Leistung über Frequenzen hinweg beibehält und in anspruchsvollen Umgebungen gedeiht.

Indem Sie die wichtigsten Materialeigenschaften – Dk, Df, Tg und CTE – verstehen und sie mit Ihren spezifischen Frequenz-, thermischen und Zuverlässigkeitsanforderungen abstimmen, können Sie kostspielige Ausfälle vermeiden und sowohl Leistung als auch Herstellbarkeit optimieren. Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Hersteller wie JLCPCB, der eine breite Palette zertifizierter Laminate und nachgewiesene Fertigungskompetenz bietet, erleichtert den nahtlosen Übergang vom Prototyp zur Serienproduktion mit gleichbleibender Qualität.