PCBs kühl halten: Praktische Kühlkörper-Strategien für eine bessere Wärmeleistung
13 min
- Beliebte PCB-Kühlkörper-Typen im Überblick:
- Wichtige Werkstoffe für wirksame PCB-Kühlkörper
- Fortgeschrittene Wärmemanagement-Lösungen jenseits klassischer Kühlkörper
- Kühlkörper-Lösungen in Ihrem PCB-Design umsetzen
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die heutigen Leiterplatzen werden immer leistungsfähiger, daher ist ihre Kühlung absolut notwendig. Große Leistungsbauteile wie CPUs, GPUs, SOCs, Spannungsregler und LED-Treiter geben als Nebeneffekt ihrer Funktion Wärme ab. Deshalb ist es beispielsweise üblich, dass CPUs, GPUs oder SOCs einen eigenen Kühlkörper besitzen, oder dass dicht bestückte Leiterplatzen oder solche mit Leistungsbauteilen wie Motoren, Leistungstransistoren, Verstärkern, Reglern usw. zu heißen Stellen führen können. Eine kleine Leiterplatze kann sich stark erwärmen, wenn viel Strom durch die Leiterbahnen fließt.
Wenn Sie diese Wärme nicht abführen, verlieren Sie Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Die Faustregel besagt, dass jede Temperaturerhöhung um 10 °C die Ausfallrate etwa verdoppelt. Mit richtigem Wärmemanagement können Sie mehr als die Hälfte aller Ausfälle elektronischer Systeme verhindern. Wenn Ihre Leiterplatze zu heiß wird, wird sie zu einem „gebackenen Computer“, die Leistung sinkt, Bauteile werden gedrosselt oder schalten sich ab, und Lötstellen können durch thermische Belastung (Thermische Zyklen) versagen. Im schlimmsten Fall droht ein thermisches Durchgehen: Die Wärmeentstehung erfolgt schneller als die Ableitung, und die Schaltungen beginnen einen unkontrollierten Ausfall.
Wärmeentstehung und Wärmekontrolle:
Typische „Heizelemente“ auf einer Leiterplatze sind Hochleistungs-ICs (CPUs, GPUs, MCUs), Wandler und Regler, HF-Verstärker, LED-Arrays sowie enge Leistungsleiterbahnen. Jedes Bauteil, das hohe Ströme führt oder mehrere Watt umsetzt, erzeugt Verlustwärme. Mehr Chips auf kleinem Raum erhöhen die Wärmeentstehung in begrenzten Bereichen. Daher muss die Bauteildichte beachtet werden. Auch wenn viele Leiterplatzen flammgeschütztes FR‑4 verwenden, ist dessen Wärmeleitfähigkeit gering (0,25 W/m·K), sodass Wärme nur schwer über das Substrat abfließt.
Ohne Wärmemanagement steigen Ausfallraten und die Lebensdauer sinkt. Höhere Temperaturen beschleunigen chemischen und mechanischen Verschleiß. Pro 10 °C Temperaturerhöhung halbiert sich die mittlere Lebensdauer eines Chips. Überhitzte Leiterplatzen können sofortige Probleme wie Abschaltungen von Spannungsreglern oder sogar Verwerfungen der Platze verursachen.
Beliebte PCB-Kühlkörper-Typen im Überblick:
Stranggepresste Aluminium-Kühlkörper.
Stranggepresste Aluminium-Kühlkörper entstehen, wenn heißes Aluminium durch eine Matrize gepresst wird und lange, gleichmäßige Rippenprofile formt. Es entstehen dicht gepackte Rippen mit gutem Wärmeübergang von Boden zu Rippe und konstanter Qualität. Sie sind günstig und leicht, daher sind sie in vielen Elektronik-Projekten Standard, besonders bei mittlerer bis hoher Leistung.

Strangpressungen lassen sich als Gerade-, Schräg- oder Stiftrippen ausführen. Gerade Rippen bieten konstante Kühlung bei gleichem Footprint, Stiftrippen ermöglichen Luftströmung in jede Richtung, wenn keine definierte Strömung vorhanden ist. Viele stranggepresste Kühlkörper werden eloxiert, um Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen und die Wärmestrahlung leicht zu verbessern. Fazit: Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, sofern Platz und Höhe vorhanden sind.
Gestanzte und gefaltete Rippen-Kühlkörper.
Die Rippen gestanzter Kühlkörper werden aus dünnen Aluminiumblechen ausgestanzt und gebogen. Sie sind kostengünstig, klein und haben oft Federklammern, mit denen sie sich einfach auf Bauteile wie TO-220 oder TO-247 aufstecken lassen. Obwohl gewinkelte oder verdrehte Rippen die Luftströmung fördern, sind gestanzte Ausführungen meist für niedrige bis mittlere Leistung geeignet, da die Rippenhöhe begrenzt ist.

Gefaltete Rippen-Kühlkörper sind kompakt und hochdicht. Gewellte Metallstreifen werden gefaltet und auf eine Bodenplatte gelötet oder geklebt, wodurch Rippenhöhen von bis zu ca. 12 mm möglich sind. Wellige oder geschnittene Rippen erhöhen die Luftbewegung. Man findet sie in Telekommunikationsgeräten und dichten PCB-Baugruppen, wo mehr Kühlleistung als bei gestanzten Kühlkörpern nötig ist.
Gebundene Rippen und Heatpipe-Lösungen.
Bei sehr hohen Leistungen können Strangpressungen nicht mehr mithalten; hier kommen gebundene Rippen-Kühlkörper ins Spiel. Einzelne dicke Rippen werden auf eine Basisplatte geklebt oder geschweißt, sodass sehr dichte Rippenarrays entstehen. Ein beliebter Trick ist die Kombination von Werkstoffen, z. B. Kupferrippen auf Aluminiumbasis. Sie sind die erste Wahl bei Hochleistungs- oder erzwungener Luftkühlung.

Ein mit Heatpipes kombinierter Kühlkörper leitet die Wärme über Phasenwechsel von der Quelle zu entfernten Rippen. Eingebettete Kupferro leiten Wärme sehr effizient und eignen sich für schwere Lasten wie GPUs, Avionik oder Laser. Sie sind robust und werden bei den anspruchsvollsten Aufgaben eingesetzt.
Flache Kühloptionen
Wenn der vertikale Platz fehlt, kommen ultraflache Kühlkörper zum Einsatz. Sie sind nur wenige Millimeter hoch, haben kurze Rippen oder Kreuzschlitz-Designs und oft vorgebaute Wärme kleber, sodass sie einfach aufgeklebt werden können. Kleine Kupferblöcke oder flache Leiterbahnen leiten Wärme über die Platze.

In den kleinsten Designs kann man auf Rippen verzichten und stattdessen flache Heatspreaders oder Metal-Core-PCBs verwenden. Diese zielen darauf ab, klein zu bleiben und nicht übers Ziel zu kühl en, daher sind gute Wärmeübergänge und Luftstromkontrolle entscheidend.
Wichtige Werkstoffe für wirksame PCB-Kühlkörper
Die Wahl des Kühlkörpermaterials beeinflusst Leistung, Gewicht und Kosten stark. Die beiden klassischen Werkstoffe sind Aluminium und Kupfer, jeweils mit Vor- und Nachteilen:

Oberflächenbehandlungen und Beschichtungen für besseren Wärmeübergang
Die Oberflächenbehandlung eines Kühlkörpers kann ebenfalls eine Rolle spielen, besonders bei passiv (luftgekühlten) Platinen. Die wichtigsten Behandlungen sind:
- Eloxieren: Ein elektrochemischer Prozess, der die natürliche Oxidschicht auf Aluminium verstärkt. Eloxierte Oberflächen sind robuster und haben eine viel höhere thermische Emissivität (Fähigkeit, Wärme abzustrahlen) als blankes Metall. Blankes Aluminium hat eine Emissivität von 0,05, schwarz eloxiert etwa 0,85. Die dunklere, rauere Oberfläche strahlt deutlich mehr Infrarot ab – hilfreich bei geringer Luftströmung. Bei erzwungener Luftkühlung ist der Strahlungsanteil geringer, aber Eloxieren bietet weiterhin Korrosionsschutz und eine robustere Oberfläche.
- Plattieren und Beschichtungen: Kupferkühlkörper erhalten oft Nickel- oder Zinn-Schichten, um Oxidation und galvanische Korrosion zu verhindern. Die dünnen Schichten lassen die Wärmeleitung kaum nach, halten die Oberfläche aber glänzend und langlebig. Eine weitere Variante ist schwarze Wärme leitfarbe oder schwarze Eloxalschicht: Sie erhöht die Emissivität deutlich und verstärkt die Infrarot-Strahlung – nützlich bei wenig Konvektion. Diese Behandlungen betreffen vor allem Strahlung und Korrosion; die Wärmeleitung von Rippe zu Luft wird kaum beeinflusst.
Neue Werkstoffe wie Graphit und Verbundwerkstoffe
Graphit/Graphen: Hochorientierte Graphit- oder Graphenfolien besitzen eine In-Ebene-Wärmeleitfähigkeit, die deutlich über der von Kupfer liegt. Sie können Wärme schnell über eine Fläche verteilen. Eine Graphitplatte unter einem Chip leitet die Wärme beispielsweise lateral zu den Platinenrändern ab. Graphit und Graphen gewinnen an Bedeutung für „außergewöhnliche Wärmeleitfähigkeit“ bei geringem Gewicht.
Metal-Matrix-Composites (MMCs): Das sind Legierungen oder Verbundwerkstoffe, die Metalle (Al oder Cu) mit anderen Stoffen kombinieren, um die Eigenschaften abzustimmen. Einige MMCs erreichen Wärmeleitfähigkeiten von 400–600 W/m·K bei geringerer Dichte als reines Kupfer. Sie haben außerdem einen niedrigeren thermischen Ausdehnungskoeffizienten – nützlich in der Luft- und Raumfahrt. Sie sind jedoch teuer und meist für Spezialfälle reserviert.
Fortgeschrittene Wärmemanagement-Lösungen jenseits klassischer Kühlkörper
Thermische Vias und ihre Rolle bei der Wärmeverteilung.
Thermische Vias sind einfach Kupfer durchgängige Löcher unter wärmeerzeugenden Bauteilen, die Wärme durch die Platze leiten. Stellen Sie sich vertikale Rohre vor: Sie ziehen Wärme von der Oberseite zu inneren Ebenen oder zur Unterseite, wo sie sich verteilt oder von einem Kühlkörper aufgenommen wird. Anstatt die Wärme auf einem Pad zu konzentrieren, bietet ein durchdachtes Via-Layout einen niederwiderständigen Kühlweg. Thermische Vias sind besonders nützlich bei SMD-Bauteilen mit thermischem Pad, wie QFNs und Power-ICs. Statt eines einzelnen Vias setzt man meist ein ganzes Bündel, um die Wärmeleitung zu verbessern.

Ein typisches Beispiel sind Vias mit 0,3 mm Durchmesser und 0,8 mm Abstand. Ein 5×5-Raster kann die Junction-Temperatur um einige zehn Grad senken, wenn die Vias mit inneren Ground- oder Power-Ebenen oder einem Unterseiten-Kühlkörper verbunden sind. Wichtig ist die Verarbeitung: Offene Vias im Pad müssen gefüllt oder versiegelt werden, sonst zieht Lötzinn während des Reflows hinein. Außerdem nützen Vias nur, wenn auf der Gegenseite genug Kupfer oder ein Kühlkörper die Wärme aufnehmen kann. Wenn alles stimmt, senken thermische Vias Hot-Spots deutlich und machen die Platze zu einem beidseitigen Heat-Spreader, was die Zuverlässigkeit von PCBs steigert.
Passive Kühlung: Copper Pours und Planes.
Weitere passive Maßnahme ist zusätzliches Kupfer um Wärmequellen. Volle Plane-Ebenen und große Copper-Pours wirken als Wärmespeicher und verteilen die Wärme lateral, wodurch lokale Spitzen abgeflacht werden. Schließt man das Pad eines Leistungsbauteils an eine große Ground- oder Power-Ebene an, kann sich die Wärme über eine viel größere Fläche verteilen. Man platziert Kupfer nahe bei heißen Bauteilen oder verbindet direkt über thermische Vias mit inneren Ebenen. Eine Power-IC-Umgebung mit viel Kupfer kann die Temperatur unter Last deutlich senken.
Innere Vollebenen bieten einen weiteren niederwiderständigen Wärme pfad und arbeiten mit der vertikalen Leitung der Vias zusammen. Mehr Kupfer erhöht zwar Gewicht und erschwert das Routing, doch die Kühlvorteile überwiegen. Zusätzliche innere Kupferlagen und erhöhte Kupferdicke (z. B. 2–3 oz statt 1 oz) verstärken die passive Verteilung weiter. Sie egalisieren Temperaturunterschiede und unterdrücken Hot-Spots, auch wenn sie die Wärme nicht aktiv abführen. Metal-Core-PCBs erreichen das Gleiche auf größerer Skala, indem sie FR4 durch Metall ersetzen, doch viele dieser Vorteile lassen sich auch in Standard-Mehrlagenplatzen durch gezielten Kupfereinsatz erzielen.
Aktive Kühlung: Lüfter, Kühlkörper und Flüssigkeiten.
Wenn passive Mittel nicht ausreichen, muss man aktiv werden. Die Standardlösung ist erzwungene Luftkühlung: Ein Lüfter bläst Luft über die Platze oder einen Kühlkörper. Selbst Mini-Lüfter können 20–30 °C abziehen. Hochleistungsplatzen leiten die Luft oft durch Kanäle oder Hauben, um die Effizienz zu steigern. Nachteile sind höhere Kosten, Geräusch, Stromverbrauch und die geringere Zuverlässigkeit beweglicher Teile.

Flüssigkeitskühlung findet sich in Extrem-Hochleistungsbereichen. Kaltplatten oder Wärmetauscher, die mit Wasser betrieben werden, verkraften Lasten, die weit über das hinausgehen, was Luft leisten kann. Auf normalen PCBs ist sie wegen Komplexität, Gewicht und Leckage-Risiko selten; sie wird hauptsächlich in Rechenzentren, Industrieanlagen oder High-Performance-Computern genutzt. Zwischen Luft und Flüssigkeit liegen Konstruktionen mit Heatpipes oder Dampfkammern in Kühlkörpern oder Modulen. Diese passiven Zweiphasen-Bauteile transportieren Wärme blitzschnell von einem Hot-Spot weg und bilden die Brücke zwischen einfacher Luft- und kompletter Flüssigkeitskühlung.
Kühlkörper-Lösungen in Ihrem PCB-Design umsetzen
Platzierungsregeln und Befestigungsmethoden (Klammer, Kleber, Schraube)
Bei der Anbringung von Kühlkörpern sollten Sie ausreichende Luftströmung sicherstellen. Platzieren Sie heiße Bauteile nicht nah an Wänden oder neben anderen Wärmequellen, sondern nutzen Sie Öffnungen oder Lüfter. Ein MOSFET näher an den PCB-Rand zu setzen oder ein Loch in die Platze zu fräsen, kann dessen Temperatur deutlich senken. Mehrere Hochleistungsbauteile dicht nebeneinander zu packen ist kontraproduktiv; Abstand wärmt besser. Praktisch simulieren Designer Luftströme – schon wenige Millimeter Verschiebung können den Wärme widerstand um ein Fünftel reduzieren.
Befestigungsmethoden: Kühlkörper werden klebend oder mechanisch befestigt. Gängige Methoden sind:
- Klammern und Schrauben: Viele TO‑220- oder TO‑247-Kühlkörper haben Löcher für Schrauben. PCB-Befestigungsbolzen oder Board-Clips halten den Kühlkörper.
- Wärme leitkleber/-pads: Doppelseitiges Wärme klebeband oder Epoxid klebt den Kühlkörper auf das Bauteil. Das vereinfacht die Montage und vermeidet Bohrungen.
- Lötbare Laschen: Manche board-level-Kühlkörper haben flache Laschen, die auf Kupfer der Platze gelötet werden. Das macht sie praktisch zum Board dazu, erfordert aber präzisen Reflow.
Jede Methode hat Vor- und Nachteile: Klammern/Schrauben sind reparierbar, aber schwerer. Kleber sind schlank, aber dauerhaft.
Thermische Interface-Materialien und Gap-Filler

Selbst der beste Kühlkörper liegt nie vollständig flach auf einem Chip – winzige Unebenheiten bleiben. Luft in diesen Spalten ist ein schlechter Wärmeleiter, daher verwendet man Thermal Interface Materials (TIMs), um die Lücken zu schließen und einen durchgehenden Wärme weg zu schaffen. Gängige TIMs sind Pasten, Pads und Phasenwechsel-Materialien. Sie sollen Luft verdrängen, nicht unbedingt besser leiten als Metalle.
Eine dünne, gute Pastenschicht kann den Interface-Widerstand gegenüber Metall-auf-Metall deutlich senken. Pads sind einfacher zu handhaben und verlaufen nicht, erreichen aber selten die Leitfähigkeit einer hochwertigen Paste. Die Wahl des richtigen TIMs ist entscheidend, denn oft bestimmt das Interface den gesamten Kühlkreislauf. Halten Sie sich an die vom Hersteller empfohlene Dicke und Anpresskraft, besonders wenn die Flächen nicht plan sind. Bei größeren Abständen eignen sich Gap-Filler oder leitfähige Kleber – sie füllen dickere Spalten und erlauben dauerhafte Verbindungen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
F: Brauche ich unbedingt ein Wärme pad oder Paste unter dem Kühlkörper?A: Ja. Eine dünne Schicht Wärme leitpaste oder ein Wärme pad zwischen Bauteil und Kühlkörper verbessert den Wärmeübergang erheblich. Ohne diese füllen mikroskopische Luftspalte zwischen den Metallflächen und wirken als Wärmedämmung.
F: Was sind thermische Vias und sollte ich sie einsetzen?
A: Thermische Vias sind durchkontaktierte Löcher unter einem heißen Pad, die Wärme zu inneren Ebenen ableiten. Sie sollten immer dann verwendet werden, wenn ein SMD-Bauteil mit thermischem Pad (z. B. QFN oder Power-Modul) eingesetzt wird.
F: Kann ich Kühlkörper mit Lüftern oder anderer Kühlung kombinieren?A: Auf jeden Fall. Passive Kühlkörper sind großartig, aber zusätzliche Luftströmung verbessert die Kühlung deutlich. Selbst ein kleiner Lüfter, der über einen Rippenkühlkörper bläst, kann die Temperatur um 20–30 °C senken.
F: Gibt es fortgeschrittene PCB-Optionen jenseits von Kühlkörpern?A: Ja. Neben Kühlkörpern und Luftströmung können Sie spezielle Plattenmaterialien verwenden, z. B. Metal-Core-PCBs (Aluminium- oder Kupferkern), die Wärme durch das gesamte Board ableiten.
Beliebte Artikel
Weiterlernen
LED-Leiterplatten-Design entschlüsselt: Das Wesentliche für helle, zuverlässige Bauweisen
Wenn du jemals eine LED-Leiterplatte entworfen hast, kennst du den emotionalen Kreislauf bereits. Wir starten mit Begeisterung und Selbstvertrauen, doch das schlägt allmählich in leichte Panik und Debugging um. Bei einer LED-Leiterplatte wollen wir schlicht hell leuchten, doch dahinter steckt jede Menge Ingenieursarbeit – vom PCB-Design bis zur thermischen Optimierung. LED-Boards wirken sehr einfach, doch mit der Zeit vergilben sie plötzlich, beginnen zu flackern und benehmen sich ungewöhnlich. Wir ze......
Stabile Stromversorgung für Hochleistungs-Leiterplatten mit Power-Integritäts-Analyse aufbauen
Wichtige Erkenntnisse Die Analyse der Stromversorgungsintegrität ist für den Aufbau einer stabilen Stromversorgung in Hochleistungs-Leiterplatten unerlässlich. Durch die Aufrechterhaltung einer niedrigen PDN-Impedanz, die Optimierung von Entkopplungskondensatoren und die Entwicklung robuster Strom-/Masseflächen mit minimalem Spannungsabfall und minimaler Induktivität können Ingenieure häufige Ausfälle wie Spannungseinbrüche, Masse-Rauschen und strominduzierten Jitter verhindern. Die Kombination aus gr......
Beherrschung von Split Planes für sauberere Stromversorgung und bessere Signalintegrität
Wichtige Erkenntnisse Teilen Sie Stromversorgungsebenen bei Bedarf für mehrere Spannungsdomänen oder analoge/digitale Trennung, aber teilen Sie niemals Masseflächen — halten Sie die Masse immer durchgehend für saubere Rückwege. Vermeiden Sie die Führung von Hochgeschwindigkeitssignalen über Trennungen hinweg; falls unvermeidbar, verwenden Sie Stitching-Kondensatoren (0,1 µF) und stellen Sie sicher, dass differentielle Paare gemeinsam kreuzen. Platzieren Sie geteilte Stromversorgungsebenen neben einer ......
Phasenanpassung im Hochgeschwindigkeits-PCB-Design: Signalintegrität durch Präzisionsfertigung erreichen
Wichtige Erkenntnisse Phasenanpassung steuert die elektrische Leiterbahnlänge in Hochgeschwindigkeits-Leiterplatten, um präzise Signaltiming- und Phasenbeziehungen aufrechtzuerhalten. Bereits ein Skew von 10–15 ps (etwa 1–2 mm Unterschied) bei 10 Gbit/s kann Augendiagramme zum Kollabieren bringen, Bitfehlerraten erhöhen und Systemausfälle verursachen. Dynamische Phasenanpassung erhält die Ausrichtung über den gesamten Signalpfad hinweg und berücksichtigt Biegungen, Vias und Lagenübergänge. USB 3.x Sup......
Stabile Stromversorgung erreichen: PDN-Impedanz in leistungsstarken PCBs meistern
Wichtige Erkenntnisse Die PDN-Impedanz bestimmt direkt die Spannungsstabilität unter Last. Halten Sie sie niedrig und flach. Berechnen Sie Ihr Ziel: Z_Ziel = (V_dd × Welligkeit%) / I_transient — typischerweise einstellige Milliohm-Werte. Priorisieren Sie enge Power-Ground-Ebenen, kurze Via-Verbindungen und strategische Entkopplungsplatzierung. Vermeiden Sie Anti-Resonanzspitzen; eine glatte Kurve ist wichtiger als die reine Kapazität. Präzise Fertigung (Kupferdicke, Dielektrikumskontrolle) ist unerläs......
Wie man die Impedanz eines Schaltkreises bestimmt: Wichtige Fakten und PCB-Anwendungen
Die Bestimmung der Impedanz eines Schaltkreises ist entscheidend für die Analyse des Verhaltens und die Optimierung der Leistung in Hochgeschwindigkeits- und HF-Designs. Impedanz (im Gegensatz zum einfachen Widerstand) umfasst sowohl Widerstand als auch Reaktanz und ist daher im PCB-Design und in der PCBA-Fertigung unerlässlich. In diesem Artikel erkunden wir die Impedanzformel, Impedanzanpassung, Mikrostreifen-Berechnungen und wie JLCPCBs kostenloser Impedanzrechner Designern hilft, zuverlässige Erge......