Reflexionsregel-Rechner für Impedanzanpassung
9 min
- Warum ist Reflexionsrauschen ein Problem?
- Analyse von Rauschen in digitalen Signalen:
- Impedanz eines Schaltkreises:
- Was ist Impedanzkontrolle im PCB-Design?
- Berechnung der Impedanz im PCB-Design:
- Faktoren, die die Übertragungsleitungs-Impedanz bestimmen:
- Reduzierung von Reflexionsrauschen:
- Vorhandenes Reflexionsrauschen mindern:
- Berechnung von Reflexionsregeln im Design:
Wann immer ein Signal digital von einem Punkt zum anderen gesendet wird, ändert es den Zustand einer Signalleitung. Die Zustandsänderung des Signals kann als elektromagnetische Welle beschrieben werden, während es sich durch den Schaltkreis bewegt. Reflexion tritt auf, wenn eine elektromagnetische Welle auf eine Grenze zwischen zwei Medien stößt. Beim Auftreffen auf die Grenze wird ein Teil der Energie als Signal übertragen und ein Teil reflektiert. Dieser Vorgang wiederholt sich unendlich oft, bis die Energie vom Schaltkreis absorbiert oder in die Umgebung abgestrahlt wird.
Für Elektroingenieure wird das Medium, an dem diese Grenze auftritt, normalerweise über seinen elektrischen Widerstand beschrieben; das heißt, die Grenze liegt dort, wo sich der Widerstand ändert.
Reflexionen in einem PCB-Design entstehen, wenn ein elektrisches Signal auf eine Impedanzdiskontinuität trifft, während es sich entlang einer Leiterbahn ausbreitet. Diese Diskontinuität bewirkt, dass ein Teil des Signals zur Quelle zurückreflektiert wird. Reflexionen können zu Signalintegritätsproblemen führen, wie Verzerrungen, Rauschen und Datenfehlern, insbesondere in Hochgeschwindigkeits-Digital- oder HF-Schaltungen.
Warum ist Reflexionsrauschen ein Problem?
Durch Reflexionen auf der Signalleitung sammelt sich zusätzliche Energie im Pfad, was Rauschprobleme verursacht. Das Reflexionsrauschen treibt das Signal zu einem unvorhersehbaren Wert und verwandelt die ursprünglich deterministische Signalform in ein zufälliges Signal. Die Aufgabe des Ingenieurs besteht darin, den Anteil des reflektierten Signals zu minimieren und den Anteil des übertragenen Signals durch Impedanzanpassung zu maximieren. So wird die zusätzliche Energie abgebaut, bevor sie sich aufstaut und das Signal mit Rauschen überschwemmt.
Sollte die Energie des reflektierten Impulses nicht abklingen, bevor der nächste Impuls erzeugt wird, addiert sich die Energie in einem Phänomen, das Superposition genannt wird. Nach der Reflexion kann es, wenn Phase und Amplitude der Welle mit dem Originalsignal übereinstimmen, zur Ausbildung von stehenden Wellen kommen. Entstehen stehende Wellen auf der Leitung, führt dies zu erheblichem Rauschen im Signalpfad. Glücklicherweise werden Signale durch Widerstandselemente gedämpft. Ein einfacher Serienwiderstand kann dahelfen, diesen parasitären Effekt zu verringern. Später im Artikel werden weitere Methoden zur Rauschreduzierung besprochen.
Analyse von Rauschen in digitalen Signalen:
Fouriers Theorem zeigt, dass eine digitale Welle durch Zerlegung in harmonisch zueinander stehende Sinus- und/oder Kosinuswellen dargestellt werden kann. Bei hinreichend kleinen Anstiegs-/Abfallzeiten kann ein einzelner Impuls Dutzende von kleinamplitudigen Wellen enthalten.
Im folgenden Bild sehen Sie ein ungedämpftes digitales Signal, das zwischen Logikzuständen wechselt. Für praxisrelevante Signale lässt sich die Wellenform in eine Reihe von Sinuswellen zerlegen. Wie die Abbildungen zeigen, besitzt ein echtes digitales Signal eine große Bandbreite, und jeder Anteil dieser Energie kann eine Resonanz im Schaltkreis erzeugen. Im Gegensatz dazu haben HF-Signale eine sehr schmale Bandbreite mit leicht berechenbaren Resonanzen.
Impedanz eines Schaltkreises:
In Schaltkreisen mit Widerständen, Spulen und Kondensatoren wird der gesamte äquivalente Widerstand, der den Stromfluss hemmt, als Impedanz bezeichnet. Die Impedanz setzt sich aus ohmschen und reaktiven Anteilen zusammen. Widerstände wandeln Energie in Wärme um. Die speicherbare Energie befindet sich in den elektromagnetischen Feldern, die Leiter, Spulen und Kondensatoren durchdringen und umgeben.
Impedanz wird üblicherweise mit dem Symbol „Z“ bezeichnet und ist eine komplexe Zahl; der Realteil ist der Widerstand, der Imaginärteil die Reaktanz. Kapazitive Reaktanz ist die Impedanz, die Kondensatoren Wechselstrom entgegensetzen, induktive Reaktanz die Impedanz, die Spulen Wechselstrom entgegensetzen. Die kombinierte Impedanz aus kapazitiver und induktiver Reaktanz gegenüber Wechselstrom wird einfach Impedanz genannt. Die Einheit ist Ohm.
Was ist Impedanzkontrolle im PCB-Design?
Hochgeschwindigkeitsschaltungen arbeiten mit Frequenzen bis in den GHz-Bereich. Dadurch sind HF-Schaltungen anfälliger für Rauschen und erfordern besondere Designverfahren. Die Leiterplatte selbst kann aufgrund von Prozessschwankungen unterschiedliche Impedanzwerte aufweisen und Signalverzerrungen verursachen. Daher müssen die Impedanzwerte von Leiterbahnen auf Hochgeschwindigkeits-Leiterplatten in einem bestimmten Bereich gehalten werden – eine Praxis, die als „Impedanzkontrolle“ bekannt ist. PCB-Designer müssen Impedanzkontrolle typischerweise für Leiterplatten in Hochgeschwindigkeits-Digitalanwendungen, Hochgeschwindigkeits-Signalverarbeitung und hochwertiger Analog-Video-Technik (z. B. DDR, USB, SSD, Gigabit-Ethernet) umsetzen.
Das Verhalten von Schaltungen bei hohen Frequenzen ändert sich aufgrund parasitärer Effekte wie Randkapazitäten und -induktivitäten. PCB-Signalleitungen verhalten sich wie Übertragungsleitungen, und an jedem Punkt entlang der Leitung besteht eine Impedanz. Dadurch wird das ursprüngliche Signal verzerrt, und das, was am Sendende gesendet wurde, kann sich bis zum Empfangende verändern. Um eine verzerrungsfreie Übertragung zu erreichen, muss die Impedanz der Signalleitungen konstant bleiben. Dies ist der erste Schritt zur Verbesserung der Signalintegrität beim Leiterbahn-Routing.
Berechnung der Impedanz im PCB-Design:
Die Impedanz von Übertragungsleitungen wird beim Erstellen des Layer-Stackups festgelegt. Die Möglichkeit, folgende Plattenschicht-Attribute zu variieren, gibt Ihnen die Kontrolle über Impedanz, Verluste und Laufzeit während des Routings. Beim Design eines PCB-Stackups muss der Designer die Schichtanordnung und -dicken festlegen und Materialien auswählen. Danach bestimmt er die erforderliche Leiterbahn-Breite, um die gewünschte Übertragungsleitungs-Impedanz zu erreichen.
PCB-Übertragungsleitungsrechner gibt es wie Sand am Meer; sie liefern verlustfreie Impedanz, verlustfreie Laufzeit oder einfache Gleichstromwiderstände. Diese Größen sind nützlich, erzählen aber nicht die ganze Geschichte. Online-Rechner liefern bei Impedanzberechnungen häufig falsche Ergebnisse, weil sie fundamentale Phänomene wie Dispersion und Rauigkeit nicht berücksichtigen können.
Online-Rechner verwenden in der Regel Wadells Gleichungen, um die Impedanz numerisch zu bestimmen. Einfachere Rechner nutzen die weniger genauen IPC-2141-Gleichungen. Ein Online- oder Software-Rechner kann keine präzisen Impedanzwerte liefern, weil Verlustfaktor und Dispersion unberücksichtigt bleiben. Für genaue Aufgaben ist daher ein besseres Werkzeug nötig.
Faktoren, die die Übertragungsleitungs-Impedanz bestimmen:
Faktoren, die die Impedanz beeinflussen, sind:
- Realteil der Dielektrizitätskonstante: Die Dielektrikumdicke ist direkt proportional zur Impedanz. Je dicker das Dielektrikum, desto höher die Impedanz.
- Verlustfaktor und Dispersion: Der Verlustfaktor misst die Wärmeverluste im Dielektrikum bei Durchgang eines Signals. Er beeinflusst die Signalintegrität, insbesondere bei hohen Frequenzen, und verursacht Dämpfung. Materialien mit niedrigem Verlustfaktor bevorzugt man für Hochgeschwindigkeits- und HF-Designs.
- Abstand zwischen Leiterbahn und Referenzebene: Der Abstand zweier Leiterbahnen ist umgekehrt proportional zur Impedanz. Korrekte Abstände sind kritisch für kontrollierte Impedanz und Signalintegrität in Hochgeschwindigkeits- und HF-Schaltungen.
- Kupferdicke und -rauigkeit: Die Kupferfoliendicke ist umgekehrt proportional zur Impedanz. Je dicker das Kupfer, desto niedriger die Impedanz. Die Dicke lässt sich durch galvanisches Abscheiden oder Auswahl entsprechend dicker Folien steuern.
- Leiterbahn-Breite: Die Leiterbahn-Breite ist umgekehrt proportional zur Impedanz. Schmalere Bahnen ergeben höhere Impedanz, breitere niedrigere. Eine Toleranz von ±10% ist für gute Impedanzkontrolle nötig. Durch Ätzunterkratzung, Lithografie- und Übertragungsfehler wird die Photomaske entsprechend korrigiert.
Reduzierung von Reflexionsrauschen:
Es gibt mehrere Methoden, um Reflexionsrauschen im Design zu behandeln. Hier eine Übersicht:
1. Impedanz Ihrer Leiterbahnen berechnen
Halten Sie die Impedanz konstant, nachdem die Bahn ein Element, eine Via oder ein Bauteilpad passiert. Dazu müssen Sie die Impedanz Ihrer Bahnen berechnen können. Ihr PCB-Programm oder Online-Tools helfen dabei. Halten Sie Breite und Abstand entlang der Route ein.
2. Konsistenz über alle Bahnen
Um konstante Impedanz in Differentialpaaren oder Single-End-Bahnen zu wahren, müssen Breite, Abstand und Trennung zu anderen Leitern konstant bleiben. Überkreuzen Sie Ihre kontrollierten Bahnen nicht mit beliebigen Leitern, da dies die Impedanz ändert und Reflexionspunkte schafft.
3. Reflexionspunkte reduzieren
Überlegen Sie, wie Sie Reflexionspunkte von vornherein vermeiden können.
4. Vias am Platinenrand beachten
Vias können für Hochgeschwindigkeitsdesigner problematisch sein. Erstreckt sich eine Via über ungenutzte Layer, ändert sich die Impedanz schlagartig. Am Platinenrand entsteht ein Impedanzsprung von ca. 50–150 Ω (Via) auf ca. 377 Ω (Luft) – ein Reflexionspunkt, der das Signal stark verschlechtern kann.
5. Vias rückbohren
Lassen Sie Ihren PCB-Hersteller die ungenutzten Via-Teile auf den äußeren Layern „rückbohren“. Rückgebohrte Vias verbessern die Logik-Übergänge deutlich.
Vorhandenes Reflexionsrauschen mindern:
Eine weitere wichtige Technik ist der Einsatz von Dämpfungswiderständen in Serie nahe aller Treiber mit schnellen Anstiegs-/Abfallzeiten – sogenannte Snubbing-Widerstände. Jede Reflexion wird beim Passieren des Widerstands gedämpft. Typisch sind Werte <100 Ω, nah am Treiber (z. B. Takt, GPIO). Ziel ist ein gedämpfter Schaltkreis, bei dem das Signal ohne Überschwingen und Ringen sauber auf das gewünschte Pegelniveau ansteigt.
Berechnung von Reflexionsregeln im Design:
Im Wesentlichen werden drei Parameter verwendet, um Impedanz und Reflexionen zu charakterisieren:
- Voltage Reflection Coefficient (VRC)
- Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)
- Return Loss Calculator (RL)
1) Spannungsreflexionsfaktor (Γ) Rechner:
Er ist das Verhältnis der Amplitude der reflektierten Welle zur Amplitude der einfallenden Welle. Das Symbol ist Gamma. Seine Größe hängt nicht von der Leitungslänge, sondern nur von Last- und Leitungsimpedanz ab.
Online-Rechner berechnen Γ durch Eingabe der Wellenimpedanz Zo (in Ω) und der Lastimpedanz ZL (in Ω). Der Wert reicht von -1 (Kurzschluss) über 0 (Anpassung) bis +1 (Leerlauf).
Dabei sind:
V- = Amplitude der reflektierten Welle in V
V+ = Amplitude der einfallenden Welle in V
Drei Faktoren beeinflussen dies: Größe der Impedanzänderung, Anstiegszeit des Signals und Laufzeit auf der schmalen Leitung.
2) VSWR-Rechner:
VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) misst, wie effizient HF-Leistung in eine Last übertragen wird. Es gibt an, wie viel Signal reflektiert wird. Es ist das Verhältnis von vorlaufender zu rücklaufender Welle. Ein hoher VSWR bedeutet schlechte Übertragungsleitungs-Effizienz und viel Reflexionsenergie. Werte von 1 bis ∞.
3) Return-Loss (RL) Rechner:
Return Loss ist die Leistung, die an die Last abgegeben und nicht als Reflexion zurückkehrt. Er wird in dB angegeben – ein hoher Return-Loss bedeutet weniger Reflexionsleistung. Er ist der dB-Wert des Betrags des Reflexionsfaktors. 0 dB bei 100 % Reflexion, ∞ bei idealer Anpassung.
Return-Loss-Rechner (über VSWR):
Return-Loss-Rechner (über VRC):
JLCPCB-Impedanz-Rechner:
Übertragungsleitungen im PCB-Design haben unterschiedliche Formeln; exakte Werte für Impedanzanpassung sind daher schwer zu erhalten. Am besten kontaktiert man den Hersteller und lässt die Impedanz mit seinem kalibrierten Tool berechnen.
Der JLCPCB-Impedanz-Rechner ist ein Online-Tool von JLCPCB, das Designern hilft, die Impedanz von Leiterbahnen zu berechnen. Es ist essenziell für HF-Schaltungen, bei denen kontrollierte Impedanz kritisch für die Signalintegrität ist.
Haupmerkmale:
1. Leitungstyp wählen: Microstrip, Stripline oder Differential-Paare.
2. Eingabeparameter: Leiterbahn-Breite, -Dicke, Dielektrizitätskonstante und Abstand zur Referenzebene.
3. Sofortige Berechnung: Echtzeit-Berechnung der Wellenimpedanz.
4. Material-Eigenschaften: Auswahl verschiedener PCB-Materialien mit unterschiedlicher Dielektrizitätskonstante.
Wählen Sie den Leitungstyp (z. B. Microstrip oder Stripline), geben Sie die Dielektrizitätskonstante ein, sowie Breite, Dicke und Abstand zur Referenzebene. Das Tool berechnet und zeigt den Impedanzwert an. Es wird weit verbreitet genutzt, um die Impedanz-Anforderungen einzuhalten, besonders in Hochgeschwindigkeits- oder HF-Schaltungen. Den JLCPCB-Impedanz-Rechner erreichen Sie über die Website.
Beliebte Artikel
Weiterlernen
LED-Leiterplatten-Design entschlüsselt: Das Wesentliche für helle, zuverlässige Bauweisen
Wenn du jemals eine LED-Leiterplatte entworfen hast, kennst du den emotionalen Kreislauf bereits. Wir starten mit Begeisterung und Selbstvertrauen, doch das schlägt allmählich in leichte Panik und Debugging um. Bei einer LED-Leiterplatte wollen wir schlicht hell leuchten, doch dahinter steckt jede Menge Ingenieursarbeit – vom PCB-Design bis zur thermischen Optimierung. LED-Boards wirken sehr einfach, doch mit der Zeit vergilben sie plötzlich, beginnen zu flackern und benehmen sich ungewöhnlich. Wir ze......
Stabile Stromversorgung für Hochleistungs-Leiterplatten mit Power-Integritäts-Analyse aufbauen
Wichtige Erkenntnisse Die Analyse der Stromversorgungsintegrität ist für den Aufbau einer stabilen Stromversorgung in Hochleistungs-Leiterplatten unerlässlich. Durch die Aufrechterhaltung einer niedrigen PDN-Impedanz, die Optimierung von Entkopplungskondensatoren und die Entwicklung robuster Strom-/Masseflächen mit minimalem Spannungsabfall und minimaler Induktivität können Ingenieure häufige Ausfälle wie Spannungseinbrüche, Masse-Rauschen und strominduzierten Jitter verhindern. Die Kombination aus gr......
Beherrschung von Split Planes für sauberere Stromversorgung und bessere Signalintegrität
Wichtige Erkenntnisse Teilen Sie Stromversorgungsebenen bei Bedarf für mehrere Spannungsdomänen oder analoge/digitale Trennung, aber teilen Sie niemals Masseflächen — halten Sie die Masse immer durchgehend für saubere Rückwege. Vermeiden Sie die Führung von Hochgeschwindigkeitssignalen über Trennungen hinweg; falls unvermeidbar, verwenden Sie Stitching-Kondensatoren (0,1 µF) und stellen Sie sicher, dass differentielle Paare gemeinsam kreuzen. Platzieren Sie geteilte Stromversorgungsebenen neben einer ......
Phasenanpassung im Hochgeschwindigkeits-PCB-Design: Signalintegrität durch Präzisionsfertigung erreichen
Wichtige Erkenntnisse Phasenanpassung steuert die elektrische Leiterbahnlänge in Hochgeschwindigkeits-Leiterplatten, um präzise Signaltiming- und Phasenbeziehungen aufrechtzuerhalten. Bereits ein Skew von 10–15 ps (etwa 1–2 mm Unterschied) bei 10 Gbit/s kann Augendiagramme zum Kollabieren bringen, Bitfehlerraten erhöhen und Systemausfälle verursachen. Dynamische Phasenanpassung erhält die Ausrichtung über den gesamten Signalpfad hinweg und berücksichtigt Biegungen, Vias und Lagenübergänge. USB 3.x Sup......
Stabile Stromversorgung erreichen: PDN-Impedanz in leistungsstarken PCBs meistern
Wichtige Erkenntnisse Die PDN-Impedanz bestimmt direkt die Spannungsstabilität unter Last. Halten Sie sie niedrig und flach. Berechnen Sie Ihr Ziel: Z_Ziel = (V_dd × Welligkeit%) / I_transient — typischerweise einstellige Milliohm-Werte. Priorisieren Sie enge Power-Ground-Ebenen, kurze Via-Verbindungen und strategische Entkopplungsplatzierung. Vermeiden Sie Anti-Resonanzspitzen; eine glatte Kurve ist wichtiger als die reine Kapazität. Präzise Fertigung (Kupferdicke, Dielektrikumskontrolle) ist unerläs......
Wie man die Impedanz eines Schaltkreises bestimmt: Wichtige Fakten und PCB-Anwendungen
Die Bestimmung der Impedanz eines Schaltkreises ist entscheidend für die Analyse des Verhaltens und die Optimierung der Leistung in Hochgeschwindigkeits- und HF-Designs. Impedanz (im Gegensatz zum einfachen Widerstand) umfasst sowohl Widerstand als auch Reaktanz und ist daher im PCB-Design und in der PCBA-Fertigung unerlässlich. In diesem Artikel erkunden wir die Impedanzformel, Impedanzanpassung, Mikrostreifen-Berechnungen und wie JLCPCBs kostenloser Impedanzrechner Designern hilft, zuverlässige Erge......