高周波設計におけるSパラメータとは
1 min
- 1. なぜSパラメータが必要なのか?
- 2. Sパラメータの物理的意味
- 3. S11からS22(およびそれ以上)の理解)
- 4. Sパラメータ設計アプローチ
- 結論
Sパラメータは、回路を評価するために使用される高周波設計における主要なツールの一つです。RFおよびマイクロ波領域では、信号周波数が非常に高くなるため、銅線では信号を伝送できず、情報損失の可能性が大幅に増加します。電圧や電流による信号測定は不可能ですが、特定のパラメータを用いることでシステムの挙動を把握し、散乱パラメータ(Sパラメータ)計算を適用できます。Sパラメータは複雑な複素数のように見えますが、単にネットワーク端口におけるRF信号の挙動を記述する手段です。これは2端口ネットワークを基盤とし、電力の反射量・伝送量・吸収量を決定します。
1. なぜSパラメータが必要なのか?
低周波数では、電圧と電流が明確に定義されるため、オームの法則やキルヒホッフの法則を容易に適用できます。そこでシステムの特性を定義するために、Z、Y、H、Gなどのパラメータを使用します。しかし高周波数(数百MHz以上)では:
配線は分布インダクタンスと容量を持つ伝送線路のように振る舞います。電圧と電流はその伝送線路に沿って変化する。寄生成分と放射効果は大幅に増大し、唯一重要な要素となる。回路を乱さずに電流を直接測定することは困難である。Sパラメータは電圧や電流の代わりに、進行波(入射波と反射波)を用いてネットワークの挙動を記述する。
2. Sパラメータの物理的意味
ある部品(例:増幅器、フィルタ、アンテナ)にポート(入力と出力)があると想像してください。その動作を確認するには、入力励起を加えて応答を記録します。特にSパラメータでは、信号の反射を探します:
これにより、信号が(インピーダンス不整合により)どのように反射されるかを把握できます。信号のどの部分が他のポートへ伝送されるのか?また、放射や熱として失われる信号の部分は何か。Sパラメータは、単にこれらの入射波と反射波の比率です:
場所:
⦁ i = 出力ポート番号
⦁ j = 入力ポート番号
ポートが2つ、端子が4つあるため、合計4通りの組み合わせが存在します。これらは次のセクションで確認します。Sijパラメータは振幅と位相情報を含み、波の挙動を予測するために使用されます:
⦁ 振幅(|Sij|)は信号がどれだけ透過または反射されるかを示します。
⦁ 位相(∠Sij)は入力と出力間の位相差を示します。
3. S11からS22(およびそれ以上)の理解)
2ポートネットワーク(RFで一般的)では、4つのSパラメータがあります:
S11(入力整合性):
ポート1における入力反射係数。ポート1から反射される信号の量を示す。入力リターンロスやVSWRに関連。S11 = 0なら完全整合(反射なし)、|S11|が大きいほど整合不良(高反射)。デシベル単位でのリターンロスの表現:
S21(順方向利得または損失):
ポート1からポート2への順方向伝送。入力から出力へ伝わる信号量を示す。利得(または損失)に関連する。正のdBは増幅を、負のdBは減衰を意味する。
S12(逆方向アイソレーション):
ポート2からポート1への逆方向伝送。逆方向アイソレーションを測定する。増幅器では、フィードバックや発振を避けるため、S12を可能な限り低く抑える必要がある。
S22(出力整合性):
ポート2における出力反射係数。ポート2から反射される信号の量を示す。出力リターンロスおよび負荷整合に関連し、S11と非常に類似しているが、出力側での測定値である。また負荷への最大電力伝送量を測定するために用いられる。
4. Sパラメータ設計アプローチ
まずデバイスのSパラメータを測定またはシミュレーションする必要がある。測定にはベクトルネットワークアナライザ(VNA)を用いる。次にS11とS22を用いてインピーダンス整合回路を設計する。このステップでは反射を最小化し電力伝送を最大化しなければならない。
最大利用可能利得(MAG)または最大安定利得(MSG)を決定する必要があります。測定には、デバイスをカスケード接続する際、Sパラメータを他のネットワークパラメータ(ABCD、Y、Z)に変換する必要があります。目標とするS21(利得)、S11/S22(整合)、S12(アイソレーション)の仕様を満たすよう部品値を調整します。
結論
S-parameters are the language of high-frequency design. An example to 4 parameters are:
Sパラメータは高周波設計の共通言語です。4つのパラメータ例:
⦁ S11 = -15 dB → 良好な入力整合(VSWR ≈ 1.43)
⦁ S21 = 10 dB → 増幅器は約10倍の電圧利得を提供
⦁ S12 = -40 dB → 優れた逆方向アイソレーション
⦁ S22 = -12 dB → 良好な出力整合
RF/マイクロ波設計に携わる場合、Sパラメータを用いた測定と設計は不可欠です。アンテナからフィルタ、高速デジタルインターコネクトに至るまで、Sパラメータは理論と実性能をつなぐ架け橋となります。
学び続ける
EasyEDAで初めてのPCB設計:ゼロから発注までの全手順
プリント基板(PCB)の設計と製作は、EasyEDAの登場により初心者でも無料で始められるようになりました。 本記事では、EasyEDAを使ったPCB設計の基礎から実際の発注までを、分かりやすく解説します。 EasyEDAとは?初心者に選ばれる理由 EasyEDAは、中国のLCSCが提供する無料のPCB設計ツールです。回路図エディタ、PCBレイアウトエディタ、豊富な部品ライブラリ、そしてJLCPCBへの直接発注機能を統合したオールインワンの設計環境を提供しています。 EasyEDAの基本概要とできること 回路図作成、PCBレイアウト設計、ガーバーファイル生成ができ、JLCPCBと連携して設計基板を直接発注できます。 初心者でも使いやすい理由(無料・ブラウザ対応など) 完全無料でインストール不要、ブラウザで動作し、豊富な部品ライブラリで配線図も自動取得できます。 他のPCB設計ソフトとの違い KiCadやEagleは操作が複雑ですが、EasyEDAはシンプルで直感的に操作でき初心者に最適です。 EasyEDAを使った回路図作成の基本 EasyEDAでの設計は回路図作成から始まります。新規プロジェクト......
PCBレイアウト設計の完全ガイド
プリント回路基板(PCB)レイアウト設計は、単純なガジェットから非常に複雑なシステムまで、あらゆる電子機器の基礎です。PCBレイアウト設計は、電子部品を配置し、ボード上の接続を配線して、機能的で効率的な回路を作成するプロセスです。目標は、信号の整合性を維持し、熱的および電気的性能を確保しながら、可能な限り最小のフットプリントを実現することです。 基本的なプリント回路から複雑な非剛性PCBまで、すべてのエンジニアリング回路基板設計には多くの要素が含まれています。すべての新しい電子機器は、ブロック図および/または一連の電子回路図から始まります。回路図を完成させて検証した後、以下の手順に従って最新のPCB設計とレイアウトを作成できます。適切に設計されたPCBは、最適な性能、安定性、製造可能性を保証します。このガイドでは、ベストプラクティス、重要な考慮事項、効率的なPCBレイアウトを作成するための手順など、PCBレイアウト設計の重要な側面について説明します。 PCBレイアウト設計に関わるステップ ステップ1:回路図設計項目 ステップ2:PCB寸法の定義 ステップ3: 回路図とPCB基板設計の同期化 ステッ......
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求 モノのインターネット(IoT)は、私たちが技術とコミュニケーションを取る方法に影響を与えています。これは、ハードウェア、ソフトウェア、センサー、および接続機能が組み込まれた物理デバイス、車両、家電製品、その他のさまざまなもののネットワークを指し、これらのオブジェクトが接続してデータを交換できるようにします。柔軟性と低コストにより、小型で手頃な価格のコンピューターであるRaspberry Piは、IoTアプリケーションの人気のある選択肢となっています。この記事では、Raspberry PiとPCB設計を組み合わせて革新的なIoTアプリケーションを作成する方法を探ります。 IoTアプリケーションの重要な側面の1つは、デバイスのすべてのコンポーネントを接続する回路基板の設計です。設計段階では、IoTデバイスを定義し、センサーとアクチュエーターを選択し、電力要件を確立し、通信プロトコルを選択する必要があります。設計者は、IoTアプリケーションの最適なPCB設計ガイドラインに従うことで、デバイスの安全性、互換性、信頼性を確保できます。 ......
発光ダイオード (LEDs)
発光ダイオード (LEDs) 発光ダイオード(LED)は、現代の電子機器における基盤となっており、家庭用照明から複雑な産業システムまで、あらゆるものを照らしています。プリント基板(PCB)への統合は、様々なアプリケーションにとって不可欠で、多用途で信頼性の高い効率的な照明ソリューションを提供します。この記事では、LEDの基本的な側面、その歴史、種類、アプリケーション、および重要な考慮事項について、LEDを組み込んだPCBを設計する際に探ります。 LEDとは何か? LEDは、半導体デバイスであり、電流が流れると光を発します。従来の白熱電球とは異なり、LEDはフィラメントを加熱して光を生成することに依存しません。代わりに、電子がデバイス内の電子ホールと再結合し、光子の形でエネルギーを放出するエレクトロルミネセンスというプロセスを使用します。この方法により、LEDはより効率的に光を生成し、発熱を抑えることができます。 LEDの歴史 エレクトロルミネセンスの概念は、1907年にマルコニ研究所のH.J.ラウンドによって最初に発見されました。しかし、実用的な可視スペクトルLEDが開発されたのは、1962年にゼ......
プリント基板自作における回路設計のポイント
電子回路設計とは?回路の設計を基礎からわかりやすく解説 電子機器を作る上で欠かせない電子回路設計。スマートフォンから家電製品、趣味の電子工作まで、あらゆる電子製品は回路設計から始まります。 本記事では、回路設計の基本概念から実践的なポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 回路の設計とは何か?電子回路設計の基本概念 回路の設計とは、電子部品(抵抗、コンデンサ、IC、トランジスタなど)を組み合わせて、目的の機能を実現する電気的な接続を計画することです。電源から信号処理、出力まで、電流の流れと各部品の役割を明確にし、回路図として表現します。 電子回路設計が必要とされる理由 製品のアイデアがあっても、それを実現する電子回路がなければ動作しません。回路設計は、「こんな機能が欲しい」という要求を、実際に動作する電子システムに変換する重要な工程です。 回路設計が製品性能に与える影響 回路設計の質は製品性能を直接左右します。電源回路の設計が不十分だと電圧が不安定になり、信号処理回路の設計ミスはノイズや誤動作の原因となるのです。 電子回路設計の基本的な流れ まず、製品に求められる機能を明確にします。 入力......
LED基板の設計と放熱対策:初心者向けガイド
LED基板の設計は製品の性能と寿命を左右する重要な要素で、特に放熱対策が欠かせません。今回は、LED基板の基本から放熱設計のポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 LED基板とは?基本構造と用途 LED基板とは、LED(発光ダイオード)を実装するためのプリント基板のことを指します。基板上にLEDチップを配置し、電気回路を形成することで、LEDに電力を供給して発光させる仕組みです。 主に以下の3層構造で、成り立っています。 l 表層の銅箔回路 l 絶縁層 l 基材層 一般的なLED基板の使用例 LED基板は私たちの身の回りで幅広く使用されています。家庭用照明器具、液晶テレビのバックライト、車載ライト、産業用検査装置など、多様な用途で活躍しています。 通常のPCBとの違い LED基板と一般的なPCBの最大の違いは放熱性能の重要度です。 一般的なPCBは電気信号の伝達が主目的ですが、LED基板では熱を効率よく逃がすことが同等以上に重視されるため、アルミ基板や銅基板といった金属基板が選択されることが多くなります。 LED基盤とLED基板の違いはある? 「LED基板」と「LED基盤」は同じものを指......