PCB冷却におけるサーマルパッドの役割を理解する
1 min
はじめに
さまざまな電子システムにおいて理想的な温度を維持するためには、電子機器の効果的な冷却の基本部分でもあるサーマルパッドが重要な役割を果たします。サーマルインターフェース材料(TIM)として機能するサーマルパッドは、ヒートシンクやその他の冷却システムと電子部品との間の効率的な熱の流れを保証します。現代の電子機器の電力密度の上昇と小型設計を考えると、デバイスの信頼性と性能を維持するためのサーマルパッドの重要性を過大評価することはできません。本稿では、サーマルパッドの価値、種類、用途、配置と選択のベストプラクティスについて解説する。
サーマルパッドとは?
サーマルパッドは、電子部品とヒートシンクや金属ケーシングのような放熱エレメントとの間の隙間を埋めるために設計されており、サーマルパッドと呼ばれる柔らかく適合性の高いポリマーを使用しています。サーマルパッドは、CPU、GPU、パワートランジスタから発生する熱を冷却システムに効率よく運び、過熱を防ぎます。サーマルパッドはサーマルペーストと異なり固形であるため、取り扱いや貼り付けが簡単である。接点全体に均一な熱伝導性があるため、大きな隙間や不規則な隙間を埋める必要がある場合に特に役立ちます。
サーマルパッドの種類
市販されているサーマルパッドにはいくつかの種類があり、それぞれ素材構成や使用目的によって特有のメリットがある:
シリコンベースのサーマルパッド:
シリコン系サーマルパッド:最もよく使われるサーマルパッドで、柔軟性、貼り付けの簡単さ、熱伝導率の良さが特徴。コストパフォーマンスと性能のバランスから、民生用電子機器ではむしろ人気がある。
グラファイト製サーマルパッド:
優れた熱伝導性と、効果的な熱伝導が不可欠な状況での優れた性能により、グラファイト製サーマルパッドは完璧です。軽量で薄型のため、小型電子機器に適しています。
相変化サーマルパッド:
相変化型サーマルパッドは、熱によって状態を変化させ、熱伝導率を徐々に高めます。一定の熱性能と長期信頼性が要求される用途に適しています。
電子機器冷却におけるサーマルパッドの重要性
電子機器の熱管理では、デリケートな部品からの効率的な熱移動を保証するサーマルパッドが重要です。電子機器の小型化と高出力化が進むにつれ、サーマルパッドのような効果的な冷却ソリューションの必要性は著しく高まっている。適切な温度制御を行わないと部品が過熱し、性能が低下したり、動作が不安定になったり、場合によっては取り返しのつかない損傷を引き起こす可能性があります。サーマルパッドは、発熱部品と冷却システムの間の一貫した熱インターフェースにより、電子機器の動作の完全性を維持します。
サーマルパッドVSサーマルペースト
サーマルパッドとサーマルペーストを比較する場合、多くの要因が当てはまります。通常、液体または半液体のサーマルペーストは熱伝導性に優れていますが、均一に塗布するのが難しく、時間の経過とともに再塗布が必要になる場合があります。一方、サーマルパッドは取り扱いが簡単で、一定の範囲をカバーし、硬化や再塗布の必要がない。さらに、整理整頓がしにくく、部品間の大きな隙間をふさぐのに適しているのもサーマルパッドだ。しかし、可能な限り最高の熱伝導性を必要とする用途では、サーマルペーストの方が有利な場合もあります。
サーマルパッドに関するPCBレイアウトのヒント
電気デバイスの冷却性能の最適化は、サーマルパッドの位置と選択によって決定されます。ここでは、考慮すべきいくつかの重要なヒントを紹介します:
熱源への近さ:
サーマルパッドは、CPU、GPU、パワートランジスタなどの発熱部品の上に正確に配置する必要があります。これにより、クールダウンソリューションへの効果的な熱伝達が保証されます。
コンポーネントのグループ化:
ヒートシンクや金属ケーシングを整列させ、サーマルパッドから直接熱経路を形成する。さらに、冷却設計を簡素化するには、熱プロファイルが類似した素子をグループ化します。
熱管理:
サーマルパッドの厚さが適切であることを確認し、部品と冷却ソリューションの隙間を圧縮しすぎないようにします。適切な厚みは、最良の熱伝達と接触を保証します。
サーマルパッドの用途
サーマルパッドはさまざまな分野で応用されており、以下のような分野で必要な冷却ソリューションを提供しています:
家電製品:
コンシューマー・エレクトロニクス:ゲーム機、PC、携帯電話などに搭載されるサーマルパッドは、高性能CPUやグラフィックカードから発生する熱を調整する役割を果たします。
カーエレクトロニクス:
自動車のエンジン、インフォテインメントシステム、バッテリーマネージメントシステムでは、サーマルパッドが高温下での信頼性の高い動作を保証します。
産業機器
パワーエレクトロニクス、モータードライブ、産業用オートメーションシステムの冷却に欠かせないサーマルパッド。
医療機器
サーマルパッドは、熱を制御し、正確な機能を保証するために、医療分野のウェアラブル機器、画像システム、診断ツールに使用されています。
通信機器:
基地局、ルーター、スイッチなどの通信機器にはサーマルパッドが使用されています。高速CPUや送信機から発生する熱を制御することで、信頼性と安定したネットワーク性能を保証します。
データセンター
サーマルパッドはデータセンターのサーバー、ストレージシステム、ネットワーク機器に使用され、効率的に熱を放出します。稼働時間を維持し、ハードウェアの故障リスクを低減するには、高密度の状況下で過熱が発生しないことが重要です。
航空宇宙エレクトロニクス
サーマルパッドは、航空機アプリケーションのアビオニクス、センサー、制御システムを冷却します。サーマルパッドは、過酷な気象条件やさまざまな温度範囲で動作しなければならない電子部品の信頼性を保証するために不可欠です。
LED照明
サーマルパッドにより、LED照明システムはLEDチップからの放熱を助けることができる。LEDの優れた熱管理は、照明の寿命を延ばし、特に高輝度使用時に安定した明るさを維持するのに役立ちます。
再生可能エネルギーシステム
サーマルパッドは、再生可能エネルギーのアプリケーションにおいて、ソーラーインバータ、風力タービンコントローラー、バッテリーストレージシステムで使用されています。パワーエレクトロニクスから発生する熱を制御し、効果的なエネルギー変換とシステムの長期的な信頼性を保証します。
ゲーム機:
ゲーム機は、ゲームに熱中している間、多くの熱を発生します。サーマルパッドは、CPUとGPUからこの熱を取り除くことで、サーマルスロットリングを最小限に抑え、長時間の使用でも一定のパフォーマンスを発揮します。
ウェアラブル・テクノロジー:
サーマルパッドは、スマートウォッチやフィットネストラッカーなどのウェアラブルデバイスのCPUやセンサーから発生する熱を制御します。これにより、長時間の使用でもユーザーの快適性が保証され、デバイスの性能を維持することができます。
適切なサーマルパッドの選択
ニーズに適したサーマルパッドを選ぶには、多くの重要な要素が必要です:
熱伝導率:
熱伝導率:熱伝導率が部品の放熱要件を満たすサーマルパッドを選択します。通常、高性能または高電力用途では、より高い熱伝導率のパッドが求められます。
圧縮率:
パッドの熱的性質を損なうことなく、部品とヒートシンク間のギャップを埋めるために、パッドが十分に圧縮できることを確認する。適切な熱接触を維持できるかどうかは、適切な圧縮率にかかっています。
動作温度範囲:
アプリケーションの動作温度範囲に耐えるサーマルパッドを選びましょう。自動車用や工業用など、高温になる場所では特に重要です。
絶縁耐力:
サーマルパッドが電気的に敏感な部品に接触する場合は、絶縁耐力を考慮してください。高い絶縁耐力を持つパッドは、電気的絶縁だけでなく熱制御も可能にします。
厚さとサイズ:
アプリケーションに必要な特定の表面積と隙間に合うパッドを選びましょう。適切な厚みは、圧縮しすぎず、最高の熱性能を保証します。
結論
サーマルパッドは重要な部品から熱を遠ざける一貫した技術を提供するため、現代の電子機器はその設計と動作において絶対的にサーマルパッドに依存している。電子システムの発展に伴い、効果的な温度管理はますます重要になっており、サーマルパッドはデバイスの寿命と性能を維持するための基本的な役割を担っている。サーマルパッドの種類や用途、位置や選択のベストプラクティスを理解することは、設計者が電気機器の信頼性と効率を向上させるのに役立ちます。サーマルパッドを適切に使用することで、最適な冷却が保証され、熱感度が高まる世界で電子設計を成功に導くことができます。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......