電波の精度:シングルトラックと差動ペアの長さマッチングとチューニングを探る
1 min
高速PCB設計の複雑な世界では、正確なシグナルインテグリティを実現することが、スムーズなデータ伝送にとって最も重要です。長さのマッチングとチューニングは、信号(シングルエンドトラックと差動ペアの両方)が歪みやタイミングの問題なく目的地に到達することを保証する上で重要な役割を果たします。 このブログ記事では、長さのマッチングの重要性、それに伴う課題、およびPCBレイアウトにおけるシングルトラックと差動ペアのチューニングのベストプラクティスについて詳しく説明します。
長さマッチングの重要性
A-信号のタイミング:
長さのマッチングは、さまざまなトレースで一貫した信号タイミングを維持するために不可欠です。高速アプリケーションでは、トレース長のわずかな変化でも信号の歪みを引き起こし、システム全体のパフォーマンスを低下させる可能性があります。
B-信号の整合性:
長さのマッチングは、信号の歪みを最小限に抑え、信号が同時に目的地に到着することを保証します。これは、DDRメモリ、高速シリアルバス、差動信号などのインターフェースに特に重要です。
Cクロストーク緩和:
差動ペアの長さを均等にすることで、クロストークのリスクを低減します。よくマッチしたトレースは、信号間の意図された位相関係を維持し、干渉を防ぎ、クリーンで安定した信号経路を確保するのに役立ちます。
シングルトラックの長さマッチング
A-クリティカルネット:
正確な長さのマッチングが必要な重要なネットまたはトレースを特定します。これには、クロック信号、アドレス・ライン、またはシステム機能にとって重要なその他の信号が含まれます。
B-許容誤差を考慮します:
設計の信号要件に応じて、長さの不一致に対する許容誤差を定義します。通常、高速インターフェースには、より厳しい公差が必要です。
C- ルーティング技術:
信号の整合性を維持しながらトレースの長さを調整するために、メアンダリング、サーペンタイン、段付きビアの使用などのルーティング技術を利用します。
差動ペアの長さのマッチング
Aペアスキュー:
ペアスキューとは、差動ペアの2つのトレース間の長さの差を指します。ペアスキューを最小限に抑えることで、信号が望ましい位相関係で受信機に届くようにします。
B-チューニング技術:
チューニング技術を使用して、差動ペアのトレース長を調整します。これには、一方のトレースを長くし、もう一方のトレースを短くして、目的のマッチングを実現することが含まれます。
C-対称ルーティング:
差動ペアのトレースを対称的にルーティングすることで、特性インピーダンスを維持し、コモンモードノイズのリスクを減らすことができます。
長さマッチングのベストプラクティス
A- 設計ルールチェック(DRC)の使用:
設計段階でDRCチェックを実施し、長さの不一致や違反を特定して修正します。
B- 信号整合性ツールの活用:
シグナル・インテグリティ・シミュレーション・ツールを活用して、長さの不整合の影響を分析し、それに応じてトレースを調整します。
C- 一貫した誘電体材料:
ペア内のトレースに一貫した誘電体材料を維持して、同様の信号伝搬速度を確保します。
D- 継続的な反復:
シミュレーション結果と実際の測定値に基づいて、レイアウトを継続的に反復して改善し、最適な長さのマッチングを実現します。
結論
高速PCB設計の分野では、信号伝搬の精度は交渉の余地がありません。 シングルトラックとディファレンシャルペアの両方の長さマッチングとチューニングは、電子システムの信頼性と性能に貢献する重要な手法です。エンジニアは、長さマッチングの重要性を理解し、適切なルーティング技術を使用し、シミュレーションツールを活用することで、高速設計の複雑さをナビゲートし、信号が正確かつ正確に目的地に到達することを保証することができます。技術が進歩し続けるにつれて、細心の注意を払った長さマッチングの重要性は、PCBレイアウトを成功させるための礎となります。
学び続ける
PCBの基礎:シンプルなPIマッチングを用いた50オームPCBトレース
RF(無線周波数)設計に取り組む際、PCB上のアンテナとRFコンポーネント間の信号伝送には細部への注意が求められます。重要な側面の一つはアンテナトレースの設計であり、これはRF信号が効率的に伝搬するための導管として機能します。本記事では、PCB設計におけるアンテナトレースの50オーム特性インピーダンス維持の重要性と、RFアプリケーションで最適な性能を実現するためのベストプラクティスについて詳しく解説します。 1. 50オームインピーダンスの重要性 RFシステムでは、伝送線路全体にわたって一貫した特性インピーダンスを維持することが、信号反射を最小限に抑え、電力伝送を最大化するために極めて重要です。50オームの特性インピーダンスは、電力処理能力、信号完全性、およびインピーダンス整合の容易さの間の最適なバランスから、RF設計で広く採用されています。アンテナトレースのインピーダンスが接続されたRFコンポーネント(アンテナ、トランシーバー、増幅器など)のインピーダンスと一致すると、信号損失と反射が最小限に抑えられ、効率的なRF信号伝送が実現します。 2. 50オームアンテナトレースの設計上の考慮事項 ● ト......
PCBにおけるビア設計の可能性を解き放つ:パフォーマンスと接続性の向上
ビア設計はPCBの重要な要素であり、効率的な信号の流れ、優れた熱性能、高品質な放熱、そして層間および部品間の接続を容易に確立する方法を可能にします。本記事では、PCBにおけるビア設計の重要性を探り、さまざまなビアの種類を理解し、パッド設計におけるそれらの意義について議論し、ビア設計を最適化するためのベストプラクティスを提供します。 ビアとは何か? ビアはプリント基板(PCB)設計において、基板の異なる層間の電気的接続を確立する重要な部品です。導電経路として機能し、信号、電力、グランド接続がPCBを通じてシームレスに流れることを可能にします。 ビアは通常、ドリルで開けられた穴であり、銅などの導電性材料でメッキされ、層間の電気信号の伝達を可能にします。ビアの直径は、特定の設計要件と製造能力によって決定されます。 ビアを作成する際には、PCBの各層の適切な回路と正しく配置・位置合わせされていることを確認することが重要です。ビアの位置は重要な役割を果たし、信号の流れの最適化、干渉の低減、効率的なルーティングの実現に貢献します。 PCBにおけるビア設計の重要性 ビア設計は、PCBの最適な性能と接続性を確保す......
高速PCB設計におけるアイダイアグラムの役割
高速PCB設計において、信号完全性は非常に重要です。デジタルデバイスの周波数が高くなるにつれて、高速PCB上のコンポーネント間の信頼性の高い通信を確保する必要があります。高速設計における信号完全性を評価するための最も効果的なツールの1つがアイダイアグラムです。これは、ベースバンドパルス伝送システムの性能に対するチャネルノイズ、分散、符号間干渉の複合的な影響を評価するためのツールです。 アイダイアグラムはデジタル信号の性能を視覚的に表現し、エンジニアがノイズ、ジッタ、タイミングエラーなどの要因を評価できるようにします。数学的な観点から見ると、アイパターンは信号の確率密度関数(PDF)の可視化です。アイダイアグラムにおいて開いたアイパターンは、最小限の信号歪みに対応します。このブログでは、高速PCB設計におけるアイダイアグラムの役割、その重要性、および信号完全性の向上にどのように役立つかを探ります。 信号の符号間干渉 符号間干渉とは、信号完全性の問題により2つの連続する信号が互いに干渉する場合に発生する状態です。信号は周波数領域または時間領域のいずれかで互いに区別されます。両方の条件が同時に発生するこ......
ビアが高速PCB設計に与える影響
高速信号にはインピーダンス整合が必要です。基本的にこれは、信号経路が受信側のインピーダンスと整合した連続的なインピーダンスを持たなければならないことを意味します。これは、信号を劣化させる可能性のある信号反射を防ぐためです。非常に基本的な言葉で言えば、PCBトレースの特性インピーダンスは、トレース幅、トレースの銅厚、基準GNDプレーンからの距離、および誘電率に依存します。これは高速設計において非常に明確な事項ですが、ビアに関してはいくつかの問題があります。ビアは信号経路における90度の曲がりです。ビアの形状により、信号経路はPCBトレースとは異なります。ビアにはデフォルトで基準プレーンがありません。 形状と基準プレーンの欠如により、ビアのインピーダンスは通常PCBトレースと整合しません。これは信号反射を引き起こし、信号整合性を損なう可能性があります。PCB性能に影響を与える様々な要素の中で、ビアは高速・高周波回路において信号整合性を維持し損失を低減する上で重要な役割を果たします。本記事では、このような設計におけるビアの影響を深く掘り下げ、信号伝送への影響、課題、およびその使用を最適化する方法を検討し......
FPGAを理解する:詳細ガイド
私が若い電子技術者だった頃、FPGAについて非常に興味がありました。FPGA(Field-Programmable Gate Array)は、製造後にユーザーが設定できるように設計された半導体デバイスの一種です。内部には大量のゲートがあり、実際のチップを製造することなく、ユーザーがプログラムしてチップの動作を再現できます。従来のマイクロコントローラやプロセッサとは異なり、FPGAはカスタムハードウェアロジックの実装において比類のない柔軟性を提供します。この記事では、FPGAの基礎、応用、利点、構造、動作原理、およびプログラミングの基本について解説します。 FPGAとは何か? FPGA(Field-Programmable Gate Array)は、特定のハードウェアレベルのタスクを実行するためにプログラムおよび再プログラム可能な集積回路(IC)です。単一のアプリケーション向けにカスタム製造されるASIC(Application-Specific Integrated Circuit)とは異なり、FPGAはユーザーがロジック構成を定義・変更できる汎用性を提供します。FPGAの主な利点は、プログラミン......
より良いEMC規格のための設計ガイドライン
EMCとは、デバイスが共有動作環境において意図したとおりに動作し、同時に同じ環境内の他の機器が意図したとおりに動作する能力に影響を与えない能力の尺度です。デバイスが電磁エネルギーにさらされたときにどのように反応するかを評価することは、この一部であり、イミュニティ(またはサセプタビリティ)テストとして知られています。デバイスの内部電気システムによって生成されるEMIの量を測定すること(エミッションテストとして知られるプロセス)も、もう一つの要素です。 EMCの両方の側面は、あらゆるシステムにおいて重要な設計およびエンジニアリング上の考慮事項です。デバイスのEMCを適切に予測しないと、安全リスク、製品故障、データ損失など、多くの悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、エンジニアがデバイスが実環境でどのように動作するかをより明確に把握できるよう、EMCおよびEMI用の幅広いテスト機器が開発されています。 EMCの重要性:デバイスが他のデバイスからの干渉を受けずに動作し、自身も干渉を引き起こさないことを保証します。 増大するニーズ:デバイスの複雑化と相互接続性の向上に伴い、EMCはコンプライアンスと機能......