This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

PCB設計におけるシルクスクリーン

初出公開日 Jan 28, 2025, 更新日 Jan 28, 2025

1 min

はじめに

 シルクスクリーンはプリント基板(PCB)設計において非常に重要であり、装飾的な特徴であるだけでなく、PCBの組み立てと機能性にとって必要なコンポーネントでもあります。通常、シルクスクリーン層は白色で、テストポイント、極性表示、コンポーネントラベルなどの重要な情報を基板表面に印刷します。この記事では、PCB設計におけるシルクスクリーンの価値、その種類、用途、ベストプラクティスについて説明します。

PCB設計におけるシルクスクリーンとは?

 PCB上で、シルクスクリーンはコンポーネントを識別し、ボードレイアウトを理解するのに役立つテキストとシンボルの層です。ソルダーマスクの塗布後、PCB表面に表示され、将来のトラブルシューティングやアセンブリの方向性を示します。この層は、基板の可読性に大きく貢献するため、エンジニアやPCBを扱う担当者の作業条件を容易にします。

⦁ シルクスクリーン印刷方法の種類:

PCBへのシルクスクリーン印刷にはいくつかの方法があり、それぞれに異なる利点があります:

⦁ 手動スクリーン印刷:

手作業によるスクリーン印刷:手作業によるスクリーン印刷は、メッシュ状のステンシルの上に手作業でインクを塗布する従来の技術です。手作業によるスクリーン印刷:手作業によるスクリーン印刷は、メッシュ・ステンシルの上に手作業でインクを塗布する従来の技法で、少量生産が可能なため手頃な価格で行えるが、精度に欠けるため、複雑で高密度なプリント基板には適していない。

⦁ リキッド・フォト・イメージング(LPI):

 LPI(リキッドフォトイメージング)は、フィルムカバーを通してUV光にさらされた感光性インクによって正確なシルクスクリーン層を作成します。その精度の高さから最新のPCB製造によく利用され、このアプローチは複雑なデザインに最適です。

⦁ ダイレクト・レジェンド印刷(DLP):

 DLP(ダイレクト・レジェンド・プリンティング)は、インクジェットプリンターを使ってPCB上に直接シルクスクリーンを印刷します。精度が高く、複雑なデザインの高密度基板に適合するため、細かいディテールと柔軟な印刷が可能です。

PCB設計におけるシルクスクリーンの重要性:

シルクスクリーンは、以下のような複数の目的で重要です:

⦁ コンポーネントの識別:

コンポーネントの識別:シルクスクリーンのマークは、コンポーネント、リファレンスデジグネータ、極性インジケータを簡単に見つけるのに役立ちます。アセンブリとトラブルシューティングの正確さは、この明瞭さにかかっています。

⦁ 組み立ての手引き:

 明確なシルクスクリーンの指示により、組立担当者は正確かつ迅速に部品を配置できるため、ミスを減らし、組立工程を簡素化することができます。

⦁ 安全情報:

 基板上に重要な情報を直接表示することで、シルクスクリーンは警告、ラベル、操作指示を組み込むことができるため、PCBの使用中やメンテナンス中の安全性を高めることができます。

⦁ シルクスクリーンの配置と考察

シルクスクリーンのレイヤーを正しく配置することで、読みやすさを保証し、重なりを防ぐことができます:

⦁ コンポーネントの近接:

 シルクスクリーン・マークは、はんだパッドやビアと重ならないよう、対応する部品の近くに配置する。位置が適切であれば、機能性が保証され、組み立て時の問題を回避することができます。

⦁ レイヤーの選択:

 通常、シルクスクリーンは最上層を使用しますが、設計によっては最下層を使用することもできます。シルクスクリーンが他のPCB部品に干渉しないように注意する必要があります。

⦁ フォントと文字サイズ:

 読みやすいフォントと適切な文字サイズを選ぶ。通常、すべての情報が読みやすく、利用しやすいことを保証するために、0.8mm以上のフォントサイズをお勧めします。

⦁ 高密度PCBにおけるシルクスクリーン

高密度PCB設計の難しさは、可読性を犠牲にすることなくすべてのデータを収めることです:

⦁ テキストを最小限にする:

テキストの最小化: 長いテキストの代わりに記号や略語を使うことで、スペースの 制限をコントロールすることができます。この方法は、必要な情報を高密度のプリント基板に詰め込みながら、読みやすさを保ちます。

⦁ 両面シルクスクリーン:

PCBの両面をシルクスクリーンに使用することで、片面のスペー ス制限をなくすことができ、基板が混雑することなく、より詳細で広範 な情報を得ることができます。

⦁ 優先順位付け:

 極性表示や部品参照記号などの基本的なマークを優先する。重要な情報を最優先することで、最も重要な要素を明確かつ容易に利用できるようになる。

様々な産業におけるシルクスクリーンの用途:

シルクスクリーンの役割は業界によって異なる:

⦁ 家電製品:

民生用電子機器:ノートパソコンや携帯電話などの民生用電子機器に使用されるPCB上のシルクスクリーンは、部品の正しい配置を保証するため、組み立てエラーを低減します。また、重要なトラブルシューティングのガイダンスも提供するため、迅速な修理やメンテナンスが可能になります。

⦁ 自動車用電子機器:

 PCB上のシルクスクリーン・マークは、自動車システムにおいて部品を適切に識別し、正確な組み立てを可能にするために不可欠です。また、これらのマークは非常に厳しい状況下でも信頼できる性能を保証するため、自動車の安全性と性能が向上します。

⦁ 医療機器:

 機器用シルクスクリーン PCBの透明なコンポーネントラベルは、すべてのアイテムが適切な動作のために正確に配置されていることを保証します。重要な医療作業で使用されるツールの信頼性と安全性は、この精度にかかっています。

⦁ 産業機器:

産業用機器:産業用機器のPCB上のシルクスクリーンは、複雑な制御システムの正しいメンテナンスとトラブルシューティングに役立ちます。明確なラベルによって可能になる簡単なコンポーネントの識別は、信頼できる効果的な機器の動作を保証します。

シルクスクリーンを適用するためのベストプラクティス:

以下のベストプラクティスに従うことで、シルクスクリーンの効果を保証することができます:

⦁ コントラストと色:

コントラストと色:ソルダーマスクと対照的なシルクスクリーンの色を選択することで、テキストやシンボルを簡単に読み取ることができます。白はかなりポピュラーですが、特定のPCB設計要件に合うように、黄色、黒、その他の色調を含むさまざまな色を選択できます。

⦁ 位置合わせと見当合わせ:

 すべてのマークが正しく配置されるかどうかは、シルクスクリーンと基板のレイアウトが完璧に整合しているかどうかで決まります。基板の機能を維持し、組み立てミスを防ぐには、正確な見当合わせが重要です。

⦁ 品質管理:

 定期的なシルクスクリーン層のチェックは、読みやすさの問題、汚れ、ミスプリントを早期に発見するのに役立ちます。一貫した品質管理技術を使用することで、ミスの可能性が低くなり、PCB製造の時間とコストを節約できます。

Ready to See Your PCB Ideas Come to Life?

結論

 PCB上の文字や記号以上に、シルクスクリーンは電子機器の機能、信頼性、組み立ての簡便性を保証する重要な層です。いくつかのシルクスクリーン印刷技術、その意義、違いを効果的に適用することで、PCB設計を大幅に改善することができます。ベストプラクティスに従い、設計の特定の要件に対処することで、性能と製造の両方でPCBを最大限に活用することができ、その結果、電子デバイスが信頼性と品質の最高の基準を満たすことが保証されます。

 特に、PCB設計がより複雑で小さくなるにつれて、シルクスクリーンは変化するエレクトロニクス分野でますます重要な役割を果たすようになります。適切なシルクスクリーン技術を選択し、基板上に適切に配置することで、より信頼性が高く効率的な電子製品を製造することができます。

Get Free Quote with JLCPCB

学び続ける