高速PCB設計におけるアイ・ダイアグラムの役割
1 min
高速PCB設計において、シグナルインテグリティは非常に重要です。デジタル機器の周波数が高くなるにつれて、高速PCB上のコンポーネント間の信頼性の高い通信を確保する必要があります。高速設計におけるシグナルインテグリティを評価するための最も効果的なツールの1つがアイダイアグラムです。これは、ベースバンドパルス伝送システムの性能に対するチャネルノイズ、分散、シンボル間干渉の複合効果を評価するためのツールです。
アイ・ダイアグラムは、デジタル信号の性能を視覚的に表現し、エンジニアがノイズ、ジッタ、タイミング・エラーなどの要因を評価することを可能にします。数学的な観点から見ると、アイ・パターンは信号の確率密度関数(PDF)を視覚化したものです。アイ・ダイアグラムでアイ・パターンが開いている状態は、信号の歪みが最小であることを意味します。このブログでは、高速PCB設計におけるアイ・ダイアグラムの役割、その重要性、シグナル・インテグリティの向上に役立つ方法について説明します。
信号のシンボル間干渉
シンボル間干渉とは、シグナル・インテグリティの問題により、2つの連続した信号が互いに干渉し合う状態を指します。信号が周波数領域または時間領域で互いに区別される。両方の条件が同時に発生することはなく、それがシンボル間干渉(他の成分による信号中の不要なノイズ)につながります。さらに現在では、時間領域においてゼロクロスオーバーで信号をサンプリングすることにより、ISIの影響を除去する技術もあります。
理想的には、信号歪みゼロ、ジッターゼロ、パルス広がりゼロ、振幅ノイズゼロが望ましい。言い換えれば、出力信号が入力信号と完全に一致することです。これを確認する能力が、アイ・ダイアグラムをシグナル・インテグリティの基本的な部分にしているのです。
アイ・ダイアグラムの主な構成要素
アイ・ダイアグラムは、デジタル信号を異なる間隔で繰り返しサンプリングすることによって得られる、デジタル信号のグラフ表示です。オシロスコープやシミュレーション・ツールにプロットすると、信号のトレースが目のようなパターンになります。アイ・ダイアグラム」という用語は、複数の信号遷移を時間経過とともに重ね合わせることによってできる特徴的な形状に由来します。
「アイ」は信号の立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの交点で形成される。通常、高速回路についての神話は「高速クロックを持っている」というものだが、実際の高速信号は信号の立ち上がり時間と立ち下がり時間に依存する。この図は、信号の品質に関する重要な洞察を与えてくれる:
・アイハイト: 信号対雑音比を表し、信号が論理レベルの高低をどの程度区別できるかを示す。
・アイ幅: 時間マージン(タイミング・ジッター)を表し、信号がどれだけ正確なタイミング間隔でサンプリングできるかを示す。
・アイ・オープニング: アイの形状の全体的な明瞭度を指し、信号受信に利用可能なマージンを示す。アイが開いているほど信号品質が高い。
アイ・ダイアグラムから計算される指標
これらの図は、チャネルの受信側で測定された信号レベルをプロットすることで、ビットストリームが異なる信号レベル間でどのように切り替わるかを示しています。アイ・ダイアグラムから抽出できる情報には、次のようなものがあります:
・ 信号レベルノイズ
・エッジ遷移ノイズ(ジッター)
・スキュー
・デューティ・サイクル歪み
・ビット誤り率
信号レベルの変動: 一般的にタイミング・ジッターとランダム・ノイズの影響を受けます。インピーダンスのミスマッチも信号レベルの変動に寄与することがある。
平均立ち上がり/立ち下がり時間: 平均90%信号レベルと平均10%信号レベルの間の時間。システム内のチャンネル・レスポンスとノイズの両方を反映する。強い反射、ノイズ、またはシンボル間干渉(ISI)により、立ち上がり/立ち下がり時間が不均一になり、プラトーや大きな変動を示す可能性があります。
平均シンボル持続時間: 連続する信号の交点の中間点間の間隔。
ビット誤り率(BER): 論理しきい値とアイ・ダイアグラムに示された受信ビットを比較することで、ビット・エラー・レートを推定することができる。この値は様々な要因に依存し、理想的なレートは10-12以下である。
これらは、シミュレーションと測定の両方でアイ・ダイアグラムから特定できる主要な測定基準です。シングルエンド・チャネルと差動チャネルには、同じ測定基準が適用されます。
アイ・ダイアグラムの読み方
アイ・ダイアグラムは、異なる電圧レベル間の信号遷移の統計量を示しています。これにより、シンボル間干渉、クロストーク、ドライバーのI/Oパワーレール上のジッターなどのノイズに起因する、レシーバーに存在するノイズの尺度が得られます。しかし、アイ・ダイアグラムを読み取るために使用される典型的な指標は、そのマスク、つまり目の開きです。目」の開きは信号の品質を示します。アイが大きく開いているということは、信号の歪みが少なくタイミングが良いことを意味し、アイが閉じている、あるいは部分的に閉じているということは、ジッターやノイズなどの問題を示唆しています。その他に解釈すべき主な要素は以下の通りです:
・垂直方向の目の開き: アイの垂直方向の高さは、信号の電圧マージンを表す。アイの高さが高いほど信号レベルが強く、明確であることを示し、垂直方向の開きが小さいほどS/N比が低いことを示す。
・水平方向の目の開き: アイの幅はタイミングマージンを反映します。水平方向の開きが広い場合は、信号が正しくサンプリングされるのに十分な時間があることを意味し、狭い場合はタイミング・エラーにつながる可能性がある。
・クロスポイント: 信号がアイ・ダイアグラムの中心を横切る位置は、クロック・スキューのような潜在的なタイミングの問題を特定するのに役立ちます。
・ノイズとジッタ: 理想的な信号エッジからのズレから、シグナル・インテグリティを劣化させるジッター(タイミング変動)やノイズが明らかになります。
高速PCB設計アイ・ダイアグラムが重要な理由
信号品質の評価 高速設計では、デジタル信号はロジックハイ(1)とロー(0)レベルを明確に区別する必要があります。ノイズ、干渉、ジッターはこれらの信号を歪ませ、エラーの原因となります。これらの問題は通常、立ち上がり/立ち下がり時間が比較的短い高速設計で多く発生します。
狭いアイ幅はタイミング・ジッターの明確な指標であり、エンジニアがPCBレイアウトにおけるクロック・スキューや信号遅延に関連する問題に対処するのに役立ちます。クロストークは信号の干渉を生み、信号品質を劣化させ、論理レベルの区別を難しくします。アイ・ダイアグラムは、信号が歪んでいる部分をハイライトすることで、この問題を検出するのに役立ちます。
PCBレイアウトの最適化 アイ・ダイアグラムは、高速PCBレイアウトの微調整や最適化に使用できます。エンジニアは、設計段階でアイ・ダイアグラムをシミュレーションできます。高速PCB設計中の主な2種類のシミュレーションを以下に示します。
高速設計におけるシミュレーションの種類
アイ・ダイアグラムは通常、オシロスコープやシグナル・インテグリティ・シミュレーション・ツールを使用して生成されます。PCB設計のコンテキストでは、信号のパフォーマンスを予測し、検証するために、プリレイアウトとポストレイアウトのシミュレーションでよく使用されます。
プリレイアウト・シミュレーション: PCBデザインを確定する前に、エンジニアは回路図データ、予想されるトレース長、配線パラメータに基づいて信号性能をシミュレーションできます。この段階で生成されるアイ・ダイアグラムは、実際の条件下で設計がどの程度機能するかをプレビューします。
ポストレイアウト解析: PCBが製造されると、オシロスコープを使用して実際の信号性能をテストできます。リアルタイムの信号をキャプチャし、アイ・ダイアグラムを生成することで、エンジニアはシミュレーションと結果を比較し、偏差や最適化が必要な領域を特定することができます。
PCB設計でアイ・ダイアグラムを改善するためのヒント
高速PCB設計において、クリーンでオープンなアイ・ダイアグラムを確保し、シグナル・インテグリティを維持するには、以下のヒントを考慮してください:
1) インピーダンスコントロール: 設計要件に応じてトレース幅と間隔を制御することにより、適切なトレースインピーダンスを維持する。インピーダンスのミスマッチが信号にどのように反応するかについては、完全なガイドを参照してください。
2) トレースの長さとビアの配置を最小限にする: 遅延や信号劣化の原因となる不要なビアや大きなトラックを避ける。
3) シグナルインテグリティ: 適切な差動ペア配線を使用し、スキューを最小限に抑え、信号の同期を維持する。
4) 適切なデカップリング:ノイズとクロストークを低減するために、堅牢な接地とデカップリング戦略を導入する。
5) パワーとグラウンドのリターンプレーン: 電源プレーンを低インピーダンスで設計し、デカップリングコンデンサを戦略的に使用することで、適切なパワーインテグリティを確保する。
結論
アイ・ダイアグラムは、信号品質とインテグリティを明確に視覚化する、高速PCB設計において非常に貴重なツールです。アイ・ダイアグラムを使用して設計を評価し最適化することで、潜在的な問題を早期に特定し、信頼性の高い信号伝送を確保し、高速PCBの全体的な性能を向上させることができます。アイ・ダイアグラムを適切に使用することで、エンジニアは速度、信頼性、製造性という相反する要求のバランスをとることができ、最新の電子デバイスが最も要求の厳しいアプリケーションでも意図したとおりに機能するようになります。
アイ・ダイアグラムはエレクトロニクスの分野で強力なツールであり、通信システムにおけるデジタル信号の品質と完全性について貴重な洞察を提供します。知識を深めたいアマチュアであれ、複雑な問題のトラブルシューティングを目指す熟練したプロフェッショナルであれ、アイ・ダイアグラムの解釈方法を理解することは不可欠なスキルです。アイ・ダイアグラムが提供する情報を活用することで、エンジニアは通信システムの設計、最適化、トラブルシューティングをより正確かつ効率的に行うことができます。
学び続ける
EasyEDAで初めてのPCB設計:ゼロから発注までの全手順
プリント基板(PCB)の設計と製作は、EasyEDAの登場により初心者でも無料で始められるようになりました。 本記事では、EasyEDAを使ったPCB設計の基礎から実際の発注までを、分かりやすく解説します。 EasyEDAとは?初心者に選ばれる理由 EasyEDAは、中国のLCSCが提供する無料のPCB設計ツールです。回路図エディタ、PCBレイアウトエディタ、豊富な部品ライブラリ、そしてJLCPCBへの直接発注機能を統合したオールインワンの設計環境を提供しています。 EasyEDAの基本概要とできること 回路図作成、PCBレイアウト設計、ガーバーファイル生成ができ、JLCPCBと連携して設計基板を直接発注できます。 初心者でも使いやすい理由(無料・ブラウザ対応など) 完全無料でインストール不要、ブラウザで動作し、豊富な部品ライブラリで配線図も自動取得できます。 他のPCB設計ソフトとの違い KiCadやEagleは操作が複雑ですが、EasyEDAはシンプルで直感的に操作でき初心者に最適です。 EasyEDAを使った回路図作成の基本 EasyEDAでの設計は回路図作成から始まります。新規プロジェクト......
PCBレイアウト設計の完全ガイド
プリント回路基板(PCB)レイアウト設計は、単純なガジェットから非常に複雑なシステムまで、あらゆる電子機器の基礎です。PCBレイアウト設計は、電子部品を配置し、ボード上の接続を配線して、機能的で効率的な回路を作成するプロセスです。目標は、信号の整合性を維持し、熱的および電気的性能を確保しながら、可能な限り最小のフットプリントを実現することです。 基本的なプリント回路から複雑な非剛性PCBまで、すべてのエンジニアリング回路基板設計には多くの要素が含まれています。すべての新しい電子機器は、ブロック図および/または一連の電子回路図から始まります。回路図を完成させて検証した後、以下の手順に従って最新のPCB設計とレイアウトを作成できます。適切に設計されたPCBは、最適な性能、安定性、製造可能性を保証します。このガイドでは、ベストプラクティス、重要な考慮事項、効率的なPCBレイアウトを作成するための手順など、PCBレイアウト設計の重要な側面について説明します。 PCBレイアウト設計に関わるステップ ステップ1:回路図設計項目 ステップ2:PCB寸法の定義 ステップ3: 回路図とPCB基板設計の同期化 ステッ......
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求 モノのインターネット(IoT)は、私たちが技術とコミュニケーションを取る方法に影響を与えています。これは、ハードウェア、ソフトウェア、センサー、および接続機能が組み込まれた物理デバイス、車両、家電製品、その他のさまざまなもののネットワークを指し、これらのオブジェクトが接続してデータを交換できるようにします。柔軟性と低コストにより、小型で手頃な価格のコンピューターであるRaspberry Piは、IoTアプリケーションの人気のある選択肢となっています。この記事では、Raspberry PiとPCB設計を組み合わせて革新的なIoTアプリケーションを作成する方法を探ります。 IoTアプリケーションの重要な側面の1つは、デバイスのすべてのコンポーネントを接続する回路基板の設計です。設計段階では、IoTデバイスを定義し、センサーとアクチュエーターを選択し、電力要件を確立し、通信プロトコルを選択する必要があります。設計者は、IoTアプリケーションの最適なPCB設計ガイドラインに従うことで、デバイスの安全性、互換性、信頼性を確保できます。 ......
発光ダイオード (LEDs)
発光ダイオード (LEDs) 発光ダイオード(LED)は、現代の電子機器における基盤となっており、家庭用照明から複雑な産業システムまで、あらゆるものを照らしています。プリント基板(PCB)への統合は、様々なアプリケーションにとって不可欠で、多用途で信頼性の高い効率的な照明ソリューションを提供します。この記事では、LEDの基本的な側面、その歴史、種類、アプリケーション、および重要な考慮事項について、LEDを組み込んだPCBを設計する際に探ります。 LEDとは何か? LEDは、半導体デバイスであり、電流が流れると光を発します。従来の白熱電球とは異なり、LEDはフィラメントを加熱して光を生成することに依存しません。代わりに、電子がデバイス内の電子ホールと再結合し、光子の形でエネルギーを放出するエレクトロルミネセンスというプロセスを使用します。この方法により、LEDはより効率的に光を生成し、発熱を抑えることができます。 LEDの歴史 エレクトロルミネセンスの概念は、1907年にマルコニ研究所のH.J.ラウンドによって最初に発見されました。しかし、実用的な可視スペクトルLEDが開発されたのは、1962年にゼ......
プリント基板自作における回路設計のポイント
電子回路設計とは?回路の設計を基礎からわかりやすく解説 電子機器を作る上で欠かせない電子回路設計。スマートフォンから家電製品、趣味の電子工作まで、あらゆる電子製品は回路設計から始まります。 本記事では、回路設計の基本概念から実践的なポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 回路の設計とは何か?電子回路設計の基本概念 回路の設計とは、電子部品(抵抗、コンデンサ、IC、トランジスタなど)を組み合わせて、目的の機能を実現する電気的な接続を計画することです。電源から信号処理、出力まで、電流の流れと各部品の役割を明確にし、回路図として表現します。 電子回路設計が必要とされる理由 製品のアイデアがあっても、それを実現する電子回路がなければ動作しません。回路設計は、「こんな機能が欲しい」という要求を、実際に動作する電子システムに変換する重要な工程です。 回路設計が製品性能に与える影響 回路設計の質は製品性能を直接左右します。電源回路の設計が不十分だと電圧が不安定になり、信号処理回路の設計ミスはノイズや誤動作の原因となるのです。 電子回路設計の基本的な流れ まず、製品に求められる機能を明確にします。 入力......
LED基板の設計と放熱対策:初心者向けガイド
LED基板の設計は製品の性能と寿命を左右する重要な要素で、特に放熱対策が欠かせません。今回は、LED基板の基本から放熱設計のポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 LED基板とは?基本構造と用途 LED基板とは、LED(発光ダイオード)を実装するためのプリント基板のことを指します。基板上にLEDチップを配置し、電気回路を形成することで、LEDに電力を供給して発光させる仕組みです。 主に以下の3層構造で、成り立っています。 l 表層の銅箔回路 l 絶縁層 l 基材層 一般的なLED基板の使用例 LED基板は私たちの身の回りで幅広く使用されています。家庭用照明器具、液晶テレビのバックライト、車載ライト、産業用検査装置など、多様な用途で活躍しています。 通常のPCBとの違い LED基板と一般的なPCBの最大の違いは放熱性能の重要度です。 一般的なPCBは電気信号の伝達が主目的ですが、LED基板では熱を効率よく逃がすことが同等以上に重視されるため、アルミ基板や銅基板といった金属基板が選択されることが多くなります。 LED基盤とLED基板の違いはある? 「LED基板」と「LED基盤」は同じものを指......