This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

PCBトレースを解き明かす スマートな設計による電子デバイス強化の魔法

初出公開日 Nov 25, 2024, 更新日 Nov 25, 2024

1 min

はじめに

 プリント回路基板(PCB)は電子デバイスの基本的な構成要素であり、さまざまな電子部品の相互接続と機能を可能にします。PCBの核となるのは、PCBトレースと呼ばれる複雑な導通経路であり、コンポーネント間の電気信号の伝送に重要な役割を果たします。PCBトレースの原理、設計上の考慮事項、および最適化技術を理解することは、電子システムの安定した性能、信号の整合性、および製造可能性を確保するために不可欠です。 この記事では、基本的な機能から高度な設計技術、課題、およびPCBトレース技術の進化する風景まで、PCBトレースの基本について説明します。

PCBトレースの基本

 PCBトレースは、通常は銅製の薄い導電性パスとしてPCB基板にエッチングされます。これらのトレースは、マイクロプロセッサ、抵抗器、コンデンサ、集積回路(IC)などのさまざまなコンポーネント間で電気信号が移動する経路として機能します。PCBトレースの設計と特性は、電子デバイスの全体的な性能と安定性に大きな影響を与えます。

⦁トレース幅とインピーダンス:PCB設計の重要な側面の一つは、トレースの幅です。トレースの幅は、電流容量、抵抗、および熱応力に耐える能力を決定します。通信やコンピューティングシステムに見られるような高周波アプリケーションでは、制御されたインピーダンスを維持することが重要です。制御されたインピーダンスは、信号が最小限の損失と歪みで伝播することを保証し、信号の完全性を維持し、電磁干渉(EMI)を低減します。

⦁ 高周波PCB:より高速なデータ伝送とより高い周波数の信号に対する需要の増加に伴い、PCBトレース設計はますます難しくなっています。高周波PCBは、信号劣化を最小限に抑え、コンポーネント間の安定した通信を維持するために、細心の注意を払って設計する必要があります。インピーダンスマッチング、信号長マッチング、慎重なルーティング手法などの技術は、高周波アプリケーションで最適なパフォーマンスを実現するのに役立ちます。

⦁ ルーティング技術:PCBトレースの効果的なルーティングは、信号伝送を最適化し、潜在的な信号干渉を低減するために不可欠です。差動ペアルーティングは通常、高速デジタル回路で補完的な信号を伝送するために使用され、ノイズとクロストークを最小限に抑えます。 また、突然の信号遷移を避け、ビア(PCBの異なる層間の相互接続ポイント)の数を最小限に抑え、適切なグランドプレーンの配置を確保することで、信号の整合性を向上させ、EMIの低減に貢献します。

PCBトレースの設計上の考慮事項

 PCBトレースを設計するには、PCBの全体的な機能、安定性、製造性を確保するために、さまざまな要素を考慮する必要があります。

⦁電磁干渉(EMI)の緩和:EMIとは、近くの電子機器に干渉したり、PCB自体の信号伝送を妨害する可能性のある不要な電磁放射を指します。EMIを軽減するために、設計者は信号シールド、接地、ノイズの多いコンポーネントへの敏感なトレースの慎重な配置などの技術を使用します。接地面とシールド技術は、重要な信号経路から電磁場を封じ込め、リダイレクトすることで、信号の整合性に対するEMIの影響を最小限に抑えるのに役立ちます。

⦁ 配電:PCBには、多くの場合、ボード全体のさまざまなコンポーネントに電力を供給するトレースが含まれています。これらの電力トレースは、電圧降下と電力消費を最小限に抑えながら、大電流を効率的に処理するように設計する必要があります。 適切なトレース幅を計算し、サーマルビア(熱を放散するのに役立つ伝導経路)を組み込み、適切な銅の厚さを確保することは、PCB全体で安定した配電を確保するために重要です。

⦁クロストークの低減: クロストークは、あるトレースの信号が隣接するトレースの信号を妨害し、信号劣化や潜在的なデータエラーの原因となる場合に発生します。信号トレース間に適切な間隔を保つ、信号層間にグランドプレーンを使用する、差動信号を使用するなどの設計技術により、クロストークを大幅に低減し、全体的な信号品質と安定性を向上させることができます。

最適化手法と課題

 最適なPCBトレース設計を実現するには、特定の課題を克服し、高度な最適化技術を実装する必要があります。

⦁トレース長マッチング:高速デジタル回路では、同期データ伝送を確保し、タイミングスキューを防止するために、同じ周波数の信号に対してトレース長を一致させることが重要です。特に、正確なタイミングが不可欠なシステムでは、トレース長が同じでないためにタイミングが合わないと、信号の歪みやデータエラーが発生する可能性があります。

⦁ PCBレイアウトのガイドライン:PCBレイアウト設計のベストプラクティスを遵守することは、製造性と信頼性を最適化するために不可欠です。 シャープなエッジ(信号反射やEMIの原因となる可能性がある)を避ける、ビア数を最小限に抑える、PCBレイアウト全体で均一なトレース幅を確保するなどのガイドラインは、製造の複雑さを軽減し、ボード全体で一貫した電気的性能を確保するのに役立ちます。

⦁ 製造可能性の考慮事項:製造可能性を念頭に置いてPCBトレースを設計するには、最小トレース幅、ソルダーマスクを適用するためのクリアランス要件、自動化された組み立てプロセスのための位置合わせ公差などの要素を考慮する必要があります。 設計エンジニアとPCBメーカー間のコラボレーションにより、最終的なPCB設計が機能要件と製造要件の両方を満たすようにします。

Get Started With JLCPCB

まとめ

 結論として、PCBトレースは電子デバイスの設計と機能において重要なコンポーネントであり、PCB上のコンポーネント間で電気信号を確実に伝送することができます。PCBトレース設計の原理を理解し、高度なルーティング技術を使用し、特定の設計上の考慮事項と課題を解決することで、エンジニアは信号の整合性を最適化し、EMIを最小限に抑え、全体的なPCB性能を向上させることができます。設計ツール、シミュレーションソフトウェア、および製造プロセスの継続的な進歩は、PCBトレース技術の革新をさらに促進し、さまざまな業界で次世代の電子システムの開発を可能にします。

Get Free Quote From JLCPCB

学び続ける