ビルドアップ基板特性及び応用事例に対する考察
1 min
1.ビルドアップ基板の特性について
ビルドアップ基板は、多層プリント基板(PCB)の一種で、通常の多層基板に比べて高密度な配線を実現できる特性を持ちます。その最大の特徴は、層間の配線を微細化し、配線密度を大幅に向上させることができる点です。ビルドアップ基板では、伝統的な貫通ビア(スルーホール)ではなく、レーザーによって形成された微細なビア(ビアホール)が使用されます。これにより、層間の接続が短縮され、信号の伝達速度が速くなり、信号の損失やノイズの影響を抑えることができます。
図1 JLCPCBにおけるPCB生産イメージ
ビルドアップ基板は、回路設計の自由度を高め、コンパクトな形状に多機能を集積できるため、デバイスの小型化に貢献します。また、層間の接続が多くなることで、より多くの部品を基板上に配置でき、回路の複雑さに対応することが可能です。さらに、基板の薄型化や軽量化にも優れており、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器において、その特性が最大限に活かされています。
ビルドアップ基板は、その高密度かつ高精度な構造が求められるため、製造プロセスにおいても高度な技術が必要です。例えば、ビアホールの形成や層間接続の技術には非常に高い精度が要求されます。こうした技術の進展により、さらに微細な構造のビルドアップ基板が実現されており、電子機器の高性能化を支える重要な基盤技術となっています。
2.ビルドアップ基板の応用事例および利点
ビルドアップ基板は、特に電子機器の高性能化と小型化が進む中で、その応用範囲が広がっています。代表的な応用事例としては、スマートフォン、タブレット、ノートパソコンといったモバイルデバイスが挙げられます。これらのデバイスは、限られたスペースに多機能を搭載する必要があり、ビルドアップ基板の高密度かつ高精度な配線技術が不可欠です。特に、処理速度が要求されるスマートフォンのCPUやメモリ周辺には、ビルドアップ基板の特性が大いに活かされています。
さらに、ビルドアップ基板は、カメラモジュールや5G通信モジュールなどの小型高性能デバイスにも応用されています。これらのデバイスでは、信号の高速伝送と低消費電力が求められ、ビルドアップ基板はその要求を満たすための最適な選択肢です。また、自動車産業においても、電装化が進む中で、ビルドアップ基板がADAS(先進運転支援システム)や車載レーダーなどの電子システムに利用されています。自動車の安全性や快適性を向上させるため、高信頼性と耐久性が求められるこれらのシステムにおいて、ビルドアップ基板の信号伝送効率と小型化は大きな利点となります。
ビルドアップ基板の利点は、何よりもその高い集積度と信号伝送の効率化にあります。微細なビアホールを活用した高密度配線により、部品間の接続距離が短くなり、信号遅延を抑え、消費電力も低減します。また、従来の多層基板では不可能であった回路設計の柔軟性が向上し、より複雑な機能を小型の基板に集約できる点も重要な利点です。
3.ビルドアップ基板の開発歴史および今後の発展方向
ビルドアップ基板の技術は、1990年代に本格的に開発が進められました。従来の多層基板では、高密度化が進むにつれて配線の限界が見えてきたため、より微細なビアホールを使った層間接続技術が必要とされました。これに応じて、レーザーによるビア形成技術が確立され、ビルドアップ技術が誕生しました。
図2 JLCPCBにおける生産管理システムイメージ
その後、モバイルデバイスの急速な発展とともに、ビルドアップ基板の需要は急増しました。スマートフォンやタブレットなどの高性能デバイスでは、より多くの機能を小さな基板に搭載する必要があり、この要件に応える形でビルドアップ基板の技術が進化してきました。また、5G通信の普及に伴い、通信速度の向上と低消費電力化が求められる中で、ビルドアップ基板の性能がさらに重要視されています。
今後の発展方向としては、さらなる微細化が進むと予想されます。特に、次世代通信技術である6Gや、人工知能(AI)、自動運転技術の進展に伴い、より高度な集積度と高信頼性を持つビルドアップ基板の需要が高まるでしょう。また、フレキシブルビルドアップ基板の研究も進んでおり、ウエアラブルデバイスや柔軟性を持つエレクトロニクス製品に対応する技術の発展が期待されます。市場規模においても、これらの先端技術の拡大に伴い、ビルドアップ基板の市場は今後も成長を続けると見込まれています。
4.ビルドアップ基板の製造工程
ビルドアップ基板の製造工程は、一般的な多層基板と類似していますが、いくつかの重要な違いがあります。主な工程としては、層ごとの配線形成、ビアホールの形成、層間接続、そして仕上げの検査工程が含まれます。
まず、各層の配線は、フォトリソグラフィ技術を用いて形成されます。次に、層間接続のためのビアホールをレーザーで微細に開ける工程があり、これがビルドアップ基板の最も重要なステップの一つです。ビアホールは極めて小さいため、精密な制御が求められます。その後、ビアホールに銅を充填し、層間を導通させます。このプロセスは、層ごとに繰り返し行われ、最終的に多層基板が形成されます。
仕上げ工程では、外部配線の導通性や各層の結合強度を確認するために、さまざまな検査が実施されます。特に、X線検査や自動光学検査(AOI)は、微細な欠陥を発見するために重要な役割を果たします。
5.考察とまとめ
ビルドアップ基板は、現代の電子機器における小型化、高性能化を実現するための重要な技術です。その特性である高密度配線と高精度なビア形成技術は、スマートフォンや自動車の先進的な電子システムにおいて不可欠です。また、今後はさらに高密度化が進み、新しい通信技術やAIデバイス、フレキシブルエレクトロニクスへの応用が期待されます。市場規模においても、これらの技術革新に伴い、ビルドアップ基板の需要は引き続き拡大し、技術の進化とともにさらなる可能性を切り開いていくでしょう。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......