PCBボード設計: 初心者のためのステップバイステップガイド
1 min
プリント基板(PCB)は、電子部品を接続するためのプラットフォームを提供し、現代のほとんどの電子機器のバックボーンを形成しています。初心者にとって、PCB設計は複雑に見えるかもしれませんが、正しいアプローチによって、管理しやすく、やりがいのある作業になります。このガイドでは、PCB設計の計画から最終チェックまで、段階を追って説明します。
今日は例として、リチウムイオン電池充電モジュールの設計プロセスを説明します。TP4056は最も人気のある充電モジュールの1つなので、有名なTP4056充電モジュールのバージョン2を作るのは素晴らしいことです。しかし、定格電流を増やすために、TP4056と同様のPCBフォームファクターを維持したまま、IP2312という新しいICに回路を置き換えました。このICは3Aまで駆動できます。設計に関する本格的なチュートリアルを見るには、この投稿を参照してください。
プリント基板の設計ステップ:
ステップ1:回路要件を理解する
設計ソフトウェアに入る前に、作りたい回路を明確に理解することが重要です。紙に回路図を書くか、KiCad、Eagle、EasyEDAなどのソフトウェアを使うことから始めます。抵抗、コンデンサ、マイクロコントローラ、コネクタなど、必要な部品をすべて含めてください。各コンポーネントが適切に接続されていることを確認し、機能を保証します。通常、回路設計は、現実の問題からインスピレーションを得て、ペンで書くことから始まります。ここでは、TP4056の充電時間が長いことが問題である。
ステップ2:PCB設計ソフトウェアの選択
初心者には、ユーザーフレンドリーなインターフェイスを持つPCB設計ソフトウェアが不可欠です。人気のある選択肢には、KiCad、Eagle、EasyEDAなどがあります。これらのプログラムでは、回路図の作成、部品のレイアウト、それらを接続するトレースの設計が可能です。また、プロセスを簡素化するための標準部品のライブラリもあります。プロセスをシンプルにするため、膨大なライブラリとオンライン・データベースを持つEasyEDAを使用します。
ステップ3: 回路図の作成
ソフトウェアを選択したら、回路図の作成から始めます。回路図は、電気的な接続の青写真で、コンポーネントがどのようにリンクされているかを示します。PCBの回路図は、ICのデータシートを見て、その通りにすべての部品を配置することで作成できます。
時には、ユースケースに応じてコンポーネントの値やタイプを変更する必要がある。ある部品に代わる他の部品はたくさんあります。IP2312ベースの充電モジュールの回路図の例を上に添付します。回路は、全体的な可読性を高め、研究開発時間を短縮するために、異なる部分に分割されています。
ステップ4:PCBレイアウトの定義
回路図が完成したら、次のステップはPCBの物理的なレイアウトを定義することです。以下のステップが含まれます:
・ボードの寸法を設定する。
・トレース長を最小にし、性能を最適化するために、コンポーネントを論理的に配置する。
・ LEDやコネクターなど、特定の向きを持つ部品が適切に配置されていることを確認する。
・部品の重なりを避け、はんだ付けに十分なクリアランスを確保する。
この設計では、トレース長を最短にするため、すべての部品を互いに近接して配置しています。TP4056という非常に小さなフォームファクターを使用し、IP2312を梱包しているため、部品の向きは配線において重要な役割を果たします。
ステップ5:トレースの配線
いよいよ部品をトレースで接続する工程に入ります。トレースとは、部品間の電気信号を伝送する銅製の経路のことです。以下のガイドラインに従ってください:
・ 抵抗と干渉を減らすため、トレースはできるだけ短くしてください。
・ 電源とグランドのトレースは慎重に配線し、性能向上のために幅を広くとってください。
・ 短絡を避けるため、トレース間隔などの設計ルールに注意してください。
・ 多層PCBでは、必要に応じてビアを使用して異なる層のトレースを接続してください。
・ トレースの定格電流と電力損失係数に留意してください。
PCBトレースの定格電流計算は、オンラインで利用可能なツールで行うことができます。開発時間を短縮するためにオートルーティングを実装することができますが、同じ信頼性を提供しないかもしれません。
ステップ6:電源プレーンとグランドプレーンの追加
ほとんどのPCB、特に大電流を扱うPCBでは、電源プレーンとグランドプレーンを追加することが重要です。パワープレーンは基板全体に電力を均等に分配し、グランドプレーンは電気ノイズを低減します。これらのプレーンは通常、PCBの全層をカバーする強固な銅エリアです。
これは2層設計であるため、入力電圧ノイズを減らすため、両面にグランドプレーンを追加した。このプレーンは、基板上に純銅を流し込み、私たちのケースではGNDプレーントラックに接合します。
ステップ7:シルクスクリーンとその他のマーキングの配置
コンポーネントの識別子、ピン番号、ロゴ、または規制マーク用のシルクスクリーンラベルを追加します。シルクスクリーン層は、組み立てやトラブルシューティングに不可欠なツールで、コンポーネントとその配置を識別するのに役立ちます。パッドやトレースと干渉しないようにしてください。詳細については、PCBシルクスクリーンの包括的なガイドの完全な記事を参照してください。
ステップ8: デザイン・ルール・チェック(DRC)による検証
デザインを確定する前に、デザイン・ルール・チェック(DRC)を実行し、スペースの問題や接続されていないトレースなどのエラーを検出します。ほとんどのPCBデザインソフトウェアにはDRCツールが含まれており、デザインがメーカーの仕様を満たし、エラーがないことを確認するのに役立ちます。
ステップ 9: ガーバーファイルの生成
設計が完了し、検証された後、ガーバーファイルをエクスポートする必要があります。これらのファイルには、製造業者が PCB を製造するために必要な情報が含まれています。PCBの各レイヤー(例えば、銅レイヤー、シルクスクリーン、ソルダーマスク)はこれらのファイルで表現されます。
EasyEDAを使用する利点:
EasyEDAは、電子エンジニア、ホビイスト、学生にとって多用途なツールであり、迅速で効率的な回路設計、テスト、検証を可能にします。そのユーザーフレンドリーなインターフェースとユニークな機能により、人気の高いツールとなっています。
・他のツールとの統合: EasyEDAはAltium、Eagle、KiCadのような複数のファイルフォーマットをサポートしており、設計のインポート/エクスポートをシームレスに行えます。また、DropboxやGoogle Driveのようなクラウドプラットフォームと統合し、プロジェクトの共有やバックアップを簡単に行うことができます。
・低コスト: EasyEDAは費用対効果に優れており、小規模プロジェクト向けの無料オプションや、高度な機能向けの手頃なプレミアムプランが用意されています。
・ 3Dビジュアライゼーション: 3Dビジュアライゼーション機能により、ユーザーはPCBデザインをリアルタイムで見ることができ、コンポーネントの配置や潜在的な設計上の問題の特定に役立ちます。
・ 回路図のキャプチャとPCBデザイン: ユーザーは、デザインをインポートしたり、ゼロから新しいものを作成するためのツールを使用して、同じプラットフォームで回路図とPCBの両方を設計できます。
・大規模なコンポーネントライブラリ: EasyEDAには、抵抗、コンデンサ、トランジスタ、ICなどの豊富なコンポーネントライブラリが用意されています。また、カスタムコンポーネントの作成やインポートも可能です。
結論
最後に、ガーバーファイルができたら、PCBメーカーに提出することができます。多くのメーカーは、ファイルをアップロードし、ボードの仕様(材料や厚さなど)を選択し、注文するオンライン見積もりツールを提供しています。
PCBを設計するのは最初は難しく感じるかもしれませんが、これらのステップに従うことで、初心者でも機能的でデザイン性の高い回路基板を作成することができます。時間をかけて練習を重ねることで、レイアウトを最適化し、ノイズを最小限に抑え、高品質な設計を行うスキルが身につきます。それでは、よい設計を。
学び続ける
EasyEDAで初めてのPCB設計:ゼロから発注までの全手順
プリント基板(PCB)の設計と製作は、EasyEDAの登場により初心者でも無料で始められるようになりました。 本記事では、EasyEDAを使ったPCB設計の基礎から実際の発注までを、分かりやすく解説します。 EasyEDAとは?初心者に選ばれる理由 EasyEDAは、中国のLCSCが提供する無料のPCB設計ツールです。回路図エディタ、PCBレイアウトエディタ、豊富な部品ライブラリ、そしてJLCPCBへの直接発注機能を統合したオールインワンの設計環境を提供しています。 EasyEDAの基本概要とできること 回路図作成、PCBレイアウト設計、ガーバーファイル生成ができ、JLCPCBと連携して設計基板を直接発注できます。 初心者でも使いやすい理由(無料・ブラウザ対応など) 完全無料でインストール不要、ブラウザで動作し、豊富な部品ライブラリで配線図も自動取得できます。 他のPCB設計ソフトとの違い KiCadやEagleは操作が複雑ですが、EasyEDAはシンプルで直感的に操作でき初心者に最適です。 EasyEDAを使った回路図作成の基本 EasyEDAでの設計は回路図作成から始まります。新規プロジェクト......
PCBレイアウト設計の完全ガイド
プリント回路基板(PCB)レイアウト設計は、単純なガジェットから非常に複雑なシステムまで、あらゆる電子機器の基礎です。PCBレイアウト設計は、電子部品を配置し、ボード上の接続を配線して、機能的で効率的な回路を作成するプロセスです。目標は、信号の整合性を維持し、熱的および電気的性能を確保しながら、可能な限り最小のフットプリントを実現することです。 基本的なプリント回路から複雑な非剛性PCBまで、すべてのエンジニアリング回路基板設計には多くの要素が含まれています。すべての新しい電子機器は、ブロック図および/または一連の電子回路図から始まります。回路図を完成させて検証した後、以下の手順に従って最新のPCB設計とレイアウトを作成できます。適切に設計されたPCBは、最適な性能、安定性、製造可能性を保証します。このガイドでは、ベストプラクティス、重要な考慮事項、効率的なPCBレイアウトを作成するための手順など、PCBレイアウト設計の重要な側面について説明します。 PCBレイアウト設計に関わるステップ ステップ1:回路図設計項目 ステップ2:PCB寸法の定義 ステップ3: 回路図とPCB基板設計の同期化 ステッ......
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求 モノのインターネット(IoT)は、私たちが技術とコミュニケーションを取る方法に影響を与えています。これは、ハードウェア、ソフトウェア、センサー、および接続機能が組み込まれた物理デバイス、車両、家電製品、その他のさまざまなもののネットワークを指し、これらのオブジェクトが接続してデータを交換できるようにします。柔軟性と低コストにより、小型で手頃な価格のコンピューターであるRaspberry Piは、IoTアプリケーションの人気のある選択肢となっています。この記事では、Raspberry PiとPCB設計を組み合わせて革新的なIoTアプリケーションを作成する方法を探ります。 IoTアプリケーションの重要な側面の1つは、デバイスのすべてのコンポーネントを接続する回路基板の設計です。設計段階では、IoTデバイスを定義し、センサーとアクチュエーターを選択し、電力要件を確立し、通信プロトコルを選択する必要があります。設計者は、IoTアプリケーションの最適なPCB設計ガイドラインに従うことで、デバイスの安全性、互換性、信頼性を確保できます。 ......
発光ダイオード (LEDs)
発光ダイオード (LEDs) 発光ダイオード(LED)は、現代の電子機器における基盤となっており、家庭用照明から複雑な産業システムまで、あらゆるものを照らしています。プリント基板(PCB)への統合は、様々なアプリケーションにとって不可欠で、多用途で信頼性の高い効率的な照明ソリューションを提供します。この記事では、LEDの基本的な側面、その歴史、種類、アプリケーション、および重要な考慮事項について、LEDを組み込んだPCBを設計する際に探ります。 LEDとは何か? LEDは、半導体デバイスであり、電流が流れると光を発します。従来の白熱電球とは異なり、LEDはフィラメントを加熱して光を生成することに依存しません。代わりに、電子がデバイス内の電子ホールと再結合し、光子の形でエネルギーを放出するエレクトロルミネセンスというプロセスを使用します。この方法により、LEDはより効率的に光を生成し、発熱を抑えることができます。 LEDの歴史 エレクトロルミネセンスの概念は、1907年にマルコニ研究所のH.J.ラウンドによって最初に発見されました。しかし、実用的な可視スペクトルLEDが開発されたのは、1962年にゼ......
プリント基板自作における回路設計のポイント
電子回路設計とは?回路の設計を基礎からわかりやすく解説 電子機器を作る上で欠かせない電子回路設計。スマートフォンから家電製品、趣味の電子工作まで、あらゆる電子製品は回路設計から始まります。 本記事では、回路設計の基本概念から実践的なポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 回路の設計とは何か?電子回路設計の基本概念 回路の設計とは、電子部品(抵抗、コンデンサ、IC、トランジスタなど)を組み合わせて、目的の機能を実現する電気的な接続を計画することです。電源から信号処理、出力まで、電流の流れと各部品の役割を明確にし、回路図として表現します。 電子回路設計が必要とされる理由 製品のアイデアがあっても、それを実現する電子回路がなければ動作しません。回路設計は、「こんな機能が欲しい」という要求を、実際に動作する電子システムに変換する重要な工程です。 回路設計が製品性能に与える影響 回路設計の質は製品性能を直接左右します。電源回路の設計が不十分だと電圧が不安定になり、信号処理回路の設計ミスはノイズや誤動作の原因となるのです。 電子回路設計の基本的な流れ まず、製品に求められる機能を明確にします。 入力......
LED基板の設計と放熱対策:初心者向けガイド
LED基板の設計は製品の性能と寿命を左右する重要な要素で、特に放熱対策が欠かせません。今回は、LED基板の基本から放熱設計のポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 LED基板とは?基本構造と用途 LED基板とは、LED(発光ダイオード)を実装するためのプリント基板のことを指します。基板上にLEDチップを配置し、電気回路を形成することで、LEDに電力を供給して発光させる仕組みです。 主に以下の3層構造で、成り立っています。 l 表層の銅箔回路 l 絶縁層 l 基材層 一般的なLED基板の使用例 LED基板は私たちの身の回りで幅広く使用されています。家庭用照明器具、液晶テレビのバックライト、車載ライト、産業用検査装置など、多様な用途で活躍しています。 通常のPCBとの違い LED基板と一般的なPCBの最大の違いは放熱性能の重要度です。 一般的なPCBは電気信号の伝達が主目的ですが、LED基板では熱を効率よく逃がすことが同等以上に重視されるため、アルミ基板や銅基板といった金属基板が選択されることが多くなります。 LED基盤とLED基板の違いはある? 「LED基板」と「LED基盤」は同じものを指......