KiCadからJLCPCBへのレイアウトチュートリアルガイド
2 min
- You May Also Need:
うまく動作する電子機器を作りたいなら、プリント基板(PCB)を効率的に計画し、作ることはとても重要です。KiCadは強力なオープンソースのPCBデザインツールで、プロもアマチュアもよく使います。KiCadでPCBデザインを作ったら、次のステップはPCBを作ることです。ここでJLCPCBがお手伝いします。
PCB製造会社JLCPCBは、適度な費用対効果と優れた製品でよく知られています。この記事では、KiCadを使ってPCBレイアウトをデザインし、JLCPCBで製造するための準備をする方法を説明します。KiCad からガーバーファイルを作成し、エクスポートし、JLCPCB に送信して製造する方法をこの記事の終わりまで説明します。
KiCadを使い始める
KiCadの複数の機能でPCBを構築し、回路図を描き、製造用ガーバーファイルを生成することができます。デザインを始める前に、KiCadの最新バージョンがインストールされていることを確認してください。
インストールが完了したら、以下の手順に従ってください:
新しいプロジェクトを作成する:
新しいプロジェクトを作成: PCB デザイン用に KiCad で新しいプロジェクトを作成します。File > New Project でプロジェクトを保存する場所を選びます。
回路図のレイアウト:
これは、電気部品とそれらが互いにどのように接続するかをリストアップする場所です。これは KiCad の回路図エディタ、Eeschema で可能です。抵抗、コンデンサ、マイクロコントローラなどの部品をここに配置します。
フットプリントを割り当てる:
デザインが完成したら、Footprint Editor を使用して各コンポーネントにフットプリントを割り当てます。これにより、デザイン上の部品を PCB 上の対応する部品に接続します。
KiCad での PCB レイアウト設計
デザインを作成し、フットプリントを付与したら、PCB レイアウトに進みます:
ネットリストを作成します:
ネットリストを作成するには、Eeschema を開き、Tools > General > Netlist と進みます。このリストには、パーツとその接続方法の詳細があります。
PCB エディタにネットリストをインポート:
PCB エディタ(Pcbnew)を開き、先ほど作成したネットリストを追加します。レイアウト設定では、回路図の全ての部品がそこにあります。
部品を配置します:
部品をドラッグ&ドロップして PCB に配置します。高周波部品は、干渉を防ぐために十分に離して配置し、コンデンサなどの重要な機器は電源の近くに配置します。
配線:
パーツを配置したら、それらをつなぐワイヤを配線します。PCBnew では、Route Tracks ツールを使ってパーツをつなぐ銅線を描きます。
効率的な PCB レイアウト設計のヒント
PCB を設計する際に最良の結果を確認するには、慎重な計画が必要です。ここでは、うまく機能する計画を立てるためのヒントを示します:
電源ピンへの近接
ノイズを削減し、シグナルインテグリティを向上させるために、ICの電源ピンのできるだけ近くにデカップリングコンデンサを配置します。
部品のグループ化:
レイアウトを使いやすくし、信号の流れを維持するために、関連性のある部品をまとめる。抵抗、コンデンサー、集積回路(IC)のグループをまとめることで、よりうまく機能し、問題を素早く解決できる。
熱管理:
発熱部品と発熱部品の間に十分なスペースがあり、熱が逃げるのに十分な銅の表面積があることを確認してください。そうすることでPCBが熱くなりすぎず、長持ちします。
JLCPCB 用ガーバーファイルの作成
次のステップはガーバーファイルの作成です。これはJLCPCBのようなPCBメーカーが使う標準フォーマットです。ガーバーファイルには穴あけ、ソルダーマスク、シルクスクリーン、銅層の作り方に関する知識があり、PCB を作るのに必要なものばかりです。
KiCad からガーバーファイルを取り出すには、以下のようにします:
プロットウィンドウを開く: PCBnew をピックアップし、File > Plot と進みます。これでガーバー生成ウィンドウが表示されます。
レイヤをピックアウトします: JLCPCB が必要とするガーバーレイヤーです:
トップ銅 (F.Cu)
ボトム銅 (B.Cu)
トップはんだマスク (F.Mask)
ボトムソルダーマスク (B.Mask)
トップシルクスクリーン (F.SilkS)
ボトムシルクスクリーン (B.SilkS)
ボードアウトライン(Edge.Cuts)
出力ディレクトリを設定します:
ガーバーファイルの保存場所を選択し、「Plot 」をクリックしてファイルを作成します。
ドリルファイルを生成します:
ガーバーファイルをプロットした後、「Generate Drill File 」をクリックすることで、PCBのビアやホールのドリルファイルを作成できます。
JLCPCBへのガーバーファイルのアップロード
ガーバーファイルをJLCPCBに転送し、ガーバーファイルを生成することができます:
JLCPCBのウェブサイトはこちらです: JLCPCB ウェブサイトで、アカウントにログインします。
新規注文を開始します:
KiCadでガーバーファイルを作成した後、「Quote Now 」ボタンをクリックして送信します。
PCB オプションを設定します:
あなたのプロジェクトに最適なPCBオプションを選択します:
PCB 厚さ:
PCB Thickness: 適切な厚さを選択します(通常の基板では、通常1.6mmです)。
層:
ほとんどのデザインでは2層基板で十分ですが、JLCPCBでは最大6層基板も用意しています。
ソルダーマスクの色:
ソルダーマスクの色はオレンジ、青、赤などから選べます。
レビューと提出:
PCBプレビューを確認し、間違いを探し、確認後、製造のために注文を送信します。
JLCPCBに注文する時のヒント
JLCPCBに注文する時、いくつか覚えておくべきことがあります:
部品の在庫状況:
JLCPCBのPCBアセンブリサービスを選択することは、必要な部品が在庫にあるかどうかを判断するために、部品ライブラリを確認する必要があります。JLCPCBには多くの部品が含まれているため、注文する前に、必要な部品の在庫があるかどうかを確認する必要があります。
リードタイム:
JLCPCBの標準的なリードタイムは短いですが、より早く基板が必要な場合、製造と納品スピードを上げることができます。しかし、カスタムの選択や理解しにくいデザインは、処理に時間がかかる可能性があることに留意してください。
品質チェック
JLCPCBは製造可能な設計(DFM)チェックを自動的に行いますが、遅延を避けるために、送信前に設計とガーバーファイルを常に注意深く確認する必要があります。
結論
KiCad を使って PCB をデザインし、JLCPCB を使って PCB を製作することは、オープンソースツールの自由さとプロの PCB 製作の正確さを融合したシンプルなプロセスです。このチュートリアルのステップに従えば、簡単にPCBレイアウトを作成し、必要なガーバーファイルを作成し、JLCPCBに送信して素早く低コストで製造することができるはずです。
KiCad to JLCPCB の使い方を学ぶことで、小さなプロジェクトに取り組むアーティストであっても、複雑な電子システムを作るエンジニアであっても、PCB 設計プロセスをより速くすることができます。練習すれば、どんな用途にも対応できる効果的で高品質なPCBを作ることができます。
You May Also Need:
> How to generate Gerber and Drill files in KiCAD 8?
> How to generate BOM and Centroid files from KiCAD 8?
> How to generate Gerber and Drill files in KiCad 7
> How to generate Gerber and Drill files in KiCad 6
> How to generate Gerber and Drill files in KiCad 5
> How to generate Gerber and Drill files in KiCad 4
> How to generate the BOM and Centroid file from KiCAD
> How to Generate BOM and Centroid Files from KiCad in Linux
学び続ける
EasyEDAで初めてのPCB設計:ゼロから発注までの全手順
プリント基板(PCB)の設計と製作は、EasyEDAの登場により初心者でも無料で始められるようになりました。 本記事では、EasyEDAを使ったPCB設計の基礎から実際の発注までを、分かりやすく解説します。 EasyEDAとは?初心者に選ばれる理由 EasyEDAは、中国のLCSCが提供する無料のPCB設計ツールです。回路図エディタ、PCBレイアウトエディタ、豊富な部品ライブラリ、そしてJLCPCBへの直接発注機能を統合したオールインワンの設計環境を提供しています。 EasyEDAの基本概要とできること 回路図作成、PCBレイアウト設計、ガーバーファイル生成ができ、JLCPCBと連携して設計基板を直接発注できます。 初心者でも使いやすい理由(無料・ブラウザ対応など) 完全無料でインストール不要、ブラウザで動作し、豊富な部品ライブラリで配線図も自動取得できます。 他のPCB設計ソフトとの違い KiCadやEagleは操作が複雑ですが、EasyEDAはシンプルで直感的に操作でき初心者に最適です。 EasyEDAを使った回路図作成の基本 EasyEDAでの設計は回路図作成から始まります。新規プロジェクト......
PCBレイアウト設計の完全ガイド
プリント回路基板(PCB)レイアウト設計は、単純なガジェットから非常に複雑なシステムまで、あらゆる電子機器の基礎です。PCBレイアウト設計は、電子部品を配置し、ボード上の接続を配線して、機能的で効率的な回路を作成するプロセスです。目標は、信号の整合性を維持し、熱的および電気的性能を確保しながら、可能な限り最小のフットプリントを実現することです。 基本的なプリント回路から複雑な非剛性PCBまで、すべてのエンジニアリング回路基板設計には多くの要素が含まれています。すべての新しい電子機器は、ブロック図および/または一連の電子回路図から始まります。回路図を完成させて検証した後、以下の手順に従って最新のPCB設計とレイアウトを作成できます。適切に設計されたPCBは、最適な性能、安定性、製造可能性を保証します。このガイドでは、ベストプラクティス、重要な考慮事項、効率的なPCBレイアウトを作成するための手順など、PCBレイアウト設計の重要な側面について説明します。 PCBレイアウト設計に関わるステップ ステップ1:回路図設計項目 ステップ2:PCB寸法の定義 ステップ3: 回路図とPCB基板設計の同期化 ステッ......
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求 モノのインターネット(IoT)は、私たちが技術とコミュニケーションを取る方法に影響を与えています。これは、ハードウェア、ソフトウェア、センサー、および接続機能が組み込まれた物理デバイス、車両、家電製品、その他のさまざまなもののネットワークを指し、これらのオブジェクトが接続してデータを交換できるようにします。柔軟性と低コストにより、小型で手頃な価格のコンピューターであるRaspberry Piは、IoTアプリケーションの人気のある選択肢となっています。この記事では、Raspberry PiとPCB設計を組み合わせて革新的なIoTアプリケーションを作成する方法を探ります。 IoTアプリケーションの重要な側面の1つは、デバイスのすべてのコンポーネントを接続する回路基板の設計です。設計段階では、IoTデバイスを定義し、センサーとアクチュエーターを選択し、電力要件を確立し、通信プロトコルを選択する必要があります。設計者は、IoTアプリケーションの最適なPCB設計ガイドラインに従うことで、デバイスの安全性、互換性、信頼性を確保できます。 ......
発光ダイオード (LEDs)
発光ダイオード (LEDs) 発光ダイオード(LED)は、現代の電子機器における基盤となっており、家庭用照明から複雑な産業システムまで、あらゆるものを照らしています。プリント基板(PCB)への統合は、様々なアプリケーションにとって不可欠で、多用途で信頼性の高い効率的な照明ソリューションを提供します。この記事では、LEDの基本的な側面、その歴史、種類、アプリケーション、および重要な考慮事項について、LEDを組み込んだPCBを設計する際に探ります。 LEDとは何か? LEDは、半導体デバイスであり、電流が流れると光を発します。従来の白熱電球とは異なり、LEDはフィラメントを加熱して光を生成することに依存しません。代わりに、電子がデバイス内の電子ホールと再結合し、光子の形でエネルギーを放出するエレクトロルミネセンスというプロセスを使用します。この方法により、LEDはより効率的に光を生成し、発熱を抑えることができます。 LEDの歴史 エレクトロルミネセンスの概念は、1907年にマルコニ研究所のH.J.ラウンドによって最初に発見されました。しかし、実用的な可視スペクトルLEDが開発されたのは、1962年にゼ......
プリント基板自作における回路設計のポイント
電子回路設計とは?回路の設計を基礎からわかりやすく解説 電子機器を作る上で欠かせない電子回路設計。スマートフォンから家電製品、趣味の電子工作まで、あらゆる電子製品は回路設計から始まります。 本記事では、回路設計の基本概念から実践的なポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 回路の設計とは何か?電子回路設計の基本概念 回路の設計とは、電子部品(抵抗、コンデンサ、IC、トランジスタなど)を組み合わせて、目的の機能を実現する電気的な接続を計画することです。電源から信号処理、出力まで、電流の流れと各部品の役割を明確にし、回路図として表現します。 電子回路設計が必要とされる理由 製品のアイデアがあっても、それを実現する電子回路がなければ動作しません。回路設計は、「こんな機能が欲しい」という要求を、実際に動作する電子システムに変換する重要な工程です。 回路設計が製品性能に与える影響 回路設計の質は製品性能を直接左右します。電源回路の設計が不十分だと電圧が不安定になり、信号処理回路の設計ミスはノイズや誤動作の原因となるのです。 電子回路設計の基本的な流れ まず、製品に求められる機能を明確にします。 入力......
LED基板の設計と放熱対策:初心者向けガイド
LED基板の設計は製品の性能と寿命を左右する重要な要素で、特に放熱対策が欠かせません。今回は、LED基板の基本から放熱設計のポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 LED基板とは?基本構造と用途 LED基板とは、LED(発光ダイオード)を実装するためのプリント基板のことを指します。基板上にLEDチップを配置し、電気回路を形成することで、LEDに電力を供給して発光させる仕組みです。 主に以下の3層構造で、成り立っています。 l 表層の銅箔回路 l 絶縁層 l 基材層 一般的なLED基板の使用例 LED基板は私たちの身の回りで幅広く使用されています。家庭用照明器具、液晶テレビのバックライト、車載ライト、産業用検査装置など、多様な用途で活躍しています。 通常のPCBとの違い LED基板と一般的なPCBの最大の違いは放熱性能の重要度です。 一般的なPCBは電気信号の伝達が主目的ですが、LED基板では熱を効率よく逃がすことが同等以上に重視されるため、アルミ基板や銅基板といった金属基板が選択されることが多くなります。 LED基盤とLED基板の違いはある? 「LED基板」と「LED基盤」は同じものを指......