This website requires JavaScript.
クーポン アプリのダウンロード
発送先
ブログ

PCB設計ソフトウェアでテントによるプリント基板の設定方法を設定する方法 

初出公開日 Nov 24, 2024, 更新日 Dec 29, 2025

1 min

はじめに

ビアテントとは、ビアパッドをはんだ付けせずにインクでパッドを覆うことを指し、ほとんどの回路基板で広く使用されているプロセスです。

PCB設計の重要な部分であり、ビアを保護し、ボードの耐久性と性能を向上させます。このガイドでは、Altium Designer(AD)やProtel 99などの一般的に使用されるソフトウェアでPCBビアテンティングを設定し、ガーバーファイルが必要な製造基準を満たしていることを確認する方法を紹介します。

検査基準:ビアパッドは、リフローはんだ付けまたは手動はんだ付けのいずれであっても、はんだに付着してはいけません。

ガーバー出力とビアテント

Gerber出力で注文されたPCBの場合、JLCPCB注文プラットフォームで選択した「Via Tenting」または「Via Expose」オプションは適用されません。 Gerberファイルは最終的なビア属性を決定するため、提出する前にファイルを正しく設定することが重要です。

ビアテントが重要な理由

ビアテントは、汚染物質がビアに影響を与えるのを防ぎ、回路基板の全体的な安定性を向上させるのに役立ちます。デフォルトでは、ADとProtel 99はビアを露出した状態でエクスポートするため、Gerberファイルを作成する前に、テントを適用するように設定を調整する必要があります。 方法は次のとおりです。

Altium Designer(AD)のテントを使用する方法

1. Altium DesignerでPCBデザインを開きます。 viaをダブルクリックしてプロパティを開きます。「Force complete tenting on top「と」Force complete tenting on bottom"の前にあるボックスをチェックします。



• 上部に強制的に完全なテントを適用します」は、ビアが最上層に覆われていることを意味します。

• 下部に完全なテントを強制的に適用する」は、ビアが下層に覆われていることを意味します。

2.編集したビアを右クリックし、コンテキストメニューから「類似オブジェクトの検索」を選択します。ダイアログボックスで、「ソルダーマスクテント - 上/下」の横にある両方のボックスを選択し、[OK]をクリックして変更を適用します。

これらのステップを完了すると、Gerberファイルをエクスポートする際にテンテッドビアが含まれます。

Protel 99のテントを介して

1.Protel 99でPCBデザインを開き、[デザイン]→[ルール]に移動します。ルールメニューから「はんだマスクの拡張」を選択し、ダブルクリックして設定を開きます。

テント設定を設定します:



2.ソルダーマスク拡張ルールメニューに表示された指示に従って、すべてのテント設定を完了します。



「OK」をクリックして設定を保存し、ガーバーファイルをエクスポートします。

これらの手順に従うと、製造要件に合わせてProtel 99の設計に適合するようにビアがテント状に配置されます。

結論

テントによるマスタリングは、高品質で信頼性の高いPCBを製造するために重要です。Altium DesignerまたはProtel 99でテントを作成することで、ガーバーファイルが製造用に正しく構成されていることを確認することができます。適切にテントされたビアは、PCBの寿命と性能を向上させ、環境要因から保護します。

最良の結果を得るには、JLCPCBなどのメーカーにガーバーファイルを提出する前に、必ずビアテント設定をご確認ください。


学び続ける