KiCadを使用してJLCPCBレイアウトを設計する方法
1 min
プリント基板(PCB)レイアウトの作成は、電子機器が動作し、信頼できることを確認するための重要な部分です。JLCPCBは高品質のPCBを製造する良い会社であることは多くの人が知っています。KiCadはオープンソースのPCBデザインツールで、プロもアマチュアもよく使います。JLCPCBのサービスとKiCadの強力なツールを組み合わせることで、正確で便利なPCBレイアウトを作成することができます。
この記事ではKiCadを使ってJLCPCBのレイアウトを設計する方法を紹介します。これらのツールを最大限に活用するための最も重要なステップ、ベストプラクティス、トリックについて説明します。
KiCadとは?
電子設計自動化(EDA)のために、KiCadはフリーソフトウエアのセットです。回路図デザインを作成し、製造用のPCBレイアウトに変換するのに役立ちます。KiCadのモジュール構造により、ユーザーは回路図を作成し、コンポーネントを整理し、モデルを実行し、最終的なPCBの3D画像を見ることができます。KiCadは無料で利用でき、PCB作成の様々なニーズに対応する多くのツールがあります。
KiCadの主な機能
・回路図のキャプチャ
・PCBレイアウト
・コンポーネント用ライブラリエディタ
・PCB視覚化のための3Dビューア
エラー検出ツールには、デザインルールチェック(DRC)と電気的ルールチェック(ERC)が含まれます。
JLCPCBについて
JLCPCBはトップPCBメーカーの一つで、リーズナブルな価格でプレミアムPCBを製造しています。JLCPCBは様々なカスタマイズ可能なオプションと迅速な納期を提供するため、初心者のエンジニアや専門家は試作品や小規模な製造にJLCPCBを利用しています。JLCPCBは様々なPCB厚さ、仕上げ、ソルダーマスクの色に対応できるため、様々なプロジェクトに利用しやすい。
JLCPCBを選ぶ理由は?
・サンプルや小ロットでもお財布に優しい価格。
・高品質な材料を使用し、基板の厚さ、層、仕上げの選択肢が豊富です。
・迅速な発送と試作品の迅速な作成。
・SMTアセンブリのサポートと、さまざまな変更方法。
・PCB設計の準備: コンポーネントとレイアウト戦略
PCBレイアウトでのミスや問題を避けるためには、設計プロセスを開始する前に正しい調査を行うことが重要です。ここでは、考えるべきことをいくつか紹介します:
部品の選択
まず、計画に必要な部品がすべて揃っていることを確認してください。KiCadのライブラリにあるすべての部品が、抵抗、コンデンサ、集積回路(IC)、接続などのフットプリントと一致していることを確認してください。ない場合は、自分でトラックを作る必要があるかもしれません。
回路図設計:
KiCadの回路図エディタで回路設計を描きます。ここで、部品がどのように電気的につながっているかを示します。KiCadでは、シンボルを配置したり、ワイヤを配線したりして、パーツが互いにどのように関連しているかを簡単に示すことができます。
デザインルールと制約:
トレース幅、間隔、レイヤーレイアウトなどのデザインルールがJLCPCBで作成できるものと一致していることを確認することが重要です。JLCPCBは様々なタイプのPCBに対してデザインルールガイドラインを提供しています。
部品配置戦略:
表面実装部品(SMD)やスルーホール部品などの部品をどこに配置するかを考えることは、PCB計画を立てる際に非常に重要です。十分に計画された賢明な部品配置により、適切な信号配線、効果的な熱管理、ノイズ干渉の低減が保証されます。
KiCadを使用したJLCPCBレイアウト設計のステップバイステップガイド
ステップ1:KiCadでの回路図設計
まず、KiCadのデザイン・エディタを開き、必要な部品を追加します。以下のことを確認してください:
部品番号とシンボルが正しいことを確認する。
ラインとバスを使用してパーツを適切に接続する。
後で誤解が生じないように、各部品に固有の名前を付ける。
設計に間違いがないことを確認するには、KiCadの電気的ルールチェック(ERC)を使用します。
回路図が完成したら、ネットリストを作成します。ネットリストは回路図とPCBプランをリンクするファイルです。
ステップ 2: PCB レイアウトの作成
ネットリストができたら、KiCad の PCB レイアウトツールに行き、基板にパーツを配置し始めます。ネットリストをロードすると、すべてのパーツが基板に配置できるようになります。以下は、プランニングのヒントです:
電源ピンへの近接:
ノイズを減らすために、デカップリングコンデンサなどの部品を集積回路の電源ピンの近くに配置します。
部品のグループ化:
配線を容易にし、信号の完全性を保つために、SMDコンデンサのように関連性のある部品をまとめる。
熱管理:
熱に敏感な部品が非常に熱くならないよう、十分なスペースを確保する。
グランドプレーン設計:
ノイズを減らし、電力分配を改善するために、レイヤーの1つにしっかりとしたグランドプレーンを設計します。
ステップ3:トレースの配線
配線とは、銅線を使って部品を接続するプロセスです。KiCad では、自動配線とカスタム配線を選択できます。セットアップ時:
高速信号の場合、寄生インダクタンスを減らすため、線をできるだけ短くします。
電磁干渉(EMI)を減らすため、信号線を交差させない。
基板を正しく製作するために、トレース幅と間隔はJLCPCBの設計ルールに従ってください。
配線がルールに従い、ショートや未接続のピンがないことを確認するには、KiCadのデザインルールチェック(DRC)ツールを使用します。
ステップ4:ビアとレイヤーの追加
層以上の基板で層間のトレースを接続するには、ビアを追加する。説明書にあるように、ビアサイズがJLCPCBが製造できる範囲内であることを確認してください。
ステップ5:3Dビジュアライゼーション
設計が完了したら、KiCadの3DビューアーでPCBがどのように見えるかを見てください。これにより、技術的な問題がないこと、部品が正しい位置にあることが保証されます。また、クライアントや他のチームメンバーにアイデアを見せるために3Dビューを使用できます。
ステップ 6: ガーバーファイルの生成
PCBメーカーは基板を作るために標準フォーマットであるガーバーファイルを使用します。KiCadの 「Plot 」からガーバーファイルをエクスポートし、銅、ソルダーマスク、シルクスクリーンなど、必要なレイヤーをすべて含めるようにします。
また、基板上のすべての穴の位置とサイズを示すドリルファイルも作成する。
5. JLCPCBへのデザイン提出
JLCPCBのウェブサイトにアクセスし、ガーバーファイルが準備できたらファイルを送信します。JLCPCBでは、基板のサイズ、厚さ、層数、仕上げを定義することで、即座に提供価格を得ることができます。価格がわかったら、発注し、完成までの製造工程を確認する。
6. JLCPCB レイアウト設計のベストプラクティス
JLCPCB 用の PCB を作成するために KiCad を使用する場合、以下のベストプラクティスに留意してください:
デザインルールチェック(DRC)を使用してください:
KiCad で DRC を頻繁に実行し、ガーバーファイルを作成する前に間違いを見つけます。これはメーカーが起こりうる問題を回避するのに役立ちます。
JLCPCBの機能をチェックする:
最小のトレース幅、ビアサイズ、スペーシングなど、JLCPCBが作成できるものを常に確認します。これらのルールに従うことで、製造プロセスをスムーズに進めることができます。
部品配置の最適化:
集積回路(IC)、抵抗、コンデンサなどの部品は、配線がシンプルになり、シグナルインテグリティの問題が最小限になるように配置してください。高周波コンポーネントは近くに置き、集積回路(IC)はデカップリング・コンデンサの近くに置く。
サーマルリリーフ:
熱を発生する部品には十分なサーマルリリーフを設ける。サーマルビアを追加することと、ハイパワー部品用のヒートシンクを考えることが、この2つの方法です。
結論
KiCad を使用して JLCPCB レイアウトを設計することは、慎重な計画、部品の配置、配線技術を必要とする構造化されたプロセスです。このガイドのステップに従うことで、効率的で作りやすく、機能と性能の両方のニーズを満たすPCB設計を行うことができます。KiCadの柔軟性とJLCPCBの生産サービスを併用することで、単純な単層基板から複雑な多層基板まで、優れた結果を得ることができます。
電子機器の小型化、高効率化、高性能化のニーズが高まるにつれ、エンジニア、デザイナー、初心者にとって、KiCadのようなPCB設計ツールとJLCPCBのようなサービスの使い方を学ぶことはますます重要になるでしょう。
学び続ける
EasyEDAで初めてのPCB設計:ゼロから発注までの全手順
プリント基板(PCB)の設計と製作は、EasyEDAの登場により初心者でも無料で始められるようになりました。 本記事では、EasyEDAを使ったPCB設計の基礎から実際の発注までを、分かりやすく解説します。 EasyEDAとは?初心者に選ばれる理由 EasyEDAは、中国のLCSCが提供する無料のPCB設計ツールです。回路図エディタ、PCBレイアウトエディタ、豊富な部品ライブラリ、そしてJLCPCBへの直接発注機能を統合したオールインワンの設計環境を提供しています。 EasyEDAの基本概要とできること 回路図作成、PCBレイアウト設計、ガーバーファイル生成ができ、JLCPCBと連携して設計基板を直接発注できます。 初心者でも使いやすい理由(無料・ブラウザ対応など) 完全無料でインストール不要、ブラウザで動作し、豊富な部品ライブラリで配線図も自動取得できます。 他のPCB設計ソフトとの違い KiCadやEagleは操作が複雑ですが、EasyEDAはシンプルで直感的に操作でき初心者に最適です。 EasyEDAを使った回路図作成の基本 EasyEDAでの設計は回路図作成から始まります。新規プロジェクト......
PCBレイアウト設計の完全ガイド
プリント回路基板(PCB)レイアウト設計は、単純なガジェットから非常に複雑なシステムまで、あらゆる電子機器の基礎です。PCBレイアウト設計は、電子部品を配置し、ボード上の接続を配線して、機能的で効率的な回路を作成するプロセスです。目標は、信号の整合性を維持し、熱的および電気的性能を確保しながら、可能な限り最小のフットプリントを実現することです。 基本的なプリント回路から複雑な非剛性PCBまで、すべてのエンジニアリング回路基板設計には多くの要素が含まれています。すべての新しい電子機器は、ブロック図および/または一連の電子回路図から始まります。回路図を完成させて検証した後、以下の手順に従って最新のPCB設計とレイアウトを作成できます。適切に設計されたPCBは、最適な性能、安定性、製造可能性を保証します。このガイドでは、ベストプラクティス、重要な考慮事項、効率的なPCBレイアウトを作成するための手順など、PCBレイアウト設計の重要な側面について説明します。 PCBレイアウト設計に関わるステップ ステップ1:回路図設計項目 ステップ2:PCB寸法の定義 ステップ3: 回路図とPCB基板設計の同期化 ステッ......
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求 モノのインターネット(IoT)は、私たちが技術とコミュニケーションを取る方法に影響を与えています。これは、ハードウェア、ソフトウェア、センサー、および接続機能が組み込まれた物理デバイス、車両、家電製品、その他のさまざまなもののネットワークを指し、これらのオブジェクトが接続してデータを交換できるようにします。柔軟性と低コストにより、小型で手頃な価格のコンピューターであるRaspberry Piは、IoTアプリケーションの人気のある選択肢となっています。この記事では、Raspberry PiとPCB設計を組み合わせて革新的なIoTアプリケーションを作成する方法を探ります。 IoTアプリケーションの重要な側面の1つは、デバイスのすべてのコンポーネントを接続する回路基板の設計です。設計段階では、IoTデバイスを定義し、センサーとアクチュエーターを選択し、電力要件を確立し、通信プロトコルを選択する必要があります。設計者は、IoTアプリケーションの最適なPCB設計ガイドラインに従うことで、デバイスの安全性、互換性、信頼性を確保できます。 ......
発光ダイオード (LEDs)
発光ダイオード (LEDs) 発光ダイオード(LED)は、現代の電子機器における基盤となっており、家庭用照明から複雑な産業システムまで、あらゆるものを照らしています。プリント基板(PCB)への統合は、様々なアプリケーションにとって不可欠で、多用途で信頼性の高い効率的な照明ソリューションを提供します。この記事では、LEDの基本的な側面、その歴史、種類、アプリケーション、および重要な考慮事項について、LEDを組み込んだPCBを設計する際に探ります。 LEDとは何か? LEDは、半導体デバイスであり、電流が流れると光を発します。従来の白熱電球とは異なり、LEDはフィラメントを加熱して光を生成することに依存しません。代わりに、電子がデバイス内の電子ホールと再結合し、光子の形でエネルギーを放出するエレクトロルミネセンスというプロセスを使用します。この方法により、LEDはより効率的に光を生成し、発熱を抑えることができます。 LEDの歴史 エレクトロルミネセンスの概念は、1907年にマルコニ研究所のH.J.ラウンドによって最初に発見されました。しかし、実用的な可視スペクトルLEDが開発されたのは、1962年にゼ......
プリント基板自作における回路設計のポイント
電子回路設計とは?回路の設計を基礎からわかりやすく解説 電子機器を作る上で欠かせない電子回路設計。スマートフォンから家電製品、趣味の電子工作まで、あらゆる電子製品は回路設計から始まります。 本記事では、回路設計の基本概念から実践的なポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 回路の設計とは何か?電子回路設計の基本概念 回路の設計とは、電子部品(抵抗、コンデンサ、IC、トランジスタなど)を組み合わせて、目的の機能を実現する電気的な接続を計画することです。電源から信号処理、出力まで、電流の流れと各部品の役割を明確にし、回路図として表現します。 電子回路設計が必要とされる理由 製品のアイデアがあっても、それを実現する電子回路がなければ動作しません。回路設計は、「こんな機能が欲しい」という要求を、実際に動作する電子システムに変換する重要な工程です。 回路設計が製品性能に与える影響 回路設計の質は製品性能を直接左右します。電源回路の設計が不十分だと電圧が不安定になり、信号処理回路の設計ミスはノイズや誤動作の原因となるのです。 電子回路設計の基本的な流れ まず、製品に求められる機能を明確にします。 入力......
LED基板の設計と放熱対策:初心者向けガイド
LED基板の設計は製品の性能と寿命を左右する重要な要素で、特に放熱対策が欠かせません。今回は、LED基板の基本から放熱設計のポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 LED基板とは?基本構造と用途 LED基板とは、LED(発光ダイオード)を実装するためのプリント基板のことを指します。基板上にLEDチップを配置し、電気回路を形成することで、LEDに電力を供給して発光させる仕組みです。 主に以下の3層構造で、成り立っています。 l 表層の銅箔回路 l 絶縁層 l 基材層 一般的なLED基板の使用例 LED基板は私たちの身の回りで幅広く使用されています。家庭用照明器具、液晶テレビのバックライト、車載ライト、産業用検査装置など、多様な用途で活躍しています。 通常のPCBとの違い LED基板と一般的なPCBの最大の違いは放熱性能の重要度です。 一般的なPCBは電気信号の伝達が主目的ですが、LED基板では熱を効率よく逃がすことが同等以上に重視されるため、アルミ基板や銅基板といった金属基板が選択されることが多くなります。 LED基盤とLED基板の違いはある? 「LED基板」と「LED基盤」は同じものを指......