PCB設計におけるスイッチタイプの総合ガイド
1 min
スイッチは、回路内の電流の流れを制御するPCB設計に不可欠なコンポーネントです。回路を開閉し、特定の機能を有効または無効にする機械的または電子的なデバイスとして機能します。民生用電子機器、産業用機械、医療機器のいずれを設計する場合でも、適切なスイッチタイプは、製品の機能性、信頼性、ユーザーエクスペリエンスにとって極めて重要です。このガイドでは、PCB設計で一般的に使用されるスイッチの種類と、PCBスイッチとの違いについて説明します。
PCBスイッチとは?
プリント基板を特殊な回路として使用したユニークなスイッチです。PCBスイッチを手にする最良の方法は、テレビのリモコンです。PCBスイッチについて話すとき、電気経路を制御する部品について話します。これは、経路を接続するか、切断するかのどちらかによって行われます。例えば橋のように、スイッチがオンの時は橋の経路を接続し、電流を流します。スイッチをオンにすると、ブリッジを持ち上げて経路を切断し、電流は流れなくなります。
PCBスイッチは特殊なメカニズムを使用しており、スイッチング回路はPCB自体に印刷されており、スイッチを押すことでブリッジが接続され、電気が流れます。PCBスイッチは、機器のシンプルな機能と起動を可能にします。この汎用部品は、押しボタンやトグルスイッチなど、他のタイプのスイッチと組み合わせることで、使いやすさと機能性を向上させます。 PCBスイッチはまた、その耐久性と信頼性により、スムーズな操作を提供し、業界を問わずデバイスのユーザーエクスペリエンスを向上させます。
PCBスイッチの動作
電気スイッチには他のタイプもありますが、PCBスイッチのデザインには以下のようなものがあります。
コーティングは銅製PCB上の黒い部分を指し、スイッチの良好な接続を担っています。これは、PCB間のギャップを埋めるために使用される低抵抗カーボンです。押圧機構にも同じカーボンがあり、接触するとブリッジがつながり、電気が流れ始めます。
これらの接続は、電気抵抗を低くするために、銅のような導電性の高い材料で作ることができる。しかしその場合、プレス機構では導体層を使用しなければならない。例えば、金メッキ層を特徴とする金メッキPCBスイッチを選択することができます。
PCBスイッチを設計するには?
PCBスイッチを作るには、設計ソフトウェア(Eagle、Altium、EasyEDAなど)を搭載したコンピュータ、PCB製造サービス、抵抗器、コンデンサ、バッテリーなどの必要不可欠な電子部品が必要です。PCBスイッチを自作する方法を紹介します:
ステップ 1: 要件の定義
PCBスイッチの目的を概説することから始めます。アプリケーションの電圧と電流の要件を決定し、スイッチが電気負荷を処理できることを確認します。
ステップ2:フットプリントとシンボルの設計
シンボル: シンボルはスイッチの電気的機能を表す必要があります。通常、PCBへの接続用のピンとスイッチの動作(ノーマルオープン、ノーマルクローズなど)を表します。各ピンに明確にラベルを付け、フットプリントのピン構成と一致するようにしてください。
フットプリント: 通常、メーカーのデータシートでスイッチの寸法を確認することから始めます。ここで、ステップ1で定義したサイズ要件に基づき、フットプリントの計画を立てることができます。スイッチの周囲とトレース間に十分なクリアランスがあることを確認してください。
ステップ3:PCBレイアウトとトレース・レイアウトの計画
スイッチとその関連部品を収容するPCBのレイアウトを作成します。PCB設計ソフトウェアを使用して、回路トレース、部品配置、接続ポイントを描きます。操作しやすいように、スイッチの周囲に十分なスペースを確保します。長さ、幅、高さを考慮して、選択したスイッチの寸法を測定します。これらの寸法は、正しいPCBカットアウトを作成し、スイッチのハウジングやケーシングを設計するために不可欠です。適切な電流処理を保証し、信号の干渉を防ぐために、トレースの幅と間隔に注意してください。トレースはできるだけ短く、直接配線してください。
ステップ 4: 切り抜きと取り付け穴の作成
PCB設計にスイッチの切り抜きと取り付け穴を組み込みます。これらの機能により、スイッチをPCBにしっかりと取り付けることができます。寸法を再確認して、適切にフィットするようにしてください。
ステップ 5: サポート部品の追加
抵抗、コンデンサ、LEDなど、スイッチの周囲に必要な部品を組み込みます。これらの部品がスイッチの機能を補完し、設計仕様に準拠していることを確認します。
ステップ 6: 接続と回路の確認
先に進む前に、PCB設計ソフトウェアを使用して回路の接続性を確認し、レイアウトに誤りがないか検査します。このステップは、製造またはテスト中に発生する可能性のある問題を防ぐのに役立ちます。
ステップ 7: 設計と製造の最終決定
テストに基づく変更を組み込み、PCBスイッチの設計を微調整します。プロトタイプに満足したら、デザインを確定し、製造用のファイルを準備します。信頼できるPCB製造サービスを選択し、製造のために設計ファイルを提出します。
回路設計に使用されるその他の主なスイッチの種類
1. タクタイルスイッチ
タクタイルスイッチは家電製品、特にスマートフォンやリモコン、キーボードなどの携帯機器によく使われている。これらのスイッチは、押されたときに「カチッ」という顕著な音を発し、スイッチが作動したことをユーザーにフィードバックします。タクタイルスイッチは小型で信頼性が高く、コスト効率に優れているため、大量生産やコンパクトな設計に最適です。ウェアラブル機器やリモコン機器にも応用されている。
主な特徴
・ 薄型
・触覚フィードバック
・コンパクトサイズ
2. 押しボタンスイッチ
プッシュボタンスイッチは、電卓から機械制御パネルまで、さまざまな機器に使用されている、最も馴染み深いタイプのスイッチです。これらのスイッチには、モメンタリーとラッチングがあります。モメンタリースイッチは押されると元の状態に戻るが、ラッチングスイッチは再び押されるまで新しい状態に留まる。機器や制御盤の電源ボタンとして使用されます。
主な特徴
・シンプルなメカニズム
・モメンタリまたはラッチオプション
・統合が容易
3. スライドスイッチ
スライドスイッチは、接点を前後に動かし、回路を開閉します。このスイッチは耐久性に優れ、シンプルな手動操作で状態を変更する必要のあるさまざまな機器に使用できます。主な用途は、オーディオ機器、ガジェットのモード選択など。
主な特徴
・信頼性の高い機械的操作
・複数のポジション(例:オン/オフ/オート)
・耐久性と使いやすさ
4. DIPスイッチ
DIP(Dual In-line Package)スイッチは、デバイスのコンフィギュレーションやオプションの設定に使用される一連の小型スイッチです。PCBを再プログラムまたは修正する必要がない代わりに、DIPスイッチにより手動でコンフィギュレーションを変更できます。これらのスイッチは、古い電子機器と、迅速な再構成を必要とする最新のデバイスの両方で普及しています。デジタル機器のコンフィギュレーションやネットワーク機器のアドレス設定に応用されています。
主な特徴
・設定可能
・ソフトウェアや再プログラミングは不要
・簡単なセットアップ変更
5. ロータリー・スイッチ
ロータリースイッチは、ノブを回転させることで異なるポジションを選択することができます。各ポジションは異なる回路経路に接続されるため、複数のモードや出力が必要なアプリケーションの汎用オプションとなります。このスイッチは、マルチモード機器やオーディオ機器に見られます。
主な特徴
・複数のポジションを選択可能
・正確なコントロール
・頑丈で耐久性がある
6. トグルスイッチ
トグルスイッチは、その信頼性とシンプルさで広く使用されています。トグルスイッチは、回路を開閉するために2つ以上の位置の間で反転させることができるレバーを備えています。トグルスイッチは、ユーザーが簡単な手動操作で機能を簡単に制御する必要があるアプリケーションでよく使用されます。自動車システムや家電製品に大きな需要がある。
主な特徴
・簡単な操作
・複数のポジション
・高い耐久性
7. ロータリーエンコーダ
技術的にはスイッチではないが、ロータリーエンコーダは多くの電子機器の精密制御に使用されている。シャフトの角度位置をデジタルまたはアナログ信号に変換するため、精密な調整が必要な機器に最適です。主な用途は、オーディオ/ビデオ制御システムやUIデザインである。
主な特徴
・正確な回転検出
・無限回転機能
・デジタルおよびアナログ出力オプション
結論
スイッチは、PCB設計の機能性と使いやすさを決定する極めて重要な役割を果たします。プリント基板スイッチは、回路基板の設計と動作においてますます重要な役割を果たすようになっています。したがって、回路基板設計者であれば、記事で検討したPCBスイッチの側面を考慮することが重要になります。プロジェクトの要件に応じて適切なものを選択し、設計の効率性、信頼性、使いやすさを確保することができます。
学び続ける
EasyEDAで初めてのPCB設計:ゼロから発注までの全手順
プリント基板(PCB)の設計と製作は、EasyEDAの登場により初心者でも無料で始められるようになりました。 本記事では、EasyEDAを使ったPCB設計の基礎から実際の発注までを、分かりやすく解説します。 EasyEDAとは?初心者に選ばれる理由 EasyEDAは、中国のLCSCが提供する無料のPCB設計ツールです。回路図エディタ、PCBレイアウトエディタ、豊富な部品ライブラリ、そしてJLCPCBへの直接発注機能を統合したオールインワンの設計環境を提供しています。 EasyEDAの基本概要とできること 回路図作成、PCBレイアウト設計、ガーバーファイル生成ができ、JLCPCBと連携して設計基板を直接発注できます。 初心者でも使いやすい理由(無料・ブラウザ対応など) 完全無料でインストール不要、ブラウザで動作し、豊富な部品ライブラリで配線図も自動取得できます。 他のPCB設計ソフトとの違い KiCadやEagleは操作が複雑ですが、EasyEDAはシンプルで直感的に操作でき初心者に最適です。 EasyEDAを使った回路図作成の基本 EasyEDAでの設計は回路図作成から始まります。新規プロジェクト......
PCBレイアウト設計の完全ガイド
プリント回路基板(PCB)レイアウト設計は、単純なガジェットから非常に複雑なシステムまで、あらゆる電子機器の基礎です。PCBレイアウト設計は、電子部品を配置し、ボード上の接続を配線して、機能的で効率的な回路を作成するプロセスです。目標は、信号の整合性を維持し、熱的および電気的性能を確保しながら、可能な限り最小のフットプリントを実現することです。 基本的なプリント回路から複雑な非剛性PCBまで、すべてのエンジニアリング回路基板設計には多くの要素が含まれています。すべての新しい電子機器は、ブロック図および/または一連の電子回路図から始まります。回路図を完成させて検証した後、以下の手順に従って最新のPCB設計とレイアウトを作成できます。適切に設計されたPCBは、最適な性能、安定性、製造可能性を保証します。このガイドでは、ベストプラクティス、重要な考慮事項、効率的なPCBレイアウトを作成するための手順など、PCBレイアウト設計の重要な側面について説明します。 PCBレイアウト設計に関わるステップ ステップ1:回路図設計項目 ステップ2:PCB寸法の定義 ステップ3: 回路図とPCB基板設計の同期化 ステッ......
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求 モノのインターネット(IoT)は、私たちが技術とコミュニケーションを取る方法に影響を与えています。これは、ハードウェア、ソフトウェア、センサー、および接続機能が組み込まれた物理デバイス、車両、家電製品、その他のさまざまなもののネットワークを指し、これらのオブジェクトが接続してデータを交換できるようにします。柔軟性と低コストにより、小型で手頃な価格のコンピューターであるRaspberry Piは、IoTアプリケーションの人気のある選択肢となっています。この記事では、Raspberry PiとPCB設計を組み合わせて革新的なIoTアプリケーションを作成する方法を探ります。 IoTアプリケーションの重要な側面の1つは、デバイスのすべてのコンポーネントを接続する回路基板の設計です。設計段階では、IoTデバイスを定義し、センサーとアクチュエーターを選択し、電力要件を確立し、通信プロトコルを選択する必要があります。設計者は、IoTアプリケーションの最適なPCB設計ガイドラインに従うことで、デバイスの安全性、互換性、信頼性を確保できます。 ......
発光ダイオード (LEDs)
発光ダイオード (LEDs) 発光ダイオード(LED)は、現代の電子機器における基盤となっており、家庭用照明から複雑な産業システムまで、あらゆるものを照らしています。プリント基板(PCB)への統合は、様々なアプリケーションにとって不可欠で、多用途で信頼性の高い効率的な照明ソリューションを提供します。この記事では、LEDの基本的な側面、その歴史、種類、アプリケーション、および重要な考慮事項について、LEDを組み込んだPCBを設計する際に探ります。 LEDとは何か? LEDは、半導体デバイスであり、電流が流れると光を発します。従来の白熱電球とは異なり、LEDはフィラメントを加熱して光を生成することに依存しません。代わりに、電子がデバイス内の電子ホールと再結合し、光子の形でエネルギーを放出するエレクトロルミネセンスというプロセスを使用します。この方法により、LEDはより効率的に光を生成し、発熱を抑えることができます。 LEDの歴史 エレクトロルミネセンスの概念は、1907年にマルコニ研究所のH.J.ラウンドによって最初に発見されました。しかし、実用的な可視スペクトルLEDが開発されたのは、1962年にゼ......
プリント基板自作における回路設計のポイント
電子回路設計とは?回路の設計を基礎からわかりやすく解説 電子機器を作る上で欠かせない電子回路設計。スマートフォンから家電製品、趣味の電子工作まで、あらゆる電子製品は回路設計から始まります。 本記事では、回路設計の基本概念から実践的なポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 回路の設計とは何か?電子回路設計の基本概念 回路の設計とは、電子部品(抵抗、コンデンサ、IC、トランジスタなど)を組み合わせて、目的の機能を実現する電気的な接続を計画することです。電源から信号処理、出力まで、電流の流れと各部品の役割を明確にし、回路図として表現します。 電子回路設計が必要とされる理由 製品のアイデアがあっても、それを実現する電子回路がなければ動作しません。回路設計は、「こんな機能が欲しい」という要求を、実際に動作する電子システムに変換する重要な工程です。 回路設計が製品性能に与える影響 回路設計の質は製品性能を直接左右します。電源回路の設計が不十分だと電圧が不安定になり、信号処理回路の設計ミスはノイズや誤動作の原因となるのです。 電子回路設計の基本的な流れ まず、製品に求められる機能を明確にします。 入力......
LED基板の設計と放熱対策:初心者向けガイド
LED基板の設計は製品の性能と寿命を左右する重要な要素で、特に放熱対策が欠かせません。今回は、LED基板の基本から放熱設計のポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 LED基板とは?基本構造と用途 LED基板とは、LED(発光ダイオード)を実装するためのプリント基板のことを指します。基板上にLEDチップを配置し、電気回路を形成することで、LEDに電力を供給して発光させる仕組みです。 主に以下の3層構造で、成り立っています。 l 表層の銅箔回路 l 絶縁層 l 基材層 一般的なLED基板の使用例 LED基板は私たちの身の回りで幅広く使用されています。家庭用照明器具、液晶テレビのバックライト、車載ライト、産業用検査装置など、多様な用途で活躍しています。 通常のPCBとの違い LED基板と一般的なPCBの最大の違いは放熱性能の重要度です。 一般的なPCBは電気信号の伝達が主目的ですが、LED基板では熱を効率よく逃がすことが同等以上に重視されるため、アルミ基板や銅基板といった金属基板が選択されることが多くなります。 LED基盤とLED基板の違いはある? 「LED基板」と「LED基盤」は同じものを指......