PCB設計のステップバイステップガイド: 回路基板レイアウトの極意
1 min
プリント基板(PCB)は、電子部品を保持し、リンクする、すべての電子ツールの重要な部分です。PCB設計を学ぶことは、あなたの回路が信頼でき、機能的であることを保証するのに役立ちます。これは、ハイテク医療機器、産業機器、家庭用電子機器の回路を作る場合でも同じです。このチュートリアルでは、PCB設計の最も重要な段階を説明します。このチュートリアルでは、PCB設計のプロセス、レイアウトのアイデア、パーツの配置方法、最新のアプリケーションについて説明します。
PCB設計とは?
PCB設計は、回路図から実際の回路基板プランを作成するのに不可欠です。それは、集積回路、コンデンサ、抵抗器のように、一緒に動作するさまざまな電気部品をまとめます。PCBの構造は、これらの部品が物理的にどこに配置され、どの程度電気的に機能するかを決定します。また、熱処理能力や製造の簡単さも決定します。
PCB設計における主要部品と用語
設計を始める前に、以下の主要部品と用語を覚えておきましょう:
・ プリント基板(PCB)
電子回路は、プリント基板(PCB)という基盤の上に組み合わされます。銅の層、基材、電気が移動しないようにする層がある。
・ 回路図
回路図があれば、電気部品とそれらがどのようにつながっているかを見ることができます。PCBを組み立てる際に役立ちます。
・ 表面実装部品(SMD)
穴を開けずにプリント基板の表面に貼り付ける電気部品です。
・ スルーホール部品
これらの部品を反対側のパッドに接続する際、リード線がPCBの穴を通ってユニット内に入ります。
・ 銅線
銅線は、PCBの電気部品を接続する細い銅線です。
PCB設計プロセス: ステップ・バイ・ステップ・ガイド
電子機器のアイデアをPCBにするには、1つのステップだけではありません。どのように作成するかをステップバイステップで説明します:
要件と仕様の定義
回路を設計する前に、何が必要かを明確にすることが重要です。これは、以下のことを意識することを意味します:
・ 電圧と電流の必要性
・ 信号の安定性に関する考え
・ 機械的な限界(サイズ、形状、実装の選択など)
・ 熱制御の必要性
・ 回路図のキャプチャ
PCB設計ツールを使って回路図を作成するのは次のステップです。この段階では、部品間のリンクのマップを描き、それらがどのように一緒に動作するかを決定します。部品が互いにどのように接続するかを示すことで、この図はPCBプランの基礎となります。
・ 部品の配置
PCBの部品を適切な場所に配置することは、PCBを最大限に活用するために重要です。以下は、考えるべき重要なことです:
・電源ピンの近さ
電圧の変化を最小限に抑えるため、集積回路(IC)の電源ピンの近くにコンデンサなどの部品を配置する必要があります。
・ 熱管理
部品が熱くなりすぎないように、熱を発生する部品と部品の間にはある程度の間隔を空けた方がよい。
・ 信号経路の最適化
重要な信号経路を短縮し、総合性能を高めるために、理にかなった方法で部品を配置します。
・トレースのルーティング
パーツを接続する銅線の配線は、パーツを配置した後の次のステップです。ルーティングの手順は以下の通りです:
・シグナル・インテグリティ
トレースがノイズや歪みなしにメッセージを伝えられるようにすること。
・電源とグランドプレーン
電力を安定させ、干渉を削減するために、電源ラインとグランドラインに広い銅プランを敷設する。
・ビアの使用
ビアの目的は、異なるレベルにある多層PCB上のトレースをつなぐことです。
- 製造可能性を考慮した設計(DFM)
PCBデザインを完成させたら、ボードの製造がいかに簡単かを考えてください。設計が、検討しているPCB製造会社の最小トレース幅、ビアサイズ、間隔規格を満たしていることを確認してください。DFMのコンセプトは、コストを抑え、製造中の問題を回避するのに役立ちます。
PCBレイアウトのヒント
最良の規格に従い、詳細を精査することで、PCB設計が最大の成果を生むことができます。これらのアクションは、PCBが意図したとおりに動作することを保証するのに役立ちます:
ノイズの最小化
PCBにノイズがあると、信号が乱れ、ボードの動作が全体的に悪くなります。ノイズを減らすには
・ 電源ピンの近くにアース用コンデンサを置くと効果的です。
・ データラインの長さをできるだけ短くする。
・ デジタルデータとアナログデータを分離し、互いに干渉しないようにする。
熱管理に関する考慮事項
PCBを長持ちさせ、確実に動作させるためには、熱管理をしっかり行う必要があります。十分な熱伝導があることを確認してください:
・ 熱を発生するパーツの周囲にサーマルビアや銅管を使用する。
・ 熱くなる場所にファンやヒートシンクを設置する。
・ ボード上のパーツとパーツの間に十分なスペースを確保し、空気の動きをよくする。
パワーインテグリティ
パワーインテグリティは、PCBがすべての部品に安定した電力を供給し、その電力が低下したり大きく変化したりしないようにします。これを実現するための方法をいくつか紹介しよう:
・電力を均等に分散させるために、しっかりとしたグランドプレーンとパワープレーンを配置する。
・抵抗を下げるため、電源線は幅広のトレースを使用する。
避けるべきPCB設計の一般的な間違い
知識が豊富な設計者でもミスを犯すことはあります。よくある罠に気をつけましょう:
・部品のデータシートを無視する
常にデータシートをチェックし、部品の寸法と電気的な必要性を確認することで、正しい配置と配線がわかります。
・不十分な間隔
アーク放電やショートを防ぐため、高電圧部品と部品の間に十分なスペースがあることを確認してください。
・不適切なビアの使用
ビアの使用量が多すぎたり、間違った場所に使用すると、シグナルインテグリティの問題や抵抗が高くなることがあります。
業界を超えたPCB設計の応用
PCB設計は、スピードと信頼性が非常に重要な多くの分野で非常に重要です。ここでは、さまざまな分野でPCBが使用されている特別な方法をいくつか紹介します:
・航空宇宙システム
過酷な環境における性能と信頼性に関して、航空機ビジネスにおけるPCB設計は厳格なルールに従わなければなりません。正確さと信頼性が求められるナビゲーションシステム、航空機、通信機器には、高密度多層PCBが使用されています。
・再生可能エネルギーソリューション
PCB設計は、風力タービンやソーラーインバータのようなグリーンエネルギーシステムにとって非常に重要です。PCBが効率的にエネルギーを変換し、制御することで、コストを削減し、システムを最大限に活用することができます。
・スマートホームオートメーション
スマートホームデバイスでは、制御と通信のためにPCB設計が必要です。PCBは、セキュリティシステム、ホームオートメーションハブ、照明制御など、多くのスマート技術がスムーズに連携することを可能にします。
・ロボティクスとオートメーション
モーター制御、センサー統合、伝送システムのために、ロボット工学と産業オートメーションは、非常に信頼性の高いPCB設計に依存しています。自動化された機械が正常に動作し続けるためには、これらのパターンを念頭に置くことが重要です。
・環境モニタリングシステム
環境追跡システムにもPCB設計が使用されています。これらのシステムのセンサーは、温度、湿度、空気の質に関する情報を測定し、送信します。長期的な使用のため、これらのシステムにはワイヤレス接触と低電力使用に対応できるPCBが必要です。
正しいPCB部品の選択
PCBを確実に動作させ、信頼性を高めるためには、適切な部品を選ぶことが非常に重要です。以下のことを考慮に入れてください:
・部品の仕様
コンポーネントが、電圧、電流、範囲に関する回路の要件を満たしていることを確認してください。
・環境への配慮
厳しい環境で使用するPCBを製造する場合は、温度と湿度の変化に対応できる部品を選択してください。
・部品の入手性
品質に妥協することなく、リーズナブルな価格で入手しやすいコンポーネントを選択します。
PCB設計は、電気的、熱的、機械的要因を考慮する必要があるため、芸術であると同時に科学でもあります。このレッスンのステップに従い、ベストプラクティスに従うことで、さまざまな用途に使用できる信頼性の高い高性能PCBを作ることができます。PCBの需要は技術の発展とともに高まる一方なので、優れたPCB設計を学ぶことはこれまで以上に重要です。
あなたの製品が産業機械であれ、自動車システムであれ、家電製品であれ、よくできたPCBがその成功を左右します。
学び続ける
LED基板の設計と放熱対策:初心者向けガイド
LED基板の設計は製品の性能と寿命を左右する重要な要素で、特に放熱対策が欠かせません。今回は、LED基板の基本から放熱設計のポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 LED基板とは?基本構造と用途 LED基板とは、LED(発光ダイオード)を実装するためのプリント基板のことを指します。基板上にLEDチップを配置し、電気回路を形成することで、LEDに電力を供給して発光させる仕組みです。 主に以下の3層構造で、成り立っています。 l 表層の銅箔回路 l 絶縁層 l 基材層 一般的なLED基板の使用例 LED基板は私たちの身の回りで幅広く使用されています。家庭用照明器具、液晶テレビのバックライト、車載ライト、産業用検査装置など、多様な用途で活躍しています。 通常のPCBとの違い LED基板と一般的なPCBの最大の違いは放熱性能の重要度です。 一般的なPCBは電気信号の伝達が主目的ですが、LED基板では熱を効率よく逃がすことが同等以上に重視されるため、アルミ基板や銅基板といった金属基板が選択されることが多くなります。 LED基盤とLED基板の違いはある? 「LED基板」と「LED基盤」は同じものを指......
EasyEDAで初めてのPCB設計:ゼロから発注までの全手順
プリント基板(PCB)の設計と製作は、EasyEDAの登場により初心者でも無料で始められるようになりました。 本記事では、EasyEDAを使ったPCB設計の基礎から実際の発注までを、分かりやすく解説します。 EasyEDAとは?初心者に選ばれる理由 EasyEDAは、中国のLCSCが提供する無料のPCB設計ツールです。回路図エディタ、PCBレイアウトエディタ、豊富な部品ライブラリ、そしてJLCPCBへの直接発注機能を統合したオールインワンの設計環境を提供しています。 EasyEDAの基本概要とできること 回路図作成、PCBレイアウト設計、ガーバーファイル生成ができ、JLCPCBと連携して設計基板を直接発注できます。 初心者でも使いやすい理由(無料・ブラウザ対応など) 完全無料でインストール不要、ブラウザで動作し、豊富な部品ライブラリで配線図も自動取得できます。 他のPCB設計ソフトとの違い KiCadやEagleは操作が複雑ですが、EasyEDAはシンプルで直感的に操作でき初心者に最適です。 EasyEDAを使った回路図作成の基本 EasyEDAでの設計は回路図作成から始まります。新規プロジェクト......
基板仕様設計及び性能評価
1.JLCPCBにおける基板の構造と誘電率について 基板は、電子部品を電気的に接続し、機械的に支持するための重要な要素です。その基本構造は、導電性の銅層と絶縁性の基材から成り立っています。基材として最も一般的に使用されるのはガラスエポキシ樹脂(FR-4)です。誘電率(相対誘電率)は基材の重要な特性の一つであり、電磁波の伝播速度や信号損失に直接影響を与えます。低誘電率の材料は信号が速く伝播し、損失も少なくなるため、特に高周波回路に適しています。 図1 JLCPCB基板製品イメージ 誘電率(εr)は、材料が電場に対してどのように反応するかを示す指標で、材料の電気的な絶縁特性を表します。誘電率が高い材料は、より多くの電荷を蓄える能力があり、逆に誘電率が低い材料は電荷を蓄える能力が低くなります。高周波信号では、誘電率のわずかな違いでも信号損失が増加します。設計者は、基板材料の誘電率だけでなく、誘電正接(loss tangent, tanδ)も考慮する必要があります。tanδは、信号が基板を伝播する際に失われるエネルギーの割合を示します。損失が小さい材料(低tanδ)を選定することで、特にRF回路や高速信号......
基板に関わる設計技術及び表面処理技術
1.基板の構造及び種類について 基板は、電子部品を機械的に固定し、電気的な接続を行うための重要な構造体です。基本的には、導体層、絶縁層、基材などの層構造で成り立っており、複数の層を組み合わせて電子回路を形成します。基板の導体部分は主に銅箔が使われ、その上に部品が取り付けられます。また、回路間の信号を接続するために「ビア」と呼ばれる穴が設けられることが多いです。 図1 JLCPCB基板製品イメージ 基板には主に以下の種類があります。 1.片面基板:片面にのみ銅箔を配置し、シンプルな回路を構成します。コストが低く、大量生産に適していますが、複雑な回路には不向きです。 2.両面基板:両面に銅箔を配置し、ビアを用いて上下の層を接続します。片面基板に比べて、より複雑な回路設計が可能です。 3.多層基板:複数の絶縁層と銅箔層を重ねた基板で、内部にも配線層を持つため、非常に複雑な回路を高密度に実装できます。コンパクトな設計が可能で、スマートフォンやコンピュータなど高性能な電子機器に多く使用されています。 2.基板の種類ごとの電気的な特性 基板の種類によって電気的な特性が異なります。片面基板は、構造がシンプルなた......
ユニバーサル基板特徴及び設計工程考察
ユニバーサル基板の特徴と考察 ユニバーサル基板は、電子回路のプロトタイピングや少量生産に広く使われる汎用の基板であり、多くの電子部品を簡単に配置・接続できる特徴を持ちます。通常、樹脂製の基板に格子状の穴が開けられており、各穴は同等間隔で設置されています。この特徴により、様々な部品を柔軟に配置でき、基板上で回路の試作や修正を行うことが可能です。 ユニバーサル基板には、穴の間隔(ピッチ)が標準的に2.54mm(1インチの1/10)で統一されており、DIP(Dual Inline Package)タイプのICや抵抗、コンデンサなどの標準部品が容易に実装できます。また、裏面には銅配線がないため、回路の接続はユーザー自身でハンダやワイヤーを使って手作業で行う必要があります。これにより、配線のカスタマイズが非常に自由であり、実験や設計変更が容易になります。 さらに、ユニバーサル基板はコスト面でも優れており、専用のPCBを作成する前の段階で試作回路を低コストで製作できるため、小規模なプロジェクトや個人のホビイストにも適しています。しかし、配線が手作業であるため、大規模な回路には向いておらず、手間が増加します。特......
kicadに基づいたプリント基板開発について
1.KiCadの説明とプリント基板設計との関係 KiCadは、オープンソースで提供される電子回路設計ツールで、プリント基板(PCB)の設計や電子回路のシミュレーションを行うことができます。このツールは多層基板の設計に対応しており、回路図の作成、部品のライブラリ管理、PCBレイアウト、さらに3Dビューによる視覚的な基板確認など、設計工程全体をサポートしています。特に、商業ライセンスが不要であり、無料で使用できるため、個人のエンジニアや中小企業の利用が急速に広がっています。 図1 Kicadに基づいた開発イメージ プリント基板設計において、KiCadは特に回路図とPCBのレイアウトをシームレスに結びつけるツールとして機能します。ユーザーはまず電子回路の回路図を作成し、それを基にPCBの設計を行います。回路図から直接PCBのレイアウトに移行できるため、設計のミスや手戻りが減少し、効率的に基板を設計することが可能です。設計した回路図に基づいて部品配置や配線ルールを自動で適用する機能もあり、設計時間を短縮しながら高精度な基板設計を実現します。 KiCadの役割は、プロの設計者が商業的なプロジェクトにおいても......