FR4基板を使用したPCB設計ガイドライン
1 min
- FR4とは?
- FR4の分類と特性:
- PCB設計におけるFR4使用のための7つの設計ガイドライン
- 結論
電気回路基板の設計においては、基板材料に関する考慮が不可欠である。これは、適切なPCB材料なしではプリント基板を製造できないという事実による。回路基板の開発・製造においては、銅層、シルク印刷、表面仕上げと同様に基板材料を考慮しなければならない。一般的に、PCB基板には磁器、マーロン、FR4などの非導電性材料を使用する必要があります。用途に応じて材料を選択できます。特定のコアや材料関連のパラメータが正しく選択されていない場合、回路が予期せぬ動作を示す可能性があります。本記事では、FR4がどのような用途に適しているかを学びます。これにより、特定のFR4 PCB設計に関する推奨事項がわかります。
FR4とは?
難燃性4(Flame Retardant 4)またはFR4は、PCB製造に使用される材料のグレード指定です。主にガラス繊維を織り、エポキシ樹脂で密封したもので構成され、優れた電気絶縁性と機械的強度を提供します。FR4の「4」は、以前の難燃性材料との差別化を示しています。優れた特性により、現在最も広く使用されている材料です。FR4は20世紀半ば、繊維強化材料と合成樹脂が開発される中で誕生しました。
前述の通り「FR」指定は材料が難燃性であることを示しており、様々な厳しい用途に適しています。この材料の誘電率(Dk)は周波数に応じて4.2から4.8の範囲です。1MHzにおける損失係数(Df)は約0.02であり、汎用電子設計に適しています。
FR4の分類と特性:
FR4基板は、PCB業界において厚さ、材料源、電気的特性、熱特性によって分類されます。FR4の標準厚さは1.6mmですが、0.5mmや2.36mmなどのバリエーションも存在します。銅箔の標準厚さ範囲は設計仕様に応じて18µm~140µmです。
FR4分類において最も重要な熱特性の一つが、材料の熱的挙動を制御するガラス転移温度(Tg)である。FR4は3つの異なる温度範囲に分類される:
•低Tg(130~140℃)
•標準Tg(150~160°C)
•高Tg(170°C超)
耐熱性・耐湿性に優れるため、高Tg材料が推奨されます。FR4は180°Cを超える温度で分解が始まります。さらにFR4は熱膨張係数(CTE)が低く、熱環境が懸念される状況に最適です。
PCB設計におけるFR4使用のための7つの設計ガイドライン
1) 積層設計と層計画
- 適切に構成された層積層は、信号品質と熱管理の両方を向上させます。PCBの積層設計が誤っていると、信号反射に関連する問題が発生することは非常に一般的です。より優れた信号品質と低EMIを実現するHDI積層については、こちらの記事を参照してください。なお、一般的な積層構成には以下のようなものがあります:
- シンプルな設計向けの2層PCB
- 複雑で高密度な回路向けの4~8層スタックアップ。
2) トレース幅とインピーダンス制御
制御インピーダンス設計では、FR4の誘電特性に基づいてトレース幅を計算します。通常、トレースインピーダンスを出力ポートおよび入力ポートに一致させる必要があり、一致しない場合、信号反射が発生してEMI問題を引き起こします。標準的なオンライン計算ツールやPCB設計ソフトウェアが算出を支援します。当社ではJLCPCBインピーダンス計算ツールも提供しています。PCBにおけるインピーダンス制御の詳細については、関連記事をご参照ください。例:マイクロストリップやストリップライン構成は、一貫した信号品質を維持するため、積層構造に基づいて慎重に設計する必要があります。
3) 熱設計上の考慮点
FR4は熱伝導性を持たないが、いくつかの有効な手法を用いて熱伝導性を向上させることが可能である。例えば、サーマルビア、銅パイル、ヒートシンクを用いて局所的な熱を除去できる。発熱量の大きい部品については、金属コア基板(MCPCB)の使用を検討する価値がある。FR4は、基板上のヒートシンクで放熱する場合、パワーエレクトロニクス回路に最適です。ただし、前述のように熱影響を低減する他の方法も実装可能です。PCBの熱特性を向上させることは、その長寿命と耐久性を保証します。
4) ビア設計とアスペクト比
信頼性確保のため、ビアの縦横比(基板厚さ対穴径)は8:1~10:1以内に保つべきです。放熱性向上のため、グランドプレーンや高消費電力部品下の熱ビアにはビア・スティッチングを採用してください。高速設計では不要なビアスタブを避け、必要に応じてバックドリリングを活用します。熱ビア配置やビアの種類に関する最新記事はこちらを参照ください。[リンク]
5) クリアランスと間隔
高速または高周波アプリケーション向けに設計する場合、クリアランスは非常に重要です。これは基本的に電磁データが流れる空間です。電磁波の流れに遅延が生じると、クロストークなどの問題が直接発生します。間隔についてはIPC-2221ガイドラインに従ってください:
• トラック間間隔:標準製造では ≥ 0.15 mm (6 mil)
• パッド間間隔:部品のフットプリントと組立工程に基づく
• エッジクリアランス:PCB端付近の配線には 0.3 mm 以上のスペースを確保
高電圧回路では、適用される安全基準に従いクリアランスをさらに拡大できます。
6) 配置と配線
部品を論理的にグループ化することで、配線長を最小化し配線交差を回避できます。例:アナログとデジタルは少なくとも4-5mm離して配線。その他の手法として、デカップリングコンデンサをIC電源ピン近くに配置し、差動ペアを緊密に結合させる方法があります。差動ペアの配線長を一致させること。高速デジタル回路では、グラウンドポアとガードトレースを使用してノイズ結合を提供します。
7) 信号完全性の考慮事項
FR4はある程度の高速デジタル設計には対応可能ですが、損失正接の影響で数GHzを超えると信号減衰が増大します。対策としては、重要信号経路では配線を短くし、整合インピーダンスを採用するなどのルールに従うことが挙げられます。3~4GHzを超える周波数帯では、ロジャースやPTFEなどの低損失材料への切り替えが有効です。
結論
FR4基板を用いたPCB設計は性能とコストのバランスを提供します。FR4の特徴をまとめると:
•誘電率(Dk):周波数に依存するが4.2~4.8と高い
•損失正接(Df):中程度だが周波数依存性あり(1MHz時0.02)
•熱伝導率:約0.3 W/mK(放熱性能は低い)
FR4材料はPCB製造・組立で広く採用されている。FR4は広範な温度・周波数範囲に対応する多様な特性を有する。標準用途においては、FR4材料の低コスト性も魅力となっている。
学び続ける
EasyEDAで初めてのPCB設計:ゼロから発注までの全手順
プリント基板(PCB)の設計と製作は、EasyEDAの登場により初心者でも無料で始められるようになりました。 本記事では、EasyEDAを使ったPCB設計の基礎から実際の発注までを、分かりやすく解説します。 EasyEDAとは?初心者に選ばれる理由 EasyEDAは、中国のLCSCが提供する無料のPCB設計ツールです。回路図エディタ、PCBレイアウトエディタ、豊富な部品ライブラリ、そしてJLCPCBへの直接発注機能を統合したオールインワンの設計環境を提供しています。 EasyEDAの基本概要とできること 回路図作成、PCBレイアウト設計、ガーバーファイル生成ができ、JLCPCBと連携して設計基板を直接発注できます。 初心者でも使いやすい理由(無料・ブラウザ対応など) 完全無料でインストール不要、ブラウザで動作し、豊富な部品ライブラリで配線図も自動取得できます。 他のPCB設計ソフトとの違い KiCadやEagleは操作が複雑ですが、EasyEDAはシンプルで直感的に操作でき初心者に最適です。 EasyEDAを使った回路図作成の基本 EasyEDAでの設計は回路図作成から始まります。新規プロジェクト......
PCBレイアウト設計の完全ガイド
プリント回路基板(PCB)レイアウト設計は、単純なガジェットから非常に複雑なシステムまで、あらゆる電子機器の基礎です。PCBレイアウト設計は、電子部品を配置し、ボード上の接続を配線して、機能的で効率的な回路を作成するプロセスです。目標は、信号の整合性を維持し、熱的および電気的性能を確保しながら、可能な限り最小のフットプリントを実現することです。 基本的なプリント回路から複雑な非剛性PCBまで、すべてのエンジニアリング回路基板設計には多くの要素が含まれています。すべての新しい電子機器は、ブロック図および/または一連の電子回路図から始まります。回路図を完成させて検証した後、以下の手順に従って最新のPCB設計とレイアウトを作成できます。適切に設計されたPCBは、最適な性能、安定性、製造可能性を保証します。このガイドでは、ベストプラクティス、重要な考慮事項、効率的なPCBレイアウトを作成するための手順など、PCBレイアウト設計の重要な側面について説明します。 PCBレイアウト設計に関わるステップ ステップ1:回路図設計項目 ステップ2:PCB寸法の定義 ステップ3: 回路図とPCB基板設計の同期化 ステッ......
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求 モノのインターネット(IoT)は、私たちが技術とコミュニケーションを取る方法に影響を与えています。これは、ハードウェア、ソフトウェア、センサー、および接続機能が組み込まれた物理デバイス、車両、家電製品、その他のさまざまなもののネットワークを指し、これらのオブジェクトが接続してデータを交換できるようにします。柔軟性と低コストにより、小型で手頃な価格のコンピューターであるRaspberry Piは、IoTアプリケーションの人気のある選択肢となっています。この記事では、Raspberry PiとPCB設計を組み合わせて革新的なIoTアプリケーションを作成する方法を探ります。 IoTアプリケーションの重要な側面の1つは、デバイスのすべてのコンポーネントを接続する回路基板の設計です。設計段階では、IoTデバイスを定義し、センサーとアクチュエーターを選択し、電力要件を確立し、通信プロトコルを選択する必要があります。設計者は、IoTアプリケーションの最適なPCB設計ガイドラインに従うことで、デバイスの安全性、互換性、信頼性を確保できます。 ......
発光ダイオード (LEDs)
発光ダイオード (LEDs) 発光ダイオード(LED)は、現代の電子機器における基盤となっており、家庭用照明から複雑な産業システムまで、あらゆるものを照らしています。プリント基板(PCB)への統合は、様々なアプリケーションにとって不可欠で、多用途で信頼性の高い効率的な照明ソリューションを提供します。この記事では、LEDの基本的な側面、その歴史、種類、アプリケーション、および重要な考慮事項について、LEDを組み込んだPCBを設計する際に探ります。 LEDとは何か? LEDは、半導体デバイスであり、電流が流れると光を発します。従来の白熱電球とは異なり、LEDはフィラメントを加熱して光を生成することに依存しません。代わりに、電子がデバイス内の電子ホールと再結合し、光子の形でエネルギーを放出するエレクトロルミネセンスというプロセスを使用します。この方法により、LEDはより効率的に光を生成し、発熱を抑えることができます。 LEDの歴史 エレクトロルミネセンスの概念は、1907年にマルコニ研究所のH.J.ラウンドによって最初に発見されました。しかし、実用的な可視スペクトルLEDが開発されたのは、1962年にゼ......
プリント基板自作における回路設計のポイント
電子回路設計とは?回路の設計を基礎からわかりやすく解説 電子機器を作る上で欠かせない電子回路設計。スマートフォンから家電製品、趣味の電子工作まで、あらゆる電子製品は回路設計から始まります。 本記事では、回路設計の基本概念から実践的なポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 回路の設計とは何か?電子回路設計の基本概念 回路の設計とは、電子部品(抵抗、コンデンサ、IC、トランジスタなど)を組み合わせて、目的の機能を実現する電気的な接続を計画することです。電源から信号処理、出力まで、電流の流れと各部品の役割を明確にし、回路図として表現します。 電子回路設計が必要とされる理由 製品のアイデアがあっても、それを実現する電子回路がなければ動作しません。回路設計は、「こんな機能が欲しい」という要求を、実際に動作する電子システムに変換する重要な工程です。 回路設計が製品性能に与える影響 回路設計の質は製品性能を直接左右します。電源回路の設計が不十分だと電圧が不安定になり、信号処理回路の設計ミスはノイズや誤動作の原因となるのです。 電子回路設計の基本的な流れ まず、製品に求められる機能を明確にします。 入力......
LED基板の設計と放熱対策:初心者向けガイド
LED基板の設計は製品の性能と寿命を左右する重要な要素で、特に放熱対策が欠かせません。今回は、LED基板の基本から放熱設計のポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 LED基板とは?基本構造と用途 LED基板とは、LED(発光ダイオード)を実装するためのプリント基板のことを指します。基板上にLEDチップを配置し、電気回路を形成することで、LEDに電力を供給して発光させる仕組みです。 主に以下の3層構造で、成り立っています。 l 表層の銅箔回路 l 絶縁層 l 基材層 一般的なLED基板の使用例 LED基板は私たちの身の回りで幅広く使用されています。家庭用照明器具、液晶テレビのバックライト、車載ライト、産業用検査装置など、多様な用途で活躍しています。 通常のPCBとの違い LED基板と一般的なPCBの最大の違いは放熱性能の重要度です。 一般的なPCBは電気信号の伝達が主目的ですが、LED基板では熱を効率よく逃がすことが同等以上に重視されるため、アルミ基板や銅基板といった金属基板が選択されることが多くなります。 LED基盤とLED基板の違いはある? 「LED基板」と「LED基盤」は同じものを指......