This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

フレキシブルヒーターの設計最適化:角を丸くし、涙滴形状にする理由

初出公開日 Mar 04, 2026, 更新日 Mar 04, 2026

1 min

目次
  • 見た目以上:物理との戦い
  • 機械的ストレスと金属疲労の軽減
  • 熱管理:「ホットスポット」効果の防止
  • 化学エッチング:製造における流体ダイナミクス

フレキシブルヒーターの設計最適化:角を丸くし、涙滴形状にする理由

要約: フレキシブルヒーター回路に見られる美しい曲線や「ティアドロップ」は、単なるデザインではありません。これらは重要なエンジニアリング要素であり、以下の役割を果たします。

  • 亀裂を防ぐ: 丸みを帯びた角は熱膨張時の物理的ストレスを分散させ、金属疲労や微小亀裂を防ぎます。
  • 熱を均一に: なめらかな配線は、90度の鋭角で発生する電気的「ホットスポット」を防ぎます。
  • 耐久性を向上: ティアドロップは機械的な腱のように働き、ハンダ接合部を引っ張りや曲げに対して強化します。
  • 製造を改善: エッチング液は曲線周りをよく流れ、正確な線幅と不良の削減を実現します。

JLCPCBのようなメーカーからフレキシブルヒーティングエレメントの試作を注文し、銅トレースをよく見たことがあるなら、特定の形状に気づいたかもしれません。線は硬い四角や鋭いジグザグではなく、角はゆるやかに丸められ、接続パッドは液体の滴のように見えます(エンジニアはこれを「ティアドロップ」と呼びます)。

疑問に思うかもしれません:これは単なる美的選択?デザイナーが芸術的に見せたかっただけ?

短い答えは「ノー」です。見た目はスッキリしていますが、これらの設計選択は完全に機能的です。フレキシブルエレクトロニクスの世界では、90度の角は敵です。丸みのある角とティアドロップが安全性、耐久性、性能に不可欠な理由を科学的に説明します。

right-angle-trace

見た目以上:物理との戦い

フレキシブルヒーターの根本的な課題は名前の通り:曲げられること、そして熱くなることです。

ヒーターが動作すると、激しい「熱サイクル」——加熱と冷却を繰り返します。問題は、発熱要素(通常は金属合金)と絶縁ベース(通常はポリイミドまたはPIフィルム)が異なる割合で膨張・収縮することです。このミスマッチが機械的張力を生みます。

これらの回路を鋭い角を持つ標準的な剛性PCBのように設計すると、すぐに故障します。設計は熱膨張、電気的整合性、機械的耐久性を同時に考慮する必要があります。

機械的ストレスと金属疲労の軽減

紙を裂くことを想像してください。鋭い切れ目から裂くのは、なめらかな端から始めるよりずっと簡単です。

エンジニアリングでは、90度の鋭い角は応力集中点として知られています。ヒーターが温まると金属トレースが膨張します。鋭い角があると、その膨張からくる機械的ストレスが単一の明確な点に集中します。

時間とともに、この繰り返しの引っ張り・押し付けにより「金属疲労」が発生し、直角の内側角に微小亀裂が生じ始めます。やがて亀裂は広がり、回路が完全に断線(開放回路)してヒーターが故障します。さらに、鋭い金属の角は小さなナイフのように働き、曲げ時に薄い絶縁層を突き破り安全上の危険を引き起こします。

ラジアス(丸みを帯びた)角を使うことで、ストレスは単一のピクセルに集中するのではなく、曲線全体に均等に分散されます。回路は「呼吸」し、曲がっても亀裂が入らないようにできます。

熱管理:「ホットスポット」効果の防止

発熱要素は本質的に抵抗体です;電気エネルギーを100%熱に変換します。しかし、熱は均一であってほしく、斑状であってはなりません。

電気の流れは水に似ています。速く流れる川を90度の鋭い曲がりに強制すると、水は外側の岸に激突し渦を巻き、内側の角に「圧力」が最高になります。エレクトロニクスではこれは表皮効果(Skin Effect)に関連し、電流は最短経路——鋭い曲がりの内側角——に集まる傾向があります。

この「電流集中」は局所的なホットスポットを作り、鋭い角はトレースの他の部分より著しく熱くなります。矛盾ですが、外側の角は表面積が多く放熱するため冷えているかもしれません。これは材料にストレスを与える温度勾配を生じさせます。

内側半径を丸めることで、エンジニアは電流がなめらかかつ均等に流れるようにし、一定の温度を維持します。

さらに、間隔も重要です。熱の均一性は、トレース間のギャップと銅の厚さ(通常は0.018mmから0.06mmの非常に薄い範囲)に依存します。なめらかな曲線は一貫した間隔を可能にし、ヒーターが特定の箇所を焼き切らずに均一に温めます。

化学エッチング:製造における流体ダイナミクス

曲線の利点は、ヒーターが通電する前——製造時点——から始まります。

フレキシブルヒーターはエッチングプロセスで作られます。化学溶液が銅シートを洗い、不要な金属を溶かして回路パターンを残します。

設計に鋭い90度の角があると、エッチング液の流れが悪くなります。

  1. 滞流: 液は鋭い角で「立ち往生」し(渦を生じ)、オーバーエッチングを引き起こします。これにより角で意図したより線が細くなり、抵抗と脆さが増します。

学び続ける