This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

フレキシブルヒーターを用いたEVバッテリーの熱管理:知っておくべきこと

初出公開日 Mar 04, 2026, 更新日 Mar 04, 2026

1 min

目次
  • 熱はEV電池にどのような影響を与えるか?
  • フレキシブルヒーターの動作原理
  • フレキシブルヒーターの構造とカスタマイズオプション
  • EV電池に適したフレキシブルヒーターの選び方
  • 粘着テープ
  • ワイヤ保護:ガラスファイバースリーブ
  • はんだ接合部保護:ポッティング vs. シリコンパッドシール(圧縮パッケージ)
  • 設置オプション:フレキシブルヒーターの配置場所と方法
  • 結論

電気自動車(EV)は、温度変化に非常に敏感なリチウムイオン電池に依存しています。寒冷環境では、電池容量と充電効率が著しく低下し、航続距離と性能が低下します。これに対処するため、EV電池の熱管理システムは、最適な動作条件を維持するために電池温度を調節します。フレキシブルヒーターは、これらのシステムの重要な構成要素であり、電池パックに直接素早く均一に加温することで、安全で信頼性の高い動作を維持し、電池寿命を延ばします。

熱はEV電池にどのような影響を与えるか?

温度は、EV電池の効率と寿命において重要な役割を果たします。リチウムイオン電池は理想的には20℃~40℃で動作します。この範囲を下回ると、電気化学反応が遅くなり、電解質が粘稠になり、イオン移動度が低下し、放電容量と航続距離が制限されます。0℃以下での充電は、アノードへのリチウム析出のリスクがあり、これは永久的な問題で容量を損傷し、内部短絡の可能性を高めます。また、寒冷条件では内部抵抗が増加し、出力が低下すると同時に不要な熱が発生します。

もう一方の極端な状況では、45℃を超える過熱は電池劣化を加速させ、熱暴走を引き起こす可能性があります。したがって、効果的な熱管理システムの一部としてフレキシブルヒーターを組み込むことは、最適な温度を維持し、性能を保護し、電池寿命を延ばすために不可欠です。

フレキシブルヒーターの動作原理

フレキシブルヒーターは、薄い抵抗素子が柔軟な基材に埋め込まれており、電気エネルギーを熱に変換します。EV電池パックに適用すると、セルを理想的な温度範囲(約20~40℃)内に保つために均一に熱を分配します。

これらのヒーターは通常、車両のバッテリーマネジメントシステム(BMS)または専用のサーモスタットによって制御され、以下を可能にします:

• 予熱:充電前に電池を温め、効率を向上させ、充電時間を短縮します。

• 温度維持:寒冷地での走行中に電池温度を安定させます。

• 電池保護:リチウム析出などの不可逆的な寒冷損傷を防ぎます。

フレキシブルヒーターの構造とカスタマイズオプション

典型的なEV電池用フレキシブルヒーターは以下で構成されます:

• 絶縁層:ポリイミド(PI)またはシリコーンゴム製。

○ ポリイミドは-200℃~+300℃に耐え、優れた電気絶縁性と耐薬品性を持ち、超薄型(0.1~0.3 mm)でスペース制約のある電池パックに最適です。

○ シリコーンゴムは厚手ですが、優れた柔軟性、機械的強度、耐湿性・耐薬品性・耐振動性を備え、過酷な環境に最適です。

• 発熱素子:通常、真鍮、ステンレス鋼、鉄クロムアルミ(FeCrAl)などの金属合金で構成され、電池の熱要求に合わせた安定した精密な発熱を実現します。素子材料の選択を最適化することで、熱効率だけでなく、EV動作条件下での長期安定性も確保します。

EV電池に適したフレキシブルヒーターの選び方

• 動作温度範囲:ご当地の気候と電池仕様に適合する必要があります。

• 発熱パワー密度:高いパワー密度は立ち上がりを速くしますが、消費エネルギーも多くなります。

• 電圧互換性:EVシステム電圧と一致させ、安全な動作を確保します。

• 材料選択:薄く精密で省スペース用途にはPIヒーターを、頑丈で耐久性が必要な場合はシリコーンヒーターを使用します。

• 設置制約:ヒーターのサイズ、形状、取付方法は電池パック設計に合わせる必要があります。

• オプション機能:粘着テープ、ワイヤ保護スリーブ、はんだ接合部シール、統合センサー、サーモスタットなど。

お客様のニーズは異なるため、注文オプションにはガラスファイバースリーブや各種粘着テープの選択が含まれることが多くあります。

粘着テープ

電池パックへのヒーター設置を簡素化するため、多くのユーザーは粘着テープ付きフレキシブルヒーターを選択します。JLCPCBフレキシブルヒーターは、3M 8448A、3M 468MP、3M 55236、Crown 513など、複数の3M粘着オプションを用意しており、耐熱性や厚みが異なります。お客様は通常、はんだ接合部の干渉を避けるため、非配線側に粘着テープを選択します。

テープモデル厚み(mm)長期耐熱温度短期耐熱温度低温限界特徴・推奨用途
3M 9448A0.07670℃150℃-汎用の黒両面テープ、中低温用途や非構造部品の接着に適しています。
3M 468MP0.13149℃204℃-35℃高性能アクリル粘着剤、優れた耐熱・耐薬品性。PI加熱フィルムや金属表面に推奨。
3M 552360.0670℃150℃-薄手の白両面テープ、軽量接着用途に適し、低パワー加熱フィルムに最適。
Crown 5130.1680℃110℃-コストパフォーマンスに優れた国産代替品、柔軟性が高く曲面や粗面に適しています。

ワイヤ保護:ガラスファイバースリーブ

ヒーターを電池システムに接続するワイヤは、安全性と耐久性を確保するために効果的な保護が必要です。ガラスファイバースリーブ(セラミックファイバースリーブや耐熱ファイバースリーブとも呼ばれる)は、この用途に広く使用されています。これらは優れた耐高温性を提供し、優れた断熱性により電池動作時に発生する熱からワイヤを保護します。

さらに、これらのスリーブは難燃性で電気絶縁性があり、短絡のリスクを軽減します。強い耐薬品性により、酸やアルカリを含む電池電解質漏れへの曝露からも保護します。機械的にも非常に耐久性が高く、摩耗に強く、EV環境で一般的に経験される常時の振動や摩擦にも耐えます。さらに、コスト効果の高いソリューションを提供し、損傷を防ぎ、電池配線システムの全体的な耐久性を延ばします。

はんだ接合部保護:ポッティング vs. シリコンパッドシール(圧縮パッケージ)

配線が必要な場合、JLCPCBフレキシブルヒーターは、異なる機械的・環境要求に対応するドット接着剤とシリコンパッドシールを提供します。

• ドット接着剤:はんだ接合部の強度と絶縁性を高めますが、壊れやすい可能性があります。

• シリコンパッドシール:ワイヤ接続が必要なフレキシブルヒーターや、湿気や腐食性環境での長期使用に適しており、防水性・耐食性を向上させ、耐久性と信頼性を確保します。

設置オプション:フレキシブルヒーターの配置場所と方法

ニューエネルギー車両のリチウム電池パックでは、フレキシブルヒーターは通常、3通りの方法で設置されます:モジュール側面、側面と底面の両方、電池間の隙間です。モジュール側面設置は、片面取り付けと両面取り付けに分けられます。

同じ総パワーでは、3つの設置方法すべてで加熱時間はほぼ同じで、加熱パワーが増加するにつれて短縮されます。しかし、電池の側面と底面の両方にヒーターを設置すると、加熱フィルムの平均温度を効果的に下げ、使用中の安全性を高めることができます。

結論

EVリチウム電池の温度を最適範囲内に維持することは、容量、安全性、寿命を最大化するために極めて重要です。ポリイミドでもシリコーンでも、フレキシブルヒーターは迅速な予熱と信頼性の高い熱調節のための効率的でカスタマイズ可能なソリューションを提供します。軽量・薄型プロファイルと、バッテリーマネジメントシステムとのシームレスな統合により、EV電池熱管理において不可欠なコンポーネントとなっています。

学び続ける