This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

色彩美と機能性を高める最適なプリント基板の選択

初出公開日 Oct 22, 2024, 更新日 Oct 22, 2024

1 min

 優れた性能と美しい外観を兼ね備えた電子機器を設計したいとお考えですか? プリント基板 ソルダーマスクの色は、美観と機能性の両方を実現する上で重要な役割を果たします。プリント基板ソルダーマスクに選択する色によって、電子機器のユニークなスタイルを表現できます。鮮やかな赤、流行の黒、クラシックな緑のどれを選択しても、その色がデザインのトーンを決定します。注目を集め、好印象を与え、全体的な製品エクスペリエンスに貢献します。ソルダーマスクの色を選択するときは、視覚的に魅力的なデバイスを作成するために、対象ユーザー、ブランド イメージ、製品デザインの美観などの要素を考慮することが重要です。

PCB maufactured by jlcpcb

JLCPCB が製造したプリント基板

プリント基板の色の種類

 一般的な色には、緑、青、赤、黒、白、紫、黄色などがあります。

グリーンプリント基板

Gree PCB

 緑色は、特に従来の FR-4 グラスファイバー基板の回路基板で最も一般的な色です。緑色のプリント基板は視認性とコントラストに優れており、人間の目でも回路のパスやコンポーネントを識別しやすくなります。一般に、耐熱性と耐湿性に優れており、製造コストも比較的安価です。

青いプリント基板

Blue PCB

 特定の産業分野や通信分野ではより一般的です。青はコントラストが優れているため、コンポーネントやラインを簡単に識別できます。


欠点:

1. 青色プリント基板の生産量は緑色のプリント基板ほど多くないため、特に少量生産の場合は若干高価になる可能性があります。


2. 青色はコントラストが良好ですが、暗い環境でははんだ接合部の検査が緑色のプリント基板ほど容易ではない場合があります。

黄色のプリント基板

Yellow PCB       

 黄色のプリント基板は、通常、優れた放熱特性を備えており、熱の放散に役立ちます。これは、高出力コンポーネントを扱ったり、高温環境で動作したりする必要があるボードにとって特に重要です。通常、特定の難燃性があり、安全性が向上します。つまり、炎や高温にさらされても簡単に燃えたり、有害なガスを発生したりしません。

欠点:

1. 黄色のプリント基板は白色のプリント基板よりも汚染物質や汚れが目立ちやすいため、より頻繁に清掃する必要があります。

2. 黄色のプリント基板は他の色よりも一般的ではないため、緑や青のプリント基板ほど入手しにくい場合があります。この希少性により、サプライ チェーンに問題が発生したり、より頻繁なクリーニングが必要になる可能性があります。納期が長くなります。

2. 少量生産される黄色のプリント基板は、製造元が専用のはんだマスク インクを準備する必要がある場合があるため、標準のカラープリント基板よりも高価になることがあります。

紫色のプリント基板

Purple PCB

 デザインを優先する電子製品の場合、その特徴的な色から紫色の回路基板の方が人気があるかもしれません。紫色のプリント基板は通常、優れたコントラストを提供するため、紫色の背景に対してコンポーネントやラインを識別しやすくなります。

欠点:

1. 紫色の回路基板は、濃い色が緑色や他の明るい色の回路基板ほど観察しにくいため、はんだ接合部やトレースの検査に影響を与える可能性があります。

2. 紫は標準色ではないため、紫の回路基板は他の色の基板ほど容易に入手できない場合があります。このため、特別注文が必要になる可能性があり、コストが増加し、納期が長くなります。非標準色の回路基板は、小ロット生産のためコストが高くなる可能性があります。

ホワイトプリント基板

 白色プリント基板は透明度が高くコントラストが高いため、白い背景にある部品や回路を簡単に識別して観察できます。これは、黒または濃いシルク スクリーン印刷を使用する場合に特に当てはまります。白色プリント基板は、光をより効果的に反射して光効率を高めることができるため、LED 照明アプリケーションで非常に人気があります。

欠点:

1. ただし、白色のプリント基板は他の色の基板に比べて痕跡が目立ちにくく、汚れや汚染物質が目立ちやすいため、より頻繁に清掃する必要があります。

2. 白色は放熱をわずかに低減する可能性がありますが、この影響は通常最小限であり、回路基板のパフォーマンスに大きな影響を与えることはありません。

赤色のプリント基板

Red PCB

 赤色のプリント基板は、ハイエンドおよびプロフェッショナル アプリケーションでよく使用されます。赤色のプリント基板は優れた視認性を提供し、トレース、プレーン、および空き領域のコントラストを明確に定義します。赤色の基板ではシルク スクリーンが非常に美しく見えます。製品の外観を強調する場合に適しています。放熱性能が良好です。赤色のプリント基板は通常、熱を吸収して放散することができます。

ブラックプリント基板

Black PCB

 黒のプリント基板は、高級感がありスタイリッシュな外観を持つとよく考えられています。特に LED やその他の明るいコンポーネントなど、特定の用途でコントラストと視認性が向上します。黒の回路基板は一般に熱伝導率が高く、高電力や熱に敏感な用途に適しています。黒板は、明るい色のボードよりも放熱性がわずかに優れています。黒の表面は、特に熱伝導率の高い材料を使用すると、より効果的に熱を吸収および放射し、放熱性が向上します。

デメリット: 黒い回路基板上のはんだ接合部やトレースが見えにくいため、検査や修理が難しくなる可能性があります。これは、明るい色の回路基板の場合ほど欠陥やはんだ付けの問題が目立ちにくいためです。

 一般的に、黒色の回路基板の選択は、主に製品の設計要件と用途によって決まります。一部の高級またはデザイン重視の電子製品では、黒色の回路基板の方が人気があります。ただし、頻繁なメンテナンスや検査が必要な用途では、明るい色の回路基板の方が実用的な選択肢となる場合があります。


回路基板の色の選択方法は?

 一般的に、プリント基板の色は電気的性能には影響しませんが、外観や製造工程での検査効率には影響します。プリント基板の色によって製造工程が異なる場合があります。そのため、色を選択する際には、美観や視認性だけでなく、コストも考慮することが重要です。

デザインと美学: プリント基板の色を選択するときは、まず美的要素を考慮する必要があります。色は、製品の全体的なデザイン スタイルとブランド イメージと調和させる必要があります。モダンでファッショナブルな製品の場合、シンプルで明るい色を選択する方が適している場合があります。一方、ハイエンドでプロフェッショナルな製品の場合、深みのある安定した色を選択する方が魅力的です。    

ブランド認知:一部の企業では、ブランドイメージを高め、市場での製品識別を容易にするために、プリント基板に特定の色を選択する場合があります。

コンポーネントの識別: プリント基板の色は、組み立て、テスト、トラブルシューティング中にコンポーネントを識別するのに役立ちます。コンポーネントと対照的なプリント基板の色を選択すると、特定の部品を視覚的に識別しやすくなり、組み立てエラーが減り、修復性が向上します。

熱放散: プリント基板の色は熱性能にほとんど影響を与えませんが、黒などの暗い色はより多くの熱を吸収して保持する傾向があります。これにより、熱管理の問題が発生する可能性があります。また、白や緑などの明るい色は熱を反射して放熱を助け、デバイスが最適な動作温度を維持できるようにします。

汚れや擦り傷:白や明るい色のプリント基板では、はんだ付け工程による汚れや擦り傷、残留物が目立ちやすくなりますが、黒などの暗い色のプリント基板では、これらの欠陥が隠れてしまうことがあります。

コストとサプライ チェーン:グリーンプリント基板は人気が高いため、一般的にコストが低くなっています。他の色は特別注文が必要になる場合があり、その結果コストが高くなります。サプライヤーの能力と色の在庫状況を考慮してください。標準以外の色は、より長いリード タイムが必要になるか、サプライヤーから入手できない場合があります。

 JLCPCBは、お客様の特定のニーズを満たすために、紫を含むさまざまな色のオプションを提供しており、追加の色料金はかかりません。通常の 2 層ボードは、どの色でも$2です。

結論:

 適切な回路基板の色を選択するには、美観と機能性のバランスを取る必要があります。ターゲット ユーザー、ブランド イメージ、環境と使用方法、視認性とコントラスト、個人の好みなど、複数の要素を考慮することが、情報に基づいた選択を行う鍵となります。これらの要素を考慮することで、ターゲット ユーザーにアピールし、機能要件を満たす基板の色を選択できます。

PCB manufacturing

学び続ける