FR4 vs ロジャース:どのPCB材料を選ぶべきか?
1 min
- FR4とは:
- ロジャースとは:
- ロジャースPCB材料の種類:
- FR-4とロジャース材料の7つの主な相違点:
- 結論:
従来、メーカーは耐熱性に優れ、製造コストが低い材料を用いてPCB(プリント基板)を製造してきました。しかし、電子産業が高周波用途へと拡大する中、FR4だけでは不十分です。極端な温度にさらされない機器でも、RF(無線周波数)帯で動作する必要が生じる場合があります。RFが要求する過酷な性能条件に対応するため、PCBの最高の機能性を発揮するには、ロジャース社のような特殊材料が不可欠です。PCB設計における各種ビアの種類に関する最新記事をご覧ください。ロジャースの幅広いPCB材料ポートフォリオは、以下のような多様な用途での使用を可能にします:
- •5G NRミリ波アンテナ
- •衛星通信
- •レーダーシステム
- •自動車用センサー
- •航空宇宙アビオニクス
- •高速データ通信
- •試験計測機器
これらの最先端エレクトロニクス分野において、ロジャースのPCB材料が優れたソリューションとなる理由を探ってみましょう。
FR4とは:
FR4は熱硬化性ガラス繊維強化エポキシ樹脂複合材です。これはほとんどのPCBの基盤となる伝統的な材料であり、難燃レベル4(Flame Retardant Level 4)の略称です。エポキシ樹脂とガラス繊維で構成される複合材料であるため、メーカーはこれをシート状に成形し、片面または両面に銅箔を積層します。
FR4の主な特性と特徴:
低コスト - FR4は最も経済的なPCB基板材料の一つ
適度な誘電率 - 1MHzで約4.5
適度な損失正接 - 1MHzで約0.02
しかし、FR4は誘電損失による高周波性能の制限があり、多くのRF用途には不向きです。比較的高いかつ不安定な誘電率と損失正接のため、精密アナログ回路や高速デジタル回路にも不向きです。
ロジャースとは:
FR-4とは異なり、ロジャース基板材料は異なる組成を有します。ガラスではなくセラミック基材を使用するタイプもあります。炭化水素で強化されたガラス織物など様々な組成が利用可能で、PTFEに極めて近い電気的特性を提供します。
ロジャース材料の主な特性:
安定した誘電率 - 厳密に制御され、材料により2.9~10.2の範囲で変動
低損失正接 - 10 GHzで約0.0009~0.002
優れた高周波性能 - ミリ波周波数まで低信号損失
低熱膨張率 - 信頼性確保のため銅の熱膨張係数に適合
精密な誘電特性、銅との高い適合性、低損失特性により、ロジャース材料は高性能を要求されるマイクロ波、通信、航空宇宙、高信頼性アプリケーションに最適です。ただし特殊な材料組成のため、面積当たりのコストはFR4の5~10倍となります。
ロジャースPCB材料の種類:
ロジャース社は様々な用途向けに多様なPCB材料を製造しています。主な種類は以下の通りです:
FR-4とロジャース材料の7つの主な相違点:
1. 動作周波数
FR-4基板とロジャース材料基板の主な相違点は用途にあります。FR-4基板は動作周波数が特定の範囲内に収まる場合にのみ正常に機能します。一方、ロジャース材料製のPCBははるかに広い周波数範囲で動作可能です。例えば、FR-4 PCBが10MHzに到達するのが困難な場合でも、ロジャースPCBは500MHzを大きく超える用途でも良好に動作します。
2. 材料硬度
FR-4とロジャース材料では材料硬度に大きな差がある。FR-4は主にエポキシ樹脂で構成され、非常に硬い。一方、ロジャース材料は炭化水素系であるため、比較的柔らかい。
3. 加工技術
ロジャース材料は高周波動作を想定していますが、PTFEマイクロ波基板材料とは異なります。ロジャース材料シリーズは、スルーホール加工用の特殊処理など特別な処理を必要とせず、追加の工程も不要です。
FR-4材料はエポキシガラス布積層板であり、安定した電気絶縁性、平滑な表面、良好な平坦性、ピットの発生がないという特徴があります。優れた電気絶縁性が求められる製品に適している。また、PCB穴あけ用バッキングボード、FPC補強材、遊星歯車、試験板、モーター絶縁体など、多様な用途に使用可能である。
4. コスト
コストは電子機器にとって重要な要素である。顧客は最高の性能と経済性を兼ね備えたPCBを提供するメーカーを求める。FR-4を用いた基板製造はコスト削減が可能ですが、この材料は低周波数・中温環境下での動作に適しています。一方、高速動作や高温環境を要する用途では、高価であってもロジャース材料の使用がより適しています。
5. インピーダンス安定性
FR-4材料の最大誘電率は4.5です。これに対し、ロジャース材料の誘電率は約2.2~12.85です。ロジャース材料の高い誘電率は、高いインピーダンス安定性に寄与します。
6. 熱特性
高速動作アプリケーションでは、基板は過熱による動作不良を防ぐため優れた熱容量も必要とする。ロジャース基板は高い熱特性により、高温環境下や高速アプリケーションにおいてFR-4よりも優れた性能を発揮する。
7. 信号完全性
ロジャース基板材料の損失係数は0.004%である。これに対し、FR-4材料の損失係数は0.02%である。ロジャースPCB材料の著しく低い損失係数は、信号損失を大幅に低減し、信号の完全性を向上させる。
結論:
通常のFR-4とロジャースPCB材料の包括的な比較、および用途に最適な材料の選定方法について提示しました。ロジャースPCB材料は、PCB製造に特別なプロセスを必要としない利点があります。適切なケースでは、設計者は高周波を扱う層にのみロジャース材料を使用し、その他の層にはFR-4を使用することで、ロジャース材料の高コストを相殺できます。
無線・マイクロ波周波数、モバイルネットワーク、宇宙技術に関わるプリント基板製造において、ロジャースPCB材料はFR4を含む他のあらゆるPCB材料と比較しても妥協のない性能を提供する。他の材料に比べて高価ではあるが、プリント基板が過酷な環境条件下、高周波数、極めて高い信頼性で動作しなければならない場合には、ロジャースPCB材料は追加コストに見合う価値がある。
学び続ける
EasyEDAで初めてのPCB設計:ゼロから発注までの全手順
プリント基板(PCB)の設計と製作は、EasyEDAの登場により初心者でも無料で始められるようになりました。 本記事では、EasyEDAを使ったPCB設計の基礎から実際の発注までを、分かりやすく解説します。 EasyEDAとは?初心者に選ばれる理由 EasyEDAは、中国のLCSCが提供する無料のPCB設計ツールです。回路図エディタ、PCBレイアウトエディタ、豊富な部品ライブラリ、そしてJLCPCBへの直接発注機能を統合したオールインワンの設計環境を提供しています。 EasyEDAの基本概要とできること 回路図作成、PCBレイアウト設計、ガーバーファイル生成ができ、JLCPCBと連携して設計基板を直接発注できます。 初心者でも使いやすい理由(無料・ブラウザ対応など) 完全無料でインストール不要、ブラウザで動作し、豊富な部品ライブラリで配線図も自動取得できます。 他のPCB設計ソフトとの違い KiCadやEagleは操作が複雑ですが、EasyEDAはシンプルで直感的に操作でき初心者に最適です。 EasyEDAを使った回路図作成の基本 EasyEDAでの設計は回路図作成から始まります。新規プロジェクト......
PCBレイアウト設計の完全ガイド
プリント回路基板(PCB)レイアウト設計は、単純なガジェットから非常に複雑なシステムまで、あらゆる電子機器の基礎です。PCBレイアウト設計は、電子部品を配置し、ボード上の接続を配線して、機能的で効率的な回路を作成するプロセスです。目標は、信号の整合性を維持し、熱的および電気的性能を確保しながら、可能な限り最小のフットプリントを実現することです。 基本的なプリント回路から複雑な非剛性PCBまで、すべてのエンジニアリング回路基板設計には多くの要素が含まれています。すべての新しい電子機器は、ブロック図および/または一連の電子回路図から始まります。回路図を完成させて検証した後、以下の手順に従って最新のPCB設計とレイアウトを作成できます。適切に設計されたPCBは、最適な性能、安定性、製造可能性を保証します。このガイドでは、ベストプラクティス、重要な考慮事項、効率的なPCBレイアウトを作成するための手順など、PCBレイアウト設計の重要な側面について説明します。 PCBレイアウト設計に関わるステップ ステップ1:回路図設計項目 ステップ2:PCB寸法の定義 ステップ3: 回路図とPCB基板設計の同期化 ステッ......
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求 モノのインターネット(IoT)は、私たちが技術とコミュニケーションを取る方法に影響を与えています。これは、ハードウェア、ソフトウェア、センサー、および接続機能が組み込まれた物理デバイス、車両、家電製品、その他のさまざまなもののネットワークを指し、これらのオブジェクトが接続してデータを交換できるようにします。柔軟性と低コストにより、小型で手頃な価格のコンピューターであるRaspberry Piは、IoTアプリケーションの人気のある選択肢となっています。この記事では、Raspberry PiとPCB設計を組み合わせて革新的なIoTアプリケーションを作成する方法を探ります。 IoTアプリケーションの重要な側面の1つは、デバイスのすべてのコンポーネントを接続する回路基板の設計です。設計段階では、IoTデバイスを定義し、センサーとアクチュエーターを選択し、電力要件を確立し、通信プロトコルを選択する必要があります。設計者は、IoTアプリケーションの最適なPCB設計ガイドラインに従うことで、デバイスの安全性、互換性、信頼性を確保できます。 ......
発光ダイオード (LEDs)
発光ダイオード (LEDs) 発光ダイオード(LED)は、現代の電子機器における基盤となっており、家庭用照明から複雑な産業システムまで、あらゆるものを照らしています。プリント基板(PCB)への統合は、様々なアプリケーションにとって不可欠で、多用途で信頼性の高い効率的な照明ソリューションを提供します。この記事では、LEDの基本的な側面、その歴史、種類、アプリケーション、および重要な考慮事項について、LEDを組み込んだPCBを設計する際に探ります。 LEDとは何か? LEDは、半導体デバイスであり、電流が流れると光を発します。従来の白熱電球とは異なり、LEDはフィラメントを加熱して光を生成することに依存しません。代わりに、電子がデバイス内の電子ホールと再結合し、光子の形でエネルギーを放出するエレクトロルミネセンスというプロセスを使用します。この方法により、LEDはより効率的に光を生成し、発熱を抑えることができます。 LEDの歴史 エレクトロルミネセンスの概念は、1907年にマルコニ研究所のH.J.ラウンドによって最初に発見されました。しかし、実用的な可視スペクトルLEDが開発されたのは、1962年にゼ......
プリント基板自作における回路設計のポイント
電子回路設計とは?回路の設計を基礎からわかりやすく解説 電子機器を作る上で欠かせない電子回路設計。スマートフォンから家電製品、趣味の電子工作まで、あらゆる電子製品は回路設計から始まります。 本記事では、回路設計の基本概念から実践的なポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 回路の設計とは何か?電子回路設計の基本概念 回路の設計とは、電子部品(抵抗、コンデンサ、IC、トランジスタなど)を組み合わせて、目的の機能を実現する電気的な接続を計画することです。電源から信号処理、出力まで、電流の流れと各部品の役割を明確にし、回路図として表現します。 電子回路設計が必要とされる理由 製品のアイデアがあっても、それを実現する電子回路がなければ動作しません。回路設計は、「こんな機能が欲しい」という要求を、実際に動作する電子システムに変換する重要な工程です。 回路設計が製品性能に与える影響 回路設計の質は製品性能を直接左右します。電源回路の設計が不十分だと電圧が不安定になり、信号処理回路の設計ミスはノイズや誤動作の原因となるのです。 電子回路設計の基本的な流れ まず、製品に求められる機能を明確にします。 入力......
LED基板の設計と放熱対策:初心者向けガイド
LED基板の設計は製品の性能と寿命を左右する重要な要素で、特に放熱対策が欠かせません。今回は、LED基板の基本から放熱設計のポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 LED基板とは?基本構造と用途 LED基板とは、LED(発光ダイオード)を実装するためのプリント基板のことを指します。基板上にLEDチップを配置し、電気回路を形成することで、LEDに電力を供給して発光させる仕組みです。 主に以下の3層構造で、成り立っています。 l 表層の銅箔回路 l 絶縁層 l 基材層 一般的なLED基板の使用例 LED基板は私たちの身の回りで幅広く使用されています。家庭用照明器具、液晶テレビのバックライト、車載ライト、産業用検査装置など、多様な用途で活躍しています。 通常のPCBとの違い LED基板と一般的なPCBの最大の違いは放熱性能の重要度です。 一般的なPCBは電気信号の伝達が主目的ですが、LED基板では熱を効率よく逃がすことが同等以上に重視されるため、アルミ基板や銅基板といった金属基板が選択されることが多くなります。 LED基盤とLED基板の違いはある? 「LED基板」と「LED基盤」は同じものを指......