Comment concevoir et fabriquer des trous de fente fiables dans les PCB
18 min
- Comprendre les trous oblongs et leur rôle dans la conception de PCB.
- Principaux avantages de l'utilisation des trous oblongs
- Considérations de conception critiques pour les trous oblongs
- Défis de fabrication et solutions de précision
- Capacités avancées de JLCPCB dans le traitement des trous oblongs
- FAQ sur les trous oblongs dans les PCB
- Conclusion
Points clés à retenir
- Les trous oblongs sont des ouvertures allongées idéales pour les broches plates, les connecteurs, les blindages et l'alignement des cartes.
- Dimensions minimales : 0,5 mm (métallisé) et 1,0 mm (non métallisé) ; privilégier les extrémités arrondies avec une longueur ≥ 2,5 × la largeur.
- Maintenez une couronne annulaire, un dégagement par rapport au bord et des règles de DFM appropriées pour éviter les ruptures et les problèmes de métallisation.
- Utilisez des perçages se chevauchant pour les fentes métallisées courtes et le fraisage pour les plus longues.
- Une bonne conception des fentes améliore considérablement la résistance mécanique, les performances thermiques et la fiabilité de l'assemblage.
- Les processus de précision et les retours DFM de JLCPCB garantissent des résultats de haute qualité constants, du prototype à la production.
Avez-vous déjà dû insérer un connecteur d'alimentation rectangulaire, une patte de blindage USB ou une broche de relais surdimensionnée dans un trou rond ? Cela ne fonctionne tout simplement pas. C'est là que le trou oblong entre en jeu pour sauver discrètement votre conception. C'est l'une des fonctionnalités les plus utiles mais aussi les moins comprises d'un circuit imprimé - une ouverture allongée et non circulaire. Le trou oblong peut sembler insignifiant en ce qui concerne votre fichier Gerber, mais il est directement associé à la résistance mécanique, à l'ajustement des composants et à la fabricabilité. Commandez la mauvaise taille ou la mauvaise tolérance, et vous pourriez vous retrouver avec des pièces desserrées, des problèmes de métallisation ou une carte qui ne passe pas le DFM. Faites-le correctement, et vous pourrez profiter d'assemblages plus propres et d'un montage plus sûr. Dans cet article, nous explorerons ce qu'est un trou oblong, pourquoi les ingénieurs l'utilisent, les règles de conception qui le rendent fiable, et comment les fabricants modernes le traitent avec précision. À la fin de cet article, vous aurez une idée claire de la façon de définir un trou oblong de PCB qui passera du prototype à la production en volume.
Comprendre les trous oblongs et leur rôle dans la conception de PCB.
Ce que sont les trous oblongs et leurs applications courantes
Un trou oblong est un trou de forme allongée, ovale ou rectangulaire qui peut être créé en combinant deux ou plusieurs perçages qui se chevauchent, ou en fraisant un trou continu. Ce n'est PAS un trou rond, mais plutôt un trou « étiré », c'est-à-dire qu'il est plus long que large. Cette forme peut être utilisée pour adapter des composants qui ne rentreraient jamais dans un trou circulaire. Les trous oblongs sont plus courants que ne le pensent les débutants. Une fois que vous savez où les trouver, vous pouvez les voir dans presque toutes les catégories de produits.

- Broches rectangulaires ou en forme de lame : Les connecteurs d'alimentation, les relais et les borniers à sorties plates s'ajustent parfaitement dans les fentes.
- Montage carte à carte : Les fentes offrent un léger ajustement de position pour permettre l'alignement des pièces lors du montage carte à carte.
- Connecteurs de bord et blindages : Ils sont soudés dans des fentes métallisées pour un ancrage mécanique, notamment les pattes de blindage USB, HDMI et RF.
- Détente thermique et mécanique : Les fentes offrent une détente thermique et mécanique pour les sections à haute puissance.
Une fente répartit la force sur une zone de contact plus longue, ce qui en fait un choix logique lorsque la stabilité mécanique est importante. C'est pourquoi les trous oblongs sont si courants dans les cartes électroniques automobiles, industrielles et de puissance.
Différence entre les trous oblongs, les trous ronds et le fraisage

La meilleure façon de comprendre un trou oblong est de le visualiser comme un trou d'une certaine forme, positionné entre un trou rond et une découpe fraisée. Chaque fonctionnalité est produite d'une manière différente et dans un but particulier. Le tableau ci-dessous décrit les principales différences.
| Caractéristique | Forme | Méthode typique | Meilleure utilisation |
|---|---|---|---|
| Trou rond | Circulaire | Perçage unique | Broches standard, vias et vis |
| Trou oblong | Allongé/ovale | Perçages se chevauchant ou fraisage | Broches plates, blindages et connecteurs |
| Découpe fraisée | Contour personnalisé | Fraisage CNC | Ouvertures, évidements de carte, fenêtres |
Le concept fondamental est la géométrie et le processus. Un trou rond est créé avec un seul foret en une seule plongée, un trou oblong est soit « promené » le long d'une ligne par un foret, soit une fraise est utilisée pour enlever une zone plus grande et de forme personnalisée, et une découpe fraisée enlève également une zone plus grande et de forme personnalisée. Si vous choisissez la bonne option, votre coût et votre fiabilité seront maîtrisés.
Principaux avantages de l'utilisation des trous oblongs
Résistance mécanique et montage des composants améliorés

L'avantage le plus important d'un trou oblong est sa résistance mécanique. Une sortie plate ou en forme de lame dans une fente allongée offre une plus grande surface de contact de soudure qu'une broche ronde dans un trou rond. Cela signifie que les joints sont plus résistants et peuvent mieux supporter les vibrations et les chocs mécaniques. C'est très important pour les éléments à forte charge tels que les transformateurs, les gros relais ou les connecteurs d'alimentation. Un trou oblong répartit la charge de montage sur la longueur du trou plutôt que sur un point, ce qui réduit les contraintes en un point. Cela conduit à une réduction des fissures des joints et à une durée de vie prolongée dans les environnements difficiles. Les fentes permettent également un assemblage plus tolérant. L'ouverture est plus longue que large, et les pièces peuvent toujours se mettre en place sans difficulté, compte tenu des légères tolérances sur la position des sorties. Cela minimise les retouches et augmente le rendement de premier passage sur la chaîne d'assemblage.
Meilleure gestion thermique et flexibilité d'assemblage
Les trous oblongs peuvent également vous aider à contrôler la chaleur et les contraintes mécaniques. La fente métallisée peut être conçue pour contenir plus de cuivre autour d'une grosse broche dans les zones à courant élevé, ce qui aide à gérer plus de courant et à répartir la chaleur par rapport à un trou rond serré. C'est pourquoi les cartes de puissance dépendent des fentes pour les connecteurs qui doivent supporter plusieurs ampères. Les fentes offrent également une flexibilité supplémentaire lors de l'assemblage, et pas seulement leurs propriétés thermiques.
- Tolérance d'alignement : Des fentes légèrement surdimensionnées permettent l'auto-alignement des cartes ou des supports lors de l'installation.
- Détente des contraintes : Les ouvertures allongées soulagent les contraintes dues à la dilatation entre des matériaux de coefficients thermiques différents.
- Gain de place : Une seule fente peut remplacer un groupe de trous ronds, économisant ainsi de l'espace pour le routage.
Tous ces avantages font des trous oblongs une caractéristique courante des conceptions robustes et fiables, plutôt qu'une solution spécialisée.
Considérations de conception critiques pour les trous oblongs
Taille, rapport d'aspect et directives de placement
Chaque fente a une largeur et une longueur, et le rapport entre les deux, combiné à l'épaisseur de la carte, définit la fabricabilité. Si votre fente est extrêmement fine, mais que votre carte est extrêmement épaisse, il sera difficile de percer et de métalliser. Un rapport d'aspect raisonnable évite les pertes de rendement. Voici quelques habitudes de placement et de dimensionnement pour obtenir des résultats propres :
- Maintenez le rapport largeur/épaisseur : Pour les fentes métallisées, ne descendez pas en dessous d'une largeur d'environ 1/10 de l'épaisseur de la carte pour une métallisation fiable.
- Maintenez un dégagement par rapport au bord : Assurez-vous qu'un dégagement suffisant est conservé entre une fente et le contour de la carte pour éviter toute rupture lors du fraisage.
- Séparez les fentes : Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre les fentes pour éviter les fissures du substrat.
- Extrémités arrondies : Les fentes ovales (à extrémités arrondies) fonctionnent plus facilement et plus fiablement que les extrémités rectangulaires nettes.
Taille minimale du trou oblong et exigences de tolérance
La spécification la plus critique à bien définir est la taille de la fente. Il existe une largeur de fente minimale que les fabricants établissent en fonction de leur outillage ; sinon, les forets peuvent se casser ou la métallisation peut être insuffisante. En règle générale, les fentes métallisées commencent autour de 0,5 mm de large, tandis que les fentes non métallisées ont généralement au moins 1,0 mm de large, car elles sont fraisées avec une fraise plus grosse. Les tolérances sont différentes pour les deux types de fentes, et les comprendre vous permettra de dimensionner correctement les pièces. Des valeurs typiques sont fournies dans le tableau ci-dessous, qui peuvent être utilisées lors de la conception.
| Paramètre | Fente métallisée (PTH) | Fente non métallisée (NPTH) |
|---|---|---|
| Largeur minimale | 0,5 mm | 1,0 mm |
| Tolérance typique | ±0,10 mm | ±0,10 à ±0,15 mm |
| Finition de la paroi | Cuivrée (métallisée) | Substrat nu |
| Utilisation principale | Électrique + mécanique | Mécanique uniquement |
Assurez-vous de toujours utiliser ces tolérances en conjonction avec les dégagements de votre empreinte de composant. L'empreinte d'une broche nécessitant une fente de 0,6 mm doit facilement accepter une fente usinée à n'importe quel point dans la bande de tolérance de la broche.
Interaction avec le cuivre, le masque de soudure et le bord de la carte
Les fentes existent toujours en conjonction avec le cuivre, le masque de soudure et les contours de la carte. Si vous devez métalliser une fente, offrez à l'atelier de métallisation une couronne (anneau) de cuivre tout autour de l'ouverture de la fente, comme pour un trou rond. Une couronne annulaire insuffisante est l'une des causes les plus courantes de rupture de la métallisation sur les fentes. Le masque de soudure ne doit pas être négligé. Assurez-vous que votre ouverture de masque est suffisamment grande pour dégager le pad métallisé, mais sans exposer de cuivre nu inutile le long de la carte. Si les fentes ne sont pas métallisées, éloignez le cuivre du bord des fentes afin que la fraise ne fasse pas de bavures ou ne court-circuite aucun conducteur. Enfin, soyez conscient du bord de la carte. Une fente trop proche du contour peut réduire la résistance d'un panneau ou provoquer une rupture lors de la séparation. Les fentes sont maintenues à une distance sûre du bord, ce qui contribue à garantir la sécurité de la fonctionnalité et du stratifié environnant.
Défis de fabrication et solutions de précision
Même si les dimensions de la fente sont correctes, si le processus n'est pas contrôlé, cela peut mal tourner sur le lieu de production. Savoir comment les fentes sont découpées vous aidera à les concevoir correctement et même à communiquer clairement avec votre fabricant.

Techniques de perçage vs fraisage pour les trous oblongs
Il existe deux types de base de fentes, et les deux conviennent à différentes géométries. En sachant laquelle votre fabricant utilisera, vous pouvez avoir une bonne idée du type de qualité qui peut être obtenu.
- Perçage (perçage progressif) : Une série de trous ronds se chevauchant est percée le long de la fente, et la paroi en forme de feston est nettoyée. Cette méthode est rapide et efficace pour les fentes métallisées courtes.
- Fraisage : Un trajet programmé est découpé par une fraise rotative pour créer une fente à paroi lisse. Le fraisage produit des parois plus propres et est plus adapté aux fentes plus longues et non métallisées.
Généralement, les fentes métallisées courtes sont percées puis métallisées, tandis que les fentes plus longues ou plus larges sont fraisées. De nombreux fabricants font les deux pour obtenir un compromis entre vitesse et qualité de finition - percer les extrémités et fraiser le milieu.
Contrôle de la qualité, des bavures et de la précision dimensionnelle
Les bavures, les parois rugueuses et la dérive dimensionnelle sont les ennemis d'une bonne fente. Les bavures sont de petites arêtes surélevées résultant de la coupe et qui peuvent affecter l'ajustement des composants ou provoquer des courts-circuits. Elles sont maîtrisées par des vitesses d'avance contrôlées, un outillage affûté et des étapes d'ébavurage. L'usure de l'outil, la précision d'enregistrement et la stabilité du matériau sont essentielles pour la précision dimensionnelle. Les bons ateliers vérifient soigneusement les forets et les fraises et les changent lorsqu'ils sont suffisamment usés pour rendre les fentes hors tolérance. Ils compensent également l'expansion du matériau pour garantir que le produit final respecte les limites de la fente. Dans les fentes métallisées, l'uniformité de la métallisation le long de la paroi de la fente est importante. Comme le périmètre d'une fente est plus long que celui d'un trou rond, il est plus difficile de maintenir une épaisseur de cuivre uniforme sans prêter attention à la chimie et à la distribution du courant. La clé d'une fente réussie capable de résister aux cycles thermiques est une métallisation constante.
Capacités avancées de JLCPCB dans le traitement des trous oblongs
Équipement de haute précision et contrôle de processus strict

JLCPCB dispose de fraiseuses CNC et de perceuses de précision avec des tolérances optimisées. Le contour de la carte et le fraisage des fentes sont généralement à ±0,2 mm, et les tolérances de perçage contrôlées garantissent que les fentes métallisées et non métallisées sont conformes aux spécifications. Cette précision se traduit par une très grande proximité entre la fente que vous dessinez et la fente que vous obtenez. Le matériel est soutenu par un contrôle de processus strict. Les défauts sont évités avant l'expédition grâce à la surveillance de l'outil, à l'inspection optique automatisée et aux tests électriques. Cela signifie une uniformité de la qualité des parois, l'absence de bavures et une couverture de métallisation uniforme dans les fentes.
Retours DFM complets pour les conceptions de trous oblongs
Rien n'est plus précieux qu'un fabricant qui vous alerte d'un problème avant le début de la production. Lorsque vous téléchargez vos fichiers, l'analyse DFM automatisée de JLCPCB vérifie automatiquement les dimensions, l'espacement et les dégagements de vos fentes. Si la fente est trop étroite, trop proche du bord ou si la couronne annulaire n'est pas assez complète, vous êtes alerté rapidement. Cette boucle de rétroaction est un gain de temps et d'argent réel. Vous n'avez pas à intervenir après la métallisation, mais plutôt pendant la phase de devis. Cette réactivité aide à maintenir les projets dans les délais, en particulier pour les ingénieurs qui doivent itérer rapidement.
Qualité constante du prototype à la production en volume
Une fente qui fonctionne dans un prototype doit fonctionner exactement de la même manière dans une série de production de milliers d'unités. C'est précisément ce que le processus de JLCPCB a été conçu pour atteindre, et c'est pourquoi les tolérances que vous avez validées sur votre commande de prototype à 2 $ sont reportées pour la fabrication en volume. Les fentes ne sont pas requalifiées à chaque augmentation. Lorsque vous êtes prêt à mettre en œuvre ces directives de conception de fentes, les outils de devis instantané et de DFM (Design for Manufacture) de JLCPCB peuvent vous aider à prototyper votre conception à trous oblongs, à tester l'ajustement et à entrer en production en toute confiance.
Prêt à donner vie à vos idées de PCB ?
Transformez vos conceptions en matériel fonctionnel grâce aux services experts de fabrication, d'assemblage et de composants d'un leader industriel de confiance. Téléchargez vos fichiers, choisissez vos options et obtenez des cartes prêtes à être testées, prêtes à être expédiées et prêtes à passer à l'échelle.Obtenir un devis maintenant >
FAQ sur les trous oblongs dans les PCB
Q : Qu'est-ce qu'un trou oblong dans un PCB ?
Un trou oblong est une ouverture allongée, ovale ou rectangulaire dans un circuit imprimé dont la longueur est supérieure à la largeur. Il est utilisé pour adapter des sorties plates ou en forme de lame, monter du matériel ou offrir une détente mécanique et thermique qu'un trou rond ne peut pas offrir.
Q : Quelle est la taille minimale de trou oblong que je peux concevoir ?
En règle générale, les fentes métallisées commencent autour de 0,5 mm de largeur, tandis que les fentes non métallisées nécessitent généralement environ 1,0 mm car elles sont fraisées avec une fraise plus grosse. Confirmez toujours le minimum exact auprès de votre fabricant, car cela dépend de son outillage et de l'épaisseur de la carte.
Q : Quelle est la différence entre une fente métallisée et une fente non métallisée ?
Une fente métallisée (PTH) a ses parois recouvertes de cuivre, offrant à la fois une connexion électrique entre les couches et une résistance mécanique. Une fente non métallisée (NPTH) a des parois en substrat nu et sert uniquement à des fins mécaniques telles que le montage ou l'alignement.
Q : Quelle tolérance dois-je prévoir pour un trou oblong ?
Les fentes métallisées maintiennent généralement environ ±0,10 mm, tandis que les fentes non métallisées sont plus proches de ±0,10 à ±0,15 mm. Ajoutez cette tolérance à vos dégagements d'empreinte afin que le composant s'adapte toujours lorsque la fente se situe n'importe où dans sa plage autorisée.
Conclusion
Bien qu'un trou oblong soit un petit détail, il a un impact significatif sur la fiabilité de votre carte. Le trou oblong résout des problèmes que les trous ronds ne peuvent pas résoudre ; il peut être utilisé pour ancrer des connecteurs lourds, répartir la chaleur et absorber les contraintes mécaniques. L'important est de respecter les fondamentaux : taille correcte du trou oblong, rapports d'aspect raisonnables, couronne annulaire adéquate et dégagement propre par rapport au bord.
Les fentes bien conçues deviendront de plus en plus importantes à mesure que l'électronique continue de tendre vers des puissances plus élevées et des environnements plus difficiles. Mettez en place les règles de conception dès maintenant, et vous ne vous retrouverez pas dans une situation où vos conceptions sont rejetées par le DFM ou échouent sur le terrain par manque de préparation. Combinez cette expertise avec un fabricant comme JLCPCB qui dispose d'un ensemble précis d'équipements de fabrication, de retours DFM honnêtes et qui a travaillé dur pour garantir que la qualité de production des trous oblongs commence dès le stade du prototype, et vous obtiendrez l'effet idéal de la conception à trous oblongs à chaque fois.

Continuez à apprendre
Comprendre la technologie des cartes PCB SMT: un composant essentiel de l'électronique moderne T: Technologie des cartes PCB SMT
La technologie de montage en surface (SMT) a transformé la fabrication des appareils électroniques modernes. Elle a rendu les conceptions et les méthodes d'assemblage plus efficaces. De nombreux appareils électroniques modernes reposent sur des cartes PCB SMT, qui permettent de créer des circuits compacts et performants. C'est ce qu'exige la technologie actuelle. Cet article présente les différents types de cartes PCB SMT, leurs utilisations ainsi que les meilleures méthodes pour les concevoir et les ......
Types de forets utilisés dans la fabrication des PCB
Le perçage est l'étape la plus coûteuse et la plus longue de la fabrication des circuits imprimés. La procédure doit être exécutée avec une grande précision afin de garantir le meilleur niveau de qualité possible. Le perçage mécanique ou laser des PCB est généralement utilisé pour réaliser différents types de découpes, notamment le contour, les trous et les découpes intérieures du PCB. Le perçage joue un rôle essentiel dans la fabrication des PCB. Des trous mal percés peuvent provoquer de mauvaises co......
Importance du photorésist dans un circuit imprimé
La photolithographie n'est pas seulement largement connue, c'est la seule technique par laquelle les semi-conducteurs sont fabriqués. C'est la méthode utilisée pour fabriquer les PCB, les circuits intégrés et d'autres composants électroniques. Le point le plus important à comprendre, cependant, est de savoir comment fonctionne le processus lithographique et où le photorésist s'insère. Une couche de masque est utilisée lors de la création d'une piste par le processus de gravure. Ce photorésist est ensu......
La science derrière les encres de sérigraphie PCB et les techniques d'impression
Vous êtes-vous déjà demandé quels types de procédés sont utilisés dans la fabrication des PCB pour obtenir un sérigraphie permanente ? Comment cette encre ne s'efface-t-elle pas même dans des conditions très difficiles ? D'ailleurs, la sérigraphie est la couche supérieure d'un PCB, les légendes blanches qui comprennent les étiquettes de composants, les logos et les marques de polarité. Aujourd'hui, nous allons voir la chimie derrière tout cela et savoir quel type de technologie d'impression est nécess......
Qu'est-ce que la FAO : Les bases de la fabrication assistée par ordinateur
Lorsque l'électronique commence à évoluer, les circuits deviennent plus complexes et intégrés. Auparavant, ces circuits étaient réalisés à l'aide de papier dessiné à la main, mais l'évolution de l'électronique numérique a changé la perspective. De nos jours, nous avons la CAO (Conception Assistée par Ordinateur), qui est devenue l'art de créer un plan. Il suffit de définir la fonctionnalité d'un circuit, et nous pouvons aujourd'hui facilement synthétiser un circuit uniquement par logiciel. Le logiciel......
Gravure Laser vs. Fabrication Professionnelle de PCB : Comprendre les Limites du DIY et les Avantages Industriels
Dans l'approche conventionnelle, on applique d'abord un motif de masque, puis on retire le métal à l'aide de produits chimiques. En électronique de loisir, utiliser une graveuse laser pour fabriquer des circuits imprimés est une idée passionnante. Le concept de base consiste à générer un laser pour graver une plaque de cuivre. En général, un PCB nu est d'abord recouvert d'une couche de résine sombre qui protège le cuivre. Ensuite, une découpeuse laser suit votre conception de circuit pour brûler la ré......