This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Blog

Qu'est-ce que le test PCBA ? Guide complet des méthodes d'inspection, du processus et du contrôle qualité

Publié initialement Jun 18, 2026, mis à jour Jun 18, 2026

16 min

Table des matières
  • Test PCBA : Vérification avant assemblage
  • Test PCBA : Inspection en cours de processus
  • Test PCBA : Validation électrique et fonctionnelle finale
  • Conclusion
  • FAQ sur les tests PCBA

Dans l'électronique moderne, les performances et la fiabilité à long terme d'un produit fini sont directement liées au contrôle qualité de son assemblage de circuits imprimés (PCBA). Même de petits défauts au niveau de la carte, tels que des microfissures de soudure, des composants mal alignés ou des valeurs passives incorrectes, peuvent entraîner des défaillances coûteuses sur le terrain, des rappels de produits et des dommages à long terme pour la réputation d'une marque.

Un PCBA de haute qualité n'est pas obtenu par une seule inspection finale ; il est le résultat d'un flux de travail de test répétitif et systématique qui commence avant le chargement de la première bobine de composants et se poursuit jusqu'à ce que chaque carte assemblée ait démontré sa pleine fonctionnalité.

Pour les conceptions complexes et à haute densité, il est essentiel de s'associer à un fabricant qui met en œuvre des méthodes d'inspection et de test avancées. Chez JLCPCB, nous intégrons une inspection PCBA rigoureuse et axée sur la technologie tout au long du processus d'assemblage afin de garantir que chaque carte répond aux normes les plus élevées de performance et de fiabilité.

Ce guide décrit les meilleures pratiques et les techniques avancées utilisées dans un flux de travail de test PCBA, de la vérification des composants au test fonctionnel final.

Test PCBA : Vérification avant assemblage

La manière la plus efficace de prévenir les défauts est de s'assurer que seuls des composants et des circuits imprimés parfaits entrent dans la chaîne d'assemblage. Cette étape fondamentale, connue sous le nom de contrôle qualité à la réception (IQC), constitue une première ligne de défense essentielle.

#1 Contrôle Qualité à la Réception (IQC) des Composants

Chaque assemblage de circuit imprimé (PCBA) commence par une nomenclature (BOM), et l'intégrité du produit final dépend de la précision absolue des composants utilisés. Le contrôle qualité à la réception (IQC) des composants est un processus de vérification complet qui peut avoir lieu à n'importe quelle étape du processus d'assemblage, et qui comprend :

● Vérification de l'authenticité et du numéro de pièce : Les composants sont validés par rapport à la nomenclature et aux fiches techniques du fabricant pour confirmer le numéro de pièce, les valeurs (résistance, capacité) et les tolérances. Il s'agit d'une étape cruciale pour éliminer les pièces contrefaites ou incorrectes qui pourraient provoquer une défaillance, immédiate ou latente.

● Gestion du Niveau de Sensibilité à l'Humidité (MSL) : Les circuits intégrés et certains composants passifs sont hygroscopiques, absorbant l'humidité de l'air ambiant. Chaque composant a une classification MSL, incluant son temps d'exposition autorisé ("durée de vie au sol") hors du stockage sec. Pendant les températures élevées du processus de soudure par refusion, toute humidité piégée dans les pièces se vaporise, créant une pression interne importante. Cette pression peut provoquer le délaminage des couches du boîtier, la rupture des liaisons internes des fils, ou une défaillance explosive connue sous le nom de "popcorning".

Un IQC approprié implique la vérification du MSL, le contrôle des joints d'étanchéité des emballages secs et le préchauffage de tout composant ayant dépassé sa "durée de vie au sol" pour éliminer l'humidité en toute sécurité avant l'assemblage.

JLCPCB propose un processus massif d'approvisionnement et de vérification des composants en stock, minimisant le risque de pièces contrefaites ou incorrectes dans les assemblages de circuits imprimés. Nous gérons avec expertise les composants MSL grâce à un stockage, un suivi et un transport sécurisés.

IC Package Popcorning Effect

Coupe transversale d'un CI. Elle montre comment l'humidité absorbée se vaporise pendant la refusion, créant une pression interne qui fissure le boîtier du composant.

#2 Inspection du Circuit Imprimé Nu (PCB)

Le circuit imprimé nu lui-même est un produit technique complexe. Avant d'entrer dans la ligne CMS, il doit subir ses propres tests de contrôle qualité :

● Inspection visuelle et Inspection Optique Automatisée (AOI) : Chaque carte subit une forme d'inspection pour détecter les défauts de surface tels que les rayures, la contamination ou l'oxydation sur les plages de contact. En plus des inspections visuelles, les systèmes AOI peuvent également vérifier facilement que les largeurs et les espacements des pistes sont conformes à la conception.

● Contrôles dimensionnels : Les dimensions critiques, l'épaisseur de la carte et le diamètre des trous métallisés (PTH) sont mesurés pour la compatibilité mécanique et l'ajustement correct des composants. Le gauchissement et la torsion sont mesurés, car une carte excessivement bombée peut causer des problèmes majeurs lors de l'impression de la pâte à souder et du placement des composants.

● Test Électrique (E-Test) : C'est sans doute le test le plus critique pour un PCB. Un montage "lit de clous" pour les séries à grand volume, ou un testeur à "sondes volantes" pour les prototypes, est utilisé pour le test électrique afin de confirmer la connectivité du PCB. Le test électrique garantit que chaque réseau qui doit être connecté l'est et qu'aucun réseau distinct n'est court-circuité.

● Registration du masque de soudure et du sérigraphie : L'alignement des couches du masque de soudure et de la sérigraphie est vérifié. Un masque de soudure mal aligné peut entraîner des ponts de soudure, tandis qu'une sérigraphie mal alignée peut recouvrir les plages de contact ou conduire à un placement incorrect des composants lors de l'assemblage manuel ou de la reprise.

Type de DéfautImpact PotentielMéthode de Détection Principale
CI contrefaitDéfaillance fonctionnelle complète ou intermittente, durée de vie réduiteVérification du fournisseur, Fluorescence X (XRF) pour les matériaux, Décapsulation
Valeur de composant incorrecteDysfonctionnement du circuit, dommages à d'autres composantsVérification du numéro de pièce, mesure au pont RLC lors de l'IQC
Oxydation du composantMauvaise soudabilité, joints de soudure faibles ou inexistantsInspection visuelle, Test de soudabilité
Gauchissement excessif du PCBMauvais scellement du pochoir à pâte, problèmes de placement des composantsMesure par rapport aux normes de conception appropriées (par ex., IPC-A-600)
Court-circuit/ Circuit ouvert interne du PCBDéfaillance fonctionnelle complète du circuit affectéTest Électrique (E-Test)

Test PCBA : Inspection en cours de processus

Une fois les matériaux vérifiés, l'inspection devient une partie significative de la chaîne d'assemblage CMS. Ces inspections en cours de processus permettent un retour d'information en temps réel pour identifier les défauts à leur source.

#1 Inspection de la Pâte à Souder (SPI)

Les données de l'industrie montrent systématiquement que 60 à 70 % de tous les défauts CMS peuvent être attribués au processus d'impression de la pâte à souder. Par conséquent, l'inspection des dépôts de pâte à souder avant le placement des composants est l'une des étapes d'inspection les plus efficaces.

La fabrication moderne repose sur des machines SPI 3D, qui utilisent la triangulation laser pour créer une carte topographique de la pâte à souder sur chaque plage de contact. Contrairement aux anciens systèmes 2D qui vérifiaient uniquement la surface et les ponts, le SPI 3D fournit des données quantitatives précises sur :

● Volume : La quantité totale de pâte à souder, garantissant qu'il y en a assez pour un joint solide mais pas trop pour risquer un pont.

● Hauteur : Essentielle pour garantir que les composants reposeront correctement dans la pâte.

● Surface : La couverture de la pâte sur la plage de contact.

● Décalage XY : L'alignement du dépôt de pâte sur la plage de contact.

Ces données permettent une correction immédiate du processus si, par exemple, la machine détecte une diminution progressive du volume de pâte, indiquant une ouverture de pochoir obstruée.

#2 Inspection Optique Automatisée (AOI)

Les systèmes AOI utilisent des caméras haute définition et des logiciels d'analyse d'image avancés pour scanner de manière autonome les assemblages de circuits imprimés et détecter les défauts. L'AOI est généralement employée à deux moments clés :

● Avant refusion : Vérifie le placement correct des composants, la présence/absence du composant, l'orientation correcte des composants (diodes, condensateurs électrolytiques, circuits intégrés, etc.) et s'assure qu'aucun effet "tombstone" n'est survenu avant l'entrée dans le four de refusion. La détection d'un défaut à ce stade rend la reprise beaucoup plus facile.

● Après refusion : C'est de loin l'utilisation la plus courante de l'AOI. Elle inspecte la qualité des joints de soudure, recherchant des défauts tels que les ponts de soudure, la soudure insuffisante, l'excès de soudure et les pattes soulevées.

Bien que l'AOI soit extrêmement efficace pour les composants présentant des défauts de surface, elle a une limitation simple : elle ne peut pas voir ce qui est caché. Par conséquent, l'AOI n'est pas applicable pour inspecter les joints de soudure sous des composants tels que les BGA et les QFN.

Comparison of a perfect SMT solder joint and common defects like solder bridging and insufficient solder on PCB

Comparaison d'un joint de soudure CMS parfait et de défauts courants comme le pont de soudure et la soudure insuffisante sur un PCB

#3 Inspection Automatisée par Rayons X (AXI)

L'inspection automatisée par rayons X (AXI) est la norme de l'industrie pour évaluer les joints de soudure qui ne sont pas visibles de l'extérieur. Les systèmes AXI peuvent imager à travers un boîtier de CI, jusqu'au niveau du silicium, pour révéler les billes de soudure des BGA ou le plot thermique et les pattes des boîtiers QFN. L'AXI est essentielle pour effectuer les inspections suivantes :

● Intégrité du joint de soudure : Recherche de courts-circuits, de circuits ouverts ou d'une formation correcte du joint de soudure.

● Vides : Identifie les bulles de gaz qui peuvent être piégées à l'intérieur du joint de soudure. Un excès de vides peut compromettre les performances thermiques et électriques et augmenter le risque de défaillance mécanique.

● Alignement des composants : Vérifie le motif des billes d'un BGA par rapport aux plages de contact du PCB.

Les systèmes AXI 3D avancés peuvent même découper numériquement la carte, isolant et inspectant les couches individuelles sur des assemblages double face densément peuplés.

X-ray showing hidden solder balls

Vue externe d'une puce BGA et radiographie montrant les billes de soudure cachées et un défaut de soudure pour l'inspection du PCB

Test PCBA : Validation électrique et fonctionnelle finale

Une fois qu'une carte est entièrement assemblée, la dernière phase d'inspection se concentre sur la vérification de la qualité globale et, surtout, sur la fonction.

Inspection visuelle et normes IPC

Bien que certains systèmes automatisés soient avancés, l'œil entraîné d'un inspecteur humain est inestimable. Les techniciens effectuent une dernière vérification visuelle, recherchant tout défaut subtil que les machines pourraient manquer.

Cette inspection n'est pas arbitraire ; elle est régie par des normes de qualité internes rigoureuses qui sont alignées sur les références mondiales de l'industrie. La référence la plus courante est l'IPC-A-610, "Acceptabilité des assemblages électroniques". Ce document fournit le "livre de règles" visuel détaillé de ce qui constitue un joint de soudure, un placement de composant et une qualité d'assemblage globale acceptables. Il définit trois classes de produits :

● Classe 1 : Produits électroniques généraux (par exemple, jouets grand public)

● Classe 2 : Produits électroniques de service dédié (par exemple, ordinateurs portables, smartphones)

● Classe 3 : Produits électroniques haute performance/environnement sévère (par exemple, équipements de survie médicaux, aérospatial, automobile)

L'adhésion de JLCPCB à des systèmes de qualité rigoureux et certifiés tels que l'ISO 9001:2015 et l'IATF 16949:2016 de qualité automobile garantit que ces processus d'inspection visuelle sont documentés, reproductibles et traçables, fournissant un cadre robuste pour la livraison d'assemblages haute fiabilité.

CaractéristiqueClasse 1 (Cible)Classe 2 (Acceptable)Classe 3 (Acceptable)
Largeur du joint d'extrémitéLargeur (W) ≥ 75 % de la patte (L)W ≥ 50 % LW ≥ 75 % L
Longueur du joint latéralLongueur (D) ≥ 3 x WD ≥ 1,5 x W ou 0,5 mmD ≥ 3 x W ou 0,5 mm
Mouillage de la soudureCongé bien mouillé visibleLe mouillage est évidentCongé bien mouillé visible

Critères du joint de soudure IPC-A-610 pour une patte en aile de mouette

En fin de compte, le déterminant final de la qualité d'un PCBA est de savoir s'il fonctionne.

Test par Sondes Volantes (FPT)

Le test par sondes volantes est bien adapté aux prototypes et à l'assemblage de PCB en faible volume. Il utilise 2 à 6 sondes robotiques qui se déplacent sur la carte, touchant des points de test pour vérifier les courts-circuits, les circuits ouverts et les valeurs correctes des composants (tels que les résistances et les condensateurs). Cette méthode offre une grande flexibilité et élimine le besoin de montages personnalisés, bien que le temps de test par carte soit comparativement plus lent.

Test Fonctionnel (FCT)

Le test fonctionnel peut être considéré comme le test ultime "go/no-go". Il simulera l'environnement de fonctionnement final de votre PCBA. Vous pouvez soit créer un montage personnalisé, soit utiliser un banc de test pour alimenter la carte et communiquer avec elle afin de valider son comportement par rapport à ses spécifications de conception.

Par exemple, la LED clignote-t-elle à la fréquence appropriée ? Les données sont-elles transmises via le module sans fil, et les lectures des capteurs sont-elles précises ? Le FCT garantit que l'ensemble du système fonctionne comme prévu.

Test en Circuit (ICT)

Le test en circuit (ICT) est le meilleur pour les produits matures à grand volume. Il utilise un montage personnalisé "lit de clous" pour entrer en contact avec les points de test désignés de la carte. Il mettra la carte sous tension et testera électriquement chaque composant individuellement pour vérifier la valeur correcte, ainsi que pour rechercher les courts-circuits et les circuits ouverts. L'ICT offre une excellente couverture des défauts, mais a un coût de montage initial plus élevé.

Conclusion

Comme nous le savons, garantir une qualité robuste du PCBA n'est pas une action unique mais une stratégie complète et profondément intégrée. De la vérification de tous les composants et circuits imprimés nus avant l'assemblage, à l'utilisation de données SPI, AOI et AXI en temps réel sur la ligne CMS, en passant par la vérification du produit final par rapport aux exigences IPC et fonctionnelles, chaque inspection s'appuie sur l'étape précédente. Cette approche multicouche est le seul moyen d'assurer l'élimination systématique des défauts, de réduire les défaillances sur le terrain et, finalement, d'offrir la plus haute fiabilité dans un produit final.

Vérifiez et assurez la qualité et la fiabilité de votre prochain projet électronique. Téléchargez vos fichiers pour un devis instantané et profitez dès aujourd'hui de nos processus d'inspection avancés.

FAQ sur les tests PCBA

Q1 : Qu'est-ce que le test PCBA ?

Le test PCBA est le processus d'inspection, de mesure et de validation des cartes de circuits imprimés assemblées pour garantir leur bon fonctionnement. Il comprend le SPI, l'AOI, l'AXI, le test par sondes volantes, l'ICT et le test fonctionnel.

Q2 : Quelles sont les principales méthodes de test PCBA ?

Les principales méthodes de test PCBA sont :

● Inspection de la Pâte à Souder (SPI)

● Inspection Optique Automatisée (AOI)

● Inspection Automatisée par Rayons X (AXI)

● Test par Sondes Volantes (FPT)

● Test en Circuit (ICT)

● Test Fonctionnel (FCT)

Q3 : Quelle est la principale différence entre l'Inspection Optique Automatisée (AOI) et l'Inspection Automatisée par Rayons X (AXI) ?

L'AOI utilise la lumière visible pour détecter les défauts externes de surface tels que le placement incorrect des composants, les erreurs de polarité et les ponts de soudure.

L'AXI, quant à elle, utilise l'imagerie par rayons X pour inspecter les caractéristiques internes ou cachées, telles que les billes de soudure BGA, les plots thermiques QFN, les vides et la soudure insuffisante sous les boîtiers que l'AOI ne peut pas voir.

Q4 : Le Test Fonctionnel (FCT) peut-il remplacer l'une des méthodes d'inspection (AOI, ICT) ?

Non. Le test fonctionnel complète l'AOI et l'ICT mais ne les remplace pas.

L'AOI et l'ICT sont conçus pour détecter les défauts de fabrication, tels que les circuits ouverts, les courts-circuits, les mauvais placements et les problèmes de joints de soudure, tandis que le test fonctionnel vérifie si la carte assemblée fonctionne conformément aux fonctions électriques et système prévues.

Un flux de travail qualité robuste inclut généralement les trois car chaque méthode traite un type de risque différent.

Q5 : Comment la complexité influence-t-elle la méthode d'inspection PCBA ?

À mesure que la complexité du PCB augmente, le niveau d'inspection requis devient plus avancé.

Les cartes simples peuvent nécessiter uniquement des vérifications visuelles manuelles et une AOI de base.

Cependant, les conceptions denses, multicouches ou riches en composants, en particulier celles avec des interconnexions cachées comme les BGA, WLP ou QFN, nécessitent des méthodes plus sophistiquées telles que le SPI 3D, l'AOI 3D, l'ICT et l'AXI pour vérifier correctement les joints de soudure et l'intégrité des composants.

Continuez à apprendre