Créer des désignateurs de référence PCB clairs et professionnels
18 min
- Comprendre les désignateurs de référence d'un PCB
- Pourquoi des désignateurs de référence lisibles sont-ils importants?
- Bonnes pratiques de placement et de présentation
- Erreurs courantes et solutions
- De la conception à une fabrication fiable
- L'expertise de JLCPCB en matière de désignateurs de référence
- FAQ sur les désignateurs de référence PCB
- Conclusion
À retenir
- Les désignateurs de référence sont indispensables pour garantir un assemblage, un dépannage et une maintenance précis des PCB
- Utilisez une hauteur de texte minimale de 0,8 mm et une largeur de trait minimale de 0,15 mm pour obtenir une sérigraphie lisible
- Placez les désignateurs sur le masque de soudure en conservant un dégagement suffisant autour des pastilles et des vias
- Conservez une police, une taille et une orientation cohérentes sur l'ensemble du PCB
- Pour les conceptions haute densité, utilisez un plan d'assemblage plutôt qu'une sérigraphie surchargée
- Effectuez toujours des contrôles DFM afin d'éviter les repères superposés ou manquants
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi servent les petites inscriptions comme "R47" ou "C12" visibles sur un PCB nu? Ces marquages blancs sont des désignateurs de référence, également appelés repères de composants. Ils jouent un rôle essentiel tout au long du processus de fabrication électronique. Sans eux, l'opérateur chargé de l'assemblage ne saurait pas où placer chaque résistance et le technicien devrait reconstituer tout le fonctionnement de la carte pour diagnostiquer une panne.

Malgré leur apparente simplicité, les désignateurs assurent la correspondance entre le schéma, la BOM, les fichiers Pick and Place et le PCB réel. Lorsque ce langage commun est clair, le processus est rapide et limite les erreurs. Lorsqu'il est mal organisé, des composants peuvent être oubliés, les retouches prennent plus de temps et le taux de rebut augmente. Cet article explique ce que sont les désignateurs de référence PCB, pourquoi leur qualité est importante, comment les positionner correctement, quelles erreurs éviter et comment une conception rigoureuse améliore la fiabilité de la fabrication.
Comprendre les désignateurs de référence d'un PCB
Commençons par les notions essentielles avant d'aborder les bonnes pratiques. Comprendre le fonctionnement des désignateurs facilite toutes les décisions prises aux étapes suivantes.

Définition et rôle des désignateurs de référence
Un désignateur de référence est un identifiant alphanumérique court qui permet d'identifier de manière unique chaque composant d'un circuit imprimé. Chaque composant reçoit un numéro précédé d'une lettre indiquant son type, par exemple R pour une résistance, C pour un condensateur et U pour un circuit intégré. Ces préfixes ne sont pas choisis arbitrairement. Ils reposent sur un système établi de longue date pour identifier les familles de composants, notamment dans les normes IEEE 315 et ASME Y14.44. C'est pourquoi le préfixe Q désigne généralement un transistor sur les schémas électroniques.
Le tableau suivant présente les préfixes les plus courants:
| Préfixe | Type de composant | Exemple |
|---|---|---|
| R | Résistance ou potentiomètre | R12 |
| C | Condensateur | C7 |
| L | Inductance ou bobine | L3 |
| D | Diode ou LED | D2 |
| Q | Transistor | Q1 |
| U | Circuit intégré | U5 |
| J | Prise ou connecteur femelle | J4 |
| P | Fiche ou connecteur mâle | P1 |
| K | Relais | K2 |
| Y | Quartz ou oscillateur | Y1 |
| SW / S | Interrupteur | SW3 |
| TP | Point de test | TP8 |
| FB | Perle de ferrite | FB2 |
| F | Fusible | F1 |
Ces repères remplissent une fonction simple mais essentielle: ils permettent aux opérateurs comme aux machines d'identifier chaque composant du PCB et facilitent son placement, son contrôle et son remplacement sans ambiguïté.
Différences entre les désignateurs du schéma et du PCB
Une question revient souvent: le désignateur du schéma doit-il être identique à celui du PCB? Oui. Le composant R1 du schéma doit correspondre physiquement au composant R1 du PCB. Cette association individuelle maintient la synchronisation entre la netlist, la BOM et le routage.

Sur le schéma, le désignateur apparaît à côté du symbole afin de faciliter la conception et la vérification. Le même repère est imprimé sur la couche de sérigraphie du PCB, à proximité de l'empreinte du composant, pour faciliter l'assemblage et les opérations de maintenance. Les outils EDA modernes comme EasyEDA et KiCad associent automatiquement ces deux vues lors de l'annotation. Si le schéma est réannoté ou mis à jour, les modifications peuvent être propagées vers le routage afin d'éviter toute incohérence entre les repères.
Pourquoi des désignateurs de référence lisibles sont-ils importants?
Les inscriptions de sérigraphie peuvent facilement être négligées. Pourtant, la stratégie choisie pour les désignateurs de référence influence directement le coût, la rapidité et la fiabilité pendant tout le cycle de vie du produit.
Effets sur l'assemblage, le dépannage et la maintenance
Lors de l'assemblage, les opérateurs et les contrôleurs consultent régulièrement la BOM et les documents de placement afin d'éviter les erreurs. Des repères clairs et correctement positionnés permettent de vérifier immédiatement l'emplacement des composants sans devoir rechercher l'information dans une sérigraphie encombrée. En cas de panne, la lisibilité des repères devient particulièrement importante:
- Un technicien peut repérer rapidement U7 ou C22 lors d'une mesure sans utiliser de loupe
- L'opérateur chargé des retouches peut identifier précisément le composant à remplacer sans intervenir sur la mauvaise soudure
- Les équipes de maintenance peuvent retrouver un composant défaillant dans la BOM et commander la bonne référence
Une seule inscription ambiguë peut faire perdre plusieurs minutes par PCB. Sur une série de plusieurs milliers de cartes, ce temps supplémentaire devient considérable.
Avantages pour le contrôle qualité et la documentation à long terme
Les désignateurs de référence sont utilisés à presque toutes les étapes du contrôle qualité. Ils aident les opérateurs et les systèmes d'inspection optique automatisée (AOI) à vérifier que le bon composant est placé au bon endroit et dans la bonne orientation. Des repères bien conçus facilitent également la conservation de la documentation à long terme. Plusieurs années après la production, un atelier de réparation peut ne disposer que du PCB physique et de sa BOM. Si la sérigraphie est claire et complète, la carte reste facilement exploitable. Si les marquages sont absents ou illisibles, son dépannage devient beaucoup plus difficile. Les désignateurs doivent donc être traités comme de véritables éléments de conception et non comme des ajouts de dernière minute.
Bonnes pratiques de placement et de présentation
Des désignateurs efficaces reposent sur un placement rigoureux, une présentation cohérente et le respect des tolérances de fabrication de la sérigraphie.

Taille de police, orientation et lisibilité
La hauteur du texte et l'épaisseur des traits sont les deux premiers paramètres qui déterminent la lisibilité. En règle générale, le texte doit mesurer au moins 0,8 mm (32 mils) de haut et présenter une largeur de trait minimale de 0,15 mm afin que le procédé d'impression puisse reproduire correctement chaque caractère. Des dimensions inférieures augmentent le risque de caractères flous, incomplets ou illisibles. Voici quelques recommandations pour obtenir un résultat propre et professionnel:
-
Utilisez une seule police claire: changer de police sur un même PCB nuit à la cohérence visuelle et ralentit la lecture
-
Limitez le texte à deux orientations: de gauche à droite ou de bas en haut, toujours dans un sens de lecture naturel
-
Orientez correctement chaque désignateur: évitez les textes inversés ou retournés par rapport aux deux orientations retenues
-
Placez chaque repère près du composant associé: conservez un seul désignateur clairement rattaché à chaque empreinte
-
Conservez des caractères homogènes: tous les repères doivent utiliser la même taille
La cohérence reste le principe essentiel. Lorsque tous les repères suivent les mêmes règles, l'information peut être localisée d'un simple regard.
Éviter la surcharge et préserver la lisibilité de la sérigraphie
Une carte lisible ne doit pas être surchargée. Si les désignateurs chevauchent des pastilles, des vias ou d'autres inscriptions, le fabricant devra supprimer une partie du texte ou le résultat risque d'être déformé. Prévoyez autour de chaque repère une petite zone dégagée, sans cuivre exposé ni perçage. Les pratiques suivantes permettent de préserver une sérigraphie claire:

- Déplacez les repères hors des pastilles vers les zones libres du PCB tout en conservant une association évidente avec le composant
- Évitez de regrouper plusieurs désignateurs dans une petite zone occupée par des composants passifs
- Prévoyez un dégagement autour des connecteurs et des composants hauts susceptibles de masquer les inscriptions
Si l'espace est vraiment limité, il est préférable de placer le désignateur juste à l'extérieur du contour du composant plutôt que de tenter de le glisser en dessous.
Gérer les PCB haute densité et les composants à pas fin
Les PCB HDI et les composants à pas fin représentent un véritable défi: il est difficile de placer une inscription lisible à côté de chaque résistance 0201. Tenter d'ajouter tous les désignateurs sur une carte très dense produit une sérigraphie surchargée et difficile à interpréter.
La solution consiste à créer un plan des désignateurs, également appelé plan d'assemblage ou plan de fabrication. Au lieu de surcharger la sérigraphie du PCB, les repères concernés sont retirés de la carte et regroupés dans un document externe présentant chaque désignateur avec le contour clair de son empreinte. Les opérateurs et les systèmes AOI utilisent ce document, tandis que le PCB reste lisible. Si certains repères doivent être conservés sur une conception dense, privilégiez ceux qui sont utiles au dépannage, comme les circuits intégrés, les connecteurs et les points de test. Les petits composants passifs peuvent être identifiés sur le plan d'assemblage.
Erreurs courantes et solutions
Même les concepteurs expérimentés peuvent commettre des erreurs de sérigraphie. Cette couche est souvent traitée en dernier avant la mise en production et peut être vérifiée trop rapidement. Voici les problèmes les plus fréquents.
Désignateurs superposés, manquants ou incohérents
Le problème le plus courant concerne le chevauchement du texte avec des pastilles, des vias ou d'autres repères. Pendant la préparation des fichiers de fabrication, la sérigraphie est généralement supprimée des zones de cuivre exposé. Tout caractère placé sur une pastille peut donc disparaître partiellement ou totalement.
Surveillez également les problèmes suivants:
- Désignateurs manquants: certains composants sont placés mais ne possèdent aucun repère, souvent à la suite de l'ajout tardif d'une empreinte
- Désignateurs dupliqués: deux composants copiés-collés conservent le même repère, par exemple "R10", ce qui rompt la correspondance avec la BOM
- Numérotation incohérente: des interruptions ou des composants numérotés sans logique rendent le suivi plus difficile
Avant d'exporter les fichiers, effectuez un contrôle des règles de conception ainsi qu'une vérification des chevauchements entre la sérigraphie et les pastilles. Une nouvelle annotation rapide permet généralement de détecter automatiquement les doublons et les écarts de numérotation.
Mauvaise interaction avec le masque de soudure et le cuivre
Le masque de soudure fournit une surface adaptée à l'adhérence de l'encre et à la lisibilité de la sérigraphie. Lorsque le texte est placé sur du cuivre nu ou sur une grande ouverture du masque, l'adhérence et la qualité d'impression se dégradent. Vérifiez notamment les points suivants:
- Ne placez pas de désignateur sur les bords ou les rainures du PCB, où il pourrait être découpé
- Évitez de placer du texte sur des réseaux de vias denses, car une partie des caractères pourrait être supprimée
- Conservez suffisamment de masque de soudure sous le texte pour garantir un dépôt uniforme de l'encre
Il est recommandé de contrôler séparément chaque couche de sérigraphie en n'affichant que le cuivre et le masque de soudure. Cette méthode permet d'identifier les conflits avant l'envoi en fabrication.
De la conception à une fabrication fiable
Un fichier de conception propre ne représente qu'une partie du travail. La résistance de la sérigraphie aux opérations de fabrication et de finition de surface détermine également si les repères resteront lisibles sur le produit final.
DFM: sérigraphie et désignateurs de référence
La conception pour la fabrication (DFM) appliquée à la sérigraphie consiste à respecter les limites du procédé avant l'envoi des fichiers. Chaque fabricant définit une hauteur minimale de texte et une largeur minimale de trait. Les inscriptions inférieures à ces valeurs risquent d'être signalées, modifiées ou supprimées.
Utilisez la liste de contrôle DFM suivante:
-
Vérifiez que la hauteur du texte respecte la valeur minimale demandée par le fabricant, généralement 0,8 mm, et que la largeur des traits atteint au moins environ 0,15 mm
-
Conservez un dégagement suffisant entre la sérigraphie et les pastilles, généralement au moins 0,1 mm, afin d'éviter que les caractères ne soient tronqués
-
Adaptez la résolution de la sérigraphie au procédé d'impression utilisé par le fabricant
-
Fournissez un plan d'assemblage pour tous les désignateurs retirés d'un PCB haute densité
Il est beaucoup plus économique de détecter ces problèmes pendant la vérification DFM que de découvrir des inscriptions illisibles après la production.
Préserver la lisibilité après la finition de surface
La finition de surface influence l'apparence du PCB et, indirectement, la lisibilité des repères. Avec des finitions comme l'ENIG ou l'argent chimique, les pastilles exposées sont brillantes et réfléchissantes, ce qui peut réduire visuellement la distinction avec le texte blanc environnant. Le contraste dépend également de l'association entre la couleur du masque et celle de la sérigraphie. Un masque de soudure vert avec une sérigraphie blanche offre généralement la meilleure lisibilité. Les couleurs plus sombres, comme le noir, peuvent nécessiter des caractères légèrement plus grands en raison de leur contraste plus faible. Quelle que soit la finition, placez les désignateurs sur le masque de soudure et non sur le cuivre exposé afin de conserver des caractères nets.
L'expertise de JLCPCB en matière de désignateurs de référence
La qualité des désignateurs dépend de la collaboration entre le concepteur et le fabricant. Un procédé de fabrication maîtrisé permet aux inscriptions de conserver leur position, leur netteté et leur lisibilité jusqu'au produit final.

Impression avancée et alignement précis de la sérigraphie
Pour reproduire précisément les textes fins, les fabricants modernes comme JLCPCB utilisent des procédés avancés, notamment l'impression à jet d'encre et l'imagerie directe laser (LDI). Ces techniques garantissent une bonne adhérence de la sérigraphie sur le masque de soudure et permettent de positionner les désignateurs conformément à la conception. La hauteur minimale de texte prise en charge par JLCPCB est d'environ 0,8 mm et la largeur minimale des traits de 0,15 mm, conformément aux règles DFM présentées précédemment. Le respect de ces limites réduit le risque de repères flous ou incomplets.
Vérification DFM axée sur la lisibilité pendant l'assemblage
Une vérification DFM approfondie permet d'identifier les problèmes de sérigraphie avant le lancement de la production. Le système de contrôle automatisé de JLCPCB peut signaler les textes placés sur des pastilles, les caractères trop petits et les chevauchements afin que ces erreurs puissent être corrigées avant la fabrication. Cette vérification est particulièrement utile pour préserver la lisibilité pendant l'assemblage. JLCPCB proposant également des services d'assemblage SMT, ses équipes connaissent les informations dont les opérateurs et les systèmes AOI ont besoin pour travailler efficacement.
Une qualité constante pour tous les volumes de production
Qu'il s'agisse de 5 prototypes ou de 5 000 unités de production, la régularité reste essentielle. JLCPCB applique le même niveau de contrôle à la sérigraphie pour les différents volumes et propose des PCB prototypes à partir de 2 USD, avec une production rapide pouvant commencer à partir de 1 à 2 jours. Le système de devis instantané et l'intégration avec EasyEDA permettent d'importer facilement la conception, d'effectuer un contrôle DFM et de vérifier que la sérigraphie sera reproduite conformément aux fichiers.
FAQ sur les désignateurs de référence PCB
Q: Qu'est-ce qu'un désignateur de référence sur un PCB?
Un désignateur de référence est un identifiant alphanumérique court, comme R1 ou C5, qui identifie de manière unique chaque composant d'un PCB. La lettre indique le type de composant et le numéro le distingue des autres. Ce repère assure la correspondance entre le schéma, la BOM et le PCB physique.
Q: Quelle est la taille minimale du texte de sérigraphie?
Une hauteur de texte d'environ 0,8 mm, soit approximativement 32 mils, associée à une largeur de trait minimale de 0,15 mm constitue une valeur sûre. Des dimensions inférieures risquent de produire des caractères flous ou incomplets que les opérateurs ne pourront pas lire de manière fiable.
Q: Les désignateurs du schéma et du PCB doivent-ils être identiques?
Oui. Le composant R1 du schéma doit correspondre exactement au composant physique R1 du PCB. Les outils EDA maintiennent cette relation individuelle grâce à l'annotation afin de synchroniser la netlist et la BOM.
Q: Comment gérer les désignateurs sur un PCB haute densité?
Lorsque les composants sont trop petits ou trop rapprochés pour ajouter du texte sur la carte, retirez les repères qui surchargent la sérigraphie et fournissez un plan d'assemblage ou une carte des désignateurs séparée. Le PCB reste ainsi lisible tandis que les opérateurs et les systèmes AOI disposent de toutes les informations de positionnement.
Q: Pourquoi certains désignateurs disparaissent-ils du PCB terminé?
Les fabricants suppriment la sérigraphie des zones de cuivre exposé. Tout texte chevauchant une pastille ou un via peut donc être retiré pendant la préparation des fichiers. Le placement des désignateurs sur le masque de soudure avec un dégagement suffisant permet de préserver leur lisibilité.
Conclusion
Malgré leur petite taille, les désignateurs de référence jouent un rôle majeur sur un PCB. Ils forment le langage commun qui relie le schéma, la BOM, les fichiers Pick and Place et l'assemblage physique dans un système traçable. Lorsqu'ils sont clairs, ils accélèrent et sécurisent toutes les étapes du processus.
Les repères de composants doivent être considérés comme de véritables éléments de conception et non comme une tâche de dernière minute. Respectez les limites du procédé de sérigraphie, évitez les chevauchements avec le cuivre et fournissez un plan d'assemblage lorsque la densité l'exige. Avec la réduction continue des dimensions des PCB et du pas des composants, ces bonnes pratiques deviennent toujours plus importantes. Une conception propre associée aux capacités de fabrication de JLCPCB permet de transformer les intentions du concepteur en PCB professionnels, lisibles et prêts pour l'assemblage.

Continuez à apprendre
Les connecteurs ZIF simplifient l'assemblage des PCB flexibles
Avez-vous déjà essayé d'insérer un câble flexible fragile dans un connecteur et ressenti une résistance désagréable, en vous demandant si vous étiez en train d'arracher la languette ou de casser le boîtier? C'est précisément cette tension que les connecteurs ZIF sont conçus pour éliminer. La technologie à force d'insertion nulle permet de faire glisser un circuit imprimé flexible ou un câble plat flexible dans le réceptacle correspondant, pratiquement sans force de poussée, puis de le maintenir fermem......
Décoder la magie des pistes PCB grâce à une conception intelligente
Introduction Les circuits imprimés (PCB) sont la base de l'électronique moderne. Ils reposent sur des pistes conductrices en cuivre, appelées pistes de PCB, qui transmettent les signaux entre les composants. Une conception appropriée des pistes influence directement l'intégrité du signal, la distribution de l'alimentation, les EMI et la fabricabilité. Cet article présente les principes fondamentaux des pistes de PCB, les principaux éléments de conception, les techniques d'optimisation et la manière do......
Conception d'un PCB avec GPT-6 Astra dans EasyEDA Pro: résultats, erreurs et enseignements
Points clés Ce qui a été testé: GPT-6 Astra a reçu l'accès à une installation native d'EasyEDA Pro 3.2.149 et devait concevoir un amplificateur stéréo TPA3116D2 à partir d'un brief écrit de quatre lignes Ce qu'il a produit: l'exécution a abouti à un PCB à deux couches de 44 × 34 mm comportant 40 composants SMD, ainsi qu'à un projet EasyEDA Pro natif modifiable avec des bibliothèques intégrées Point de défaillance: la première importation complète s'est ouverte correctement et semblait plausible, mais ......
Conception de PCB par GPT-6 Astra dans KiCad: du brief au projet natif vérifié
Points clés Ce qu'OpenAI a publié: la page de lancement présente une vidéo condensée de 15 secondes montrant GPT-6 Astra réalisant le routage d'un PCB dans KiCad Ce que le modèle a réalisé: il a transformé un brief de quatre lignes en un PCB à deux couches de 44 × 34 mm, comprenant le circuit, les empreintes, le placement des composants, le routage et un schéma natif de deux feuilles Étendue du travail: le placement et le routage ne représentaient qu'une partie du projet. Deux feuilles de schéma liées......
Créer des désignateurs de référence PCB clairs et professionnels
À retenir Les désignateurs de référence sont indispensables pour garantir un assemblage, un dépannage et une maintenance précis des PCB Utilisez une hauteur de texte minimale de 0,8 mm et une largeur de trait minimale de 0,15 mm pour obtenir une sérigraphie lisible Placez les désignateurs sur le masque de soudure en conservant un dégagement suffisant autour des pastilles et des vias Conservez une police, une taille et une orientation cohérentes sur l'ensemble du PCB Pour les conceptions haute densité,......
Simulation SPICE non convergente : résolution matricielle, erreurs de convergence et méthodes d'optimisation
Lors de la simulation de circuits dans le développement matériel, de nombreux ingénieurs rencontrent des situations où la simulation reste bloquée à 99,9 % de progression et génère une erreur. Les messages courants incluent Singular Matrix (matrice singulière), Convergence Failed (échec de convergence) et Time Step Too Small (pas de temps trop petit). L'interface des logiciels EDA modernes est très intuitive : il suffit de glisser-déposer des composants et de connecter les fils pour effectuer une simu......