Morsures de souris dans les PCB : solutions faciles pour une séparation nette et des résultats professionnels
15 min
- Comprendre les morsures de souris et leur rôle dans la panélisation des PCB
- Bonnes pratiques de conception pour des morsures de souris efficaces
- Techniques de fabrication pour des morsures de souris fiables
- Problèmes courants et solutions professionnelles
- L'expertise de JLCPCB dans la fabrication de morsures de souris
Avez-vous déjà cassé un PCB de son panneau de fabrication et ressenti cette décharge gênante de malaise en réalisant que vous vous retrouviez avec un bord rugueux et irrégulier ? Vous voyez, lorsque vous avez déjà manipulé des cartes panélisées dans notre laboratoire, vous réalisez que la séparation des panneaux peut faire ou défaire le produit final. Les petites rangées de trous percés le long des languettes de rupture, que les gens appellent « morsures de souris » sur les PCB, sont l'une des méthodes les plus efficaces pour séparer les cartes de manière très propre, et apprendre à les faire correctement relève plus de la science que du hasard.

Dans un projet aussi petit qu'une carte à microcontrôleur basée sur le CH32V003, avec une taille de seulement 34,9 mm x 17,9 mm, chaque millimètre d'espace de bord compte. Des languettes mal placées peuvent provoquer des interférences avec les connecteurs USB, les pastilles de programmation ou les en-têtes GPIO, et un motif de perforation mal conçu peut laisser des joints de soudure fissurés, du cuivre ébréché, ou simplement rendre la séparation trop difficile. Nous allons vous présenter toutes les informations que vous devez connaître sur la conception des morsures de souris pour la panélisation des PCB, y compris le placement et la géométrie, ainsi que la précision de fabrication et les pièges à éviter qui ont tourmenté la plupart d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons parcourir tout ce que vous devez savoir sur la conception des morsures de souris pour la panélisation des PCB, du placement et de la géométrie à la précision de fabrication et aux pièges courants. C'est parti.
Comprendre les morsures de souris et leur rôle dans la panélisation des PCB
Ce que sont les morsures de souris et comment elles fonctionnent
Les morsures de souris sont une série de petits trous percés, rapprochés, généralement de 0,5 mm à 0,6 mm de diamètre, disposés en ligne le long d'une languette de rupture qui relie les PCB individuels entre eux ou au cadre du panneau environnant. Le principe mécanique est simple : les perforations qui se chevauchent créent une section affaiblie contrôlée dans le matériau de la languette. Une fois l'assemblage terminé, vous cassez la carte le long de cette ligne de perforation, un peu comme on détache une feuille de timbres d'un carnet. Chaque languette est formée lors de l'étape de fraisage. La fraiseuse CNC découpe le contour de la carte mais laisse de fins ponts, généralement de 2 mm à 5 mm de large.

Le motif de perçage des morsures de souris est ensuite placé le long de ces ponts, créant un panneau suffisamment rigide pour le placement et la refusion CMS (SMT), mais suffisamment faible pour se séparer proprement avec une pression manuelle modérée ou un outillage simple. La relation entre le fraisage de la languette et le perçage des morsures de souris est essentielle. La fente fraisée définit le contour de la carte, tandis que les perforations définissent le chemin de rupture. Si ces deux éléments sont mal alignés, vous obtenez des cassures inégales ou des contraintes qui se propagent dans le bord de la carte.
Pourquoi elles sont préférées aux autres méthodes de dépaneurisation
L'entaillage en V est l'alternative la plus fréquemment utilisée, avec une lame qui grave une rainure le long du haut et du bas du panneau en ligne droite. L'entaillage en V est adapté lorsque la carte est rectangulaire avec des côtés droits, mais il est imprécis lorsque le contour est irrégulier ou lorsque les côtés sont encombrés de connecteurs. Les avantages associés aux morsures de souris sont les suivants :
- Elles prennent en charge les contours de cartes non linéaires et incurvés, car les languettes peuvent être placées n'importe où sur le périmètre.
- Elles présentent une complexité d'outillage réduite pour les prototypes et les productions petites à moyennes, car des forets standard peuvent couper les perforations sans lames d'entaillage dédiées.
- Elles offrent une résistance locale de la languette pendant la refusion CMS tout en permettant une séparation facile à la main ou avec une pince par la suite.
- Les languettes peuvent être positionnées stratégiquement pour éviter les connecteurs et les composants montés en bordure.
Pour une carte comme la conception CH32V003, qui a un connecteur USB sur un bord et des pastilles de programmation le long d'un autre, les morsures de souris vous permettent de placer les languettes uniquement là où elles n'interféreront pas avec les interfaces fonctionnelles. Une entaille en V longeant tout le bord traverserait directement ces zones.
Bonnes pratiques de conception pour des morsures de souris efficaces
Directives pour un placement, une taille et un espacement optimaux
Le premier principe est simple : placez les languettes sur des bords mécaniquement sûrs et évitez qu'elles n'entrent en contact avec des pièces délicates et des connecteurs. Dans le cas de la carte CH32V003 (34,9 mm sur 17,9 mm), cela signifie éviter le bord du connecteur USB et le bord d'accès à la programmation/réinitialisation. Placez plutôt deux ou trois languettes le long des côtés les plus longs, là où rien ne s'approche de la bordure.

Voici les principales directives dimensionnelles pour une conception efficace des morsures de souris :
1. Je réglerai le foret sur une échelle de 0,5 à 0,6 mm ; s'il est trop fin, la languette ne se pliera pas assez, et s'il est trop large, elle pourrait se casser avant même d'arriver sur le marché.
2. Les trous doivent être espacés de 0,7 à 0,8 mm, de centre à centre. Ainsi, ils se touchent presque et vous économisez du métal supplémentaire.
3. Utilisez 5 à 8 trous par languette, selon sa largeur. Une languette de 3 mm nécessitera généralement 5 trous, tandis qu'une languette de 5 mm en nécessitera 7 à 8.
4. Laissez toujours au moins 0,30 à 0,50 mm entre le dernier trou et toute piste de cuivre, coulée de cuivre ou autre élément du côté de la carte.
5. De plus, maintenez une distance d'exclusion de 1,5 mm entre le bord de la languette et le composant ou la pastille de soudure le plus proche.
Intégration avec la disposition du panneau et le fraisage des languettes
Les morsures de souris font partie d'un système de panélisation plus vaste qui comprend le contour fraisé de la carte, le cadre du panneau (rails), les fiduciaires et les trous d'outillage. Traitez le contour de la languette fraisée et la perforation des morsures de souris comme une seule caractéristique intégrée, et non comme deux étapes de conception distinctes.

Pour une petite carte comme la CH32V003, deux languettes par carte sont souvent suffisantes pour un panneau de 6 à 10 unités. Trois languettes offrent une rigidité supplémentaire pour la refusion double face. Plus de trois languettes sur une carte de cette taille rend la dépaneurisation inutilement difficile. Le tableau ci-dessous résume les configurations de languettes recommandées en fonction de la taille de la carte :
| Bord le plus long de la carte | Languettes recommandées | Largeur de languette | Trous par languette |
| < 25 mm | 2 | 2 - 3 mm | 4 - 5 |
| 25 - 50 mm | 2 - 3 | 3 - 4 mm | 5 - 6 |
| 50 - 100 mm | 3 - 4 | 3 - 5 mm | 5 - 8 |
| > 100 mm | 4 - 6 | 4 - 5 mm | 6 - 8 |
Pour la carte CH32V003, dont le bord le plus long mesure environ 35 mm, deux à trois languettes de 3 mm de large avec 5 à 6 trous chacune constituent le point idéal. Positionnez ces languettes sur les deux bords les plus longs, loin du connecteur USB et de l'en-tête de programmation. Cela préserve un accès complet aux interfaces fonctionnelles même lorsque la carte est encore dans le panneau — utile pour la programmation dans le panneau ou le test fonctionnel avant la dépaneurisation.
Techniques de fabrication pour des morsures de souris fiables
Perçage de précision et contrôle de la perforation
Toute la qualité d'un motif de morsures de souris, franchement, est déterminée par la précision avec laquelle le perçage est effectué. Deux facteurs dominent : la constance du diamètre du foret et l'alignement des trous avec le contour fraisé de la languette. Le moindre déplacement du foret de 0,1 mm par rapport à sa position programmée provoque un décalage de la ligne de perforation et une perte de contrôle du chemin de rupture.
La constance du pas, c'est-à-dire la distance entre les trous de centre à centre, est tout aussi importante. Lorsque cet espacement varie, certaines parties de la languette deviennent plus larges que d'autres, et lorsque vous tentez de dépaneuriser, vous sollicitez certaines parties plus que d'autres. Un fait à ne pas négliger : le motif de perçage doit correspondre à la fente fraisée. Les trous doivent être réalisés au centre de la largeur de la languette. S'ils sont décalés d'un côté, le chemin de rupture sera incliné et le nettoyage de la séparation sera pénible, risquant de provoquer un mauvais ajustement du boîtier.
Assurer des ruptures propres sans endommager la carte
Même avec un perçage parfait, l'étape de dépaneurisation elle-même introduit des risques. L'objectif est une fracture propre le long de la ligne de perforation avec un minimum de matériau résiduel et zéro dommage à la carte elle-même. Voici comment planifier cela :
- Maintenez les pistes critiques et les composants à au moins 1,5 mm du bord de languette le plus proche. Cette zone tampon protège contre les micro-fissures qui peuvent se propager de la zone de fracture vers le stratifié de la carte.
- Planifiez votre stratégie de nettoyage des bords après rupture. Un léger passage avec du papier de verre à grain fin (grain 220) élimine les résidus restants sans endommager le masque de soudure.
- Validez votre méthode de dépaneurisation lors du lot de prototypes. Pour 3 languettes ou plus, une pince coupante affleurante ou un gabarit de dépaneurisation donne des résultats plus contrôlés qu'une rupture à la main.
- Ne tordez jamais la carte pour la séparer. Appliquez toujours une force de flexion perpendiculaire à la ligne de languette. La torsion introduit une contrainte de torsion qui peut fissurer les joints de soudure à plusieurs millimètres de la languette.
Pour la carte CH32V003, la séparation manuelle avec une pince coupante affleurante fonctionne bien compte tenu de sa petite taille et de sa configuration à 2 ou 3 languettes. Saisissez le cadre du panneau, soutenez la carte par le dessous et appliquez une pression descendante régulière. La carte devrait se libérer avec un claquement net.
Problèmes courants et solutions professionnelles
Prévenir les bavures, les fissures et les ruptures incomplètes
Trois problèmes expliquent la grande majorité des défaillances de morsures de souris en production. Examinons chacun d'eux directement.
Bavures : Les petits fragments fibreux et rugueux qui restent collés à la coupe. Ils deviennent visibles lorsque les trous utilisés pour la perforation sont trop larges, et ainsi, les ponts épais en FR4 se déchirent plutôt que de se couper facilement. La solution ? Réduisez le pas des trous à environ 0,7-0,75 mm et utilisez une pince coupante affleurante plutôt que simplement vos doigts.
Fissures : Des lignes de fracture s'étendant au-delà de la languette dans la carte, endommageant potentiellement les pistes ou les joints de soudure. Généralement causées par des languettes trop proches du cuivre ou trop peu nombreuses, forçant une force de rupture excessive. Augmentez la zone d'exclusion du cuivre à au moins 0,5 mm et envisagez d'ajouter une languette supplémentaire pour répartir la force.
Ruptures incomplètes : La languette ne se sépare pas complètement, nécessitant une force excessive. Cela se produit lorsque le voile de matériau entre les trous est trop résistant. Augmentez le nombre de trous, diminuez le pas ou élargissez le diamètre du foret de 0,5 mm à 0,55 mm.
Équilibrer la résistance et la facilité de séparation
Voici la tension fondamentale dans la conception des morsures de souris : le panneau doit être suffisamment résistant pour survivre aux convoyeurs de manipulation d'assemblage automatisé, aux buses à vide de placement et aux vibrations du four de refusion. Mais il doit être suffisamment faible pour qu'un humain ou un outil simple puisse séparer les cartes sans dommage par la suite.
Si les languettes sont trop faibles, les cartes peuvent se détacher pendant l'assemblage — une carte libre dans un four de refusion bloque les convoyeurs et arrête la ligne de production. Si les languettes sont trop résistantes, l'étape de dépaneurisation fléchit la carte, sollicite les joints de soudure et risque une délamination près de la zone de rupture.
Le tableau suivant résume les compromis :
| Paramètre | Trop faible | Trop résistant |
| Symptôme | La carte se détache pendant la refusion ou la manipulation | Nécessite une force excessive pour se séparer |
| Cause racine | Trop de trous, foret trop grand, languette trop étroite | Pas assez de trous, pas trop large, languette trop large |
| Correctif | Réduire les trous de 1 à 2, augmenter la largeur de languette de 0,5 mm | Ajouter 1 à 2 trous, diminuer le pas de 0,05 à 0,1 mm |
L'expertise de JLCPCB dans la fabrication de morsures de souris
Capacités avancées de panélisation et de dépaneurisation
Lorsque vous téléchargez une conception panélisée sur JLCPCB, leur système reconnaît les structures de panneau et fournit des commentaires sur le placement des languettes, la géométrie des morsures de souris et les dimensions des rails. Leurs directives recommandent des motifs de perforation validés sur des millions de panneaux, vous vous appuyez donc sur des données de fabrication éprouvées.
Un conseil pratique : communiquez clairement votre intention de panélisation dès le début. Pour la carte CH32V003, une note claire comme « pas de languettes sur le bord USB ou le bord de l'en-tête de programmation » économise un cycle de révision et évite des languettes de rupture mal placées. JLCPCB prend également en charge des méthodes mixtes sur un seul panneau, l'entaillage en V sur les bords droits et les morsures de souris sur les sections irrégulières.
Production à haut rendement avec une qualité constante
Les règles de panélisation standardisées de JLCPCB garantissent des diamètres de foret constants, un espacement de pas calibré et des profondeurs de fraisage contrôlées. La géométrie des languettes sur le panneau n° 1 000 correspond à celle du panneau n° 1. Cela élimine la variation de rupture dépendante de l'opérateur et se traduit directement par le rendement.
Que vous fabriquiez 100 ou 10 000 cartes CH32V003, la qualité de rupture reste uniforme du premier au dernier panneau. Lorsque chaque languette se casse avec la même force et laisse le même résidu minimal, votre étape de dépaneurisation devient prévisible et rapide.
Accompagnement complet de la révision de conception à la livraison finale
L'équipe d'ingénierie de JLCPCB évalue également votre disposition de panneau lors de la révision de pré-production, signalant les languettes trop proches des composants, les motifs de perforation faibles ou les dimensions de rails trop étroites pour le transport par convoyeur.
Pour votre carte CH32V003, une fois qu'une disposition de panneau passe la révision et produit des résultats propres lors d'un lot pilote, vous disposez d'un modèle de panneau réutilisable. Les futures révisions de carte peuvent réutiliser la même configuration sans requalifier la géométrie des morsures de souris, économisant du temps et des coûts à chaque commande ultérieure.

Continuez à apprendre
Comprendre la technologie des cartes PCB SMT: un composant essentiel de l'électronique moderne T: Technologie des cartes PCB SMT
La technologie de montage en surface (SMT) a transformé la fabrication des appareils électroniques modernes. Elle a rendu les conceptions et les méthodes d'assemblage plus efficaces. De nombreux appareils électroniques modernes reposent sur des cartes PCB SMT, qui permettent de créer des circuits compacts et performants. C'est ce qu'exige la technologie actuelle. Cet article présente les différents types de cartes PCB SMT, leurs utilisations ainsi que les meilleures méthodes pour les concevoir et les ......
Types de forets utilisés dans la fabrication des PCB
Le perçage est l'étape la plus coûteuse et la plus longue de la fabrication des circuits imprimés. La procédure doit être exécutée avec une grande précision afin de garantir le meilleur niveau de qualité possible. Le perçage mécanique ou laser des PCB est généralement utilisé pour réaliser différents types de découpes, notamment le contour, les trous et les découpes intérieures du PCB. Le perçage joue un rôle essentiel dans la fabrication des PCB. Des trous mal percés peuvent provoquer de mauvaises co......
Importance du photorésist dans un circuit imprimé
La photolithographie n'est pas seulement largement connue, c'est la seule technique par laquelle les semi-conducteurs sont fabriqués. C'est la méthode utilisée pour fabriquer les PCB, les circuits intégrés et d'autres composants électroniques. Le point le plus important à comprendre, cependant, est de savoir comment fonctionne le processus lithographique et où le photorésist s'insère. Une couche de masque est utilisée lors de la création d'une piste par le processus de gravure. Ce photorésist est ensu......
La science derrière les encres de sérigraphie PCB et les techniques d'impression
Vous êtes-vous déjà demandé quels types de procédés sont utilisés dans la fabrication des PCB pour obtenir un sérigraphie permanente ? Comment cette encre ne s'efface-t-elle pas même dans des conditions très difficiles ? D'ailleurs, la sérigraphie est la couche supérieure d'un PCB, les légendes blanches qui comprennent les étiquettes de composants, les logos et les marques de polarité. Aujourd'hui, nous allons voir la chimie derrière tout cela et savoir quel type de technologie d'impression est nécess......
Qu'est-ce que la FAO : Les bases de la fabrication assistée par ordinateur
Lorsque l'électronique commence à évoluer, les circuits deviennent plus complexes et intégrés. Auparavant, ces circuits étaient réalisés à l'aide de papier dessiné à la main, mais l'évolution de l'électronique numérique a changé la perspective. De nos jours, nous avons la CAO (Conception Assistée par Ordinateur), qui est devenue l'art de créer un plan. Il suffit de définir la fonctionnalité d'un circuit, et nous pouvons aujourd'hui facilement synthétiser un circuit uniquement par logiciel. Le logiciel......
Gravure Laser vs. Fabrication Professionnelle de PCB : Comprendre les Limites du DIY et les Avantages Industriels
Dans l'approche conventionnelle, on applique d'abord un motif de masque, puis on retire le métal à l'aide de produits chimiques. En électronique de loisir, utiliser une graveuse laser pour fabriquer des circuits imprimés est une idée passionnante. Le concept de base consiste à générer un laser pour graver une plaque de cuivre. En général, un PCB nu est d'abord recouvert d'une couche de résine sombre qui protège le cuivre. Ensuite, une découpeuse laser suit votre conception de circuit pour brûler la ré......