Doigts en or des PCB - Pourquoi est-ce important ?
7 min
- Qu'est-ce qu'un doigt d'or (Gold Finger) sur un PCB ?
- Classification des doigts d'or :
- Spécifications de conception
- Applications des PCB à doigts d'or
- Conclusion
Qu'est-ce qu'un doigt d'or (Gold Finger) sur un PCB ?
Les doigts d'or (gold fingers) d'un PCB désignent les points de contact métalliques sur une carte de circuit imprimé, généralement situés sur le bord de la carte. Ils sont généralement fabriqués à partir de matériaux métalliques tels que l'or ou des alliages d'or améliorés. Étant donné que la surface des plages de contact est plaquée or et que les contacts conducteurs sont disposés comme des doigts, on les appelle « doigts d'or ».
L'or est extrêmement résistant à l'oxydation et possède une forte conductivité par rapport à d'autres finitions de surface de PCB comme le HASL. Bien que cela soit esthétique, le placage à l'or n'a pas seulement un but décoratif ; il remplit une fonction pratique essentielle aux performances du connecteur.
Dans le processus de fabrication des doigts d'or sur PCB, le choix des matériaux est crucial. Choisir les bons matériaux lors de la production des doigts d'or sur le PCB est vraiment important. Les doigts d'or utilisent généralement des matériaux de premier ordre comme l'or pur, l'alliage d'or ou le placage à l'or pour garantir un flux d'électricité stable et fiable. Il est également important de choisir des matériaux résistants à la corrosion et à l'usure, afin que les doigts d'or durent longtemps.
Il existe deux types de finitions à l'or disponibles sur le marché.
Nickel chimique Or par immersion (ENIG) :
C'est la finition de surface de PCB la plus populaire utilisée par les ingénieurs en électronique, car elle est économique et relativement plus facile à souder que l'or électrolytique, comme illustré ci-dessous. JLCPCB propose un prix compétitif.
La finition ENIG offre une connexion électrique fiable et une meilleure résistance à la corrosion et à l'oxydation, tout en offrant une surface d'or relativement plane, ce qui est propice au soudage et à l'assemblage. Mais elle est beaucoup plus tendre et ne peut pas résister aux effets abrasifs d'une utilisation répétée.
Or dur électrolytique :
L'or fourni est dur et l'épaisseur peut atteindre 3 à 50 µ. Ceci est plus adapté aux PCB à doigts d'or qui seront branchés et débranchés à plusieurs reprises. Il convient également aux cartes PCB nécessitant des frottements mécaniques fréquents. Le coût du placage à l'or est extrêmement élevé et il ne convient que pour un placage partiel à l'or, comme les doigts d'or.
Classification des doigts d'or :
1. Doigts d'or conventionnels (doigts affleurants) : Plages rectangulaires de même longueur et largeur disposées de manière ordonnée sur le bord de la carte. Couramment utilisés dans des objets physiques tels que les cartes réseau et les cartes graphiques.
2. Doigts d'or longs et courts (doigts d'or inégaux) : Plages de soudure rectangulaires de longueurs variables situées sur le bord de la carte, couramment utilisées dans des objets physiques tels que les mémoires, les clés USB et les lecteurs de cartes.
3. Doigts d'or segmentés (doigts d'or interrompus) : Il y a des plages rectangulaires de différentes longueurs situées sur le bord de la carte, et la section avant est déconnectée.
Spécifications de conception
Afin de garantir la fiabilité du doigt d'or, les ingénieurs de conception de PCB doivent suivre certaines règles de conception lors de la conception. Quel que soit l'objectif ou la taille du PCB lui-même, les règles suivantes s'appliquent toujours à la conception des doigts d'or :
Les connecteurs plaqués or ne doivent pas être placés à proximité de trous traversants métallisés (PTH).
- Il ne doit y avoir ni masque de soudure ni sérigraphie près des doigts d'or. Le masque de soudure et la sérigraphie doivent être maintenus à distance des doigts d'or.
- Afin de biseauter le bord du PCB, les doigts d'or ne doivent jamais être orientés vers le milieu du PCB.
- Les doigts d'or doivent être chanfreinés, généralement à 30°, 45°, 20°, etc.
- Le doigt d'or est à au moins 1,0 mm du contour du PCB. Les doigts d'or doivent être placés vers l'extérieur à partir du centre du PCB.
Paramètres de chanfreinage des doigts d'or couramment utilisés chez JLCPCB
Sur jlcpcb, vous pouvez trouver plus de spécifications de conception concernant les doigts d'or. Le non-respect des directives susmentionnées pourrait entraîner une incompatibilité du PCB avec le PCB parent. Par exemple, la carte fille pourrait ne pas s'insérer correctement dans le logement prévu sur la carte mère.
Applications des PCB à doigts d'or
À l'ère numérique, les doigts d'or des cartes de circuits imprimés (PCB) sont devenus des composants intégrés dans une myriade d'appareils électroniques qui imprègnent notre vie quotidienne.
Tout d'abord, les téléphones portables sont devenus une partie indispensable de la vie des gens. Des smartphones aux téléphones portables traditionnels, les doigts d'or des PCB sont utilisés sans exception. Le logement de la carte SIM et le connecteur de la batterie des téléphones portables sont généralement connectés à l'aide de doigts d'or de PCB. Ces doigts d'or fournissent non seulement une connexion électrique stable, mais peuvent également résister à l'usure causée par des branchements et débranchements fréquents, garantissant ainsi la fiabilité et la durabilité de l'appareil.
Deuxièmement, dans le domaine informatique, les doigts d'or des PCB jouent également un rôle vital. Les interfaces de connexion des emplacements mémoire, des emplacements pour cartes d'extension et d'autres périphériques utilisent généralement des doigts d'or de PCB. Ces doigts d'or fournissent aux ordinateurs une transmission de données à haute vitesse et des connexions électriques stables, offrant aux utilisateurs une expérience informatique fluide.
De plus, les doigts d'or des PCB sont également largement utilisés dans le domaine de l'électronique automobile. Les tableaux de bord modernes, les systèmes audio, les systèmes de navigation, etc., ont tous besoin d'être connectés à l'aide de doigts d'or de PCB. Ces doigts d'or assurent non seulement une communication stable entre les appareils électroniques embarqués, mais résistent également aux vibrations et aux changements de température pendant la conduite du véhicule.
En plus des domaines mentionnés ci-dessus, les doigts d'or des PCB jouent également un rôle dans de nombreux autres appareils du quotidien. Par exemple, dans les systèmes de divertissement à domicile, les équipements audio et vidéo sont souvent connectés à l'aide de doigts d'or de PCB pour offrir aux utilisateurs une expérience audiovisuelle de haute qualité. Dans l'environnement de bureau, les périphériques tels que les imprimantes et les scanners sont également indissociables du support des doigts d'or des PCB.
Conclusion
En résumé, les doigts d'or des PCB sont des composants indispensables dans la vie quotidienne. Ils assurent des connexions stables et des communications fiables sur une gamme diversifiée d'appareils électroniques, améliorant ainsi la commodité et le confort dans la vie des gens. À mesure que la technologie continue de progresser, il est prévisible que les doigts d'or des PCB joueront des rôles de plus en plus vitaux dans divers domaines, promettant d'apporter davantage de commodité et d'innovation à notre vie quotidienne.
Continuez à apprendre
Optimiser l'épaisseur de métallisation pour améliorer la durabilité et les performances des PCB
Points clés L'épaisseur de métallisation détermine directement la durabilité du PCB, la fiabilité des vias et la capacité de transport du courant Cuivre minimal sur les parois des trous: 20 µm pour la classe 2 et 25 µm pour la classe 3 selon l'IPC-6012 Un cuivre plus épais de 2 oz améliore considérablement les performances thermiques et la résistance mécanique Une métallisation uniforme exige un bon rapport d'aspect et un contrôle rigoureux du procédé afin d'éviter les fissures Le choix d'une finition......
Prévenir le Black Pad et garantir une finition ENIG fiable dans la fabrication professionnelle de PCB
Points clés Le défaut Black Pad est provoqué par une corrosion excessive du nickel pendant l'étape de dépôt d'or par immersion du procédé ENIG, ce qui entraîne des joints de soudure fragiles et des défaillances dissimulées sous les boîtiers BGA et QFN Les principales méthodes de prévention comprennent un contrôle rigoureux de la chimie du bain, notamment de la température, du pH et de la durée, une teneur en phosphore homogène et une surveillance régulière des bains Pour les applications à haute fiabi......
Finition OSP des PCB: avantages, processus et conseils
À retenir L'OSP (Organic Solderability Preservative, protection organique de brasabilité) est une finition de surface économique à base d'eau qui dépose directement sur les pastilles en cuivre un film organique de 0,2 à 0,5 µm. Contrairement aux finitions métalliques comme l'ENIG ou le HASL, l'OSP assure une excellente planéité pour les composants SMT à pas fin sans frais de traitement supplémentaires. Cette finition convient particulièrement aux produits électroniques grand public à haute densité. El......
Couleurs du masque de soudure : Améliorez les performances, le style et la fiabilité de votre PCB
Points clés à retenir La couleur du masque de soudure impacte directement la précision de l'AOI, les performances thermiques et la fiabilité du PCB — elle n'est pas purement esthétique. Le vert reste la référence de l'industrie pour les rendements de fabrication les plus élevés et les délais d'exécution les plus rapides, sans coût supplémentaire. Le blanc maximise la réflexion de la lumière pour les applications LED, tandis que le noir offre une esthétique premium pour les produits grand public haut d......
Finition PCB en or dur : Atteindre une résistance à l'usure et des performances de contact exceptionnelles
Les finitions de surface ne sont pas toutes identiques, et cela est évident, sans même le mentionner, lorsque vous avez affaire à des pièces qui sont frottées les unes contre les autres à maintes reprises. L'or dur. La finition la plus courante utilisée lorsque les circuits imprimés doivent supporter des centaines, voire des milliers d'opérations d'insertion et de retrait avant d'être mis hors service, est essentiellement un alliage dur d'or électrodéposé sur une couche barrière de nickel. La preuve t......
Finition de surface HASL : Fiabilité éprouvée et efficacité économique dans la fabrication de PCB de haute qualité
Si vous avez déjà été confus en voyant l'acronyme HASL sur une fiche technique de PCB et vous êtes demandé ce que cela signifie, voici une brève description : HASL est l'abréviation de Hot Air Solder Leveling (nivellement au jet d'air chaud), et c'est l'une des finitions de surface les plus anciennes et toujours les plus fiables des circuits imprimés. Vous plongez simplement la carte dans un bain de soudure fondue, généralement un alliage étain-plomb ou sans plomb, et vous soufflez de l'air chaud sur ......