Le Parcours de Nic034 avec la NeoGeo AES et JLCPCB
3 min
Nic034 est un passionné de la mythique console SNK NeoGeo AES – la version home de la légendaire borne d’arcade – et un réparateur amateur. Créateur du module Neopass pour NeoGeo AES, son aventure dans l’électronique a débuté par la réparation de consoles, avant de se concentrer sur la plateforme NeoGeo AES après avoir reçu de nombreuses demandes de joueurs rencontrant des pannes matérielles.

Rapidement, Nic034 s’est retrouvé confronté aux limites de la conception d’origine de SNK, ce qui l’a poussé à développer une meilleure compréhension des besoins du système. Cette prise de conscience l’a amené à vouloir créer quelque chose de plus que les modifications publiques existantes, permettant d’améliorer la sortie vidéo analogique de la console. Cela a donné naissance au module Neopass, alliant innovation et qualité professionnelle.


Lorsque le moment est venu de concrétiser son projet, la combinaison des outils EasyEDA Pro, LCSC et surtout JLCPCB a été un véritable catalyseur pour Nic034. Ces plateformes ont rendu la conception du circuit, l’approvisionnement des composants et l’envoi du projet en production incroyablement simples.


Grâce à JLCPCB, Nic034 a pu passer d’un concept à un prototype, puis à un produit fini, en un temps record, avec une qualité de fabrication irréprochable et professionnelle. Le processus est fluide et facile d’utilisation, que ce soit pour choisir la couleur du PCB, l’épaisseur, la finition de surface ou même effectuer la panélisation en quelques clics. La possibilité de modifier la commande (quantité, options…) avant la mise en production a été un véritable atout.
De plus, le service client exceptionnel de JLCPCB a joué un rôle clé dans le succès de Nic034. Que ce soit par chat ou par email, l’équipe répond rapidement, ce qui permet de résoudre même les problèmes de dernière minute sans difficulté. Cette réactivité a permis de corriger des erreurs mineures avant le lancement de la production, garantissant que les projets avancent sans accroc.
Aujourd’hui, grâce à JLCPCB, le module Neopass de Nic034 est disponible dans le monde entier, avec une réactivité et une fiabilité exceptionnelles. Les clients et partenaires reçoivent un produit fini, professionnel et fiable.
Pour Nic034, JLCPCB n’est pas seulement un fabricant de PCB : c’est le moteur qui permet à son petit shop en ligne (www.nic034.fr) de prospérer et de partager sa passion pour le rétrogaming avec des fans du monde entier. Un grand merci à l’équipe JLCPCB (en France et à l’international) pour son soutien passé, présent et à venir.


Articles les plus lus
• Contrôleur Astronomique ESP32 : Un Système de Contrôle Professionnel pour l'Astrophotographie | PCB 4 Couches, Haute Puissance (30A) Fabriqué par JLCPCB
• PCBs d’effets guitare en petites séries de haute qualité – Fabrication JLCPCB
• JLCPCB au service de l’innovation : l’aventure d’un véhicule d’exploration autonome
• Comment les PCB flexibles de JLCPCB améliorent les dispositifs de suivi GPS intelligents
• Construire un ordinateur portable personnalisé avec les services complets de JLCPCB
Continuez à apprendre
HydroVinci x JLCPCB : l’électronique embarquée au cœur du Monaco Energy Boat Challenge 2026
Comment JLCPCB a accompagné HydroVinci dans le développement d’un bateau électrique de compétition fiable, connecté et performant HydroVinci, l’association étudiante de motonautisme de l’ESILV, a relevé un défi ambitieux pour l’édition 2026 du Monaco Energy Boat Challenge : concevoir un nouveau bateau électrique de compétition avec un budget global limité à 4 000 €. Pour fiabiliser son électronique embarquée et professionnaliser ses systèmes de télémétrie, l’équipe s’est appuyée sur les services de fa......
Construire un émetteur SSTV avec le RP2350: du schéma au PCB avec JLCPCB
À retenir Le projet SSTV PICO d'Anthony Le Cren, F4GOH, transforme une image prise par une caméra OV5640 en signal radio HF grâce au microcontrôleur RP2350. Un PCB double couche réunit l'interface de commande, l'amplificateur et le filtre de sortie pour réaliser un émetteur SSTV compact. Acquisition d'images et commande depuis un écran tactile de 2 pouces Génération directe du signal HF à l'aide des blocs PIO du RP2350 Émission manuelle ou automatique dans plusieurs modes SSTV Code source, firmware UF......
Du prototypage à des PCB de qualité professionnelle avec Philippe Demerliac et JLCPCB
Comment Philippe Demerliac s’appuie sur JLCPCB pour concevoir, tester et partager ses projets électroniques Passionné d’électronique depuis plusieurs décennies, Philippe Demerliac conçoit aujourd’hui des appareils de mesure, des outils de prototypage et des systèmes électroniques open source qu’il partage avec sa communauté Cyrob. Lorsqu’un projet nécessite une carte plus complexe ou plusieurs exemplaires, il fait régulièrement appel à JLCPCB pour transformer ses conceptions en circuits imprimés profe......
Adapter un encodeur absolu SSI à un automate industriel avec JLCPCB
Introduction: résoudre un problème de compatibilité industrielle Dans les installations industrielles, les encodeurs absolus sont utilisés pour déterminer précisément la position d'un axe, d'un mécanisme ou d'un élément mobile. Contrairement à un encodeur incrémental, un encodeur absolu fournit une valeur de position directement exploitable, y compris après une coupure puis une remise sous tension de l'installation. Dans le cadre de ce projet, une machine industrielle était initialement équipée d'un e......
Memo-1 : Comment Benoit Aveline a Construit son Propre Micro-Ordinateur 8-bit avec JLCPCB
Depuis des années, Benoit Aveline, aussi connu comme Mémoire Morte collectionne et restaure des micro-ordinateurs 8 et 16 bits. Chaque dimanche matin, il partage cette passion en direct sur Twitch, où il démonte, répare et remet en service des machines que beaucoup considèreraient comme irrécupérables. Au fil du temps, une véritable communauté s’est formée autour de ces sessions, rassemblant des passionnés fascinés par les architectures informatiques d’une époque où un système entier pouvait encore êt......
Projet Sega Neptune – 1ère partie avec JLCPCB
Lorsqu'il s'agit de réparer des consoles, il est fréquent que des demandes de modifications (ou "mods") soient formulées. PrintoLab, passionné par les projets DIY autour des consoles de jeux hors du commun, reste toujours attentif aux tendances du modding. Grâce à des partages d'autres moddeurs, AreUBready a récemment découvert le projet GitHub - Board-Folk/Neptune: Recreation of the cancelled Sega console that combines Mega Drive/Genesis with 32X. · GitHub—une initiative qui redonne vie à un concept ......