Calculateur de règle de réflexion pour l'adaptation d'impédance
11 min
- Pourquoi le bruit de réflexion est-il un problème ?
- Analyse du bruit dans les signaux numériques :
- Impédance d’un circuit :
- Qu’est-ce que le contrôle d’impédance en conception PCB ?
- Calcul de l’impédance en conception PCB :
- Facteurs déterminant l’impédance d’une ligne :
- Réduire le bruit de réflexion :
- Atténuer le bruit de réflexion existant :
- Calcul des règles de réflexion :
Chaque fois qu’un signal est envoyé numériquement d’un point à un autre, il modifie l’état d’une ligne de signal. Ce changement d’état peut être décrit comme une onde électromagnétique se propageant dans le circuit. La réflexion du signal se produit lorsqu’une onde électromagnétique rencontre une frontière entre deux milieux. Lorsque l’onde atteint cette frontière, une partie de l’énergie est transmise sous forme de signal et une autre partie est réfléchie. Le processus se poursuit indéfiniment jusqu’à ce que l’énergie soit absorbée par le circuit ou dissipée dans l’environnement.
Pour les ingénieurs en électricité, le milieu où se situe cette frontière est généralement décrit en termes de impédance électrique ; autrement dit, la frontière correspond à un changement d’impédance.
Dans une carte PCB, les réflexions apparaissent quand un signal électrique rencontre une discontinuité d’impédance le long d’une piste. Cette discontinuité provoque le renvoi d’une partie du signal vers la source. Les réflexions peuvent entraîner des problèmes d’intégrité du signal : distorsion, bruit et erreurs de données, en particulier dans les circuits numériques rapides ou RF.
Pourquoi le bruit de réflexion est-il un problème ?
À cause des réflexions sur la ligne de signal, une énergie supplémentaire s’accumule dans le trajet, générant du bruit. Ce bruit pousse le signal vers des valeurs imprévisibles et transforme la forme déterministe du signal en un signal aléatoire. Le rôle de l’ingénieur est de minimiser la portion réfléchie et de maximiser la portion transmise grâce à l’adaptation d’impédance. Ainsi, l’énergie excédente sera dissipée avant de s’accumuler et de noyer le signal dans le bruit.
Si l’énergie de l’impulsion réfléchie n’est pas dissipée avant la génération de l’impulsion suivante, elle s’accumule par superposition. Si, après réflexion, la phase et l’amplitude de l’onde coïncident avec le signal original, des ondes stationnaires se forment. Celles-ci introduisent un bruit considérable dans le trajet du signal. Heureusement, les signaux s’atténuent en traversant des éléments résistifs ; une simple résistance en série peut donc réduire cet effet parasite. Nous aborderons d’autres méthodes de réduction du bruit plus loin dans cet article.
Analyse du bruit dans les signaux numériques :
Le théorème de Fourier montre qu’un signal numérique peut être décomposé en une somme d’ondes sinusoïdales et/ou cosinusoïdales harmoniquement liées. Si les temps de montée/descente sont suffisamment courts, une seule impulsion peut contenir des dizaines d’ondes de faible amplitude.
Dans l’image ci-dessous, on observe un signal numérique non amorti passant de l’état bas à l’état haut. Pour des signaux pratiques, on peut décomposer la forme d’onde en une série de sinusoïdes. Comme le montrent les figures, un signal numérique réel possède une large bande passante et n’importe quelle portion de cette énergie peut créer une résonance dans le circuit, contrairement aux signaux RF dont la bande est très étroite et les résonances facilement calculables.
Impédance d’un circuit :
Dans un circuit composé de résistances, d’inductances et de condensateurs, la résistance équivalente totale qui s’oppose au courant est appelée impédance. L’impédance comprend des éléments résistifs et réactifs. Les résistances dissipent l’énergie sous forme de chaleur. L’énergie récupérable réside dans les champs électromagnétiques entourant les conducteurs, inductances et condensateurs.
L’impédance, notée « Z », est un nombre complexe dont la partie réelle est la résistance et la partie imaginaire la réactance. La réactance capacitive est l’impédance offerte par les condensateurs au courant alternatif, tandis que la réactance inductive est celle offerte par les inductances. L’impédance résultante est exprimée en ohms.
Qu’est-ce que le contrôle d’impédance en conception PCB ?
Les circuits haute vitesse fonctionnent à des fréquences atteignant plusieurs GHz. Ces circuits sont donc plus sensibles au bruit et nécessitent des procédures de conception spéciales. Le substrat lui-même peut varier en termes de paramètres de fabrication, entraînant des variations d’impédance et une distorsion du signal. Ainsi, pour les conducteurs de cartes haute vitesse, leurs valeurs d’impédance doivent être maintenues dans une plage définie : c’est le « contrôle d’impédance ». Les concepteurs doivent l’appliquer pour les applications numériques rapides, le traitement haute vitesse ou la vidéo analogique de haute qualité (DDR, USB, SSD, Gigabit Ethernet, etc.).
À haute fréquence, les circuits sont affectés par des effets parasites (capacité de frange, inductance). Les pistes se comportent comme des lignes de transmission et chaque point possède une impédance. Le signal initial se retrouve déformé et peut être différent à l’arrivée. Pour une transmission sans distorsion, l’impédance des pistes doit rester constante : c’est la première étude pour améliorer l’intégrité du signal.
Calcul de l’impédance en conception PCB :
L’impédance des lignes de transmission est fixée lors de la définition du « stackup ». La possibilité de modifier l’empilement, l’épaisseur des couches et le choix des matériaux offre un contrôle sur l’impédance, les pertes et le délai de propagation. Une fois ces choix faits, le concepteur détermine la largeur de piste nécessaire pour atteindre l’impédance souhaitée.
Les calculateurs d’impédance PCB sont légion ; ils donnent l’impédance sans pertes, le délai ou la résistance DC. Ces valeurs sont utiles mais incomplètes. Les calculateurs en ligne peuvent fournir des résultats erronés car ils ignorent la dispersion ou la rugosité des lignes.
Les calculateurs utilisent souvent les équations de Wadell (ou les moins précises IPC-2141). Sans prise en compte du tan δ ou de la dispersion, ils ne peuvent pas donner une impédance exacte. Un outil plus avancé est donc nécessaire.
Facteurs déterminant l’impédance d’une ligne :
Facteurs influençant l’impédance :
- Partie réelle de la constante diélectrique : L’épaisseur diélectrique est directement proportionnelle à l’impédance. Plus le diélectrique est épais, plus l’impédance est élevée.
- Tangente de pertes et dispersion : La tangente de pertes mesure l’énergie dissipée en chaleur dans le diélectrique. Elle affecte l’intégrité du signal, surtout à haute fréquence, en l’atténuant. Des matériaux à faible tangente sont préférés pour les circuits rapides ou RF.
- Distance entre la piste et le plan de référence : Cette distance est inversement proportionnelle à l’impédance. Un espacement correct est crucial pour maintenir l’impédance contrôlée.
- Épaisseur et rugosité du cuivre : L’épaisseur du cuivre est inversement proportionnelle à l’impédance. Un cuivre plus épais donne une impédance plus faible. On contrôle l’épaisseur par le choix du feuillard ou par l’électroplaquage.
- Largeur de piste : La largeur est inversement proportionnelle à l’impédance. Une piste fine → impédance élevée, large → impédance faible. Une tolérance de ±10 % sur la largeur est nécessaire. Une compensation est appliquée sur les photomasques pour tenir compte de la sous-gravure, des erreurs de lithographie et de transfert.
Réduire le bruit de réflexion :
Plusieurs méthodes permettent de gérer le bruit de réflexion :
1. Calculer l’impédance de vos pistes
Maintenez une impédance constante après chaque via, composant ou pad. Votre logiciel PCB ou des outils en ligne peuvent calculer l’impédance. Une fois les largeurs déterminées, conservez-les sur l’ensemble du routage.
2. Cohérence des pistes
Pour les paires différentielles ou pistes single-ended, gardez largeur, espacement et éloignement des autres conducteurs constants. Un routage aléatoire au-dessus d’une paire contrôlée modifie l’impédance et crée un point de réflexion.
3. Réduire les points de réflexion
Étudiez comment diminuer le nombre de points de réflexion dès la conception.
4. Surveiller les vias en bord de carte
Les vias posent problème en haute vitesse. S’ils dépassent vers des couches non utilisées, l’impédance change brusquement. À la transition bord de carte, la trace quitte le via (~50-150 Ω) pour entrer dans l’air (~377 Ω), créant un mismatch et une réflexion importante.
5. Via back-drilling
Demandez à votre fabricant de « back-driller » les vias afin d’enlever la partie non utilisée sur les couches externes. Cela améliore nettement les transitions logiques.
Atténuer le bruit de réflexion existant :
Utilisez des résistances de damping en série près de chaque source à front rapide (résistances de snubbing). Les réflexions s’atténuent à chaque passage. Ces résistances (typiquement < 100 Ω) sont placées près du driver (horloge, GPIO…). Le but : obtenir un circuit amorti qui atteint le niveau logique voulu sans overshoot ni ringing excessif.
Calcul des règles de réflexion :
Trois paramètres caractérisent l’impédance et les réflexions :
- Coefficient de réflexion de tension (VRC)
- Rapport d’onde stationnaire de tension (VSWR)
- Perte de retour (RL)
1) Coefficient de réflexion Γ :
C’est le rapport de l’amplitude de l’onde réfléchie sur l’onde incidente. Sa magnitude ne dépend pas de la longueur de ligne, seulement de l’impédance de charge ZL et de l’impédance caractéristique Zo.
Des calculateurs en ligne permettent d’obtenir Γ en entrant Zo et ZL. Γ varie de -1 (court-circuit) à +1 (circuit ouvert) et vaut 0 pour une charge adaptée.
Où,
V- = Amplitude de l’onde réfléchie (V)
V+ = Amplitude de l’onde incidente (V)
Trois facteurs interviennent : l’amplitude du changement d’impédance, le temps de montée du signal et le délai sur la ligne étroite.
2) Calculateur VSWR :
Le VSWR mesure l’efficacité du transfert de puissance RF vers la charge. Il indique la proportion de signal réfléchi. Un VSWR élevé signifie une mauvaise efficacité et beaucoup d’énergie réfléchie. Il varie de 1 à l’infini.
3) Calculateur de perte de retour (RL) :
La perte de retour est la puissance perdue vers la charge et non réfléchie. Elle s’exprime en dB ; une forte perte de retour signifie plus de puissance perdue. C’est la valeur en dB du coefficient de réflexion. Elle vaut 0 dB pour une réflexion totale et devient infinie pour une connexion idéale.
Calculateur de perte de retour (via VSWR) :
Calculateur de perte de retour (via VRC) :
Outil JLCPCB Impedance Calculator :
Les formules des lignes de transmission PCB peuvent varier ; il est donc préférable de contacter le fabricant et d’utiliser son calculateur calibré.
L’outil JLCPCB Impedance Calculator est une ressource en ligne permettant de calculer l’impédance des pistes. Il est indispensable pour les circuits haute fréquence où l’impédance contrôlée est critique.
Caractéristiques principales :
1. Type de ligne : Microstrip, stripline ou paire différentielle.
2. Paramètres d’entrée : Largeur, épaisseur, constante diélectrique, distance au plan de référence.
3. Calculs instantanés : L’outil affiche l’impédance caractéristique en temps réel.
4. Matériaux : Choix de matériaux différents influençant la constante diélectrique et l’impédance.
Sélectionnez le type de ligne, entrez la constante diélectrique, la largeur, l’épaisseur et la distance au plan. L’outil calcule et affiche l’impédance. Il est largement utilisé pour garantir l’adaptation d’impédance, notamment en haute vitesse ou RF. Accédez au calculateur d’impédance JLCPCB sur leur site.
Continuez à apprendre
Alimentation et masse sur un PCB à microcontrôleur: les bonnes pratiques
Bonnes pratiques pour l'alimentation et la masse d'un PCB à microcontrôleur Un code parfaitement optimisé et robuste ne suffit pas si la base matérielle du projet est instable ou mal définie. Les erreurs de conception liées à l'alimentation et à la distribution de masse peuvent provoquer des comportements erratiques: redémarrages intempestifs du microcontrôleur, mesures analogiques bruitées ou perturbations des communications. Que vous utilisiez une carte Arduino classique alimentée en 5 V, un ESP32 d......
Assurer une distribution d'alimentation stable pour les PCB haute performance grâce à l'analyse PI
Points clés L'analyse de l'intégrité de l'alimentation est essentielle pour assurer une distribution électrique stable dans les PCB haute performance. En maintenant une faible impédance du PDN, en optimisant les condensateurs de découplage et en concevant des plans d'alimentation et de masse robustes avec une chute de tension et une inductance minimales, les ingénieurs peuvent éviter les défaillances courantes telles que les chutes de tension, le rebond de masse et la gigue induite par l'alimentation.......
Comment concevoir un routage PCB efficace pour les régulateurs à découpage
Les régulateurs à découpage sont les piliers méconnus de l'électronique moderne. Ils convertissent efficacement l'énergie, permettent à nos appareils de fonctionner correctement et réduisent les pertes énergétiques. Ils présentent toutefois un défaut bien connu: le bruit, notamment les interférences électromagnétiques (EMI). Si vous avez déjà entendu un léger bourdonnement ou observé votre oscilloscope lutter contre des pointes parasites, vous savez de quoi il s'agit. Cet article explique comment conc......
Conception des plans d'alimentation de PCB pour une distribution électrique stable
Points clés Les plans d'alimentation assurent une distribution CC à faible impédance et fournissent des chemins de retour aux signaux dans les PCB modernes La conception des plans segmentés exige une gestion rigoureuse des limites afin d'éviter les EMI et la distorsion des signaux Le placement des condensateurs de découplage et la réduction des boucles sont essentiels à l'intégrité de l'alimentation Le choix du grammage du cuivre et la gestion thermique garantissent un transport fiable du courant JLCP......
Solutions pour l'électronique de puissance: maîtriser la dissipation thermique des PCB
Le cuivre répartit la chaleur: le cuivre transfère la chaleur plus de 1 000 fois mieux que le matériau FR4 standard Réseaux de vias thermiques: placer 16 à 25 vias en parallèle réduit considérablement la résistance thermique MCPCB pour les charges élevées: les circuits imprimés à noyau métallique offrent une résistance thermique bien inférieure à celle du FR4 Placement intelligent: éloignez les sources de chaleur des coins du circuit imprimé et placez les composants sensibles au froid en amont du flux......
Assurer une alimentation stable: maîtriser l'impédance PDN des PCB hautes performances
Points clés L'impédance du PDN détermine directement la stabilité de la tension sous charge. Elle doit rester faible et régulière Calculez votre objectif: Z_target = (V_dd × ondulation %) / I_transitoire, soit généralement quelques milliohms Privilégiez des plans d'alimentation et de masse rapprochés, des connexions par vias courtes et un placement stratégique des condensateurs de découplage Évitez les pics d'antirésonance. Une courbe régulière compte davantage qu'une capacité brute élevée Une fabrica......