Guide du débutant pour le contrôle d'impédance sur les circuits imprimés
7 min
- Impédance d’un circuit :
- Qu’est-ce que l’adaptation d’impédance ?
- Lignes d’impédance couramment utilisées en conception PCB :
- Considérations de conception PCB pour l’adaptation d’impédance :
- Calcul et mesure de l’impédance d’une piste PCB :
- Conclusion :
Lorsqu’un signal numérique est transmis d’un point à un autre, il provoque un changement d’état de la ligne de signal. Ce changement peut être perçu comme une onde électromagnétique se propageant dans le circuit. Une réflexion se produit lorsque cette onde rencontre une frontière entre deux milieux différents. À cette frontière, une partie de l’énergie de l’onde continue en tant que signal, tandis que le reste est réfléchi. Ce processus se répète jusqu’à ce que l’énergie soit soit absorbée par le circuit, soit dissipée dans l’environnement.
Pour les ingénieurs en électricité, cette frontière est généralement définie par un changement d’impédance électrique. En conception de PCB, les réflexions se produisent lorsqu’un signal rencontre une inadéptation d’impédance le long d’une trace. Cette inadéptation fait réfléchir une partie du signal vers sa source, entraînant des problèmes d’intégrité du signal tels que distorsion, bruit et erreurs de données, en particulier dans les circuits numériques haute vitesse ou RF.
Impédance d’un circuit :
Dans les circuits comprenant des résistances, des inductances et des condensateurs, la résistance équivalente totale qui entrave le flux de courant dans le circuit est appelée impédance. L’impédance est composée d’éléments résistifs et réactifs. Les résistances dissipent l’énergie du circuit sous forme de chaleur. L’énergie récupérable dans un circuit existe dans les champs électromagnétiques qui imprègnent et entourent les conducteurs, les inductances et les condensateurs.
L’impédance est couramment représentée par le symbole « Z » mesurée en ohms (Ω) et est un nombre complexe, dont la partie réelle est appelée résistance et la partie imaginaire réactance. L’impédance est l’effet combiné de la résistance, de l’inductance et de la capacité dans les circuits en courant alternatif. L’impédance d’un circuit donné n’est pas constante ; sa valeur est déterminée conjointement par la fréquence du courant alternatif, la résistance (R), l’inductance (L) et la capacité (C), et varie donc avec les changements de fréquence.
Qu’est-ce que l’adaptation d’impédance ?
L’adaptation d’impédance est un moyen d’assurer la compatibilité entre une source de signal ou une ligne de transmission et sa charge. Elle peut être classée en adaptation basse fréquence et haute fréquence. Dans les circuits basse fréquence, où la longueur d’onde est relativement longue par rapport à la ligne de transmission, les réflexions peuvent être négligées. Cependant, dans les circuits haute fréquence, avec des longueurs d’onde plus courtes comparables à la longueur de la ligne de transmission, les signaux réfléchis se superposent au signal original et peuvent en modifier la forme et affecter la qualité du signal.
Réflexions de signal :
Le comportement des circuits à haute fréquence change en raison d’effets parasites comme la capacité et l’inductance de frange. Les traces de signal des PCB se comportent également comme des lignes de transmission, et chaque point le long de la trace possède une impédance.
Par conséquent, le signal original devient déformé, et ce qui devait être transmis depuis l’extrémité émettrice peut changer avant d’atteindre l’extrémité réceptrice. Ainsi, pour obtenir une transmission de signal sans distorsion, les traces de signal des PCB doivent maintenir une impédance constante.
Lignes d’impédance couramment utilisées en conception PCB :
L’adaptation d’impédance réduit ou élimine efficacement les réflexions de signal haute fréquence. Les lignes d’impédance couramment utilisées peuvent être classées en quatre types :
1. Ligne d’impédance single-ended :
La ligne d’impédance single-ended désigne l’impédance d’une trace unique sur un PCB et est généralement classée en deux types principaux : Microstrip et Stripline.
- Ligne Microstrip : Une trace de signal sur la couche externe d’un PCB, avec un plan de masse directement en dessous sur une couche interne. L’impédance est contrôlée par la largeur de la trace, l’épaisseur du diélectrique (matériau isolant) entre la trace et le plan de masse, et la constante diélectrique du matériau.
- Stripline : Une trace de signal prise en sandwich entre deux plans de masse, généralement sur des couches internes du PCB. L’impédance est contrôlée par la largeur de la trace, l’épaisseur du diélectrique au-dessus et en dessous de la trace, et la constante diélectrique.
2. Ligne d’impédance de paire différentielle :
Deux traces parallèles transportant des signaux égaux et opposés, généralement utilisées pour la transmission de données haute vitesse. L’impédance est contrôlée par la largeur des traces, l’espacement entre les traces et les propriétés diélectriques du matériau. Elle possède une impédance normalisée de 90–110 ohms.
3. Ligne d’impédance coplanaire single-ended/paire différentielle :
Une trace de signal sur une couche externe avec des plans de masse de part et d’autres de la trace, généralement sur la même couche. L’impédance est déterminée par la largeur de la trace, l’espacement entre la trace et les plans de masse adjacents, l’épaisseur du diélectrique sous la trace et la constante diélectrique. Elle possède une impédance normalisée de 50 ohms (single-ended), 90–100 ohms (paire différentielle).
Considérations de conception PCB pour l’adaptation d’impédance :
Calcul et mesure de l’impédance d’une piste PCB :
Pour les commandes nécessitant un contrôle d’impédance, il est essentiel de fournir vos exigences d’impédance sous forme de tableau ou de schéma, ainsi que les fichiers PCB compressés. Les valeurs d’impédance générales des pistes sont listées dans la figure ci-dessous avec la largeur de piste, l’espacement et les informations de couche.
Utilisation du calculateur d’impédance JLCPCB :
Ouvrez le « Calculateur d’impédance » de JLCPCB et saisissez les valeurs d’impédance tout en sélectionnant la stack-up de couche correspondante et d’autres paramètres pertinents comme l’épaisseur du PCB. Concevez la largeur et l’espacement de ligne correspondantes dans vos données d’ingénierie.
Note importante du fabricant : Pour les commandes avec « Contrôle d’impédance » sélectionné sur « Oui », notre usine contrôlera l’impédance dans une tolérance de ±10 %. Si vous choisissez « Non », nous ne contrôlerons pas l’impédance, mais nous veillerons à ce que la largeur et l’espacement des lignes soient dans une tolérance de +/-20 %. Le contrôle d’impédance n’est pas encore disponible pour les circuits double face.
Conclusion :
L’adaptation d’impédance est un aspect critique de la conception de PCB haute vitesse, garantissant une transmission de signal optimale et préservant l’intégrité du signal. En considérant soigneusement les valeurs d’impédance, les largeurs de ligne, l’espacement, les propriétés diélectriques et les couches de référence, les concepteurs peuvent minimiser efficacement les réflexions et la distorsion du signal. Mettre en œuvre des lignes à impédance contrôlée et utiliser des outils comme le Calculateur d’impédance de JLCPCB peut rationaliser le processus de conception et aider à atteindre les valeurs d’impédance souhaitées. Grâce à des techniques d’adaptation d’impédance appropriées, les concepteurs peuvent améliorer les performances et la fiabilité des PCB haute vitesse, permettant une transmission transparente des signaux électroniques dans les systèmes électroniques modernes.
Continuez à apprendre
Alimentation et masse sur un PCB à microcontrôleur: les bonnes pratiques
Bonnes pratiques pour l'alimentation et la masse d'un PCB à microcontrôleur Un code parfaitement optimisé et robuste ne suffit pas si la base matérielle du projet est instable ou mal définie. Les erreurs de conception liées à l'alimentation et à la distribution de masse peuvent provoquer des comportements erratiques: redémarrages intempestifs du microcontrôleur, mesures analogiques bruitées ou perturbations des communications. Que vous utilisiez une carte Arduino classique alimentée en 5 V, un ESP32 d......
Assurer une distribution d'alimentation stable pour les PCB haute performance grâce à l'analyse PI
Points clés L'analyse de l'intégrité de l'alimentation est essentielle pour assurer une distribution électrique stable dans les PCB haute performance. En maintenant une faible impédance du PDN, en optimisant les condensateurs de découplage et en concevant des plans d'alimentation et de masse robustes avec une chute de tension et une inductance minimales, les ingénieurs peuvent éviter les défaillances courantes telles que les chutes de tension, le rebond de masse et la gigue induite par l'alimentation.......
Comment concevoir un routage PCB efficace pour les régulateurs à découpage
Les régulateurs à découpage sont les piliers méconnus de l'électronique moderne. Ils convertissent efficacement l'énergie, permettent à nos appareils de fonctionner correctement et réduisent les pertes énergétiques. Ils présentent toutefois un défaut bien connu: le bruit, notamment les interférences électromagnétiques (EMI). Si vous avez déjà entendu un léger bourdonnement ou observé votre oscilloscope lutter contre des pointes parasites, vous savez de quoi il s'agit. Cet article explique comment conc......
Conception des plans d'alimentation de PCB pour une distribution électrique stable
Points clés Les plans d'alimentation assurent une distribution CC à faible impédance et fournissent des chemins de retour aux signaux dans les PCB modernes La conception des plans segmentés exige une gestion rigoureuse des limites afin d'éviter les EMI et la distorsion des signaux Le placement des condensateurs de découplage et la réduction des boucles sont essentiels à l'intégrité de l'alimentation Le choix du grammage du cuivre et la gestion thermique garantissent un transport fiable du courant JLCP......
Solutions pour l'électronique de puissance: maîtriser la dissipation thermique des PCB
Le cuivre répartit la chaleur: le cuivre transfère la chaleur plus de 1 000 fois mieux que le matériau FR4 standard Réseaux de vias thermiques: placer 16 à 25 vias en parallèle réduit considérablement la résistance thermique MCPCB pour les charges élevées: les circuits imprimés à noyau métallique offrent une résistance thermique bien inférieure à celle du FR4 Placement intelligent: éloignez les sources de chaleur des coins du circuit imprimé et placez les composants sensibles au froid en amont du flux......
Assurer une alimentation stable: maîtriser l'impédance PDN des PCB hautes performances
Points clés L'impédance du PDN détermine directement la stabilité de la tension sous charge. Elle doit rester faible et régulière Calculez votre objectif: Z_target = (V_dd × ondulation %) / I_transitoire, soit généralement quelques milliohms Privilégiez des plans d'alimentation et de masse rapprochés, des connexions par vias courtes et un placement stratégique des condensateurs de découplage Évitez les pics d'antirésonance. Une courbe régulière compte davantage qu'une capacité brute élevée Une fabrica......