Comprendre la masse analogique et la masse numérique dans la conception de circuits imprimés
6 min
- 1. Masse analogique vs. masse numérique
- 2. Disposition du plan de masse
- 3. Placement des composants :
- 4. Isolation et filtrage des signaux
- 5. Tests et validation
- Conclusion
Lors de la conception d’un circuit imprimé (PCB), une mise à la terre appropriée est essentielle pour garantir l’intégrité du signal, minimiser le bruit et assurer des performances fiables. Deux types courants de plans de masse utilisés dans la disposition des PCB sont la masse analogique et la masse numérique. Dans cet article, nous examinerons les différences entre la masse analogique et la masse numérique, leur importance dans la conception des PCB, ainsi que les meilleures pratiques pour leur mise en œuvre.
1. Masse analogique vs. masse numérique
La masse analogique et la masse numérique ont des fonctions distinctes dans la conception des PCB et sont généralement séparées afin d’éviter les interférences entre les signaux analogiques et numériques.
Masse analogique : La masse analogique est dédiée aux composants et circuits analogiques, qui traitent des signaux continus, variables et à basse vitesse. Elle est essentielle pour maintenir la fidélité du signal, réduire le bruit et préserver la précision des mesures analogiques. La masse analogique est généralement maintenue séparée de la masse numérique afin d’empêcher le bruit numérique (à haute vitesse) de contaminer et d’altérer les signaux analogiques.
Masse numérique : La masse numérique est dédiée aux composants et circuits numériques, qui traitent des signaux binaires, de type marche/arrêt. Elle joue un rôle crucial en fournissant un point de référence pour les signaux numériques, en gérant le bruit de commutation et en évitant les boucles de masse dans les circuits numériques. Comme la masse analogique, la masse numérique est généralement séparée de la masse analogique afin de minimiser les interférences entre les signaux analogiques et numériques.
2. Disposition du plan de masse
Dans la conception de PCB, les plans de masse analogique et numérique sont généralement réalisés sous forme de plans de cuivre sur le substrat du circuit imprimé.
Ces plans de masse offrent un chemin à faible impédance pour les courants de retour et servent de plans de référence pour la propagation des signaux.
● Séparation : Les plans de masse analogique et numérique doivent être physiquement séparés sur la disposition du PCB afin de minimiser le couplage entre les signaux analogiques et numériques. Cela peut être réalisé en acheminant séparément les pistes de masse analogiques et numériques et en utilisant des plans de masse distincts pour les sections analogiques et numériques de la carte.
● Connexion : Bien que les plans de masse analogique et numérique soient maintenus séparés, ils doivent néanmoins être reliés en un seul point, appelé « masse en étoile » ou « point de mise à la terre ». Cette connexion garantit une tension de référence commune entre les circuits analogiques et numériques et empêche la formation de boucles de masse.
3. Placement des composants :
Le placement des composants analogiques et numériques sur la disposition du PCB est crucial pour minimiser le bruit et les interférences.
● Séparation : Les composants analogiques et numériques doivent être physiquement séparés sur le PCB afin d’éviter le couplage entre les signaux analogiques et numériques. Cette séparation permet de réduire la diaphonie et les interférences, garantissant ainsi l’intégrité des signaux analogiques et numériques.
● Orientation : Lors du placement des composants, il convient de prêter attention à l’orientation des pistes et des plans de masse afin de minimiser les surfaces de boucle et de réduire les interférences électromagnétiques (EMI). Maintenir les pistes courtes et directes contribue à réduire la distorsion du signal et à améliorer son intégrité.
4. Isolation et filtrage des signaux
En plus de la séparation physique, des techniques d’isolation et de filtrage des signaux peuvent être mises en œuvre pour atténuer davantage les interférences entre les signaux analogiques et numériques.
● Isolation : L’isolation des composants ou circuits analogiques sensibles par rapport aux composants numériques bruyants peut être réalisée à l’aide de techniques telles que le blindage, les transformateurs d’isolation ou les optocoupleurs.
● Filtrage : L’intégration de composants de filtrage passifs et actifs, tels que des condensateurs, des inductances et des perles de ferrite, peut aider à supprimer le bruit et les interférences sur les lignes de signaux analogiques et numériques.
5. Tests et validation
Une fois la conception du PCB terminée, il est essentiel d’effectuer des tests et une validation approfondis afin de garantir l’intégrité des signaux analogiques et numériques.
● Analyse de l’intégrité du signal : L’utilisation d’outils tels que les oscilloscopes, les analyseurs de spectre et les analyseurs de réseau permet d’analyser la qualité des signaux, d’identifier les sources de bruit et d’optimiser la disposition du PCB afin d’améliorer l’intégrité du signal.
● Vérification de la mise à la terre : La réalisation de tests de continuité et de mesures d’impédance entre les plans de masse analogique et numérique permet de s’assurer d’une mise à la terre correcte et de minimiser les effets de boucles de masse.
Conclusion
Dans la conception des PCB, la séparation et la mise à la terre appropriée des circuits analogiques et numériques sont essentielles pour maintenir l’intégrité des signaux, minimiser le bruit et garantir des performances fiables. En comprenant les différences entre la masse analogique et la masse numérique, en appliquant les meilleures pratiques de disposition des plans de masse et de placement des composants, et en utilisant des techniques d’isolation et de filtrage des signaux, les concepteurs peuvent atteindre des performances optimales dans leurs conceptions de circuits imprimés.
En conclusion, la mise en œuvre correcte des masses analogique et numérique dans la conception des PCB est cruciale pour maintenir l’intégrité des signaux, réduire le bruit et garantir des performances fiables dans les systèmes électroniques. En suivant les meilleures pratiques et en appliquant des techniques de conception appropriées, les concepteurs peuvent optimiser la fonctionnalité et les performances de leurs circuits imprimés.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Comment connecter et choisir une diode de roue libre
Points clés à retenir Positionnement de la diode: Connectez la diode de roue libre en parallèle sur la bobine du relais, avec sa cathode reliée au côté positif et son anode au côté négatif. Pourquoi c'est important: Lorsque le relais se désactive, la diode fournit un chemin sûr au courant restant de la bobine et évite une surtension qui pourrait endommager le transistor. Choisir la bonne diode: Sélectionnez une diode dont la tension inverse nominale est supérieure à la tension d'alimentation de la bob......
Guide du brochage des relais: schémas, fonctions et tests
Points clés à retenir Fonctions des broches: Un relais électromécanique standard possède deux broches de bobine, et chaque pôle ajoute une broche commune (COM), normalement ouverte (NO) et normalement fermée (NC). Vue représentée: Les empreintes de relais sont souvent dessinées en vue de dessous, avec les broches face à vous. Lorsqu'un dessin ne précise pas sa vue, vérifiez NC et NO avec un test de continuité. Nombre de broches d'un relais: Un relais à 5 broches est généralement SPDT, un relais à 4 br......
Pourquoi le rapport d'aspect des vias est essentiel
Avez-vous déjà reçu un lot de PCB présentant des circuits ouverts intermittents qui n'apparaissent qu'après la refusion ou les cycles thermiques? Dans la plupart des cas, la cause est un paramètre auquel on n'a pas accordé suffisamment d'attention: le rapport d'aspect du via. Ce rapport fait partie des valeurs qui déterminent discrètement la durée de vie réelle des trous métallisés ou leur transformation en véritables bombes à retardement cachées dans votre carte. Le rapport d'aspect d'un via est le r......
Comprendre la réflexion des signaux et le contrôle de l'impédance dans la conception des PCB
Chaque fois qu'un signal est transmis numériquement d'un point à un autre, il modifie l'état d'une ligne de signal. Cette variation d'état peut être décrite comme une onde électromagnétique qui se déplace dans le circuit. Une réflexion du signal se produit lorsqu'une onde électromagnétique rencontre une interface entre deux milieux. Lorsque l'onde atteint cette interface, une partie de l'énergie est transmise sous forme de signal et une autre partie est réfléchie. Le processus se poursuit indéfiniment......
Conseils et astuces pour la conception des PCB flexibles
Les circuits imprimés flexibles (PCB flexibles) sont un type de circuit imprimé fabriqué à partir d'un matériau flexible, tel que le polyimide. Les FPCB sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment l'électronique grand public, les dispositifs médicaux et l'électronique automobile. PCB flexible de JLCPCB La conception des FPCB peut être complexe, car elle nécessite de prendre en compte plusieurs contraintes spécifiques. Cet article présente quelques conseils et astuces essentiels pour la co......
Rôle de l'impédance dans la conception des PCB
L'impédance est un paramètre complexe qui joue un rôle essentiel dans la conception des circuits imprimés (PCB), en particulier dans les circuits haute vitesse et haute fréquence. Elle représente l'opposition totale offerte par une piste de PCB au passage des signaux en courant alternatif (CA) transmis sur sa longueur. L'impédance influence fortement la qualité des signaux dans les PCB haute vitesse. Contrairement aux fils idéaux dont l'impédance est nulle, les pistes réelles de PCB possèdent des dime......