6 Erreurs Courantes de Conception de PCB pour Débutants et Comment les Éviter
13 min
- #1 Erreurs de dimensions des composants et des motifs de pad
- #2 Espaces insuffisants et non-respect des règles DFM
- #3 Mauvaise gestion thermique
- #4 Mauvais Placement des Condensateurs de Découplage
- Conclusion
- Questions fréquemment posées
Bien que la commande d'une PCBA (carte à circuit imprimé assemblée sur mesure) soit plus accessible que jamais, une simple erreur de conception peut rapidement entraîner des retards coûteux, des pannes de cartes frustrantes ou, dans les pires cas, une refonte complète et coûteuse. La transition d'un schéma à une carte physique et assemblée est remplie de pièges potentiels qui peuvent piéger même les ingénieurs expérimentés.
Cet article détaillera les six erreurs de conception les plus courantes et les plus impactantes rencontrées par les ingénieurs lorsqu'ils préparent un projet pour un assemblage de PCB personnalisé.
En comprenant ces problèmes et comment les éviter, vous pouvez garantir que votre conception passe en douceur de votre écran à un prototype entièrement fonctionnel. Utiliser un outil de vérification automatisée Design for Manufacturability (DFM), comme l'outil DFM gratuit proposé par JLCPCB, est votre première ligne de défense contre ces erreurs évitables.
#1 Erreurs de dimensions des composants et des motifs de pad
C'est sans doute la source la plus fréquente de défaillance dans l'assemblage de PCB. Le problème survient lorsque le motif de cuivre sur le PCB ne correspond pas parfaitement aux dimensions physiques des broches ou pads du composant. Cette erreur critique provient souvent de l'utilisation de bibliothèques de composants non vérifiées téléchargées depuis Internet ou du manque de vérification du motif par rapport à la fiche technique officielle du composant.
Les conséquences d'un motif incorrect sont immédiates et graves. Dans le meilleur des cas, cela peut entraîner un phénomène appelé "tombstoning", où un petit composant à deux broches se soulève d'un côté pendant la soudure en refusion, ressemblant à une pierre tombale.
Dans le pire des cas, cela peut entraîner des composants mal alignés, des joints de soudure intermittents ou inexistants, voire une incapacité totale de la machine pick-and-place à placer le composant sur la carte, ce qui arrête complètement la ligne d'assemblage de la PCB pour votre projet personnalisé.
Solutions :
● Référez-vous toujours à la fiche technique du fabricant pour chaque motif. La fiche technique est la première source de vérité pour la taille physique d'un composant. Portez une attention particulière à l'image du motif de pad recommandé.
● Lorsque vous concevez vos propres motifs, utilisez la norme IPC-7351 pour les calculs de motifs afin de garantir de bons joints de soudure.
● Utilisez le visualiseur 3D de votre outil EDA. Dans de nombreux cas, placer un modèle 3D du composant sur son motif mettra immédiatement en évidence toute incohérence.

#2 Espaces insuffisants et non-respect des règles DFM
Une PCBA personnalisée fiable dépend du respect des distances minimales spécifiées entre les différents éléments électriques. Placer des pistes, des pads ou des vias trop proches les uns des autres — ou trop proches du bord de la carte — constitue une violation directe des règles de Design for Manufacturing (DFM). Chaque fabricant dispose d'un ensemble spécifique de capacités minimales de dégagement dictées par la précision de son équipement.
Ne pas respecter ces règles peut entraîner divers problèmes. Des pistes trop proches les unes des autres peuvent entraîner des ponts de soudure, qui se produisent lors de l'assemblage de la PCB et pourraient provoquer un court-circuit non intentionnel. Des vias trop proches du bord de la carte peuvent se casser lors de la découpe des panneaux ou créer une délamination. Des dégagements insuffisants peuvent créer des "pièges acides" pour la chimie lors de l'attaque chimique. Lorsque la chimie de gravure est piégée entre les dégagements, elle peut corroder le cuivre plus que prévu, entraînant un circuit ouvert.
Solutions :
● Obtenez le document des capacités du fabricant de l'assemblage de PCB avant de commencer la disposition. Les fabricants réputés, comme JLCPCB, publient leurs capacités PCB en ligne.
● Configurez ces règles de dégagement spécifiques dans votre logiciel EDA. Tous les outils de conception PCB professionnels permettent de définir un ensemble de règles de conception (par exemple, le dégagement minimum entre les pistes, entre les pistes et les pads, etc.). Cela permet au logiciel de signaler automatiquement les violations pendant votre travail.
● Effectuez toujours une vérification des règles de conception (DRC) de votre EDA en dernière étape avant d'exporter vos fichiers Gerber.

#3 Mauvaise gestion thermique
Les nouvelles électroniques deviennent plus puissantes dans des boîtiers de plus en plus compacts. Si un design ne prévoit pas de voies de dissipation thermique suffisantes pour les composants haute puissance, tels que les microprocesseurs, les régulateurs de tension ou les MOSFETs de puissance, cela entraînera une défaillance. La chaleur est l'ennemi de tout composant électronique, et si elle n'a pas de moyen de s'échapper, elle s'accumulera rapidement.
Une mauvaise gestion thermique de la PCB peut rendre l'assemblage de PCB personnalisé peu fiable, même dans des conditions normales, et entraîner un échec complet sous des températures extrêmes. Les composants en surchauffe peuvent subir une dégradation de leurs performances ou une défaillance catastrophique, pouvant endommager les circuits voisins et réduire la fiabilité globale de la carte.
Les solutions :
● Utilisez de grandes zones de cuivre (polygones) directement connectées au pad thermique du composant. Cela convertira fonctionnellement une partie de la PCB en dissipateur thermique.
● Implémentez un réseau de vias thermiques directement sous le composant. Les vias agissent comme des tuyaux, conduisant la chaleur de la couche supérieure à travers la carte vers des plans de masse ou d'alimentation sur d'autres couches, où la chaleur pourra être dissipée efficacement.
● Utilisez toujours des traces plus larges pour les chemins à fort courant. Des traces étroites peuvent agir comme des fusibles et générer leur propre chaleur à des courants de charge élevés.

#4 Mauvais Placement des Condensateurs de Découplage
Dans l'électronique numérique, les condensateurs de découplage (ou bypass) sont souvent des héros invisibles, fournissant les demandes instantanées de courant des circuits intégrés (IC) lors des événements de commutation rapides et découplant le bruit d'alimentation.
Cependant, les condensateurs de découplage ne peuvent faire leur travail que s'ils sont correctement placés. L'un des pièges les plus courants est de les placer trop loin des broches d'alimentation sur l'IC que vous servez.
Chaque millimètre (ou pouce) de longueur de trace entre le condensateur de découplage et/ou l'IC ajoute de l'inductance parasitique en série. Cette inductance parasitique ralentit l'écoulement du courant et réduit considérablement l'efficacité du condensateur de découplage pour filtrer le bruit haute fréquence de l'alimentation. Tout cela peut entraîner une instabilité de l'IC, des transitoires logiques inexpliquées, et une augmentation des interférences électromagnétiques (EMI) qui peuvent compromettre la capacité à passer les tests d'émissions.
Les solutions :
● Placez les condensateurs de découplage aussi près que possible des broches VCC et GND de l'IC. C'est la règle d'or.
● Utilisez des traces courtes et larges pour connecter les pads du condensateur aux broches de l'IC et aux vias de masse.
● Placez le via vers le plan de masse directement à côté du pad de masse du condensateur. Cela minimise la zone de boucle du chemin de retour du courant, ce qui est essentiel pour des performances à haute fréquence.

#5 Liste de matériaux (BOM) ambiguë ou inexacte
Bien que les fichiers Gerber définissent la carte physique, le Bill of Materials (BOM) indique à l'atelier d'assemblage les composants exacts à utiliser. Un BOM ambigu ou inexact est une cause garantie de retards de production pour tout service de fabrication de PCBA clé en main.
Les erreurs courantes incluent l’utilisation de numéros de pièces internes de l'entreprise, la fourniture de numéros de pièces de fabricant (MPN) incomplets, la liste de quantités incorrectes, ou des désignateurs de référence qui ne correspondent pas à la sérigraphie.
Ces erreurs bloquent le processus de devis et d'approvisionnement. L'équipe de procurement de l'atelier d'assemblage ne peut pas deviner quel composant vous avez l'intention d'utiliser. Cela entraîne des arrêts de production pendant qu'ils vous envoient des emails pour clarifier les ambiguïtés, ce qui entraîne une perte de temps précieuse.
Les solutions :
● Tout d'abord, utilisez toujours le numéro de pièce exact et complet du fabricant (MPN). C'est la donnée la plus importante de votre BOM.
● Ensuite, vérifiez à deux reprises que toutes les quantités des composants comme les résistances et les condensateurs sont correctes pour le nombre de cartes que vous commandez.
● Enfin, vérifiez vos composants choisis par rapport à la bibliothèque de composants en stock du fabricant, comme la vaste bibliothèque de pièces JLCPCB, pour confirmer qu'il y a suffisamment de composants en stock. Cela réduira les retards liés à l'approvisionnement des pièces, car les composants peuvent être retardés dans l'expédition.
#6 Sérigraphie inutile ou incorrecte
Bien que la sérigraphie n'affecte pas la fonctionnalité électrique de votre assemblage de PCB personnalisé, son importance lors des tests, du débogage et de l'inspection manuelle ne peut être sous-estimée. Une erreur courante est de la traiter comme une réflexion tardive, ce qui entraîne un texte inutile ou même nuisible. Les problèmes incluent le placement de désignateurs de référence sur des vias ou des pads, l'utilisation de polices trop petites pour être lisibles, ou l'oubli de repères de polarité essentiels.
Lorsque la sérigraphie est imprimée sur les pads de soudure, elle peut interférer avec une soudure correcte. Lorsqu'elle est illisible ou manquante, cela rend l'inspection manuelle de la carte ou le débogage d'un circuit avec un multimètre frustrant. Des marquages clairs sont essentiels pour orienter les composants polarisés comme les diodes, les condensateurs électrolytiques et les circuits intégrés.
Les solutions :
● La plupart des outils EDA ont une fonctionnalité qui garantit que la sérigraphie est "découpée" des pads de soudure. Assurez-vous que cette option est activée et sélectionnée.
● Utilisez des repères de polarité non ambiguës ; utilisez un "+" pour les condensateurs, le symbole de diode pour les diodes, et un point ou le chiffre "1" pour indiquer la broche 1 d'un IC.
● Placez les désignateurs de référence (R1, C1, U1) dans une orientation logique à côté de leurs composants respectifs pour une identification facile.

Conclusion
Construire une PCBA personnalisée repose sur les détails, et de petites erreurs commises lors du processus de conception peuvent avoir d'énormes conséquences en production. En évitant simplement ces six problèmes courants - des empreintes incorrectes, des dégagements insuffisants, une gestion thermique inadéquate, un placement incorrect des condensateurs, des erreurs dans le BOM, et une sérigraphie PCB inutile - vous pouvez augmenter considérablement votre taux de réussite dès le premier passage.
Prendre le temps supplémentaire de vérifier vos empreintes, d'exécuter votre DRC et de nettoyer votre documentation peut vous faire économiser des semaines de retards et de reprises coûteuses. La meilleure pratique consiste à intégrer ces vérifications dans votre processus de conception, afin que chaque projet que vous envoyez à la fabrication soit optimisé pour être robuste, fiable et prêt pour l'assemblage.
Prêt à vérifier si votre conception est manufacturable ? Téléchargez vos fichiers sur la page de Devis Instantané JLCPCB et utilisez l’analyse automatisée DFM gratuite pour détecter les erreurs de conception critiques avant de passer votre commande de PCBA personnalisé !
Questions fréquemment posées
Q: Comment puis-je confirmer que les empreintes de ma bibliothèque de composants sont exactes ?
Il faut se méfier des empreintes téléchargées tant qu'elles n'ont pas été confirmées comme étant correctes. La meilleure façon de le faire est de les vérifier directement par rapport aux dimensions du motif de terrain recommandées dans la fiche technique du composant. De plus, de nombreux outils EDA proposent également des assistants de création d'empreintes qui utilisent les normes IPC pour générer des motifs de terrain basés sur les dimensions du boîtier que vous entrez depuis la fiche technique.
Q: Le DFM (Design for Manufacturability) de JLCPCB va-t-il détecter toutes ces erreurs de conception ?
La vérification automatisée DFM de JLCPCB est très utile pour vérifier les violations des règles physiques telles que les dégagements insuffisants ou la sérigraphie sur les vias. Cependant, elle ne peut pas vérifier les erreurs logiques dans la conception de votre carte. Par exemple, elle ne saura pas si vous utilisez la mauvaise empreinte pour un composant ou si vous avez placé un condensateur de découplage trop loin de l'IC. Le DFM de JLCPCB est un bon filet de sécurité, mais il ne doit pas remplacer de bonnes pratiques de conception.
Q: Quand devrais-je commencer à penser à la gestion thermique pour ma PCBA personnalisée ?
Vous devez réfléchir à la gestion thermique pour tout composant qui dissipe une puissance significative. Consultez toujours la fiche technique du composant pour trouver la "résistance thermique" (θJA), ce qui vous aidera à estimer l'élévation de température. En règle générale, évaluez la conception thermique pour tout régulateur de tension linéaire, convertisseur à découpage, processeur puissant ou MOSFET à courant élevé en mettant en œuvre des masses de cuivre et des vias thermiques.
Q: Puis-je corriger une erreur dans le BOM après avoir soumis ma commande de PCBA personnalisée ?
Si la commande n'est pas encore entrée dans l'approvisionnement des composants, vous pourrez peut-être contacter le service client et soumettre un nouveau BOM, mais cela entraînera un retard de la commande. Si l'approvisionnement des composants a déjà commencé, il ne sera probablement plus possible de corriger l'erreur. Il aurait été plus efficace de vérifier votre BOM pour en assurer l'exactitude trois fois avant de soumettre votre commande de PCBA personnalisée.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Comment connecter et choisir une diode de roue libre
Points clés à retenir Positionnement de la diode: Connectez la diode de roue libre en parallèle sur la bobine du relais, avec sa cathode reliée au côté positif et son anode au côté négatif. Pourquoi c'est important: Lorsque le relais se désactive, la diode fournit un chemin sûr au courant restant de la bobine et évite une surtension qui pourrait endommager le transistor. Choisir la bonne diode: Sélectionnez une diode dont la tension inverse nominale est supérieure à la tension d'alimentation de la bob......
Guide du brochage des relais: schémas, fonctions et tests
Points clés à retenir Fonctions des broches: Un relais électromécanique standard possède deux broches de bobine, et chaque pôle ajoute une broche commune (COM), normalement ouverte (NO) et normalement fermée (NC). Vue représentée: Les empreintes de relais sont souvent dessinées en vue de dessous, avec les broches face à vous. Lorsqu'un dessin ne précise pas sa vue, vérifiez NC et NO avec un test de continuité. Nombre de broches d'un relais: Un relais à 5 broches est généralement SPDT, un relais à 4 br......
Pourquoi le rapport d'aspect des vias est essentiel
Avez-vous déjà reçu un lot de PCB présentant des circuits ouverts intermittents qui n'apparaissent qu'après la refusion ou les cycles thermiques? Dans la plupart des cas, la cause est un paramètre auquel on n'a pas accordé suffisamment d'attention: le rapport d'aspect du via. Ce rapport fait partie des valeurs qui déterminent discrètement la durée de vie réelle des trous métallisés ou leur transformation en véritables bombes à retardement cachées dans votre carte. Le rapport d'aspect d'un via est le r......
Comprendre la réflexion des signaux et le contrôle de l'impédance dans la conception des PCB
Chaque fois qu'un signal est transmis numériquement d'un point à un autre, il modifie l'état d'une ligne de signal. Cette variation d'état peut être décrite comme une onde électromagnétique qui se déplace dans le circuit. Une réflexion du signal se produit lorsqu'une onde électromagnétique rencontre une interface entre deux milieux. Lorsque l'onde atteint cette interface, une partie de l'énergie est transmise sous forme de signal et une autre partie est réfléchie. Le processus se poursuit indéfiniment......
Conseils et astuces pour la conception des PCB flexibles
Les circuits imprimés flexibles (PCB flexibles) sont un type de circuit imprimé fabriqué à partir d'un matériau flexible, tel que le polyimide. Les FPCB sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment l'électronique grand public, les dispositifs médicaux et l'électronique automobile. PCB flexible de JLCPCB La conception des FPCB peut être complexe, car elle nécessite de prendre en compte plusieurs contraintes spécifiques. Cet article présente quelques conseils et astuces essentiels pour la co......
Rôle de l'impédance dans la conception des PCB
L'impédance est un paramètre complexe qui joue un rôle essentiel dans la conception des circuits imprimés (PCB), en particulier dans les circuits haute vitesse et haute fréquence. Elle représente l'opposition totale offerte par une piste de PCB au passage des signaux en courant alternatif (CA) transmis sur sa longueur. L'impédance influence fortement la qualité des signaux dans les PCB haute vitesse. Contrairement aux fils idéaux dont l'impédance est nulle, les pistes réelles de PCB possèdent des dime......