Conception de circuits imprimés (PCB) : Un guide étape par étape pour les débutants
9 min
- Étapes de conception d’un circuit imprimé (PCB) :
- Avantages de l’utilisation d’EasyEDA
- Avantages supplémentaires d’EasyEDA
- Conclusion
Les circuits imprimés (PCB) constituent la colonne vertébrale de la plupart des appareils électroniques modernes, offrant une plateforme pour connecter les composants électroniques. Pour les débutants, la conception de PCB peut sembler complexe, mais avec la bonne approche, elle devient une tâche gérable et enrichissante. Ce guide vous accompagnera pas à pas dans le processus de conception d’un PCB, depuis la planification jusqu’aux vérifications finales.
Aujourd’hui, à titre d’exemple, nous allons passer en revue le processus de conception d’un module de charge pour batterie lithium-ion. Le TP4056 est l’un des modules de charge les plus populaires disponibles, il serait donc intéressant de créer une version 2 du célèbre module TP4056. Cependant, pour augmenter le courant de sortie, nous avons remplacé le circuit par un nouvel IC nommé IP2312, tout en conservant un format de PCB similaire au TP4056. Ce composant est capable de fournir jusqu’à 3A. Pour consulter le tutoriel complet sur la conception, voir ce post.
Étapes de conception d’un circuit imprimé (PCB) :
Étape 1 : Comprendre les exigences de votre circuit
Avant de commencer avec un logiciel de conception, il est crucial de bien comprendre le circuit que vous souhaitez réaliser. Commencez par esquisser un schéma sur papier ou en utilisant un logiciel comme KiCad, Eagle ou EasyEDA. Incluez tous les composants nécessaires, tels que résistances, condensateurs, microcontrôleurs et connecteurs. Assurez-vous que chaque composant est correctement connecté pour garantir le bon fonctionnement du circuit. Généralement, la conception d’un circuit commence par un croquis à la main, inspiré par un problème réel. Dans notre exemple, le problème est le temps de charge élevé du module TP4056, que nous cherchons à améliorer.
Étape 2 : Choisir un logiciel de conception PCB
Pour les débutants, il est essentiel de choisir un logiciel de conception PCB avec une interface conviviale. Parmi les choix populaires, on trouve KiCad, Eagle et EasyEDA. Ces programmes permettent de créer des schémas, placer les composants, dessiner les pistes qui les relient. Ils offrent également des bibliothèques de composants standard, ce qui simplifie grandement le processus. Pour faciliter la conception, nous utilisons EasyEDA, grâce à sa bibliothèque étendue et sa base de données en ligne.
Étape 3 : Créer le schéma
Une fois le logiciel choisi, commencez par créer le schéma électrique. Un schéma est une représentation des connexions électriques, montrant comment les composants sont reliés entre eux. Pour concevoir le schéma d’un PCB, vous pouvez vous référer à la fiche technique (datasheet) du circuit intégré et disposer tous les composants en fonction des recommandations du fabricant. Cela garantit que le circuit sera fonctionnel et prêt pour le placement sur le PCB.
Parfois, il est nécessaire de modifier les valeurs ou types de composants selon les cas d’utilisation. Il existe souvent plusieurs alternatives pour un même composant. L’exemple de schéma du module de charge basé sur l’IP2312 est présenté ci-dessus : le circuit est divisé en différentes sections pour améliorer la lisibilité et réduire le temps de R&D.
Étape 4 : Définir le layout du PCB
Une fois le schéma terminé, l’étape suivante consiste à définir la disposition physique des composants sur le PCB. Cette étape inclut plusieurs sous-étapes importantes :
- Définir les dimensions de la carte.
- Placer les composants de manière logique pour minimiser la longueur des pistes et optimiser les performances.
- Veiller à l’orientation correcte des composants spécifiques, comme les LEDs ou les connecteurs.
- Éviter le chevauchement des composants et assurer un dégagement suffisant pour la soudure.
Dans notre design, tous les composants sont placés à proximité les uns des autres afin de réduire la longueur des pistes. Comme nous utilisons un format très compact du TP4056 et intégrons l’IP2312, l’orientation des composants joue un rôle crucial dans le routage.
Étape 5 : Router les pistes
Vient maintenant le processus de connexion des composants avec des pistes. Les pistes sont des chemins en cuivre qui transportent les signaux électriques entre les composants. Pour un routage efficace, suivez ces directives :
- Maintenir les pistes aussi courtes que possible pour réduire la résistance et les interférences.
- Routage soigneux des pistes d’alimentation et de masse, en les larges pour de meilleures performances.
- Respecter les règles de conception, comme l’espacement des pistes, pour éviter les courts-circuits.
- Utiliser des vias pour connecter les pistes sur différentes couches si nécessaire dans les PCB multicouches.
- Prendre en compte l’intensité du courant et la dissipation de puissance des pistes.
Le calcul de l’intensité admissible des pistes peut être effectué via n’importe quel outil en ligne. Les règles de conception doivent être respectées. L’autoroutage peut être utilisé pour réduire le temps de développement, mais il n’offre pas toujours la même fiabilité qu’un routage manuel.
Étape 6 : Ajouter les plans d’alimentation et de masse
Pour la plupart des PCB, surtout ceux qui gèrent des courants importants, il est crucial d’ajouter des plans d’alimentation et de masse. Le plan d’alimentation (Power Plane) permet de distribuer l’énergie uniformément sur toute la carte. Le plan de masse (Ground Plane) contribue à réduire le bruit électrique et améliore l’intégrité du signal. Ces plans sont généralement des zones de cuivre pleines qui couvrent entièrement certaines couches du PCB, offrant à la fois stabilité électrique et meilleure dissipation thermique.
Comme il s’agit d’un design à deux couches, nous avons ajouté des plans de masse sur les deux faces afin de réduire les bruits sur la tension d’entrée. Ce plan est un cuivre pur coulé sur la carte et il se connecte aux pistes du plan GND dans notre exemple.
Étape 7 : Ajouter la sérigraphie et autres marquages
Ajoutez des étiquettes en sérigraphie pour : identifier les composants (références, numéros de broches) et ajouter des logos ou marquages réglementaires. La couche de sérigraphie est un outil essentiel pour l’assemblage et le dépannage, car elle permet de localiser facilement chaque composant et sa position. Veillez à ce qu’elle n’empiète pas sur les pastilles ou les pistes. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre article complet sur la sérigraphie PCB.
Étape 8 : Vérifier avec le Design Rule Check (DRC)
Avant de finaliser votre design, exécutez une vérification des règles de conception (DRC) pour détecter d’éventuelles erreurs, telles que : problèmes d’espacement entre pistes ou composants, traces non connectées ou erreurs de routage. La plupart des logiciels de conception PCB incluent un outil DRC, qui permet de s’assurer que le design : Respecte les spécifications du fabricant et est exempt d’erreurs avant la fabrication
Étape 9 : Générer les fichiers Gerber
Une fois votre design terminé et vérifié, vous devez exporter les fichiers Gerber. Ces fichiers contiennent toutes les informations nécessaires aux fabricants pour produire votre PCB. Chaque couche de votre PCB est représentée dans ces fichiers, (par exemple couches de cuivre, masque de soudure (solder mask), sérigraphie (silkscreen))
Avantages de l’utilisation d’EasyEDA
EasyEDA est un outil polyvalent pour les ingénieurs électroniques, hobbyistes et étudiants, permettant de concevoir, tester et valider des circuits rapidement et efficacement. Son interface conviviale et ses fonctionnalités uniques en font un choix populaire pour la conception de PCB, simplifiant tout le processus de la création du schéma à la fabrication.
Avantages supplémentaires d’EasyEDA
EasyEDA est un outil polyvalent destiné aux ingénieurs électroniques, hobbyistes et étudiants, qui permet de concevoir, tester et valider des circuits rapidement et efficacement. Son interface conviviale et ses fonctionnalités uniques en font un choix populaire pour la conception de PCB, simplifiant l’ensemble du processus, de la création du schéma à la fabrication.
- Intégration avec d’autres outils : EasyEDA prend en charge plusieurs formats de fichiers comme Altium, Eagle et KiCad, facilitant l’import/export de designs. Il s’intègre également avec des plateformes cloud comme Dropbox et Google Drive pour un partage et une sauvegarde faciles des projets.
- Coût réduit : EasyEDA est économique, offrant des options gratuites pour les petits projets et des plans premium abordables pour les fonctionnalités avancées.
- Visualisation 3D : Grâce à la visualisation 3D, les utilisateurs peuvent voir leur PCB en temps réel, ce qui aide pour le placement des composants et pour identifier les problèmes potentiels de conception.
- Capture de schéma et conception PCB : Les utilisateurs peuvent concevoir le schéma et le PCB sur la même plateforme, avec des outils pour importer des designs existants ou créer de nouveaux circuits depuis zéro.
- Large bibliothèque de composants : EasyEDA propose une bibliothèque étendue de composants, incluant résistances, condensateurs, transistors et circuits intégrés. Les utilisateurs peuvent également créer ou importer des composants personnalisés.
Conclusion
Une fois vos fichiers Gerber prêts, vous pouvez les soumettre à un fabricant de PCB. De nombreux fabricants proposent des outils de devis en ligne : il suffit de téléverser vos fichiers, de choisir les spécifications de la carte (comme le matériau, l’épaisseur, le nombre de couches) et de passer votre commande. Cette étape permet de transformer votre design virtuel en un PCB physique prêt à l’utilisation.
La conception d’un PCB peut sembler intimidante au départ, mais en suivant ces étapes, même les débutants peuvent créer des cartes fonctionnelles et bien conçues. La pratique est essentielle : avec le temps, vous développerez les compétences pour optimiser les layouts, réduire le bruit et produire des designs de haute qualité.
Bon design et amusez-vous bien !
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Comment connecter et choisir une diode de roue libre
Points clés à retenir Positionnement de la diode: Connectez la diode de roue libre en parallèle sur la bobine du relais, avec sa cathode reliée au côté positif et son anode au côté négatif. Pourquoi c'est important: Lorsque le relais se désactive, la diode fournit un chemin sûr au courant restant de la bobine et évite une surtension qui pourrait endommager le transistor. Choisir la bonne diode: Sélectionnez une diode dont la tension inverse nominale est supérieure à la tension d'alimentation de la bob......
Guide du brochage des relais: schémas, fonctions et tests
Points clés à retenir Fonctions des broches: Un relais électromécanique standard possède deux broches de bobine, et chaque pôle ajoute une broche commune (COM), normalement ouverte (NO) et normalement fermée (NC). Vue représentée: Les empreintes de relais sont souvent dessinées en vue de dessous, avec les broches face à vous. Lorsqu'un dessin ne précise pas sa vue, vérifiez NC et NO avec un test de continuité. Nombre de broches d'un relais: Un relais à 5 broches est généralement SPDT, un relais à 4 br......
Pourquoi le rapport d'aspect des vias est essentiel
Avez-vous déjà reçu un lot de PCB présentant des circuits ouverts intermittents qui n'apparaissent qu'après la refusion ou les cycles thermiques? Dans la plupart des cas, la cause est un paramètre auquel on n'a pas accordé suffisamment d'attention: le rapport d'aspect du via. Ce rapport fait partie des valeurs qui déterminent discrètement la durée de vie réelle des trous métallisés ou leur transformation en véritables bombes à retardement cachées dans votre carte. Le rapport d'aspect d'un via est le r......
Comprendre la réflexion des signaux et le contrôle de l'impédance dans la conception des PCB
Chaque fois qu'un signal est transmis numériquement d'un point à un autre, il modifie l'état d'une ligne de signal. Cette variation d'état peut être décrite comme une onde électromagnétique qui se déplace dans le circuit. Une réflexion du signal se produit lorsqu'une onde électromagnétique rencontre une interface entre deux milieux. Lorsque l'onde atteint cette interface, une partie de l'énergie est transmise sous forme de signal et une autre partie est réfléchie. Le processus se poursuit indéfiniment......
Conseils et astuces pour la conception des PCB flexibles
Les circuits imprimés flexibles (PCB flexibles) sont un type de circuit imprimé fabriqué à partir d'un matériau flexible, tel que le polyimide. Les FPCB sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment l'électronique grand public, les dispositifs médicaux et l'électronique automobile. PCB flexible de JLCPCB La conception des FPCB peut être complexe, car elle nécessite de prendre en compte plusieurs contraintes spécifiques. Cet article présente quelques conseils et astuces essentiels pour la co......
Rôle de l'impédance dans la conception des PCB
L'impédance est un paramètre complexe qui joue un rôle essentiel dans la conception des circuits imprimés (PCB), en particulier dans les circuits haute vitesse et haute fréquence. Elle représente l'opposition totale offerte par une piste de PCB au passage des signaux en courant alternatif (CA) transmis sur sa longueur. L'impédance influence fortement la qualité des signaux dans les PCB haute vitesse. Contrairement aux fils idéaux dont l'impédance est nulle, les pistes réelles de PCB possèdent des dime......