Symboles de Câblage Schématique : Un Guide de Référence Rapide
12 min
- Qu'est-ce que les symboles de câblage schématique ?
- Quelle est l'importance de ces symboles ?
- Symboles schématiques courants : Guide rapide
- Comprendre le Schéma Exemple
- Comment Lire un Schéma
- Pourquoi les Symboles de Schéma Électrique Sont Importants
- Conclusion
Les symboles de câblage schématique sont le langage d'un circuit en électronique et en génie électrique. Ils offrent un raccourci visuel rapide qui permet aux ingénieurs de mieux comprendre comment un circuit est construit. Non seulement ils révèlent le flux de courant et la chute de tension à travers un composant particulier du circuit, mais ils sont également essentiels pour la lecture, la conception et l'intégration de systèmes électroniques. Les diagrammes schématiques sont utilisés partout. Les informations graphiques fournissent des explications simples sur le fonctionnement et le comportement du système.
Les symboles de câblage schématique peuvent sembler complexes au début, mais les travailleurs électriques peuvent les apprendre à les identifier efficacement grâce à la pratique.
Qu'est-ce que les symboles de câblage schématique ?
Les symboles graphiques standardisés dans les diagrammes schématiques représentent les composants électriques utilisés pour la conception de circuits. Les symboles fonctionnent comme des composants électriques, montrant leurs rôles opérationnels et leurs connexions système à la place de leurs dimensions physiques réelles.
Par exemple :
- Une ligne en zigzag représente une résistance.
- Deux lignes parallèles représentent un condensateur.
- Une ligne enroulée représente un inducteur.
Dans le schéma ci-dessous, ces symboles se combinent pour former un circuit fonctionnel, montrant comment des symboles abstraits se transforment en un design pratique. Les symboles sont l'élément le plus important du diagramme schématique. Sans eux, un diagramme schématique ne peut jamais être complété de manière adéquate. Les symboles permettent aux ingénieurs et aux électriciens de comprendre et de travailler sur des circuits complexes.
Tout comme les lettres forment des mots, et les mots forment des phrases, les symboles utilisés s'assemblent pour créer des schémas.
Quelle est l'importance de ces symboles ?
La connaissance de ces symboles permet aux personnes de lire et de créer des circuits électriques plus efficacement. La capacité d'identifier ces symboles vous permet de :
- Déterminer instantanément le but opérationnel de tout circuit.
- Communiquer des idées avec d'autres ingénieurs ou techniciens.
- Localiser et résoudre les problèmes sans avoir à deviner.
- Gagner du temps lors de la conception, des tests et de la mise en page des PCB.
En résumé, les symboles schématiques représentent des concepts électroniques complexes sous une forme que vous pouvez visualiser et conceptualiser.
Symboles schématiques courants : Guide rapide
Êtes-vous prêt à découvrir une multitude de composants de circuits ? Voici quelques-uns des symboles schématiques standardisés pour divers composants :
| Catégorie | Nom du symbole | Description | Image du symbole |
| Alimentation et Terre | Alimentation DC | Terminal d'alimentation pour courant continu. | |
| Alimentation AC | Terminal d'alimentation pour courant alternatif avec tension/fréquence définie. | ||
| Batterie | Une combinaison de cellules fournit une tension DC au circuit. | ||
| Terre (Ground) | Connexion à la terre pour sécurité/référence de signal. | ||
| Châssis Terre | Terre connectée au châssis de l'équipement. | ||
| Connexions et Câblage | Fil droit | Conducteur électrique reliant les points du circuit. | |
| Jonction | Noeud où deux conducteurs ou plus se rencontrent (représenté par un point solide). | ||
| Pas de connexion | Câbles croisés sans connexion électrique. | ||
| Interrupteurs et Protection | Interrupteur SPST | Interrupteur à un seul pôle et un seul jet; contrôle de base marche/arrêt. | |
| Bouton poussoir (NO) | Interrupteur normalement ouvert, activé momentanément lors de la pression. | ||
| Fusible | Protège le circuit contre les surintensités en fondant en cas de défaut. | ||
| Disjoncteur | Déconnecte automatiquement l'alimentation en cas de surcharge et peut être réinitialisé. | ||
| Instruments de mesure | Ampèremètre | Mesure le flux de courant électrique dans un circuit. | |
| Voltmètre | Mesure la différence de potentiel entre deux points. | ||
| Composants passifs | Résistor | Limite le flux de courant et peut être représenté par un zigzag (IEC) ou un rectangle (ANSI). | |
| Résistor variable (Potentiomètre) | Permet d'ajuster manuellement la résistance. | ||
| Condensateur (polarisé) | Un type de condensateur électrolytique avec des bornes positive et négative. | ||
| Condensateur (non-polarisé) | Stocke une charge électrique et peut être utilisé pour le filtrage ou la temporisation. | ||
| Inducteur | Stocke l'énergie sous forme de champ magnétique et est utilisé dans les filtres ou les selfs. | ||
| Semi-conducteurs | Diode | Permet au courant de circuler dans une direction et bloque le flux inverse. | |
| Diode Zener | Maintient une tension constante lorsque la polarisation inverse dépasse la tension de claquage. | ||
| LED | Émet de la lumière lorsqu'elle est polarisée en avant et est utilisée comme indicateur. | ||
| Transistor NPN | Amplifie le courant et est couramment utilisé dans les circuits de commutation. | ||
| Transistor PNP | Semblable au transistor NPN, mais avec une polarité et un biais inversés. | ||
| MOSFET (canal N) | Canal de type N et interrupteur/transistor contrôlé par tension. | ||
| MOSFET (canal P) | Interrupteur/transistor contrôlé par tension et canal de type P. | ||
| Dispositifs de sortie et d'affichage | Lampe | Émet de la lumière comme source d'indication ou d'illumination. | |
| Buzzer | Produit un son pour des alertes ou des avertissements. | ||
| Haut-parleur | Convertit les signaux électriques en son audible. | ||
| Affichage à 7 segments | Affiche des informations numériques dans les appareils numériques. | ||
| Affichage LCD | Module d'affichage utilisant la technologie des cristaux liquides. |
Les symboles électriques et électroniques sont presque omniprésents dans l'ingénierie contemporaine. Les symboles de schématique électrique permettent à un concepteur de remplacer de longues descriptions par des graphiques normalisés sur un dessin, rendant ainsi le dessin moins verbeux, plus facile à lire et plus fonctionnel.
Comprendre le Schéma Exemple
Dans ce circuit, nous avons utilisé un régulateur de tension LM317 et un MOSFET IRLZ44N pour illustrer l'utilisation des symboles de câblage schématique afin de représenter les composants électriques reliés entre eux. Chaque appareil/symbole dans le schéma représente ce que fait le composant et comment il se connecte aux autres composants, de la même manière que les lettres (ou symboles) sont utilisées dans d'autres langues pour créer des mots et/ou des phrases.
1. Symboles de Source d'Alimentation et de Masse
Le symbole de la ligne longue et de la ligne courte représente la batterie (B1), la source d'alimentation. Le symbole du triangle inversé représente la masse (GND), ou le point de référence commun pour la tension du circuit. Ces symboles ne représentent pas la structure de la batterie. Ils ne symbolisent que la fonctionnalité électrique dans le circuit.
2. Le Régulateur de Tension (LM317)
La boîte avec U1 imprimée à l'intérieur est le symbole d'un régulateur de tension. Il a 3 broches : la tension d'entrée VIN, la tension de sortie VOUT, et une broche pour ajuster la sortie ADJ. La tension de sortie est régulée par les résistances R4 (280 ohms) et R5 (470 ohms), avec un filtrage assuré par un petit condensateur C1 (0,1 microfarad).
Symboles impliqués :
- Symbole de la résistance (ligne en zigzag) - contrôle ou divise la tension.
- Symbole du condensateur (deux lignes parallèles) - lisse les fluctuations de tension.
- Symbole de la masse - renvoie le courant à la source d'alimentation.
3. Section Indicateur (LED et Résistance)
LED1 est désigné comme un diode en conséquence. Les flèches indiquent qu'il s'agit d'une LED (diode électroluminescente) et qu'elle s'illuminera lorsque le courant la traversera. R3 est une résistance de 1 kΩ qui limite le courant pour la LED et la protège contre les risques de surchauffe.
Symboles impliqués :
- Symbole de la LED - indicateur lumineux de l'activité du circuit.
- Symbole de la résistance - limite le courant pour la sécurité.
4. MOSFET comme Interrupteur
Le symbole Q1 IRLZ44N représente un MOSFET à canal N, qui fonctionne comme un interrupteur électronique grâce à son fonctionnement de transistor. Il a trois bornes (Grille, Drain, Source) qui contrôlent la circulation du courant. La ligne qui se connecte à la Grille provient du symbole de l’interrupteur (KEY1), qui représente un déclencheur manuel ou un signal d'impulsion. Le MOSFET s’allume lorsque l’interrupteur ou le signal d’impulsion est appliqué. Il permet au courant de circuler à travers le circuit jusqu'à la masse.
Symboles impliqués :
- Symbole du transistor (MOSFET) - agit comme un interrupteur électronique.
- Symbole de l’interrupteur - représente un bouton ou un signal de commande externe.
Le Fonctionnement du Circuit
Le régulateur de tension LM317 maintient un flux constant de puissance à l'aide d'une batterie. La tension de sortie passe par R3 et la LED avant de s'illuminer pour indiquer la présence de la tension. Le MOSFET (Q1) agit comme un interrupteur électronique en appliquant un signal, ou une impulsion, au circuit contenant KEY1, permettant ainsi au courant de circuler depuis la LED jusqu'à la masse, activant ainsi l'interrupteur. Les résistances R1 et R2 définissent la tension de la grille pour les MOSFET et la sensibilité de commutation.
Comment Lire un Schéma
Comprendre quels composants sont représentés dans un schéma est plus de la moitié du travail pour le comprendre. Ce qui reste à faire, c’est de reconnaître comment ces symboles sont connectés entre eux.
Réseaux, Nœuds et Étiquettes
Les réseaux de schémas indiquent comment les composants sont câblés ensemble dans un circuit. Les réseaux sont représentés par des lignes reliant les bornes des composants. Parfois (mais pas toujours), ces lignes sont d’une couleur unique, comme les lignes vertes dans ce schéma :
Jonctions et Nœuds
Les fils peuvent connecter deux bornes ensemble, et ils peuvent aussi en connecter des dizaines. Lorsqu'un fil se divise en deux directions, cela crée une jonction. Nous représentons ces jonctions dans les schémas avec des nœuds, de petits points placés à l'intersection des fils.
Un nœud indique que les fils se connectent à ce point. Si un nœud est présent, cela signifie que les fils se rejoignent électriquement. Si les fils se croisent sans être connectés (c'est-à-dire sans un nœud à leur intersection), cela signifie qu'il n'y a pas de connexion électrique à ce point. Les nœuds sont cruciaux pour éviter toute confusion, car ils aident à identifier les connexions réelles dans un circuit. Les concepteurs doivent minimiser les chevauchements de fils non connectés, car cela peut entraîner des erreurs pendant la conception et rendre la lecture du schéma plus difficile.
Noms de Réseaux (Net Names)
Les schémas deviennent plus faciles à lire lorsque nous attribuons des noms aux réseaux (nets) au lieu de dessiner des fils qui traversent l'ensemble du diagramme. Tous les réseaux portant le même nom sont considérés comme connectés, même si aucun fil réel ne les relie entre eux. Les étiquettes de réseaux apparaissent soit directement au-dessus du réseau, soit sous forme de balises qui s'étendent depuis le fil.
Chaque réseau portant le même nom est considéré comme connecté, même si les fils ne se croisent pas réellement. Cela permet de simplifier les schémas en éliminant la nécessité de dessiner des fils partout, ce qui rend les circuits plus lisibles et moins encombrés.
Exemples : Les réseaux d'alimentation peuvent être étiquetés "VCC" ou "5V". Les réseaux de communication série peuvent être étiquetés "RX" ou "TX", ce qui indique respectivement la réception ou l'émission de données.
Pourquoi les Symboles de Schéma Électrique Sont Importants
Chaque aspect de ce diagramme, à l'exception du LED, est construit avec des symboles de câblage schématique, qui permettent de comprendre le fonctionnement du circuit sans avoir besoin de manipuler le matériel réel.
Ces symboles permettent une communication universelle, qu'on soit dans une salle de classe ou un laboratoire de conception. Toute personne connaissant ces symboles peut lire et comprendre le circuit. Cela rend le processus de conception plus efficace et moins susceptible aux erreurs de communication.
L'Avenir de la Représentation Schématique
Le développement des outils CAD assistés par IA et des logiciels de simulation a conduit à des avancées numériques dans les symboles schématiques. Les éditeurs schématiques intelligents modernes créent automatiquement des connexions et vérifient les erreurs tout en effectuant des simulations instantanées du circuit. Cependant, la compréhension fondamentale des symboles reste essentielle. Aucun outil ne peut remplacer la capacité d'un ingénieur à lire un circuit et à en comprendre la logique de manière approfondie.
Conclusion
Les éléments fondamentaux de la communication électrique existent dans les symboles de câblage schématique, qui servent de représentations visuelles. Ces symboles créent des systèmes organisés qui aident à comprendre les circuits, des simples clignotants LED aux réseaux complexes de microprocesseurs.
La connaissance de ces symboles permet de lire les circuits tout en vous donnant la capacité de concevoir et d'innover dans le cadre des systèmes technologiques modernes. Lorsque vous êtes prêt à concrétiser vos idées schématiques, JLCPCB propose des services complets de fabrication et d'assemblage de PCB — vous aidant à transformer vos conceptions de circuits depuis des diagrammes symboliques en cartes physiques de haute qualité utilisées dans des applications réelles.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Comment connecter et choisir une diode de roue libre
Points clés à retenir Positionnement de la diode: Connectez la diode de roue libre en parallèle sur la bobine du relais, avec sa cathode reliée au côté positif et son anode au côté négatif. Pourquoi c'est important: Lorsque le relais se désactive, la diode fournit un chemin sûr au courant restant de la bobine et évite une surtension qui pourrait endommager le transistor. Choisir la bonne diode: Sélectionnez une diode dont la tension inverse nominale est supérieure à la tension d'alimentation de la bob......
Guide du brochage des relais: schémas, fonctions et tests
Points clés à retenir Fonctions des broches: Un relais électromécanique standard possède deux broches de bobine, et chaque pôle ajoute une broche commune (COM), normalement ouverte (NO) et normalement fermée (NC). Vue représentée: Les empreintes de relais sont souvent dessinées en vue de dessous, avec les broches face à vous. Lorsqu'un dessin ne précise pas sa vue, vérifiez NC et NO avec un test de continuité. Nombre de broches d'un relais: Un relais à 5 broches est généralement SPDT, un relais à 4 br......
Pourquoi le rapport d'aspect des vias est essentiel
Avez-vous déjà reçu un lot de PCB présentant des circuits ouverts intermittents qui n'apparaissent qu'après la refusion ou les cycles thermiques? Dans la plupart des cas, la cause est un paramètre auquel on n'a pas accordé suffisamment d'attention: le rapport d'aspect du via. Ce rapport fait partie des valeurs qui déterminent discrètement la durée de vie réelle des trous métallisés ou leur transformation en véritables bombes à retardement cachées dans votre carte. Le rapport d'aspect d'un via est le r......
Comprendre la réflexion des signaux et le contrôle de l'impédance dans la conception des PCB
Chaque fois qu'un signal est transmis numériquement d'un point à un autre, il modifie l'état d'une ligne de signal. Cette variation d'état peut être décrite comme une onde électromagnétique qui se déplace dans le circuit. Une réflexion du signal se produit lorsqu'une onde électromagnétique rencontre une interface entre deux milieux. Lorsque l'onde atteint cette interface, une partie de l'énergie est transmise sous forme de signal et une autre partie est réfléchie. Le processus se poursuit indéfiniment......
Conseils et astuces pour la conception des PCB flexibles
Les circuits imprimés flexibles (PCB flexibles) sont un type de circuit imprimé fabriqué à partir d'un matériau flexible, tel que le polyimide. Les FPCB sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment l'électronique grand public, les dispositifs médicaux et l'électronique automobile. PCB flexible de JLCPCB La conception des FPCB peut être complexe, car elle nécessite de prendre en compte plusieurs contraintes spécifiques. Cet article présente quelques conseils et astuces essentiels pour la co......
Rôle de l'impédance dans la conception des PCB
L'impédance est un paramètre complexe qui joue un rôle essentiel dans la conception des circuits imprimés (PCB), en particulier dans les circuits haute vitesse et haute fréquence. Elle représente l'opposition totale offerte par une piste de PCB au passage des signaux en courant alternatif (CA) transmis sur sa longueur. L'impédance influence fortement la qualité des signaux dans les PCB haute vitesse. Contrairement aux fils idéaux dont l'impédance est nulle, les pistes réelles de PCB possèdent des dime......