This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Blog

Découvrez la puissance des projets ESP32

Publié initialement Jan 07, 2026, mis à jour Jan 07, 2026

9 min

Table des matières
  • Domotique avec l’ESP32
  • Les meilleurs projets IoT avec l’ESP32
  • L’ESP32 pour la surveillance environnementale
  • Projets ESP32 faciles pour débutants
  • Créer un jardin intelligent avec l’ESP32
  • Projets robotiques avec l’ESP32
  • Créer un réseau de capteurs sans fil avec l’ESP32
  • Avantages de l’ESP32 pour les objets connectés portables
  • Projets de drones DIY avec l’ESP32
  • Projets ESP32 pour enfants et adolescents
  • Conclusion

Le microcontrôleur ESP32 est très apprécié des passionnés de technologie pour ses fonctionnalités impressionnantes et sa grande polyvalence. Doté d’un processeur double cœur, du Wi-Fi et du Bluetooth, il est idéal pour de nombreux projets DIY et professionnels. Dans cet article, nous allons découvrir plusieurs projets ESP32 passionnants, allant de la domotique à la surveillance environnementale, afin de vous montrer comment exploiter pleinement ce microcontrôleur.

Domotique avec l’ESP32

La domotique est l’une des applications les plus populaires de l’ESP32. Grâce au Wi-Fi et au Bluetooth intégrés, il permet de contrôler des appareils à distance ou d’automatiser des tâches à la maison. Voici comment démarrer un projet de domotique avec l’ESP32 :

Choisir vos appareils : Décidez quels équipements vous souhaitez automatiser. Les plus courants sont l’éclairage, les thermostats et les caméras de sécurité.

Configurer l’ESP32 : Flashez votre ESP32 avec un firmware comme Tasmota ou ESPHome, compatibles avec des plateformes telles que Home Assistant.

Connecter les appareils : Utilisez des relais et des capteurs pour relier vos équipements à l’ESP32. La complexité dépendra du type d’appareil.

Programmer l’automatisation : Écrivez du code pour contrôler vos appareils. Par exemple, vous pouvez utiliser MQTT pour allumer ou éteindre des lumières selon l’heure ou les données des capteurs.

Intégrer les assistants vocaux : Améliorez votre système en le connectant à Amazon Alexa ou Google Assistant pour un contrôle mains libres.

Les meilleurs projets IoT avec l’ESP32

L’Internet des objets (IoT) est un domaine dans lequel l’ESP32 excelle. Voici quelques projets IoT populaires à réaliser avec ce microcontrôleur :

Thermostat intelligent : Créez un thermostat contrôlable depuis votre smartphone pour ajuster la température de votre maison à distance.

Station météo : Construisez une station météo capable de mesurer la température, l’humidité et la pression atmosphérique, puis d’envoyer les données vers un tableau de bord en ligne.

Sonnette connectée : Développez une sonnette intelligente qui envoie une notification sur votre téléphone lorsqu’un visiteur sonne, avec flux vidéo intégré.

Surveillance de la consommation énergétique : Utilisez l’ESP32 pour suivre la consommation électrique de votre maison et identifier des pistes d’économies d’énergie.

Jardin connecté : Mettez en place un système de surveillance de l’humidité du sol et automatisez l’arrosage pour assurer la bonne santé de votre jardin.

L’ESP32 pour la surveillance environnementale

La surveillance de l’environnement est essentielle pour protéger notre planète. L’ESP32 permet de réaliser de nombreux projets dans ce domaine :

Moniteur de qualité de l’air : Créez un appareil capable de mesurer les polluants atmosphériques (particules fines, COV) et d’afficher ou d’envoyer les données dans le cloud.

Capteur de qualité de l’eau : Développez un capteur mesurant le pH, la température et la turbidité de l’eau afin de détecter la pollution.

Suivi de la faune : Utilisez l’ESP32 avec des modules GPS et des capteurs pour suivre les déplacements d’animaux.

Stations météo : Installez des stations météo dans des zones isolées pour collecter des données sur la température, l’humidité, le vent et les précipitations.

Surveillance de la santé des sols : Mesurez l’humidité, la température et les nutriments du sol pour soutenir une agriculture durable.

Projets ESP32 faciles pour débutants

Si vous débutez avec l’ESP32, de nombreux projets simples vous permettront de vous familiariser avec ce microcontrôleur :

Contrôleur de LED : Pilotez un ruban LED RGB via une interface web ou une application mobile.

Enregistreur de température : Créez un système qui enregistre les données de température et les stocke sur une carte SD.

Détecteur de mouvement : Développez un détecteur de mouvement utilisant un capteur PIR pour déclencher une alerte ou une action.

Réveil intelligent : Concevez un réveil qui diffuse votre musique préférée ou interagit avec votre maison connectée.

Station météo sans fil : Affichez en temps réel les données météo sur un écran OLED.

Créer un jardin intelligent avec l’ESP32

Un projet de jardin intelligent automatise l’entretien de vos plantes. Voici les étapes clés :

Rassembler les composants : Capteurs d’humidité du sol, de température, d’humidité de l’air et relais pour l’arrosage.

Connecter les capteurs : Reliez correctement les capteurs aux broches GPIO de l’ESP32.

Écrire le programme : Programmez la lecture des données et l’activation de l’arrosage selon le niveau d’humidité du sol.

Configurer les alertes : Recevez des notifications lorsque l’humidité descend sous un seuil critique.

Surveillance à distance : Créez une interface web ou mobile pour suivre l’état de votre jardin à distance.

Projets robotiques avec l’ESP32

La robotique est un domaine passionnant pour l’ESP32. Voici quelques idées de projets :

Robot suiveur de ligne : Un robot qui suit une ligne au sol grâce à des capteurs infrarouges.

Robot éviteur d’obstacles : Utilise des capteurs à ultrasons pour détecter et éviter les obstacles.

Voiture télécommandée : Contrôlez un véhicule via une application mobile ou une télécommande.

Bras robotique : Réalisez un bras capable de saisir des objets ou de dessiner.

Drone : Assemblez un drone utilisant l’ESP32 comme contrôleur de vol avec GPS et transmission vidéo.

Créer un réseau de capteurs sans fil avec l’ESP32

Un réseau de capteurs sans fil (WSN) permet de collecter et transmettre des données à distance :

Choisir les capteurs : Température, humidité, luminosité, selon vos besoins.

Configurer les nœuds : Utilisez plusieurs ESP32 comme nœuds de capteurs.

Établir la communication : Connexion via Wi-Fi ou Bluetooth vers un serveur central.

Programmer la transmission des données : Lecture des capteurs et envoi des données en temps réel.

Visualiser les données : Affichage sur un tableau de bord web ou une application.

Avantages de l’ESP32 pour les objets connectés portables

Les technologies portables connaissent une croissance rapide, et l’ESP32 offre de nombreux avantages pour ce type de projets :

Format compact : L’ESP32 est suffisamment petit pour s’intégrer dans des dispositifs portables sans ajouter de volume excessif.

Faible consommation d’énergie : Son efficacité énergétique permet aux appareils portables de fonctionner plus longtemps avec une seule charge.

Connectivité sans fil : Le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés facilitent la connexion à d’autres appareils et réseaux.

Polyvalence : L’ESP32 prend en charge de nombreux capteurs et actionneurs, ce qui le rend adapté à une large gamme d’applications portables.

Rentabilité : Son coût abordable en fait une solution idéale pour le prototypage et le développement de technologies portables.

Projets de drones DIY avec l’ESP32

Les drones sont de plus en plus populaires, et l’ESP32 peut servir d’excellent contrôleur de vol pour des projets de drones DIY. Voici comment utiliser l’ESP32 dans un projet de drone :

Rassembler les composants : Vous aurez besoin de moteurs, d’hélices, d’un ESC (contrôleur de vitesse électronique), d’un châssis, d’une batterie, ainsi que de capteurs tels que le GPS et l’IMU (unité de mesure inertielle).

Assembler le drone : Construisez le châssis du drone et fixez les moteurs, les hélices et les autres composants.

Connecter l’ESP32 : Reliez l’ESP32 à l’ESC et aux différents capteurs. L’utilisation d’un shield ou d’un PCB personnalisé permet une meilleure connectivité.

Programmer le contrôleur de vol : Écrivez ou adaptez le code existant pour gérer les paramètres de vol du drone, tels que l’accélération, le lacet, le tangage et le roulis.

Tester et calibrer : Testez le drone dans un environnement contrôlé, calibrez les capteurs et affinez les algorithmes de contrôle de vol.

Projets ESP32 pour enfants et adolescents

Initier les enfants et les adolescents à l’électronique et à la programmation à travers des projets ludiques peut éveiller leur intérêt pour les domaines STEM. Voici quelques projets ESP32 attrayants pour les jeunes apprenants :

Jeux interactifs à LED : Créez des jeux simples utilisant des écrans LED et des boutons pour l’interaction, comme des jeux de mémoire ou des chronomètres de réaction.

Distributeur de nourriture intelligent pour animaux : Réalisez un distributeur qui délivre la nourriture à des heures programmées ou via une commande à distance.

Bracelet connecté de suivi d’activité : Développez un tracker de fitness qui mesure les pas, la fréquence cardiaque et d’autres indicateurs de santé.

Éclairage à commande vocale : Concevez un système permettant aux enfants de contrôler l’éclairage de leur chambre à l’aide de commandes vocales.

Robot compagnon : Construisez un petit robot capable de se déplacer, d’éviter les obstacles et de suivre des instructions simples.

Conclusion

L’ESP32 est un microcontrôleur puissant et polyvalent offrant des possibilités infinies de projets innovants. Que vous soyez débutant ou maker expérimenté, vous trouverez une grande variété de projets ESP32, allant de la domotique et de l’IoT à la robotique et aux technologies portables. Commencez par un projet simple, puis progressez vers des applications plus complexes à mesure que vous maîtrisez les capacités de l’ESP32. Pour tous vos besoins en PCB, pensez à JLCPCB, qui propose des circuits imprimés de haute qualité à un prix abordable pour donner vie à vos projets ESP32.

Continuez à apprendre