This website requires JavaScript.
Cupones
Envie a
Blog

Ancho de las pistas de PCB: importancia y cómo calcularlo

Publicado originalmente Nov 03, 2026, Actualizado Nov 03, 2026

7 min

Tabla de contenidos
  • Qué es el ancho de pista de una PCB
  • Factores clave que influyen en el ancho de pista
  • Consideraciones de diseño sobre el ancho de pista
  • Impacto del ancho de pista en los sistemas electrónicos  
  • Calculadora de ancho de pista de PCB
  • Conclusión

Diseñar una placa de circuito impreso (PCB) exige conocer bien muchos factores críticos, y el ancho de pista es uno de los más importantes. De él depende en buena medida que un dispositivo electrónico rinda bien, sea fiable y funcione como debe. En esta guía completa vas a ver cómo influye el ancho de pista en la integridad de señal, en la gestión térmica y en el comportamiento eléctrico de la placa. Con los conocimientos y las herramientas adecuadas, como las calculadoras de ancho de pista, podrás tomar decisiones con criterio que marcarán el éxito de tus diseños. Acompáñanos para entender a fondo los detalles del ancho de pista y su papel clave en el </spandiseño electrónico.

ancho de pista en el diseño de PCB

Qué es el ancho de pista de una PCB

El ancho de pista de una PCB es la anchura de los caminos conductores grabados sobre el sustrato, que llevan las señales eléctricas de un componente a otro. Es decisivo para la capacidad de corriente, la impedancia y el comportamiento térmico de las pistas, y por tanto influye en el rendimiento y la fiabilidad de toda la PCB.

ancho de pista de una PCB

Factores clave que influyen en el ancho de pista

1. Capacidad de corriente

La función principal de una pista es llevar corriente eléctrica de un punto a otro. Su ancho determina directamente cuánta corriente puede soportar sin superar los límites de temperatura ni provocar caídas de tensión excesivas.

2. Control de impedancia

En aplicaciones de alta frecuencia, como los circuitos de RF (radiofrecuencia) y los digitales de alta velocidad, mantener una impedancia controlada es fundamental para la integridad de señal. El ancho de pista, la separación entre pistas y las propiedades del dieléctrico determinan la impedancia característica de las líneas de transmisión.

control de impedancia en pistas de PCB

3. Disipación del calor

Las pistas de una PCB también sirven para evacuar el calor que generan los componentes o las corrientes elevadas. Un ancho de pista adecuado ayuda a repartir bien el calor y evita problemas térmicos como que la pista se despegue o que fallen las soldaduras.

disipación del calor en las pistas de una PCB

4. Caída de tensión

Las pistas estrechas tienen más resistencia, así que la tensión cae más a lo largo de su recorrido. Ajustando el ancho de las pistas, puedes reducir al mínimo esas caídas y asegurar que la alimentación llega de forma estable a los componentes sensibles.

5. Fabricabilidad

Los procesos de fabricación de PCB limitan el ancho mínimo de las pistas en función del espesor del cobre, la resolución del grabado y las tolerancias de fabricación. Tienes que encontrar el equilibrio entre lo que necesita tu diseño y lo que se puede fabricar.

Consideraciones de diseño sobre el ancho de pista

1. Requisitos de corriente

Calcula la corriente máxima que va a circular por cada pista y elige el ancho adecuado en función del aumento de temperatura que quieras admitir y de la caída de tensión aceptable.

2. Calculadoras de ancho de pista

Usa calculadoras de ancho de pista online o las herramientas de tu software de diseño para estimar el ancho según la corriente, el aumento de temperatura y otros parámetros.

calculadora de ancho de pista de PCB

3. Análisis de integridad de señal

Haz simulaciones de integridad de señal para asegurarte de que la impedancia está controlada y reducir al mínimo la degradación de la señal por reflexiones, diafonía o efectos de línea de transmisión.

4. Gestión térmica

Ten en cuenta el efecto térmico del ancho de las pistas, sobre todo en diseños de alta potencia o de alta densidad. Reparte el calor de forma uniforme ajustando el ancho de las pistas y añadiendo vías térmicas o disipadores cuando haga falta.

5. Comprobación de reglas de diseño (DRC)

Configura la comprobación de reglas de diseño para que se respeten el ancho mínimo de pista y las distancias de separación, de modo que el diseño cumpla las capacidades de fabricación y las normas de fiabilidad.

comprobación de reglas de diseño (DRC) en una PCB

Impacto del ancho de pista en los sistemas electrónicos  

1. Mejor rendimiento

Elegir bien el ancho de pista mejora la integridad de señal, reduce las caídas de tensión y garantiza que los sistemas electrónicos funcionen de forma fiable, sobre todo en aplicaciones de alta velocidad o de alta potencia.

2. Más fiabilidad

Un ancho de pista adecuado reduce el riesgo de problemas térmicos, como el sobrecalentamiento de las pistas o los fallos de soldadura, y mejora así la fiabilidad y la durabilidad de las PCB a largo plazo.

3. Fabricabilidad

Diseñar con anchos de pista optimizados hace que la fabricación sea más fluida y económica, y reduce la probabilidad de errores de fabricación o de retrasos en la producción.

Calculadora de ancho de pista de PCB

Las calculadoras de ancho de pista son herramientas imprescindibles para cualquier diseñador de PCB. Introduces parámetros como la corriente, el espesor del cobre, la temperatura ambiente y el aumento de temperatura admisible, y te dan el ancho de pista recomendado para tu aplicación.

Características principales de las calculadoras de ancho de pista

Interfaz fácil de usar: la mayoría tienen una interfaz sencilla que te permite introducir los parámetros y obtener una recomendación en muy poco tiempo.

Parámetros ajustables: puedes modificar los datos según las necesidades de tu proyecto, por ejemplo cambiando el peso del cobre o teniendo en cuenta otros materiales.

Cumplimiento de normas: muchas calculadoras se basan en las normas del sector para que el ancho recomendado cumpla los requisitos aplicables.

Versatilidad: muchas sirven para todo tipo de PCB, desde placas de una capa hasta diseños multicapa complejos.

Buenas prácticas al usar una calculadora de ancho de pista

Revisa los datos de entrada: comprueba dos veces que todos los datos son correctos antes de fiarte del resultado.

Contrástalo con tu fabricante: asegúrate de que el ancho recomendado encaja con las capacidades del fabricante de PCB que hayas elegido.

Ten en cuenta otros factores: usa la calculadora como punto de partida, pero piensa también en otros aspectos del diseño, como los esfuerzos mecánicos y las condiciones ambientales.

Diseño iterativo: vuelve a usar la calculadora a lo largo de todo el diseño para ajustar el ancho de las pistas a medida que el diseño avanza y tienes más información.

Conclusión

En resumen, cuidar al detalle el ancho de las pistas es fundamental en el diseño de PCB, porque es un factor decisivo para el rendimiento y la fiabilidad de los sistemas electrónicos. Si quieres llevar tus diseños a la realidad con precisión y calidad, JLCPCB es un socio de confianza. Con sus servicios avanzados de fabricación de PCB y su compromiso con la excelencia, te ayuda a hacer realidad tus proyectos con total seguridad. Tanto si trabajas en una aplicación de alta velocidad de última generación como en un circuito de alta potencia robusto, sus capacidades de fabricación garantizan que tus PCB cumplan los estándares más altos de calidad y rendimiento. Súmate a los muchos clientes que ya confían en JLCPCB para fabricar sus PCB y disfruta de un proceso sin complicaciones, del diseño a la entrega, con un proveedor que entiende la importancia de cada pista.

presupuesto pcb

Siga aprendiendo