Checklist antes de fabricar tu PCB HDI: errores comunes y cómo evitarlos
5 min
- ¿Qué cambia al pasar de un diseño multicapa convencional a un PCB HDI?
- Via-in-pad Filled & Capped: cómo ganar densidad sin depender de otro tipo de vía
- Checklist de diseño antes de enviar tu PCB HDI a fabricación
- Errores comunes que retrasan o encarecen la fabricación de un HDI
- Casos reales: cuándo un HDI compensa la inversión adicional
- Ejemplos de aplicación: wearables, IoT compacto y módulos RF
- Preguntas frecuentes antes de fabricar tu primer PCB HDI
Cuando un diseño multicapa convencional ya no tiene espacio para más componentes o más pistas, la siguiente opción suele ser buscar mayor densidad de interconexión (HDI). Antes de asumir que basta con subir tus archivos al configurador habitual, conviene verificar qué soporta realmente tu fabricante. Es decir, en JLCPCB, por ejemplo, la alta densidad se resuelve con via-in-pad Filled & Capped y backdrilling en señales de alta velocidad.
Esta checklist te ayuda a preparar tu diseño de alta densidad antes de enviarlo a cotización: qué verificar, los errores más comunes que retrasan el proceso, y cuándo la inversión adicional realmente se justifica.
¿Qué cambia al pasar de un diseño multicapa convencional a un PCB HDI?
Una PCB multicapa convencional conecta capas con vías pasantes que atraviesan todo el grosor de la placa. Ganar densidad de interconexión implica pistas y espaciados más finos y una forma distinta de resolver la conexión entre capas para aprovechar mejor el espacio bajo los componentes. Esto permite acomodar más densidad en menos espacio. En consecuencia, implica un proceso de fabricación distinto, generalmente con mayor costo y tiempo de entrega que una PCB estándar.
Via-in-pad Filled & Capped: cómo ganar densidad sin depender de otro tipo de vía
Cuando la fabricación se limita a vías pasantes, una alternativa habitual para ganar densidad es el vía-in-pad: la vía se rellena (con epoxy o pasta de cobre) y se cubre con una capa de cobre plateado, proceso conocido como Filled & Capped, dejando una superficie plana lista para soldar. Es precisamente este proceso el que permite colocar la vía directamente dentro del pad de un componente BGA sin perder flatness en la superficie de soldadura. Antes de dar por hecho que tu fabricante lo soporta, conviene revisar sus capacidades de fabricación publicadas.
Checklist de diseño antes de enviar tu PCB HDI a fabricación
· ¿Tu diseño necesita vías dentro del propio pad de componentes BGA de paso fino? Verifica si tu fabricante lo resuelve con via-in-pad.
· ¿Tienes una tabla completa de interconexión de vías lista para compartir?
· ¿Verificaste el ancho, espaciado y anillo anular mínimo que exige tu conteo de capas?
· ¿Corriste una verificación DFM antes de enviar el diseño?
Errores comunes que retrasan o encarecen la fabricación de un HDI
Uno de los errores más frecuentes es asumir que un HDI se pide igual que una PCB multicapa estándar: subir Gerbers, elegir capas y pagar. De ahí que la ambigüedad en la tabla de interconexión de vías suela generar idas y vueltas con el fabricante antes de poder cotizar. Por lo tanto, correr una verificación DFM antes de enviar el diseño ayuda a detectar estos problemas de trazado o espaciado a tiempo.

Casos reales: cuándo un HDI compensa la inversión adicional
Si tu diseño tiene espacio de sobra, un HDI rara vez se justifica: el costo adicional no se traduce en un beneficio real. No obstante, cuando el diseño incluye BGAs de paso fino por debajo de 0.5 mm o interfaces de alta velocidad, la inversión sí se justifica, porque ahí reducir la longitud de las interconexiones deja de ser una mejora opcional y pasa a ser una necesidad eléctrica.
Ejemplos de aplicación: wearables, IoT compacto y módulos RF
Los wearables son un caso típico: el espacio disponible es mínimo, así que cada milímetro cuenta. Los módulos IoT compactos enfrentan la misma restricción de espacio, ya que deben integrar conectividad inalámbrica en una huella reducida. Los módulos RF, en cambio, no dependen tanto del espacio como de la señal: ahí la integridad a alta frecuencia exige interconexiones cortas y bien controladas.

Preguntas frecuentes antes de fabricar tu primer PCB HDI
¿Un HDI es más caro que una PCB multicapa estándar?
Generalmente sí, porque ganar densidad implica pasos adicionales como el via-in-pad Filled & Capped o el backdrilling, que no forman parte de una PCB multicapa estándar. La diferencia de costo varía según cuántos de estos procesos necesite tu diseño.
¿Cómo se logra la alta densidad de interconexión sin depender de otro tipo de vía?
Combinando varias técnicas sobre una base de vías pasantes: via-in-pad Filled & Capped para colocar componentes BGA de paso fino, backdrilling para limpiar el stub en señales de alta velocidad, y control de impedancia para mantener la señal estable en todo el stackup.
¿Cuántas capas necesita un diseño para considerarse HDI?
No hay un mínimo estricto de capas. En la práctica, suele aplicarse cuando una PCB convencional ya no permite la densidad de routing que exige el diseño, sin importar si eso ocurre en una placa de 6 capas o de 20.
¿Cuánto tarda en cotizarse un HDI comparado con una PCB estándar?
En definitiva, un tiempo similar al de una PCB multicapa estándar, ya que el via-in-pad suele estar disponible desde el configurador estándar y no exige una revisión de ingeniería aparte, a diferencia de otros procesos.
Siga aprendiendo
Uso de la tecnología vía en pad (Via-in-Pad): Lo que necesita saber, pautas de diseño y más…
En el diseño de PCB (placas de circuito impreso) multicapa, las vías son elementos esenciales que conectan las distintas capas de la placa. A medida que los dispositivos electrónicos se vuelven más compactos y complejos, los diseñadores tienen que recurrir a tecnologías avanzadas para aprovechar mejor el espacio de la placa y mejorar su rendimiento. Una de ellas es la tecnología de vía en pad, cada vez más habitual en los diseños de PCB de alta densidad y alto rendimiento. En este artículo verás los f......
Via-in-Pad en PCBs: Ventajas y desafíos
En el diseño de placas de circuito impreso (PCB), la vía en pad (via-in-pad) se ha convertido en una técnica muy extendida, sobre todo en los diseños de interconexión de alta densidad (HDI). Está pensada especialmente para BGA con un paso de 0,8 mm o menos. Consiste en colocar una vía directamente dentro del pad de montaje superficial de un componente, lo que aporta varias ventajas de diseño y de rendimiento. Por ejemplo, permite colocar los condensadores de desacoplo más cerca de los pines del CI, lo......
Checklist antes de fabricar tu PCB HDI: errores comunes y cómo evitarlos
Cuando un diseño multicapa convencional ya no tiene espacio para más componentes o más pistas, la siguiente opción suele ser buscar mayor densidad de interconexión (HDI). Antes de asumir que basta con subir tus archivos al configurador habitual, conviene verificar qué soporta realmente tu fabricante. Es decir, en JLCPCB, por ejemplo, la alta densidad se resuelve con via-in-pad Filled & Capped y backdrilling en señales de alta velocidad. Esta checklist te ayuda a preparar tu diseño de alta densidad ant......
Cómo realizar una comprobación de reglas de diseño (DRC) para sus PCB
Cada vez que diseñas una PCB y quieres convertirla en un producto real, tendrás que asegurarte de que el diseño cumpla con todas las restricciones del proceso de fabricación de PCB estándar. Estas restricciones en el diseño de PCB se conocen como reglas de diseño, y para verificar estas reglas en un software CAD tenemos que ejecutar el algoritmo DRC (Verificación de Reglas de Diseño). La creciente complejidad de las placas ha hecho casi imposible llevar a cabo el proceso de verificación de reglas de d......
Formatos de archivos PCB
Pedir placas de circuito impreso (PCBs) implica proporcionar información precisa y detallada sobre el diseño y las especificaciones de la placa. Por eso son necesarios formatos de archivo de PCB específicos. La fabricación solo puede llevarse a cabo con éxito si se dispone de un archivo de PCB completo. Diseñar una PCB y comunicar esas decisiones de diseño depende de archivos como los esquemas del circuito, la lista de materiales (BOM), los diseños de PCB y la información de diseño de apilado de capas......
¿Cuál es la diferencia entre los agujeros countersink y los agujeros ounterbore en PCBs?
Cuando se diseñan placas de circuito impreso (PCBs), los ingenieros suelen necesitar crear agujeros en la placa para montar componentes o fijar conectores. Dos tipos comunes de agujeros son el avellanado cónico (countersink) y el avellanado cilíndrico o escariado plano (counterbore). Aunque pueden parecer similares a simple vista, existen diferencias importantes entre ambos que afectan directamente a su uso en una PCB. Ambos términos son utilizados comúnmente en el mecanizado CNC. En general, el aguje......