Via-in-Pad en PCBs: Ventajas y desafíos
10 min
- ¿Qué es un pad y por qué usar vías en pad?
- Aspectos de diseño de la vía en pad
- La vía en pad aumenta la densidad de componentes
- Ventajas de la vía en pad
- Retos e inconvenientes de la vía en pad
- Aplicaciones prácticas
- Vía en pad frente a vías convencionales
- Servicios de vía en pad de JLCPCB
- Conclusión
En el diseño de placas de circuito impreso (PCB), la vía en pad (via-in-pad) se ha convertido en una técnica muy extendida, sobre todo en los diseños de interconexión de alta densidad (HDI). Está pensada especialmente para BGA con un paso de 0,8 mm o menos. Consiste en colocar una vía directamente dentro del pad de montaje superficial de un componente, lo que aporta varias ventajas de diseño y de rendimiento. Por ejemplo, permite colocar los condensadores de desacoplo más cerca de los pines del CI, lo que mejora el desacoplo y el comportamiento frente al ruido. Bien aplicada, la vía en pad es compatible con aplicaciones térmicas, de apantallamiento de RF y de potencia. Sin embargo, también plantea retos de fabricación específicos, que hay que tener en cuenta durante el diseño y la producción. En este artículo verás las ventajas, los retos y los aspectos prácticos de usar vías en pad en el diseño de PCB.
Las vías sirven para llevar las señales eléctricas de una capa a otra en las PCB multicapa. En lugar de sacar una pista desde el pin y colocar una vía convencional, la vía se puede hacer directamente en el pad. Así se ahorra espacio, se simplifica el ruteado, se mejora la gestión térmica y se reduce la inductancia parásita. Eso sí, las vías en pad suelen ser más caras que las convencionales. Comprueba las capacidades de tu fabricante de PCB y asegúrate de exportar desde tu herramienta de diseño todos los archivos necesarios para que tus placas se fabriquen sin problemas.
¿Qué es un pad y por qué usar vías en pad?
Un pad es una zona conductora de la PCB donde se sueldan los componentes. Los pads son fundamentales para conseguir conexiones eléctricas y mecánicas fiables entre los componentes y la placa. En los diseños convencionales, las vías se colocan fuera de los pads para conectar las distintas capas de la PCB. Pero en los diseños HDI, con poco espacio, colocar las vías dentro de los pads, lo que se conoce como vía en pad, permite aprovechar mejor el espacio y mejora el comportamiento eléctrico.
La vía en pad es especialmente útil en:
- Diseños de alta densidad
- Encapsulados BGA
- Diseños de alta velocidad
- Gestión térmica
Tiene muchas otras ventajas, como la mejora de la integridad de señal, que veremos más abajo en un apartado específico.
Aspectos de diseño de la vía en pad
Para usar vías en pad hay que seguir unas pautas de diseño concretas que garanticen la fabricabilidad y la fiabilidad:
- Relleno y tapado de las vías: si la vía queda abierta, la soldadura puede escaparse por el taladro y dejar el pad con soldadura insuficiente. Para evitarlo, las vías tienen que rellenarse con epoxi y taparse con cobre.
- Definición del pad: los pads definidos por el cobre (NSMD) deben cubrir por completo la vía para que la soldadura no se extienda, mientras que los pads definidos por la máscara de soldadura (SMD) solo admiten colocar la vía dentro del pad de forma limitada.
- Aspectos térmicos y de RF: en aplicaciones de potencia, las vías térmicas dentro de los pads mejoran la disipación del calor. En diseños de RF, la vía en pad reduce al mínimo las discontinuidades de impedancia.
- Espesor del cobre: asegúrate de que el metalizado de la vía tiene el espesor de cobre suficiente para soportar los esfuerzos mecánicos y térmicos.
- Máscara de soldadura: una buena cobertura de la máscara de soldadura evita puentes de soldadura y garantiza uniones robustas.
La vía en pad aumenta la densidad de componentes
El motivo principal para usar vías en pad es aumentar la densidad de componentes en el layout de la PCB, a cambio de un coste mayor. Para usarlas correctamente, hay que rellenar las vías y metalizarlas por encima para dejar una superficie soldable para los componentes SMD. Si se cumple esta práctica, las vías en pad se pueden usar sin problemas de montaje. Y ahora puedes probar el proceso gratuito de vía en pad de JLCPCB, que aumenta un 200 % la eficiencia del diseño de PCB.
Como se usan en layouts de alta densidad, las vías en pad permiten conseguir densidades de colocación de componentes mucho mayores. Si piensas usarlas, tienes que rellenar las vías para que la soldadura no pase a la otra cara de la placa y provoque defectos de montaje. Siguiendo esta pauta básica, la vía en pad es una forma eficaz de aumentar la densidad de componentes de tu PCB.
Ventajas de la vía en pad
Como hemos visto en el apartado anterior, uno de los principales motivos para usar vías en pad es ahorrar espacio. Colocar las vías justo debajo del pad no solo libera espacio, sino que también simplifica el ruteado (sobre todo en los encapsulados BGA) y mejora mucho la disipación del calor de los componentes que más se calientan. Las vías en pad también permiten colocar los condensadores de desacoplo más cerca de los componentes, lo que reduce la inductancia. En los diseños e interfaces de alta velocidad, esto se traduce en una mejor integridad de señal. En concreto, estas son las principales ventajas de la tecnología de vía en pad:
- Optimización del espacio: permite layouts compactos, sobre todo con BGA y componentes pequeños.
- Mejor integridad de señal: acorta las pistas, lo que reduce las pérdidas de señal y las interferencias.
- Mejor comportamiento térmico: las vías en pad actúan como canales térmicos y disipan el calor de forma eficiente.
- Ruteado más sencillo: facilita el ruteado en diseños densos porque reduce la necesidad de pistas adicionales.
- Condensadores de desacoplo más cerca: permite colocar los condensadores más cerca de los pines del componente, lo que mejora la alimentación.
Retos e inconvenientes de la vía en pad
La vía en pad tiene algunos inconvenientes que conviene conocer de antemano para decidir con criterio. Siempre es buena idea revisarlos antes de optar por este tipo de diseño. Si las vías no se colocan y se rellenan con precisión, aparecen protuberancias en la superficie. Estas irregularidades pueden complicar la soldadura de los componentes, sobre todo de los más pequeños y de paso fino. Por eso, al fabricar vías en pad, el fabricante tiene que eliminar todas las protuberancias de la superficie. Sin unas técnicas de fabricación adecuadas, las vías en pad son difíciles de diseñar y de fabricar.
- Complejidad de fabricación: exige procesos avanzados, como el relleno y el planarizado de las vías, que encarecen la fabricación.
- Problemas de soldadura: si las vías quedan abiertas, absorben la soldadura y las uniones quedan débiles.
- Limitaciones de diseño: una vía mal colocada puede provocar el efecto lápida (tombstoning) o que la pasta de soldadura se extienda.
- Dilatación térmica: las diferencias de dilatación térmica entre materiales pueden provocar esfuerzos mecánicos y fallos.
Aplicaciones prácticas
Las vías en pad se usan mucho con componentes en encapsulado BGA, porque ahí no queda mucho espacio para otras vías. El tamaño de las bolas de soldadura y la distancia entre pines contiguos de un BGA pueden ser de solo una fracción de milímetro, lo que complica muchísimo el ruteado por la superficie. Se pueden sacar pistas muy finas desde cada pin hasta un sitio adecuado para hacer la vía.
Pero no es la mejor opción. Los pines de un BGA están dispuestos de forma ordenada en una matriz, y cada pin tiene una pequeña bola de soldadura. En comparación con otros encapsulados habituales, como los de doble fila (DIL), los BGA son más compactos y robustos. Por eso, en lugar de intentar sacar todos los pines con pistas y hacer las vías lejos del componente, se pueden hacer las vías justo debajo de los pads del BGA para llevar la señal de cada pin a la capa necesaria. Algunos dispositivos que usan este tipo de diseño:
- Smartphones y wearables, donde un diseño compacto es fundamental.
- Circuitos de RF de alta frecuencia, que necesitan una degradación mínima de la señal.
- Electrónica de potencia, para mejorar la disipación térmica.
- Dispositivos médicos, donde la fiabilidad y el aprovechamiento del espacio son clave.
Vía en pad frente a vías convencionales
Para muchas personas que usan placas de circuito impreso en su sector, elegir entre vías convencionales y una configuración con vías en pad (VIP) sigue pareciendo un misterio. Algunas se preguntan si es importante acertar con la elección, si merece la pena pagar más por probar la vía en pad y si se convertirá en el estándar con el que se juzgarán todas las placas en el futuro.
Si todavía no tienes claro si te conviene usar vías convencionales o vías en pad, lo mejor es analizar la densidad de tu diseño, el paso de los componentes y las necesidades térmicas y de señal, y consultarlo con tu fabricante de PCB antes de cerrar el layout.
Servicios de vía en pad de JLCPCB
JLCPCB, un fabricante líder de PCB, ofrece servicios avanzados de vía en pad adaptados a los requisitos de diseño actuales. Incluyen el relleno, el tapado y el metalizado de las vías, para que la soldadura apenas se escape y las conexiones sean fiables. Con procesos de fabricación de última generación, JLCPCB ofrece soluciones económicas para diseños HDI, que te permiten usar vías en pad con gran precisión y eficiencia. Consulta nuestro artículo completo sobre la vía en pad en placas de 6 a 20 capas.
Conclusión

La vía en pad es una técnica muy potente para los diseños de PCB actuales: aprovecha mejor el espacio, mejora el comportamiento eléctrico y optimiza la gestión térmica. Sin embargo, también plantea retos de fabricación y de diseño, así que exige una planificación cuidadosa y trabajar con un fabricante de PCB de confianza como JLCPCB. Si entiendes bien sus ventajas y sus limitaciones, podrás aprovechar la vía en pad para conseguir diseños de PCB fiables y de alto rendimiento. Con unas buenas prácticas de diseño y una fabricación avanzada, la vía en pad sigue teniendo un papel clave en la evolución de la tecnología de PCB.
Siga aprendiendo
Uso de la tecnología vía en pad (Via-in-Pad): Lo que necesita saber, pautas de diseño y más…
En el diseño de PCB (placas de circuito impreso) multicapa, las vías son elementos esenciales que conectan las distintas capas de la placa. A medida que los dispositivos electrónicos se vuelven más compactos y complejos, los diseñadores tienen que recurrir a tecnologías avanzadas para aprovechar mejor el espacio de la placa y mejorar su rendimiento. Una de ellas es la tecnología de vía en pad, cada vez más habitual en los diseños de PCB de alta densidad y alto rendimiento. En este artículo verás los f......
Via-in-Pad en PCBs: Ventajas y desafíos
En el diseño de placas de circuito impreso (PCB), la vía en pad (via-in-pad) se ha convertido en una técnica muy extendida, sobre todo en los diseños de interconexión de alta densidad (HDI). Está pensada especialmente para BGA con un paso de 0,8 mm o menos. Consiste en colocar una vía directamente dentro del pad de montaje superficial de un componente, lo que aporta varias ventajas de diseño y de rendimiento. Por ejemplo, permite colocar los condensadores de desacoplo más cerca de los pines del CI, lo......
Checklist antes de fabricar tu PCB HDI: errores comunes y cómo evitarlos
Cuando un diseño multicapa convencional ya no tiene espacio para más componentes o más pistas, la siguiente opción suele ser buscar mayor densidad de interconexión (HDI). Antes de asumir que basta con subir tus archivos al configurador habitual, conviene verificar qué soporta realmente tu fabricante. Es decir, en JLCPCB, por ejemplo, la alta densidad se resuelve con via-in-pad Filled & Capped y backdrilling en señales de alta velocidad. Esta checklist te ayuda a preparar tu diseño de alta densidad ant......
Cómo realizar una comprobación de reglas de diseño (DRC) para sus PCB
Cada vez que diseñas una PCB y quieres convertirla en un producto real, tendrás que asegurarte de que el diseño cumpla con todas las restricciones del proceso de fabricación de PCB estándar. Estas restricciones en el diseño de PCB se conocen como reglas de diseño, y para verificar estas reglas en un software CAD tenemos que ejecutar el algoritmo DRC (Verificación de Reglas de Diseño). La creciente complejidad de las placas ha hecho casi imposible llevar a cabo el proceso de verificación de reglas de d......
Formatos de archivos PCB
Pedir placas de circuito impreso (PCBs) implica proporcionar información precisa y detallada sobre el diseño y las especificaciones de la placa. Por eso son necesarios formatos de archivo de PCB específicos. La fabricación solo puede llevarse a cabo con éxito si se dispone de un archivo de PCB completo. Diseñar una PCB y comunicar esas decisiones de diseño depende de archivos como los esquemas del circuito, la lista de materiales (BOM), los diseños de PCB y la información de diseño de apilado de capas......
¿Cuál es la diferencia entre los agujeros countersink y los agujeros ounterbore en PCBs?
Cuando se diseñan placas de circuito impreso (PCBs), los ingenieros suelen necesitar crear agujeros en la placa para montar componentes o fijar conectores. Dos tipos comunes de agujeros son el avellanado cónico (countersink) y el avellanado cilíndrico o escariado plano (counterbore). Aunque pueden parecer similares a simple vista, existen diferencias importantes entre ambos que afectan directamente a su uso en una PCB. Ambos términos son utilizados comúnmente en el mecanizado CNC. En general, el aguje......