Guía completa sobre PCB FR4: la verdad del material FR4, especificaciones reales y cuándo usarlo (o evitarlo)
15 min
- Propiedades del material FR4 que realmente importan
- Especificaciones de PCB FR4: lo que realmente ofrecen los fabricantes
- Fabricación de PCB FR4: diferencias y limitaciones del proceso
- Cuándo el FR4 es ideal (y cuándo debería evitarlo)
- Matriz rápida de decisión de materiales:
- Conclusión: checklist rápido de FR4 antes de realizar su pedido
FR-4 no es un código secreto; literalmente significa retardante de llama (grado 4). En términos de PCB, FR-4 es una designación de grado de NEMA (National Electrical Manufacturers Association) para un laminado epoxi reforzado con fibra de vidrio. Podemos decir que es un compuesto de tela de fibra de vidrio tejida unida con una resina epoxi que contiene aditivos retardantes de llama. El “FR” significa retardante de llama, pero tenga en cuenta que esto no implica automáticamente certificación UL94 V-0. Solo indica que la resina está formulada para autoextinguirse si se incendia. FR-4 fue nombrado en 1968 por NEMA y desde entonces ha sustituido a grados más antiguos como G-10 debido a su epoxi bromado resistente al fuego.
Explicación del grado NEMA FR-4:
La norma NEMA LI-1 define FR-4 como "productos termoestables laminados industriales" y fue armonizada con la especificación militar (MIL-I-24768) a partir de 1999. Esto significa que, para que una placa pueda clasificarse como FR-4, debe cumplir ciertos requisitos mecánicos, térmicos y de inflamabilidad según las especificaciones del fabricante (MIL-I-24768). Existen otros grados como FR-5 y FR-6, pero el FR-4 se ha convertido en el estándar de la industria. "FR-4" designa un tipo específico de material laminado (combinación epoxi/fibra de vidrio) diseñado para resistir el fuego. No significa que haga que los componentes sean “ignífugos”.
Química: epoxi + tejido de vidrio + retardante de llama:
FR-4 es literalmente capas de fibra de vidrio y epoxi. Integradas en la resina epoxi verde curada, pueden imaginarse como las “láminas” de una lasaña de PCB. La resina suele ser epoxi con contenido de bromo (a menudo utilizando TBBPA u otros compuestos bromados), lo que le permite autoextinguirse al quemarse.
En resumen, FR-4 = fibra de vidrio + resina (epoxi) con química bromada retardante de llama. Combina resistencia mecánica ligera con bajo coste. Podría decirse en tono informal que FR-4 significa “fuegos reducidos, grado 4”. Lo importante es que las resinas epoxi del FR-4 están formuladas específicamente para detener la combustión, razón por la cual este material se ha convertido en el estándar de la industria PCB.
Propiedades del material FR4 que realmente importan
No todas las especificaciones de material son igual de relevantes. Para los diseñadores de PCB, las propiedades críticas del FR-4 incluyen la temperatura de transición vítrea (Tg), la temperatura de descomposición (Td), la expansión térmica (CTE), la constante dieléctrica (Dk) y el factor de disipación (Df). A continuación se muestran valores típicos aproximados para un FR-4 estándar (pueden variar según el fabricante):
- Temperatura de transición vítrea (Tg): Es de 130–140 °C para FR-4 estándar. Es la temperatura a partir de la cual la placa comienza a ablandarse. Los materiales FR-4 de alta Tg pueden alcanzar 170–180 °C para procesos sin plomo.
- Temperatura de descomposición (Td): Alrededor de 300–350 °C (por ejemplo, algunas variantes indican 355 °C). Es el punto en el que la resina se descompone químicamente.
- CTE (coeficiente de expansión térmica): Es de 12–17 ppm/°C en el plano (X/Y) y de 60–80 ppm/°C en el eje Z. El tejido de fibra limita la expansión en X/Y, pero en Z puede ser hasta 5 veces mayor.
- Constante dieléctrica (Dk): Aproximadamente 4,2–4,8 a 1 MHz, reduciéndose ligeramente a 4,4 a 1 GHz. Esto afecta la velocidad e impedancia de señal.
- Factor de disipación (Df): Bajo (0,015 a 0,03 entre 1 MHz y 1 GHz). Un Df menor implica menos pérdidas. El FR-4 no es ideal para RF, pero funciona bien hasta unos pocos GHz.
| Parámetro | Valor típico (FR4) |
| Temperatura de transición vítrea (Tg) | 130–140 °C (FR-4 estándar) 170–180 °C (FR-4 alta Tg) |
| Temperatura de descomposición (Td) | 300–350 °C (hasta ~355 °C en algunos grados) |
| CTE – En plano (X/Y) | 12–17 ppm/°C |
| CTE – Eje Z | 60–80 ppm/°C |
| Constante dieléctrica (Dk) | 4,2–4,8 @ 1 MHz 4,4 @ 1 GHz |
| Factor de disipación (Df) | 0,015–0,03 @ 1 MHz–1 GHz |
Muchas placas utilizan estos valores “típicos de FR-4” como referencia. Por supuesto, los valores reales varían según el proveedor, por lo que en diseños críticos de alta frecuencia o alta fiabilidad siempre se debe consultar la hoja de datos específica.
FR-4 estándar vs alta Tg vs libre de halógenos
Incluso dentro del grado FR-4 existen variantes adaptadas a diferentes necesidades. El FR-4 estándar (Tg alrededor de 130 °C) es el más económico y se utiliza en la mayoría de las PCB de consumo. Las variantes de alta Tg están diseñadas para soldadura sin plomo y entornos extremos. Estas pueden alcanzar Tg de 170–180 °C o más para soportar múltiples ciclos de reflow a 260 °C.
Por último, el FR-4 libre de halógenos utiliza retardantes de llama basados en fósforo y nitrógeno en lugar de bromo, cumpliendo así con RoHS y normativas medioambientales. Sus propiedades básicas son similares, pero evita el uso de bromo. Si necesita mayor margen térmico o una opción más ecológica, es una buena elección.
Especificaciones de PCB FR4: lo que realmente ofrecen los fabricantes
Cuando solicita PCBs FR-4, ¿qué puede esperar realmente de los fabricantes?
Rango de espesores (0,2–3,2 mm), pesos de cobre y tolerancias
La mayoría de los laminados rígidos FR-4 están disponibles en espesores desde aproximadamente 0,127 mm (0,005″) hasta 3,175 mm (0,125″). En la práctica, las placas suelen fabricarse entre 0,4 y 2,0 mm. Los fabricantes suelen disponer de núcleos estándar de 0,2, 0,4, 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,4 y 3,2 mm.
El peso del cobre suele ser de ½ oz, 1 oz o 2 oz por cara (17 μm, 35 μm, 70 μm). Las capas internas suelen ser de ½ a 1 oz, mientras que las externas pueden alcanzar 3–4 oz en casos extremos. Según IPC-4562, una lámina nominal de 1 oz (35 μm) puede ser legalmente de hasta 31 μm, lo que implica una variación de aproximadamente ±10%. Tras los procesos de galvanizado o grabado, el cobre final puede variar ligeramente, por lo que los diseñadores suelen dejar margen.
Compatibilidad con acabados superficiales:
Los sustratos FR-4 son compatibles con todos los acabados superficiales habituales de PCB. Entre los más comunes están HASL (nivelado por aire caliente, con o sin plomo) y ENIG (níquel químico/oro por inmersión). Otros incluyen plata o estaño por inmersión, OSP y ENEPIG.
HASL es el acabado clásico de bajo coste, mientras que ENIG proporciona una superficie plana ideal para componentes de paso fino. OSP es un recubrimiento orgánico económico utilizado en placas de consumo. En general, FR-4 no presenta limitaciones en cuanto a acabados disponibles.
Fabricación de PCB FR4: diferencias y limitaciones del proceso
Las placas FR-4 se fabrican utilizando procesos estándar de PCB rígidas. Sin embargo, su naturaleza vítrea impone ciertas limitaciones.
Taladrado, metalizado y prensado multicapa en FR-4
El taladrado del FR-4 se realiza normalmente con brocas de carburo. A diferencia de las placas flexibles o con núcleo metálico, el FR-4 es lo suficientemente rígido como para utilizar taladradoras CNC convencionales. Las fibras de vidrio del FR-4 son abrasivas, por lo que las brocas de carburo son esenciales para evitar un desgaste rápido. Los agujeros perforados (vías y componentes de orificio pasante, TH) se metalizan posteriormente con cobre mediante un proceso electrolítico. En la producción multicapa, los núcleos de FR-4 (paneles revestidos de cobre) se alternan con láminas de prepreg. Este conjunto se somete a prensado en caliente, donde la resina epoxi del prepreg se funde y fluye para unir las capas. En resumen, la laminación de FR-4 corresponde al stack up (apilado) multicapa con prensado a alta temperatura, utilizando el mismo proceso empleado en cualquier PCB rígida.
Relación de aspecto, reglas de tamaño de vía y ancho/espaciado
Las fábricas suelen diseñar con una relación de aspecto (espesor de placa : diámetro del agujero) de aproximadamente 8:1 a 10:1 para un metalizado fiable. Por ejemplo, algunos fabricantes permiten hasta 13:1 en placas de 2 mm (es decir, agujeros de 0,2 mm). En la práctica, 10:1 se considera una regla segura.
Tamaño de agujeros: Las microvías pueden ser de 0,1–0,15 mm, pero las vías metalizadas estándar suelen ser ≥0,2–0,3 mm. Diámetros inferiores a 0,15 mm resultan muy costosos o poco prácticos.
Ancho/espaciado de pistas: Con cobre de 1 oz, muchas fábricas garantizan un mínimo de 0,1–0,15 mm (4–6 mil) tanto para el ancho de pista como para el espaciado. Como ejemplo, la tabla de una fábrica muestra límites en capas externas desde 0,2–0,3 mm hasta 0,125 mm, siendo necesario aumentar el espaciado cuando se utilizan mayores espesores de cobre. Su fabricante especificará sus capacidades reales, pero el FR-4 en sí no permite automáticamente obtener líneas más finas que otros sustratos.
Por qué el FR4 empieza a fallar por encima de 8–12 capas
El apilado de más capas lleva al FR-4 hacia sus límites. Cada capa añade resina epoxi y cobre, por lo que aumentan tanto el espesor total como el calor interno. El FR-4 estándar (con una Tg alrededor de 130 °C) puede llegar a ablandarse si se somete a exceso de temperatura o a deformaciones durante múltiples ciclos de laminación o reflow. Muchas fábricas consideran que entre 8 y 12 capas (especialmente en placas gruesas) es el límite práctico para el FR-4 estándar.
Más allá de este punto, los paneles son propensos a deformarse o a sufrir delaminación durante los ciclos térmicos. De hecho, cada paso adicional de laminación somete a la resina epoxi a mayor estrés, lo que exige un control de proceso más estricto. Por este motivo, las placas con un alto número de capas suelen requerir FR-4 de alta Tg u otros laminados más rígidos. En resumen, por encima de 10 capas el FR-4 no “falla” como tal, sino que el material estándar necesita una mejora para poder adaptarse a las exigencias del diseño.
Cuándo el FR4 es ideal (y cuándo debería evitarlo)
Ningún material es perfecto para todas las aplicaciones. Seamos prácticos sobre cuándo el FR-4 es la mejor opción y cuándo no lo es.
Proyectos de consumo e IoT sensibles al coste
Este es el punto fuerte del FR-4. Cuando necesita una PCB económica de uso general. Es un material ampliamente utilizado y de bajo coste; la industria fabrica enormes cantidades de placas FR-4 cada día, lo que reduce los precios gracias a las economías de escala. Si su diseño funciona a bajas frecuencias (de kHz a pocos MHz) con tensiones moderadas, el FR-4 cumplirá perfectamente sin complicaciones. En otras palabras, si el coste es el factor principal y los requisitos de rendimiento son moderados, el FR-4 es una opción ideal.
Alta frecuencia y alta potencia: mejores alternativas
Para aplicaciones de RF y microondas por encima de varios GHz, las pérdidas dieléctricas y la variabilidad del Dk del FR-4 afectan significativamente a la señal. Por ello, la mayoría de sistemas RF/5G/Wi-Fi (>2 GHz) utilizan materiales como Rogers, Duroid, PTFE o sustratos cerámicos.
Estos materiales presentan menores pérdidas y un control más preciso del Dk que el FR-4. Del mismo modo, si su placa se utiliza en drivers LED, el FR-4 no es la mejor opción, ya que su conductividad térmica es de solo 0,3 W/mK. En aplicaciones de alta potencia, se emplean habitualmente placas con núcleo metálico o con cobre grueso y disipadores de aluminio o cobre.
Reflow sin plomo y requisitos de temperatura en automoción
Los procesos modernos de ensamblaje y los estándares de automoción exigen mucho al FR-4. La soldadura sin plomo requiere picos de reflow de hasta 260 °C, muy por encima de la Tg del FR-4 estándar. Si la placa se calienta por encima de su Tg, existe riesgo de “explosión” (delaminación).
Para evitarlo, las PCBs suelen utilizar FR-4 de alta Tg (170–180 °C) en procesos sin plomo. Además, en entornos automotrices o industriales pueden requerirse temperaturas de funcionamiento de 150–175 °C. En estos casos, los diseñadores optan por FR-4 de alta Tg o cambian a poliimida, que puede soportar hasta 300 °C. Si su placa estará expuesta a condiciones extremas de soldadura o temperatura, lo más probable es que necesite una variante de FR-4 de alta Tg.
Matriz rápida de decisión de materiales:
Una comparación rápida puede ayudarle a decidir si mantenerse con FR-4 o cambiar de material. Considere el coste, el rango de frecuencia, el rendimiento térmico y la flexibilidad:
| Material | Coste | Uso típico en frecuencia | Conductividad térmica |
| FR4 | Bajo | Hasta unos pocos GHz (adecuado para DC–1 GHz; limitado por encima de 2 GHz) | 0,3 W/mK (baja) |
| Rogers / alta frecuencia | Alto | RF/microondas (varios GHz hasta 40+ GHz) | 0,4–0,6 W/mK (moderada) |
| Aluminio (MCPCB) | Medio | Potencia / DC (no se utiliza para RF) | 1–2 W/mK (muy alta) |
| CEM-3 | Muy bajo | Similar a FR-4 (hasta unos pocos GHz) | Ligeramente inferior al FR-4 |
| Poliimida | Alto | Hasta 1–2 GHz (utilizado en placas flexibles) | ~0,12–0,17 W/mK (baja) |
El FR-4 es el más económico y cubre la mayoría de aplicaciones de baja frecuencia. Los laminados Rogers o PTFE son más costosos, pero destacan en alta frecuencia. Los núcleos de aluminio se eligen por su excelente disipación térmica, especialmente en LEDs y controladores de motores. CEM-3 es una alternativa económica al FR-4, mientras que la poliimida se utiliza cuando se requiere flexibilidad extrema y alta estabilidad térmica.
Conclusión: checklist rápido de FR4 antes de realizar su pedido
Antes de hacer clic en “pedir PCB”, revise su diseño con este checklist rápido:
- Grado del material: ¿Está utilizando la variante adecuada de FR-4? El estándar es suficiente para uso general, pero para procesos sin plomo se recomienda FR-4 de alta Tg.
- Stack-up de la placa: Verifique el espesor total y el cobre. El FR-4 se ofrece entre 0,2 y 3,2 mm. Elija combinaciones estándar de núcleo y prepreg. Asegúrese de que el peso del cobre (0,5/1/2 oz) cumpla sus requisitos térmicos y de potencia, teniendo en cuenta tolerancias IPC de ±10%.
- Número de capas y características: Más capas implican mayor estrés para el FR-4. Si supera las 10 capas, consulte con el fabricante sobre materiales de alta Tg o laminados reforzados. Asegúrese de que los tamaños de vía y el ancho/espaciado sean realistas.
- Requisitos de rendimiento: ¿Su diseño requiere alta velocidad? El FR-4 funciona bien en el rango de GHz bajos. Por encima de 2 GHz, considere materiales tipo Rogers. Si su diseño genera mucho calor o utiliza cobre grueso, evalúe una alternativa con núcleo metálico.
Si todos los requisitos se cumplen y no aplica ninguna de las advertencias de “evitar” (GHz extremos, potencia extrema, flexión o temperatura extrema), entonces el FR-4 es una opción segura y económica. De lo contrario, puede que sea el momento de explorar materiales como Rogers, núcleo de aluminio, poliamida (polyimide) u otros laminados especializados para encontrar la base de PCB más adecuada.
Artículos populares
Siga aprendiendo
Constante dieléctrica: qué valor usar al diseñar tu PCB
Si estás preparando tu PCB y has llegado al cálculo de impedancia, quizá te hayas detenido ante un dato que parece sencillo: la constante dieléctrica. Buscas un valor para introducirlo en la calculadora, pero ¿cómo sabes cuál corresponde al material de tu placa? En esta guía verás qué revisar en la hoja de datos, cómo relacionar ese dato con el apilado de capas (stackup) y qué confirmar con el fabricante para avanzar con una referencia adecuada para tu diseño. Si vas a fabricar tu PCB con JLCPCB, pued......
Conductividad térmica de las PCB: materiales, métodos de cálculo y soluciones de alto rendimiento
Conductividad térmica en PCB: elección de materiales, métodos de cálculo y soluciones de alto rendimiento En la electrónica compacta, el gran reto es la potencia que hay que disipar, y de ahí surgen los problemas térmicos. Una PCB puede superar las comprobaciones DRC, las simulaciones de integridad de señal e incluso las pruebas funcionales, y aun así fallar estrepitosamente en campo por una mala gestión del calor. La conductividad térmica de la PCB ya no es un aspecto opcional para los diseñadores el......
El papel del prepreg en la fabricación de PCB multicapa
El apilado de una PCB incluye capas, planos, núcleos, base, sustrato, laminado y prepreg. El núcleo puede ser de FR4, aluminio, Rogers, etc. El prepreg, por su parte, es el material dieléctrico que va entre dos núcleos contiguos o entre un núcleo y una capa. En las PCB multicapa, el prepreg es una parte fundamental, ya que mantiene unidos el núcleo y las capas de la placa. Una vez que tengas clara la diferencia entre prepreg y núcleo, la pregunta es: ¿qué material exacto deberías usar en tu aplicación......
Espesor de cobre en PCB: guía de estándares y conversiones
En cuanto al espesor del cobre, los fabricantes ofrecen pocas opciones. Cuando necesitas que una pista lleve más corriente sin hacerla más ancha, lo que se hace es aumentar el peso, es decir, el espesor del cobre. Solo hay unas pocas opciones, y la mayoría de los fabricantes trabajan con un espesor estándar. Elegir el cobre tiene que ver con la distribución de la alimentación, la propagación de las señales y la gestión térmica. El ancho y la longitud de las pistas siempre preocupan a los diseñadores: ......
Cómo la perforación láser ofrece precisión y densidad en la fabricación avanzada de PCB
Puntos clave La perforación láser se ha convertido en la tecnología clave para fabricar PCB de precisión y de alta densidad, ya que permite microvías de tan solo 25-75 μm, muy por debajo del límite de 150 μm de la perforación mecánica. Gracias a su gran precisión, a que trabaja sin contacto, a una excelente integridad de señal y a unas vías ciegas y apiladas fiables, hace posibles los diseños HDI avanzados que exige la electrónica actual. Desde la elección del apilado de capas más adecuado hasta un me......
Cómo elegir la clasificación UL94 adecuada para PCBs seguras y fiables
Conclusiones clave Este artículo explica cómo elegir la clasificación UL94 adecuada para garantizar la seguridad contra incendios y el cumplimiento normativo de los circuitos impresos (PCBs): V-0 es el estándar habitual para la mayoría de los dispositivos electrónicos, mientras que V-1/HB se utilizan generalmente en aplicaciones de menor riesgo o no reguladas. También destaca que el rendimiento de la clasificación depende de la selección del material, el grosor y el control del proceso, por lo que se ......